고속 PCB 위상 정합 가이드: 차동 쌍 스큐와 배선 길이 관리
1 분
- PCB 위상 정합이란? 왜 중요한가요?
- 위상 정합의 기본 원리
- PCB 위상 정합 설계 방법
- 제조 시 고려할 문제와 대응
- 위상 정합에서 흔한 실수
- 위상 정합 PCB의 제조사 협업
- 고속 PCB 위상 정합 FAQ
핵심 요약
- 고속 PCB의 위상 정합은 관련 배선의 전기적 길이와 전파 지연을 관리해 신호 도착 시점의 차이를 줄이는 작업입니다.
- 10 Gbps에서 10~15 ps의 스큐는 FR-4 배선 길이 차이 약 1~2 mm에 해당할 수 있습니다. 실제 영향은 링크와 적층 구조에 따라 달라집니다.
- 경로 전체의 굴곡, 비아, 층 전환까지 고려해야 국부적인 불균형을 줄일 수 있습니다.
- USB 3.x 설계에서는 쌍 내 길이 차이 5 mil(0.13 mm) 미만을 목표로 삼는 예도 있습니다. 정확한 제한은 적용하는 인터페이스 사양을 확인해야 합니다.
- 소재, 임피던스, 제조 공차를 함께 검토해야 합니다.
- JLCPCB의 소재 정보, 임피던스 계산기, DFM 검토와 주문 가능한 시험 항목을 확인할 수 있습니다.
데이터 속도가 높아질수록 PCB 배선 사이의 작은 전파 지연 차이, 즉 스큐가 신호 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 차동 쌍의 두 신호가 설계한 관계로 수신부에 도착하지 않으면 아이 다이어그램의 타이밍 여유가 줄고 비트 오류율이 높아질 수 있습니다. 위상 정합에는 배선 설계뿐 아니라 시뮬레이션, 소재 선택, 제조 공차 검토가 함께 필요합니다.
PCB 위상 정합이란? 왜 중요한가요?
위상 정합은 관련 신호가 같거나 의도적으로 다르게 설정한 전파 지연을 갖도록 배선의 전기적 길이를 조절하는 것입니다. 차동 신호에서는 두 선로의 쌍 내 스큐를 줄여 이상적인 180° 위상 차이에 가까운 상보 관계를 유지합니다. 클록 분배, 주소 버스, 병렬 인터페이스에서는 신호 간 도착 시점 차이를 줄여 셋업·홀드 시간 위반을 방지하는 데 도움이 됩니다.
정적 위상 정합과 경로 전반의 위상 정합
정적 정합은 시작점부터 끝점까지의 총 전기적 길이를 맞춥니다. 보통 미앤더 배선 등 길이 보정 구조를 사용합니다. 단순한 회로에는 유용하지만 복잡한 다층 기판에서는 끝점만 맞추는 것으로 부족할 수 있습니다.
경로 전반의 동적 위상 정합은 굴곡, 비아, 층 전환, 기준면 분할 등 경로 전체에서 두 신호가 가능한 한 비슷한 조건을 유지하도록 하는 접근입니다. 차동 쌍의 한 선로가 우회하면 다른 선로도 대칭적으로 보정해 국부적인 불균형을 줄입니다. 수 Gbps 이상의 링크에서는 짧은 비대칭 구간도 반사나 차동 모드에서 공통 모드로의 변환을 유발할 수 있습니다.
스큐가 신호 무결성에 미치는 영향
- 차동 신호의 공통 모드 잡음 변환과 EMI 증가
- 아이 다이어그램의 수평 개구 감소와 타이밍 여유 축소
- 직렬 링크의 비트 오류율(BER) 증가
- 위상 배열 안테나의 빔 조향 오차나 믹서의 이미지 제거 성능 저하 등 RF 성능 문제
10 Gbps에서 10~15 ps의 스큐는 성능에 영향을 줄 수 있으며, 표준 FR-4에서 약 1~2 mm의 길이 차이에 해당합니다. USB 3.x SuperSpeed에 대해 쌍 내 길이 차이 5 mil(0.13 mm) 미만이라는 설계 예시도 제시합니다. 이를 모든 USB 설계에 적용되는 규격값으로 받아들이지 말고 해당 컨트롤러와 표준의 요구사항을 확인해야 합니다.

고속 디지털, RF 및 마이크로파 회로의 적용 분야
- 고속 디지털: PCIe Gen4/Gen5, USB4, DDR5, 25G/56G Ethernet 등의 타이밍 관리
- RF·마이크로파: 5G 프런트엔드, 레이더, 위성통신의 채널 간 위상 일관성
- 혼합 신호: 고속 ADC·DAC의 클록과 데이터 경로 정합
어느 경우든 위상 정합은 임피던스 제어와 누화 관리와 함께 다뤄야 합니다.
위상 정합의 기본 원리
전파 지연과 배선 길이
전파 지연은 유효 유전율(Dk)과 배선 구조의 영향을 크게 받습니다. 일반적인 FR-4 마이크로스트립에서는 신호 속도를 진공 중 빛의 속도에 대한 약 1/√Dk로 근사할 수 있으며, 전파 지연은 약 150~170 ps/inch일 수 있습니다. 필요한 보정 길이는 실제 적층 구조를 기준으로 계산한 뒤 시뮬레이션으로 확인합니다. 소재의 Dk와 동박 표면 거칠기 차이도 실제 지연에 영향을 줄 수 있습니다.
차동 쌍과 상보 신호의 위상 관계
차동 쌍은 반대 극성의 신호를 전송합니다. 두 선로의 조건을 균형 있게 유지해야 수신 지점에서 차동 성분을 보존하고 공통 모드 잡음을 줄일 수 있습니다. USB 3.0 SuperSpeed 설계에서 쌍 내 길이 차이 약 5 mil(0.13 mm)을 목표로 하는 예가 있습니다. 차동 임피던스는 USB에서 흔히 90 Ω, PCIe에서 85~100 Ω 범위가 언급됩니다. 실제 목표값은 적용 규격과 부품 데이터시트가 우선입니다. 선로 간격을 일정하게 하고 연속된 기준면 위에서 평행하게 배선합니다. 한쪽 선로에만 비아가 더 들어가면 균형이 깨질 수 있습니다.

유전율, 배선 형상, 유리섬유 직조의 영향
- 유전율(Dk): 패널 내부 또는 층간 차이가 전파 속도와 스큐를 바꿀 수 있습니다.
- 배선 형상: 선폭, 선로 간격, 기준면까지의 높이, 동박 두께가 영향을 줍니다.
- 동박 거칠기: 손실과 지연에 영향을 줄 수 있습니다.
- 유리섬유 직조 효과: FR-4의 유리섬유와 수지 분포 차이로 국부적 지연이 달라집니다. 45° 방향 배선이나 촘촘한 직조의 프리프레그를 검토할 수 있습니다.
| 프리프레그 종류 | Dk 예시 | 일반 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7628 | 4.4 | 표준 다층 코어·프리프레그 | 수지 함량이 다른 옵션이 있습니다. |
| 3313 | 4.1 | 임피던스 제어 | 낮은 Dk로 지연을 줄일 수 있습니다. |
| 1080 | 3.91 | 고속 미세 배선층 | 낮은 손실 설계에 활용됩니다. |
| 2116 | 4.16 | 균형 잡힌 다층 적층 | 기계적 특성을 함께 고려합니다. |
표의 Dk는 예시값입니다. 실제 값은 소재, 수지 함량, 주파수 및 제조사의 적층 사양을 확인해야 합니다.
PCB 위상 정합 설계 방법
미앤더 배선과 길이 보정
미앤더 배선은 널리 쓰이는 길이 보정 방법이지만 굴곡을 지나치게 촘촘하게 배치하면 선로 사이 결합이 커질 수 있습니다. 보정 구간을 짧게 하고 굴곡 사이 간격을 확보합니다. 차동 쌍의 양쪽에도 대칭적인 구조를 적용해야 합니다. 불일치가 시작된 곳에 가까운 위치에서 보정하는 편이 긴 경로의 끝에서만 맞추는 것보다 유리할 수 있습니다. 공간이 좁다면 트롬본 형태 등 다른 지연 보정 구조를 검토합니다. 필요한 경우 3D 전자기장 해석으로 반사와 임피던스 변화를 확인합니다.

임피던스 제어와 함께 검토하기
길이 보정 때문에 배선 형상이 바뀌면 국부 임피던스도 변할 수 있습니다. JLCPCB의 임피던스 계산기는 기판 두께, 동박, 층, 목표 임피던스, 선로 간격 등을 입력해 선폭과 적층 구조를 검토하는 데 사용할 수 있습니다. 차동 임피던스는 USB에서 90 Ω, 다른 고속 인터페이스에서 100 Ω을 목표로 하는 경우가 있습니다. 제어 임피던스 공차는 ±10%로 제시됩니다. 주문 사양과 실제 제조 능력에서 지원되는 조건을 확인해야 합니다.
시뮬레이션과 검증
레이아웃 전에는 HyperLynx, ADS, Ansys HFSS 등으로 배선 규칙과 적층을 검토할 수 있습니다. 레이아웃 후에는 비아와 커넥터 모델을 포함해 아이 다이어그램과 S-파라미터를 분석합니다. 제조 단계에서는 시험 쿠폰의 시간 영역 반사 측정(TDR)으로 실제 임피던스를 시뮬레이션 결과와 비교할 수 있습니다. 필요한 시험 제공 여부는 주문 조건에서 확인해야 합니다.
제조 시 고려할 문제와 대응
소재 선택과 유전율의 일관성
일반 FR-4에도 Dk 편차가 있으므로 공개된 값을 가진 프리프레그를 선택하면 위험을 줄일 수 있습니다. 요구가 엄격한 회로에서는 주파수와 온도에 따른 손실·위상 특성이 더 적합한 소재를 검토합니다. JLCPCB의 제공 적층과 프리프레그 옵션을 확인하고, 유리섬유 직조에 따른 국부 지연 차이도 고려합니다.
적층과 에칭 공정
진공 보조 적층은 패널의 압력과 온도를 균일하게 관리해 유전체 두께 편차와 빈 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 에칭 후 선폭과 가장자리 형상은 임피던스와 전기적 길이에 영향을 줍니다. 층간 정렬이 어긋나면 신호 배선과 기준면의 관계도 변합니다. JLCPCB의 최소 선폭·간격으로 3.5 mil이 제시되지만, 제조 가능 범위는 선택한 층수와 현재 공정 사양에 따라 확인해야 합니다.

위상 정합에서 흔한 실수
비아의 영향과 보정
비아는 불연속, 스텁 인덕턴스, 추가 지연을 만들어 차동 쌍의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. 10 Gbps 이상의 설계에서는 사용하지 않는 스텁을 줄이기 위해 백드릴을 검토합니다. 신호 비아 가까이에 접지 리턴 비아를 배치하면 귀환 경로 유지에 도움이 됩니다. 필요한 경우 3D 해석으로 전환부를 모델링하고 안티패드 형상 등을 조정합니다. 가장 기본적인 방법은 중요한 신호에서 불필요한 층 전환을 줄이는 것입니다.
굴곡과 배선의 비대칭
급격한 굴곡이나 한쪽 선로에만 다른 배선 조건을 적용하면 위상과 임피던스가 불균형해집니다. 모따기 또는 곡선 굴곡을 검토하고, 두 선로의 보정 패턴과 기준면 조건을 비슷하게 유지합니다. 한쪽만 기준면 분할을 가로지르는 배선은 피합니다.
양산에서의 공차 누적
에칭, 적층 두께, 소재 Dk, 층간 정렬의 편차가 누적되면 설계 여유를 넘을 수 있습니다. 중요한 네트와 임피던스 요구값을 제조 메모에 명확히 적고 조기에 DFM 검토를 받으면 위험을 줄일 수 있습니다.
위상 정합 PCB의 제조사 협업
위상 정합은 설계와 제조가 함께 관리해야 합니다. JLCPCB에서는 소재 정보, 적층 옵션, 무료 임피던스 계산기, DFM 검토 및 주문 가능한 TDR 확인 항목을 확인할 수 있습니다. 최대 32층 FR-4 등 구체적인 사양과 시험 범위는 현재 제조 능력 페이지 및 주문 조건에서 확인해야 합니다.
프로젝트 시작 순서
- 제조사가 제공하는 적층 구조와 임피던스 계산 결과를 비교합니다.
- 필요한 네트에만 제어 임피던스를 지정하고 위상 정합 대상과 허용 스큐를 제조 메모에 명시합니다.
- 제조 전에 설계 파일을 제출해 DFM 피드백을 확인합니다.
- 필요하면 시제품 측정 결과로 배선과 적층 조건을 다시 조정합니다.
고속 PCB 위상 정합 FAQ
PCB 설계에서 위상 정합은 무엇인가요?
관련 선로의 전기적 길이를 조절해 전파 지연을 같게 하거나 의도한 차이를 유지하는 설계입니다. 차동 쌍에서는 쌍 내 스큐를 줄이는 데 집중합니다.
고속 신호에서 왜 중요한가요?
수 Gbps 링크의 작은 지연 차이도 아이 다이어그램과 비트 오류율에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 10 Gbps에서는 10~15 ps의 스큐도 영향을 줄 수 있습니다.
정적 정합과 경로 전반의 정합은 어떻게 다른가요?
정적 정합은 전체 길이를 맞추고, 경로 전반의 정합은 굴곡·비아·층 전환까지 두 선로의 조건을 비슷하게 유지합니다.
쌍 내 스큐는 얼마나 허용되나요?
USB 3.0 SuperSpeed의 설계 예에서는 5 mil(0.13 mm)을 목표로 합니다. 실제 허용값은 인터페이스 규격과 부품 제조사의 지침을 확인해야 합니다.
PCB 위상에 영향을 주는 요소는 무엇인가요?
유전율(Dk), 선폭과 간격, 기준면까지의 높이, 동박 거칠기, 유리섬유 직조 효과 등이 있습니다.
유리섬유 직조는 왜 영향을 주나요?
FR-4에서 유리섬유와 수지가 분포하는 위치에 따라 전파 속도가 달라질 수 있기 때문입니다. 45° 방향 배선이나 더 촘촘한 직조의 소재가 완화책이 될 수 있습니다.
JLCPCB에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제공 소재와 적층 구조, 임피던스 계산기, DFM 검토, 주문 가능한 시험 항목을 확인할 수 있습니다. 필요한 TDR 검사는 주문 전에 제공 범위를 확인하십시오.
마무리
고속 PCB의 위상 정합은 배선 길이만 같게 만드는 일이 아닙니다. 경로 전체의 대칭성, 임피던스, 소재 편차와 제조 공차를 함께 관리해야 합니다. 설계 규칙을 세우고 시뮬레이션과 시제품 측정으로 검증하면 재설계 위험을 줄일 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB PDN 임피던스란? 목표 임피던스 계산과 전원 무결성 설계
핵심 요약 전원 분배망(PDN)의 임피던스는 부하가 변할 때 전원 전압의 안정성에 직접 영향을 줍니다. 관련 주파수 대역에서 낮고 평탄하게 유지해야 합니다. 목표 임피던스는 Z_target = (V_dd × 허용 리플 비율) / 과도 전류로 계산합니다. 설계 조건에 따라 수 mΩ 수준이 될 수 있습니다. 전원·그라운드 플레인을 가깝게 배치하고, 비아 연결을 짧게 하며, 디커플링 커패시터를 적절한 위치에 놓습니다. 커패시턴스를 무작정 늘리기보다 반공진 피크를 억제해 임피던스 곡선을 평탄하게 만드는 것이 중요합니다. 시뮬레이션 결과를 실제 보드에서도 재현하려면 동박 두께와 절연층 두께 등 제조 조건을 관리해야 합니다. GHz급 프로세서를 사용하더라도 전원 공급이 부하 변화를 따라가지 못하면 성능을 제대로 발휘하기 어렵습니다. 고속 신호와 차동 쌍을 정밀하게 배선했는데도 높은 부하에서 보드가 불안정해질 수 있습니다. 원인은 전원 분배망(PDN), 특히 IC에서 바라본 PDN 임피던스에 있을 수 있습......
고속 PCB 위상 정합 가이드: 차동 쌍 스큐와 배선 길이 관리
핵심 요약 고속 PCB의 위상 정합은 관련 배선의 전기적 길이와 전파 지연을 관리해 신호 도착 시점의 차이를 줄이는 작업입니다. 10 Gbps에서 10~15 ps의 스큐는 FR-4 배선 길이 차이 약 1~2 mm에 해당할 수 있습니다. 실제 영향은 링크와 적층 구조에 따라 달라집니다. 경로 전체의 굴곡, 비아, 층 전환까지 고려해야 국부적인 불균형을 줄일 수 있습니다. USB 3.x 설계에서는 쌍 내 길이 차이 5 mil(0.13 mm) 미만을 목표로 삼는 예도 있습니다. 정확한 제한은 적용하는 인터페이스 사양을 확인해야 합니다. 소재, 임피던스, 제조 공차를 함께 검토해야 합니다. JLCPCB의 소재 정보, 임피던스 계산기, DFM 검토와 주문 가능한 시험 항목을 확인할 수 있습니다. 데이터 속도가 높아질수록 PCB 배선 사이의 작은 전파 지연 차이, 즉 스큐가 신호 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 차동 쌍의 두 신호가 설계한 관계로 수신부에 도착하지 않으면 아이 다이어그램의 타이밍 여유가 ......
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......