This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB PDN 임피던스란? 목표 임피던스 계산과 전원 무결성 설계

최초 게시일 Nov 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 20, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 고성능 PCB에서 PDN 임피던스가 중요한 이유
  • 목표 임피던스 이해와 설정
  • PDN 임피던스를 좌우하는 핵심 요소
  • PDN 임피던스 분석과 최적화 방법
  • 낮은 PDN 임피던스를 위한 PCB 제조 고려 사항
  • PDN 설계와 JLCPCB 제조 검토
  • 결론
  • PDN 임피던스 FAQ
  • 마무리

핵심 요약

  • 전원 분배망(PDN)의 임피던스는 부하가 변할 때 전원 전압의 안정성에 직접 영향을 줍니다. 관련 주파수 대역에서 낮고 평탄하게 유지해야 합니다.
  • 목표 임피던스는 Z_target = (V_dd × 허용 리플 비율) / 과도 전류로 계산합니다. 설계 조건에 따라 수 mΩ 수준이 될 수 있습니다.
  • 전원·그라운드 플레인을 가깝게 배치하고, 비아 연결을 짧게 하며, 디커플링 커패시터를 적절한 위치에 놓습니다.
  • 커패시턴스를 무작정 늘리기보다 반공진 피크를 억제해 임피던스 곡선을 평탄하게 만드는 것이 중요합니다.
  • 시뮬레이션 결과를 실제 보드에서도 재현하려면 동박 두께와 절연층 두께 등 제조 조건을 관리해야 합니다.

GHz급 프로세서를 사용하더라도 전원 공급이 부하 변화를 따라가지 못하면 성능을 제대로 발휘하기 어렵습니다. 고속 신호와 차동 쌍을 정밀하게 배선했는데도 높은 부하에서 보드가 불안정해질 수 있습니다. 원인은 전원 분배망(PDN), 특히 IC에서 바라본 PDN 임피던스에 있을 수 있습니다. 실제로 한 FPGA 프로젝트에서는 연산 부하가 급증할 때 비트 오류가 발생했습니다. 회로도와 신호 무결성에는 뚜렷한 문제가 없었지만, 코어 전원 전압이 순간적으로 떨어졌습니다.

PDN 임피던스에 따른 전원 전압 변동

특정 주파수에서 임피던스가 높아 과도 전류가 전압 강하를 일으킨 것입니다. 이 글에서는 PDN 임피던스의 의미, 목표 임피던스 설정, 설계와 제조의 영향, 완성된 보드의 측정 방법을 순서대로 살펴봅니다. 이를 알면 전원 레일을 전원 무결성 관점에서 검토할 수 있습니다.

고성능 PCB에서 PDN 임피던스가 중요한 이유

디지털 IC의 게이트가 스위칭할 때마다 전원 레일에서 전하를 끌어옵니다. 여러 게이트가 동시에 전환되면 전류 요구량이 매우 짧은 시간에 커집니다. PDN은 이 전하를 공급하면서 전압 변동을 제한해야 합니다. IC가 전류를 요구하는 주파수 대역에서 PDN 임피던스가 높으면 전원 노이즈가 커집니다. 그 결과 타이밍 마진과 신호 무결성이 악화되고, 심하면 기능 오류가 발생할 수 있습니다. 저전압 소자에서는 허용 가능한 전압 변동 폭이 작아 더욱 주의가 필요합니다.

PDN 임피던스의 의미와 전원 무결성

PDN은 전압 조정 모듈(VRM)에서 반도체 다이까지 이어지는 전력 공급 경로입니다. 동박 플레인, 비아, 디커플링 커패시터, 패키지, 온다이 커패시턴스까지 포함합니다. PDN 임피던스는 부하에서 바라본 이 경로의 임피던스를 주파수별로 나타낸 값입니다. 하나의 숫자가 아니라 주파수에 따라 변하는 곡선 Z(f)입니다. 매우 낮은 주파수에서는 주로 VRM의 특성이 지배적이며 임피던스가 낮습니다.

VRM 제어 루프가 모든 고주파 변동에 대응할 수는 없습니다. 주파수에 따라 벌크 커패시터, 세라믹 커패시터, 플레인 커패시턴스, 온다이 커패시턴스가 각각 역할을 맡습니다. 전원 무결성 설계의 핵심은 부하가 전류를 요구하는 대역에서 전체 임피던스 곡선을 낮고 평탄하게 유지하는 것입니다. 그러지 못하면 해당 대역에서 전원 노이즈가 증가합니다.

높은 PDN 임피던스가 전압과 성능에 미치는 영향

전압 변동은 과도 전류와 해당 주파수의 임피던스의 곱으로 근사할 수 있습니다. 예를 들어 임피던스가 10 mΩ이고 전류가 5 A 변하면 전압 변동은 50 mV입니다. 이는 1.0 V 코어 전원의 5%이므로 허용 리플이 3%인 설계에서는 기준을 초과합니다. 높은 PDN 임피던스는 다음과 같은 문제로 나타납니다.

  • 부하 과도 상태에서 전압 리플과 전압 강하 증가
  • DDR, SerDes 등 고속 인터페이스의 타이밍 마진 감소
  • 클록과 PLL 출력의 지터 증가
  • 전원 노이즈가 다른 구조와 결합하면서 EMI 증가
  • 최대 부하에서만 발생해 진단하기 어려운 기능 오류

임피던스 피크가 생기는 주파수도 중요합니다. 다른 대역의 곡선이 양호하더라도 30 MHz에서 날카로운 피크가 나타나면 문제가 될 수 있습니다. 따라서 DC 저항뿐 아니라 주파수 전반의 임피던스 형상을 확인해야 합니다.

목표 임피던스 이해와 설정

PDN을 최적화하려면 먼저 기준이 필요합니다. 목표 임피던스는 관심 주파수 대역에서 허용할 수 있는 최대 임피던스입니다. 측정하거나 시뮬레이션한 곡선이 이 기준 아래에 있도록 설계하면 전원 노이즈를 허용 범위로 관리할 수 있습니다. 막연한 '깨끗한 전원'이라는 목표를 검증 가능한 설계 기준으로 바꾸는 셈입니다.

PDN 목표 임피던스와 주파수별 임피던스 곡선

용도에 따른 PDN 목표 임피던스 계산

PDN 목표 임피던스는 일반적으로 다음과 같이 계산합니다.

Z_target = (V_dd × 허용 리플 비율) / I_transient

여기서 V_dd는 전원 전압, 허용 리플 비율은 소수로 표현한 전압 노이즈 예산, I_transient는 부하가 요구할 수 있는 최악 조건의 과도 전류입니다.

예를 들어 1.0 V 코어 전원에 허용 리플 5%, 과도 전류 10 A를 적용하면 Z_target = (1.0 × 0.05) / 10 = 5 mΩ입니다. 설계에서 정한 DC부터 수십 또는 수백 MHz까지의 관심 대역에서 PDN 임피던스가 5 mΩ 미만인지 확인해야 합니다.

목표 임피던스가 과도 응답과 노이즈에 미치는 영향

PDN 반공진 피크와 목표 임피던스 비교

목표 임피던스는 시간 영역의 과도 응답을 주파수 영역에서 검토하기 위한 근사 기준입니다. 가정한 대역에서 Z(f)가 평탄하고 목표값 아래라면 전류 스텝에 따른 전압 변동을 줄일 수 있습니다. 주의할 지점은 반공진 피크입니다. 한 디커플링 단계의 인덕턴스와 다른 단계의 커패시턴스가 상호작용하면 특정 주파수에서 임피던스가 급상승할 수 있습니다. 피크가 목표값을 넘고 그 주파수 성분을 포함한 전류 변화가 일어나면 전압 변동이 커집니다. 일부 대역의 임피던스만 낮은 곡선보다 약간 높더라도 전체적으로 평탄한 곡선이 유리할 수 있습니다. 따라서 커패시터를 추가하는 것만으로 끝내지 말고 피크를 억제해야 합니다.

PDN 임피던스를 좌우하는 핵심 요소

플레인 설계, 디커플링 커패시터, 비아 배치

전원 플레인과 그라운드 플레인을 가까이 배치하면 두 플레인 사이에 커패시턴스가 형성됩니다. 같은 절연 재료를 사용할 때 간격이 좁을수록 플레인 커패시턴스가 커지고 전류 확산에 따른 인덕턴스는 줄어듭니다. 중간 주파수 대역에서는 디커플링 커패시터가 중요하지만, 효과는 실장 방식에 따라 달라집니다. 각 커패시터에는 다음 요소가 있습니다.

  • 부품 패키지 자체의 직렬 인덕턴스
  • 패드, 배선, 비아에서 발생하는 실장 인덕턴스
  • 반공진 피크의 감쇠에도 영향을 주는 등가 직렬 저항(ESR)

디커플링 커패시터와 전원 비아 배치

고주파에서는 실장 인덕턴스가 커패시터의 유효 성능을 제한하는 경우가 많습니다. 따라서 표기된 정전용량뿐 아니라 부품과 비아의 위치, 연결 형태를 확인해야 합니다. 실무적으로는 다음을 권장합니다.

  • 고주파용 세라믹 커패시터를 IC 전원 핀에 가능한 한 가깝게 배치합니다.
  • 연결은 짧고 넓게 만들고, 비아는 긴 스텁 대신 커패시터 패드 가까이에 둡니다.
  • 필요하면 패드당 여러 비아를 사용해 실장 인덕턴스를 낮춥니다.
  • 여러 정전용량을 조합해 대역을 넓히되, 부품 간 반공진을 확인합니다.

재료 선택과 레이어 스택업 최적화

플레인 커패시턴스는 전원·그라운드 플레인 사이의 절연층 두께와 유전율(Dk)에 영향을 받습니다. 두 플레인 사이에 얇은 코어를 두면 부품을 추가하지 않고도 고주파 디커플링에 도움이 됩니다. 원문에서 제시한 일반적인 FR-4의 Dk 범위는 4.2~4.6입니다. 더 높은 플레인 커패시턴스가 필요한 설계에는 얇은 절연층이나 매립형 커패시턴스 재료를 검토할 수 있습니다. 스택업은 플레인 간격, 동박 두께, 비아 경로 길이를 결정합니다. 전원과 리턴 경로를 가깝게 두고 IC가 놓인 면 가까이에 관련 플레인을 배치하며, 불필요하게 긴 전류 경로를 피해야 합니다. 따라서 레이어 스택업은 신호 무결성뿐 아니라 전원 무결성에도 영향을 줍니다.

PDN 임피던스 분석과 최적화 방법

시뮬레이션 도구와 측정 방법

레이아웃 전에 주파수 영역의 PDN 도구로 VRM 출력 임피던스, 커패시터 모델, 플레인 커패시턴스, 온다이 커패시턴스를 반영한 임피던스 곡선을 예측할 수 있습니다. 부품 제조사가 제공하는 S-파라미터 모델을 사용하면 배선 전에 응답을 확인하는 데 도움이 됩니다. 레이아웃 이후에는 3D 필드 솔버나 PDN 추출 도구로 실제 비아 위치, 플레인 형상, 실장 기생 성분을 반영합니다. 이상화된 모델에서 놓치기 쉬운 반공진 피크도 확인할 수 있습니다.

완성된 보드의 낮은 PDN 임피던스는 벡터 네트워크 분석기(VNA)의 2포트 션트 스루(shunt-through) 방식으로 측정할 수 있습니다. 단순한 1포트 반사 측정보다 mΩ 이하의 임피던스를 분해하기에 적합합니다. 한 포트로 전류를 인가하고 다른 포트에서 전압을 감지하며, 부하 가까이의 깨끗한 전원·그라운드 접점에 반강성 동축 케이블 또는 프로브를 연결합니다.

설계를 조정해 임피던스 피크 줄이기

목표선을 넘는 피크가 보이면 해당 주파수와 원인을 확인한 뒤 조정해야 합니다. 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

  • 커패시터의 자체 공진 주파수를 확인하고 부족한 대역을 보완합니다.
  • ESR을 약간 높이거나 ESR이 관리된 부품을 사용해 공진 감쇠를 검토합니다.
  • 비아 배열과 연결 길이를 개선해 실장 인덕턴스를 줄입니다.
  • 전원·그라운드 플레인 사이 절연층을 얇게 해 플레인 커패시턴스를 높입니다.
  • 커패시터를 부하 가까이 옮겨 유효 주파수 범위를 조정합니다.

목표는 전체 곡선을 목표 임피던스 아래에서 평탄하게 유지하는 것입니다. 배치가 좋지 않은 커패시터 뱅크는 새로운 반공진을 만들 수 있습니다. 단순히 부품 수를 늘리기보다 주파수별 원인에 맞춰 수정하는 편이 낫습니다.

낮은 PDN 임피던스를 위한 PCB 제조 고려 사항

동박 두께, 플레인 연속성, 에칭 정밀도

  1. 동박 두께: 플레인의 DC 저항과 전류 확산 특성에 영향을 줍니다. 2 oz 동박으로 지정한 설계라도 실제 두께가 허용 공차의 하한에 가까우면 특히 DC와 저주파에서 임피던스가 높아질 수 있습니다. 동박 중량의 일관성이 중요합니다.
  2. 플레인 연속성: 전원 또는 그라운드 플레인의 슬롯, 빈 영역, 불필요한 컷아웃은 리턴 전류가 우회하도록 만들어 국부 인덕턴스를 높입니다. 에칭 정확도를 관리하면 플레인 가장자리와 안티패드를 설계 의도에 가깝게 구현할 수 있습니다.

설계 임피던스를 생산 과정에서 유지하는 공정 관리

전원·그라운드 플레인 사이의 절연층 두께는 플레인 커패시턴스에 직접 영향을 줍니다. 명목상 100 µm 코어를 사용하더라도 프레스 압력, 선택한 프리프레그, 적층 조건에 따라 패널 전체가 정확히 100 µm로 유지되지는 않을 수 있습니다. 낮은 임피던스를 안정적으로 구현하려면 다음 공정 관리가 필요합니다.

PCB 적층과 절연층 두께 관리

  • 절연층 두께의 편차를 줄이기 위한 적층 공정 관리
  • 비아와 플레인 연결의 낮은 인덕턴스를 위한 정렬 정확도 관리
  • 층간 전력 전달 경로의 저항을 일정하게 하기 위한 비아 도금 관리

PDN 설계와 JLCPCB 제조 검토

전력 공급 경로를 고려한 DFM 검토

JLCPCB의 제조 가능성 검토(DFM)에서는 좁은 플레인 연결부, 과도한 플레인 빈 영역, 작은 전원 비아, 스택업에 따른 과도한 플레인 간격 등 PDN 성능에 영향을 줄 수 있는 항목을 확인할 수 있습니다. 제작 전에 문제를 발견하면 재제작 위험을 줄이고 의도한 임피던스 특성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

즉시 견적과 엔지니어링 피드백을 활용하면 여러 스택업과 동박 중량을 검토하고 시제품 단계에서 전원 무결성을 확인할 수 있습니다. 원문은 일부 PCB의 제작 기간을 1~2일, 시작 가격을 $2로 소개합니다. 다만 실제 조건과 적용 여부는 주문 사양 및 견적 화면에서 확인해야 합니다. 시제품을 제작해 PDN을 측정하고 수정한 뒤 양산 조건을 검토하는 흐름이 가능합니다.

임피던스 재현성을 위한 정밀 제조

시뮬레이션과 실제 보드의 특성을 가깝게 맞추려면 동박 중량, 절연층 두께, 층간 정렬을 관리해야 합니다. JLCPCB는 정해진 스택업과 동박 옵션, 적층 공정에 따른 임피던스 제어 제작을 제공합니다. 이 조건은 플레인 커패시턴스와 저항에 영향을 줍니다. 다층 PCB와 블라인드·매립 비아, 재료 선택을 함께 검토하면 전원·그라운드 플레인을 설계 목적에 맞게 배치할 수 있습니다.

결론

PDN 임피던스는 보드가 높은 부하에서 불안정해지기 전까지는 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 목표 임피던스와 주파수별 곡선을 설정하면 문제를 분석할 기준이 생깁니다. 플레인과 디커플링을 설계해 Z_target 아래에 유지하고, 완성된 보드에서는 션트 스루 방식의 VNA 측정으로 확인합니다. 반공진 피크도 함께 억제해야 합니다. 특히 수 mΩ 수준의 목표를 다루는 설계에서는 생산 과정의 절연층 두께와 동박 두께 변화가 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 전원 무결성 설계와 제조 조건을 함께 관리해야 시뮬레이션과 실제 보드 사이의 차이를 줄일 수 있습니다.

JLCPCB에서 PCB 제작 조건 확인하기

PCB 제작, 조립, 부품 옵션을 한곳에서 확인하고 설계 사양에 맞는 견적을 검토해 보세요.

지금 견적 받기 >

PDN 임피던스 FAQ

PDN 임피던스란 무엇인가요?

전원 분배망이 부하인 IC에 제공하는 경로의 주파수별 임피던스입니다. 관련 주파수 대역에서 낮게 유지하면 IC가 갑자기 전류를 요구할 때 전원 전압의 변동을 줄일 수 있습니다.

PDN 목표 임피던스는 어떻게 계산하나요?

Z_target = (V_dd × 허용 리플 비율) / I_transient를 사용합니다. 1.0 V 전원, 5% 전압 예산, 10 A 과도 전류라면 (1.0 × 0.05) / 10 = 5 mΩ입니다. 관심 주파수 대역에서 이 값 아래를 목표로 합니다.

PDN의 반공진 피크는 왜 생기나요?

서로 다른 디커플링 단계의 인덕턴스와 커패시턴스가 상호작용하면 특정 주파수에서 임피던스가 급상승할 수 있습니다. 이 피크가 목표 임피던스를 넘으면 해당 주파수 성분을 가진 전류 변화가 큰 전압 노이즈를 일으킬 수 있습니다.

실제 PCB의 PDN 임피던스는 어떻게 측정하나요?

벡터 네트워크 분석기(VNA)를 이용한 2포트 션트 스루 측정이 일반적인 방법입니다. 한 포트에서 전류를 인가하고 다른 포트에서 전압을 감지해 단순 반사 측정으로 구분하기 어려운 mΩ 이하 임피던스를 측정합니다.

PCB 제조가 PDN 임피던스에 영향을 주나요?

그렇습니다. 동박 두께, 플레인 간 절연층 두께, 플레인 연속성, 비아 도금 상태가 실제 임피던스를 바꿀 수 있습니다. 제조 공정의 편차를 관리해야 설계값에 가까운 결과를 얻을 수 있습니다.

마무리

고성능 PCB에서는 신호 배선뿐 아니라 안정적인 전력 공급도 중요합니다. PDN 임피던스를 검토하면 부하가 급변할 때의 전압 강하와 지터 위험을 분석할 수 있습니다.

목표 임피던스를 정하고, 스택업·플레인 커패시턴스·디커플링을 조정해 낮고 평탄한 곡선을 확보해야 합니다. 동박 두께, 절연층, 비아 품질을 관리하는 제조 공정도 시뮬레이션 결과를 실제 보드에서 재현하는 데 중요합니다.

JLCPCB에서 시제품과 생산용 PCB의 사양을 검토할 때도 이러한 전원 무결성 요구 사항을 함께 확인할 수 있습니다.

지속적인 성장