고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
1 분
- PCB에서 신호 전환이란?
- 레이어 전환에서 발생하는 문제
- 성능에 미치는 영향
- 최적의 신호 전환 설계 기법
- 복잡한 설계에서의 고려사항
- 제조가 신호 전환 품질에 미치는 영향
- JLCPCB의 고속 신호 전환 제조
- 신호 전환 FAQ
- 결론
핵심 정리
- 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다.
- 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다.
- 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다.
PCB에서 신호 전환이란?
신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다.

레이어 전환에서 발생하는 문제
비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다.
성능에 미치는 영향
- 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다.
- 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다.
- 타이밍: 전파 지연과 지터가 아이 다이어그램을 닫을 수 있습니다.
- EMI: 큰 리턴 루프와 공진 스텁이 방사를 키울 수 있습니다.

최적의 신호 전환 설계 기법
비아 선택과 스텁 축소
신호층과 기준면에 맞는 소형 비아를 사용하고, 사용하지 않는 비아 길이는 백드릴 또는 블라인드·버리드 비아로 줄입니다. 패드와 안티패드 크기는 목표 임피던스와 제조 최소값을 함께 고려합니다.
임피던스와 기준면 연속성
레이어 전환 전후의 트레이스 폭·간격을 스택업에 맞춰 유지하고, 기준면이 바뀌는 지점에는 리턴 비아를 배치합니다. 차동쌍은 두 신호의 비아 구조와 길이를 대칭으로 설계해야 합니다.

복잡한 설계에서의 고려사항
차동쌍, RF, SerDes와 클록은 전환 구조의 기생 성분에 민감합니다. 3D 필드 솔버, 2D 임피던스 계산, TDR 또는 채널 시뮬레이션으로 삽입손실·리턴손실·아이 다이어그램을 검증합니다.
제조가 신호 전환 품질에 미치는 영향
비아 도금, 레지스트레이션 정확도, 드릴 위치, 백드릴 잔여 스텁과 스택업 두께 공차가 실제 성능을 바꿉니다. 설계 단계에서 제조업체의 드릴·도금·백드릴 능력과 임피던스 공차를 확인하십시오.


JLCPCB의 고속 신호 전환 제조
JLCPCB는 고속 레이어 전환을 위한 DFM 검토, 정밀 비아 가공, 스택업·임피던스 검토와 생산 공차 관리를 지원합니다. 실제 백드릴·블라인드 비아와 임피던스 옵션은 주문 전 제조 능력에서 확인하십시오.
신호 전환 FAQ
PCB 신호 전환이란?
다층 PCB의 한 레이어에서 다른 레이어로 신호와 리턴 경로가 이동하는 구조입니다.
비아 스텁이 고속 신호에 해로운 이유는?
사용하지 않는 공진 길이와 기생 성분을 만들어 반사와 손실을 높이기 때문입니다.
백드릴과 블라인드·버리드 비아는 언제 사용하나요?
목표 속도, 보드 층수, 신뢰성, 비용과 제조 가능성을 비교해 결정합니다.
레이어 전환에서 리턴 전류를 어떻게 유지하나요?
연속 기준면을 확보하고 기준면 변경 지점에 충분히 가까운 리턴 비아를 배치합니다.
결론
고속 신호 전환은 비아 하나의 문제가 아니라 임피던스, 스텁, 리턴 패스, 제조 공차를 포함한 구조 설계 문제입니다. 시뮬레이션과 제조 검토를 함께 진행해야 일관된 신호 무결성을 얻을 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......