This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법

최초 게시일 Nov 14, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 14, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 디커플링 커패시터란?
  • IC에 디커플링 커패시터가 필요한 이유
  • 디커플링 커패시터의 동작 원리
  • 디커플링 커패시터와 바이패스 커패시터의 차이
  • 디커플링 커패시터 선택 기준
  • 100 nF가 자주 쓰이는 이유
  • 디커플링 커패시터를 올바르게 배치하는 방법
  • PCB 종류별 디커플링 배치 참고 사항
  • 벌크 커패시터와 로컬 디커플링 커패시터
  • 피해야 할 디커플링 커패시터 배치 실수
  • 주요 MCU의 디커플링 구성 예
  • 디커플링 커패시터 설계 체크리스트
  • 마무리
  • 디커플링 커패시터 FAQ
JLCPCB HDI PCB 안내 배너

디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다.

이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다.

핵심 요약

  • IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다.
  • 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다.
  • 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다.
  • 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다.
  • 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다.

디커플링 커패시터란?

디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다.

IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전하를 공급해 전원 전압의 변동을 완화합니다. 주요 역할은 다음과 같습니다.

  • 빠른 스위칭 순간에 전류 공급
  • 전원 레일의 순간 전압 강하 완화
  • 고주파 스위칭 잡음 우회
  • 전력 분배망(PDN)의 전원 무결성 개선

IC 전원 핀과 접지 핀 사이에 병렬로 연결한 디커플링 커패시터

그림: IC의 전원과 접지 사이에 병렬로 연결한 커패시터

참고

회로도에서 커패시터 기호를 올바르게 읽으면 부품 선정에 도움이 됩니다. 극성이 있는 커패시터를 사용할 때는 방향도 확인해야 합니다.

IC에 디커플링 커패시터가 필요한 이유

디지털 IC 내부의 트랜지스터는 초당 수백만 번에서 수십억 번 스위칭할 수 있습니다. 순간적인 전류 수요가 발생하지만 PCB의 배선과 비아에는 기생 저항과 인덕턴스가 있어 전원 전압이 잠시 떨어질 수 있습니다.

디커플링이 부족하면 다음 현상이 나타날 수 있습니다.

  • 전원 전압 강하와 그라운드 바운스
  • 지터, 링잉, 크로스토크 등 신호 무결성 문제
  • 전원 배선에서 방사되는 EMI 증가
  • 마이크로컨트롤러의 예기치 않은 리셋이나 논리 오류

가까이에 배치한 커패시터는 스위칭 전류를 국소적으로 공급해 전원망 전체로 퍼지는 전압 변동을 줄이는 데 도움이 됩니다.

스위칭 전류가 흐를 때 디커플링 커패시터가 전하를 공급하는 개념도

그림: 스위칭 전류, 커패시터의 전하 공급과 전원 전압 변화

디커플링 커패시터의 동작 원리

IC가 스위칭할 때 잠깐 필요한 전류를 가까운 커패시터에서 공급합니다. 과도 현상이 지나면 전원 레일이 커패시터를 다시 충전합니다. 전압 레귤레이터까지 이어지는 경로보다 IC에 가까운 경로의 기생 인덕턴스가 작아 빠른 전류 변화를 처리하기에 유리합니다.

디커플링 커패시터와 바이패스 커패시터의 차이

실무에서는 두 용어를 같은 의미로 쓰는 경우가 많고, 한 개의 MLCC가 두 역할을 함께 수행할 수 있습니다. 개념상 강조점은 조금 다릅니다.

항목디커플링 커패시터바이패스 커패시터
주요 역할순간 전류를 위한 로컬 전하 저장고주파 잡음이나 교류 성분을 접지로 우회
원문에 제시된 위치 예각 IC의 전원 핀 가까이전원 입력, 커넥터 또는 잡음원 가까이
강조하는 주파수중·고주파 과도 전류 포함주로 고주파
사용 부품 예세라믹 MLCC세라믹 MLCC 또는 전해 커패시터

대부분의 디지털 설계에서는 전원 핀 가까이의 100 nF 세라믹 커패시터가 두 역할을 함께 수행합니다. 배선 관점은 PCB 레이아웃의 바이패스 커패시터 가이드를 참고하세요.

디커플링 커패시터 선택 기준

용량, 유전체 종류, 정격 전압, 패키지 크기, 자기 공진 주파수(SRF)를 함께 검토합니다.

용량

  • 100 nF(0.1 µF): 많은 디지털 IC·마이크로컨트롤러·논리 게이트의 로컬 디커플링에 쓰는 출발값입니다.
  • 1 µF: 잡음에 민감하거나 혼합 신호 전원 레일에서 100 nF와 함께 중간 주파수 대역을 보완할 수 있습니다.
  • 10 µF 이상: 전원 레일이나 보드 구역의 더 느리고 큰 전류 변화에 대응하는 벌크 용량으로 검토합니다.

유전체 종류

  • X7R: −55~+125 °C의 정해진 온도 특성을 지녀 범용 디지털 디커플링에 많이 사용합니다.
  • X5R: 온도 범위는 −55~+85 °C로 더 좁으며 소형 소비자 기기에서 흔합니다.
  • C0G/NP0: 특성이 안정적이고 정밀하지만 같은 크기에서 얻을 수 있는 용량이 작습니다. 주로 아날로그 필터나 RF 회로에서 선택합니다.

정격 전압

전원 전압보다 충분히 높은 정격을 선택합니다. X7R·X5R 같은 MLCC는 직류 바이어스가 걸리면 유효 용량이 감소할 수 있으며, 원문은 조건에 따라 60~80% 감소할 수 있다고 설명합니다. 이는 시간에 따른 노화와는 다른 현상입니다. 3.3 V 또는 5 V 레일에서 10 V·16 V 정격 부품을 검토할 수 있지만, 표시 용량이 그대로 유지된다고 보장할 수는 없습니다. 제조사의 DC 바이어스 곡선을 확인해야 합니다.

패키지 크기

  • 0402: 고밀도·고속 PCB에 적합한 소형 부품으로, 수작업 납땜이 어렵고 비용이 높을 수 있습니다.
  • 0603: 많은 디지털 보드에서 크기와 작업성을 절충하기 좋습니다.
  • 0805: 공간이 충분하면 수작업 조립이나 재작업이 쉽습니다.

오늘날에는 고주파 기생 성분과 배치 밀도를 고려해 스루홀보다 표면실장 부품을 자주 사용합니다. 차이는 표면실장과 스루홀 비교를 참고하세요.

자기 공진 주파수(SRF)

실제 커패시터에는 리드, 내부 구조, 실장 배선에서 생기는 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 있습니다.

SRF 아래에서는 주파수가 높아질수록 커패시터의 임피던스가 내려갑니다. SRF를 넘으면 기생 인덕턴스의 영향으로 임피던스가 다시 올라가므로 고주파 디커플링 효과가 줄어듭니다. 일반적으로 작은 용량과 작은 패키지는 더 낮은 ESL과 높은 SRF를 얻는 데 유리할 수 있습니다.

원문은 10 µF 부품이 자기 공진을 지난 고주파 대역을 100 nF 부품이 담당하고, 10 µF가 더 낮은 주파수의 전류 수요를 보완하는 예를 듭니다. 실제 응답은 부품과 PCB 배치에 따라 달라집니다.

SRF가 적합한 부품이라도 IC에서 멀리 놓으면 연결 경로의 인덕턴스 때문에 성능이 떨어질 수 있습니다. 부품 선정과 레이아웃을 함께 결정해야 합니다.

10 µF와 100 nF 커패시터의 주파수별 임피던스 및 자기 공진 비교

그림: 10 µF와 100 nF 커패시터의 주파수별 임피던스 비교

용도대표 용량부품 예
고주파 로컬 디커플링100 nFX7R MLCC
중간 주파수 보완1 µFX7R MLCC
벌크·보드 레벨 디커플링10~47 µF세라믹 또는 탄탈 커패시터

참고

IC 데이터시트의 권장 용량과 배치 지침을 먼저 확인하세요. 일반적인 경험칙보다 해당 부품 제조사의 지침을 우선합니다.

디커플링 커패시터는 전력 분배망(PDN)의 한 요소입니다. PDN 설계 목표는 DC부터 빠른 디지털 스위칭 대역까지 전원 레일의 임피던스를 낮고 안정적으로 유지하는 것입니다.

100 nF가 자주 쓰이는 이유

100 nF는 다음과 같은 이유로 디지털 회로의 흔한 출발값이 되었습니다.

  • 작은 패키지에서 고주파 응답을 얻기 쉽습니다.
  • 기생 인덕턴스가 낮은 MLCC 패키지로 만들기 쉽습니다.
  • 여러 풋프린트에서 구하기 쉽고 비교적 저렴합니다.
  • 많은 디지털 IC에 범용적인 시작값으로 적합합니다.

고속 프로세서, FPGA, SoC에는 100 nF 하나로 충족하기 어려운 전류 변화가 있어 1 µF 또는 벌크 커패시터가 추가로 필요할 수 있습니다. 필요한 조합은 전원 요구사항과 데이터시트에 따라 결정합니다.

JLCPCB 부품 라이브러리 안내 배너
설계에 맞는 MLCC 찾기
부품 라이브러리 보기

디커플링 커패시터를 올바르게 배치하는 방법

커패시터의 용량뿐 아니라 배치 위치도 중요합니다. 값이 적합해도 전원 핀과 너무 멀면 빠른 전류 변화에 제대로 대응하기 어렵습니다.

IC 전원 핀에 가깝게 배치

가능하면 전원 핀에서 몇 mm 이내에 둡니다. 거리가 늘면 배선 인덕턴스가 증가해 고주파 디커플링 효과가 줄어듭니다.

배선을 짧게 유지

커패시터에서 전원·접지 핀까지 짧고 직접적인 경로를 만들면 전류 경로의 기생 저항과 인덕턴스를 줄일 수 있습니다.

전류 루프 면적 줄이기

전원 핀, 커패시터, 접지 연결로 이루어지는 루프를 가능한 작게 만듭니다. 루프 면적을 줄이면 인덕턴스와 EMI 방사를 줄이는 데 도움이 됩니다.

접지면에 짧게 연결

커패시터의 접지 패드를 가능한 짧은 경로로 접지면에 연결합니다. 접지 연결이 여러 층이나 긴 배선을 불필요하게 돌아가지 않도록 합니다.

전용 비아 사용

비아가 필요하면 커패시터 패드 가까이에 전용 비아를 놓습니다. 공간과 제조 규칙이 허용하면 병렬 비아로 연결 인덕턴스를 더 줄일 수 있습니다.

전원 핀마다 커패시터가 필요할까?

전원(VDD) 핀이 여러 개인 FPGA와 MCU에서는 핀마다 로컬 커패시터를 두는 것을 출발점으로 검토합니다. 다만 전원 핀의 그룹별 요구사항은 부품 데이터시트를 우선해야 합니다.

IC 가까운 배치와 먼 배치를 비교한 디커플링 커패시터 레이아웃

그림: IC 가까이와 멀리 배치한 디커플링 커패시터 비교

PCB 종류별 디커플링 배치 참고 사항

PCB 설계 조건권장 배치 방식
2층 보드내부 전용 접지면이 없으므로 커패시터를 IC 핀에 최대한 가깝게 둡니다.
4층 보드IC와 커패시터 층 아래에 연속적인 접지면을 두어 귀환 경로를 짧게 합니다.
고속 PCB필요 대역을 확인한 뒤 10 nF, 100 nF 등 서로 다른 값의 MLCC 병렬 구성을 검토합니다.
FPGA·MCU 보드제조 옵션이 허용하면 커패시터 패드 안에 비아를 놓는 via-in-pad 구조도 검토합니다.

벌크 커패시터와 로컬 디커플링 커패시터

전력 분배망에서는 두 종류가 서로를 대신하기보다 다른 시간 규모의 전류 변화를 함께 처리합니다.

  • 벌크 커패시터: 전원 입력부나 레귤레이터 출력 근처에서 느리고 큰 전류 변화에 대응합니다. 원문의 대표값은 10~47 µF 이상입니다.
  • 로컬 디커플링 커패시터: 각 IC의 빠른 스위칭 과도 현상에 대응합니다. 일반적으로 100 nF를 검토하고 필요하면 1 µF를 추가합니다.
  • 함께 사용: 낮은 주파수의 전원 변화부터 빠른 디지털 스위칭까지 더 넓은 대역에서 전원 임피던스를 관리합니다.

전원 입력의 벌크 커패시터와 IC 근처의 100 nF 디커플링 커패시터

그림: 전원 입력의 벌크 커패시터와 IC 전원 핀 근처의 로컬 커패시터

피해야 할 디커플링 커패시터 배치 실수

실수설계에 미치는 영향
IC에서 멀리 배치배선 인덕턴스가 커져 고주파 필터링 효과 감소
커패시터까지 길고 가는 배선 사용과도 전류 경로의 저항과 인덕턴스 증가
여러 IC가 로컬 커패시터 하나를 공유각 IC의 독립적인 빠른 전류 수요에 대응하기 어려움
Y5V처럼 조건에 민감한 유전체를 무심코 사용온도와 DC 바이어스에 따라 유효 용량 크게 감소 가능
접지면 연결 무시귀환 경로가 길어져 루프 인덕턴스와 EMI 증가
전해 커패시터에만 의존많은 경우 MLCC보다 높은 ESR과 불리한 고주파 응답
레이아웃에 맞지 않는 패키지 선택공간 낭비 또는 전원 핀 가까운 배치 방해
SRF를 확인하지 않음원하는 고주파 대역에서 충분한 효과를 얻지 못할 수 있음

디커플링 커패시터 배치에서 흔한 오류를 표시한 PCB 레이아웃

그림: 디커플링 배치의 흔한 오류

주요 MCU의 디커플링 구성 예

대부분의 MCU 제조사는 전원 핀 가까이에 로컬 세라믹 커패시터를 두도록 안내하지만, 정확한 값은 해당 모델의 하드웨어 설계 지침을 확인해야 합니다.

부품원문에 제시된 구성 예
STM32 마이크로컨트롤러각 VDD 핀에 100 nF 세라믹, 전원 핀 근처에 4.7 µF 벌크 커패시터
ESP32칩 전원 핀 가까이에 100 nF, 레귤레이터 출력 근처에 10 µF
ATmega328VCC에 100 nF, 보드 전원 입력 근처에 10 µF 벌크 커패시터

STM32 VDD 핀 가까이에 놓은 100 nF 디커플링 커패시터와 접지 비아

그림: STM32 VDD 핀 옆에 100 nF 커패시터를 놓은 PCB 배치 예

디커플링 커패시터 설계 체크리스트

  • 커패시터를 전원 핀에서 가능한 몇 mm 이내에 배치합니다.
  • 전원 및 접지 배선을 짧고 충분히 넓게 만듭니다.
  • 연속적인 접지면으로 귀환 경로를 짧게 연결합니다.
  • 범용 디지털 디커플링에는 X7R 또는 X5R MLCC를 검토합니다.
  • 레귤레이터 또는 전원 입력부에 벌크 커패시터를 둡니다.
  • IC 데이터시트가 권장하는 값과 배치를 우선합니다.

마무리

디커플링 설계는 용량을 고르는 것으로 끝나지 않습니다. 낮은 ESL의 MLCC, 짧은 PCB 배선, 연속적인 접지면, 데이터시트에 맞는 배치가 함께 필요합니다. 이를 검토하면 단순한 MCU 보드부터 고속 디지털 보드까지 전원 변동과 EMI를 줄이는 데 도움이 됩니다.

JLCPCB PCB 조립 서비스 배너
PCB 제작 옵션 확인하기
지금 견적 받기
  • 디커플링 회로를 설계한 뒤에는 배치와 제조 가능성도 확인해야 합니다.

  • JLCPCB에서 PCB 파일과 부품 정보를 업로드해 제조 및 SMT 조립 옵션과 견적을 확인할 수 있습니다.

디커플링 커패시터 FAQ

Q. 고속 IC에 필요한 디커플링 용량은 어떻게 계산하나요?

과도 전류, 허용 가능한 전압 변동, 과도 현상의 지속 시간을 확인합니다. 기본 추정식은 다음과 같습니다.
용량 = (과도 전류 × 지속 시간) ÷ 허용 전압 변동

이 식으로 벌크 전원 공급이 따라오기 전의 최소 로컬 용량을 추정할 수 있습니다. 고속 보드에서는 PDN 전체의 임피던스를 모델링해야 합니다.

Q. PCB 반대면에 커패시터를 놓아도 되나요?

가능하지만 IC 핀까지 비아를 거치면 기생 인덕턴스가 추가됩니다. 원문은 비아 한 개당 약 1~2 nH를 예로 듭니다. 고주파 효과가 떨어질 수 있으므로 반대면에 배치할 때는 경로를 짧게 하고 필요한 경우 병렬 비아를 검토합니다.

Q. 낮은 ESR이 중요한 이유는 무엇인가요?

등가 직렬 저항(ESR)이 낮으면 커패시터와 전원 경로의 저항성 전압 강하를 줄이는 데 유리합니다. 빠른 과도 응답에는 ESR뿐 아니라 ESL, 연결 배선과 PCB 레이아웃도 함께 중요합니다.

Q. 연속적인 접지면은 어떤 도움이 되나요?

짧고 낮은 임피던스의 귀환 경로를 제공합니다. 접지면이 끊기거나 긴 배선으로 돌아가면 전류 루프가 커져 전원 무결성과 EMI에 불리할 수 있습니다.

지속적인 성장