PCB 유전율 이해하기: 최적의 신호 성능을 위한 소재 선택
2 분
- 일반적인 PCB 소재와 유전율
- 설계에 맞는 유전율 선택 방법
- 일관된 유전 성능을 위한 제조 고려 사항
- 유전 특성 최적화 PCB 생산을 위한 JLCPCB의 전문성
- PCB 유전율 FAQ
- 결론
핵심 요약
PCB 유전율(Dk)은 고주파 설계에서 신호 전파 속도, 특성 임피던스, 전송 손실을 직접 좌우하는 핵심 요소입니다. 일반 용도의 표준 FR4부터 수 GHz 대역 애플리케이션용 저유전율 소재인 Rogers, PTFE, LCP에 이르기까지 적합한 소재를 선택하면 성능이 향상되고, 임피던스를 더 정밀하게 제어할 수 있으며, 신호 열화를 줄일 수 있습니다. 결국 성공의 열쇠는 주파수 요구 사항에 맞는 Dk를 선택하고, 레이어 스택업을 최적화하며, 일관된 결과를 제공하는 역량 있는 제조사와 협력하는 데 있습니다.
형상이 똑같은 두 PCB가 고주파에서 전혀 다른 성능을 보이는 이유를 생각해 보신 적이 있습니까? 이는 대개 기판 전체에서 신호의 속도, 임피던스, 손실을 보이지 않게 좌우하는 하나의 소재 특성에 달려 있습니다. 그 특성이 바로 PCB 유전율이며, 신뢰성 높은 고성능 회로를 설계하기 위해 반드시 챙겨야 할 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 구리층 사이의 절연 소재가 진공 대비 전기 에너지를 얼마나 저장할 수 있는지를 나타내는 값을 유전율(Dk, 비유전율 Er이라고도 함)이라고 합니다.
데이터시트 속 숫자 하나처럼 들릴 수 있지만, 결코 추상적인 값이 아닙니다. 주변 기판의 Dk는 신호가 트레이스를 지나갈 때마다 신호 속도, 트레이스의 임피던스, 그리고 트레이스를 따라 발생하는 에너지 손실량에 직접 영향을 미칩니다. 이 글에서는 PCB 유전율을 더 깊이 살펴보고 그 중요성을 설명한 뒤, FR4, Rogers, PTFE, 폴리이미드 등 널리 사용되는 PCB 소재의 특성을 비교해 보겠습니다.
정의와 신호 전파에서의 기본 역할
유전율은 소재의 절대 유전율을 자유 공간(진공, Dk = 1.0)의 유전율로 나눈 비율입니다. 이는 진공 중 빛의 속도에 비해 소재 안에서 전자기파가 얼마나 느려지는지를 보여 주는 실용적인 지표입니다. 관계는 간단합니다. PCB 트레이스를 통과하는 신호의 전파 지연은 해당 트레이스의 유효 유전율의 제곱근에 정비례합니다. 공식은 다음과 같습니다.
전파 지연(tpd) = √Dkeff / c
여기서 c는 빛의 속도(3 × 108 m/s)이고, Dkeff는 신호가 실제로 받는 유효 유전율입니다. 이는 표준 FR4 위의 마이크로스트립 트레이스에서 약 6 ps/mm의 전파 지연에 해당합니다. 스트립라인 구조를 사용하면 트레이스 전체가 유전체로 둘러싸이므로 지연은 약 7 ps/mm가 됩니다. Dk가 클수록 신호 전파는 느려지고, Dk가 작을수록 신호는 빠르게 이동합니다. 이는 DDR 메모리 인터페이스나 고속 직렬 링크처럼 전파 지연을 맞춰야 하는 설계에 직접적인 영향을 미칩니다.
유전율이 임피던스와 신호 속도에 미치는 영향
유전율은 모든 임피던스 계산에서 주요 변수 중 하나입니다. 마이크로스트립 트레이스의 특성 임피던스는 트레이스 폭, (기준 플레인 위) 유전체 두께, 구리 두께, 기판의 Dk에 따라 결정됩니다. 일반적으로 같은 물리적 형상이라면 Dk가 높을수록 임피던스는 낮아집니다. Dk가 주요 신호 파라미터에 미치는 영향을 간단히 살펴보겠습니다.
| 파라미터 | Dk가 높을 때 | Dk가 낮을 때 |
|---|---|---|
| 신호 속도 | 전파 속도 느림 | 전파 속도 빠름 |
| 특성 임피던스 | 낮아짐(동일 형상 기준) | 높아짐(동일 형상 기준) |
| 트레이스 폭(목표 Z0 기준) | 더 좁은 트레이스 필요 | 더 넓은 트레이스 필요 |
| 기판 상의 파장 | 파장이 짧아짐 | 파장이 길어짐 |
| 트레이스 간 커플링 | 커플링 증가 | 커플링 감소 |
일반적인 PCB 소재와 유전율
표준 FR4와 일반적인 Dk 값
FR4가 업계에서 가장 널리 쓰이는 PCB 라미네이트인 이유는 잘 알려져 있습니다. 기계적 강도, 열 안정성, 비용의 균형이 뛰어나기 때문입니다. 일반적인 FR4 PCB의 유전율은 1 MHz에서 4.2~4.7 사이이며, 등급과 제조사에 따라 달라집니다.
하지만 많은 설계자가 놓치는 점이 있습니다. FR4의 Dk는 주파수에 대해 선형적이지 않다는 것입니다. 일반적인 FR4 라미네이트의 Dk는 1 GHz에서 4.2~4.4 수준이며, 주파수를 10 GHz로 높이면 4.0~4.2로 약간 낮아질 수 있습니다. 이러한 주파수 의존 특성은 0.017~0.025에 달하는 높은 유전 손실 계수(Df)와 함께, FR4가 수 GHz 이상의 주파수에서 문제가 되는 이유 중 하나입니다.
고주파 애플리케이션용 저유전율 소재(Rogers, PTFE 등)
설계가 수 GHz 대역으로 넘어가면 표준 FR4는 문제가 됩니다. 신호 손실이 커지고 임피던스 제어가 어려워지며, 주파수에 따른 Dk 변화가 타이밍 불확실성을 만들어 냅니다. 바로 이때 특수 저유전율 소재가 필요합니다. 아래 표는 가장 일반적인 고주파 PCB 소재를 비교한 것입니다:
| 소재 | Dk (10 GHz) | Df (10 GHz) | Tg (°C) | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 FR4 | 4.2 - 4.4 | 0.017 - 0.025 | 130 - 180 | 범용, 디지털 |
| Rogers RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 0.0027 | >280 | RF, 마이크로파, 5G |
| Rogers RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 0.0037 | >280 | RF, 레이더, 자동차 |
| Rogers RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 0.0009 | 해당 없음(PTFE) | 밀리미터파, 위성 |
| Isola Astra MT77 | 3.00 ± 0.05 | 0.0017 | >200 | 고속 디지털, 5G |
| Taconic TLY | 2.20 ± 0.02 | 0.0009 | 해당 없음(PTFE) | 항공우주, 밀리미터파 |
| Panasonic Megtron 6 | 3.40 ± 0.04 | 0.0020 | >200 | 고속 네트워킹 |
연성 PCB 유전율 고려 사항
연성 PCB에는 고유한 유전체가 사용됩니다. 가장 일반적인 연성 기판 소재는 폴리이미드(DuPont의 상표명인 Kapton으로 잘 알려져 있음)이며, 유전율은 1 MHz에서 일반적으로 3.2~3.5입니다.
연성 PCB 유전율에 영향을 미치는 몇 가지 고유한 요인은 다음과 같습니다:
- 접착층: 많은 연성 기판 구조에서는 폴리이미드 필름과 동박 사이에 아크릴 또는 에폭시 접착층이 들어갑니다. 전체 스택업의 합성 Dk는 모든 층의 영향을 받으며, 이 접착층 역시 고유한 Dk 값(보통 3.0~4.0)을 가집니다.
- 굴곡 반경: 연성 회로는 구부러지며, 굴곡 지점에서는 유전체 두께가 미세하게 달라집니다. 이로 인해 국부적인 유효 Dk가 변하고, 동적 굴곡 애플리케이션에서는 임피던스에 영향을 줄 수 있습니다.
- 무접착제 구조: 무접착제 라미네이트(구리를 폴리이미드 위에 직접 증착하거나 적층한 구조를 무접착제 구조라고 합니다)는 고주파 연성 애플리케이션에서 더 예측 가능하고 낮은 Dk 성능을 제공합니다.
- LCP(액정 폴리머): LCP 기판은 폴리이미드를 대체하는 고급 소재로, Dk가 2.9~3.1 수준까지 낮고 Df도 매우 낮아 10 GHz 이상에서 동작하는 연성 회로에 적합합니다.
설계에 맞는 유전율 선택 방법
Dk를 주파수, 레이어 스택업, 애플리케이션 요구 사항에 맞추기
가장 먼저 스스로에게 던져야 할 질문은 '기판의 최대 신호 주파수는 얼마인가?'입니다. 이 파라미터 하나만으로도 선택할 수 있는 소재의 범위를 크게 좁힐 수 있습니다. 다음은 동작 주파수에 따른 실용적인 소재 선택 가이드라인입니다.
500 MHz 미만: 표준 FR4로 충분합니다. 이 주파수 범위에서는 Dk 변화가 매우 작고, 대부분의 트레이스 길이에서 신호 손실도 적습니다.
2 GHz~6 GHz: 저유전율 FR4 제품을 사용하거나, 중요한 RF 레이어에는 Rogers를, 디지털 레이어에는 FR4를 사용하는 하이브리드 스택업을 검토하십시오. 이 "전환 구간"에서는 소재 선택이 매우 중요해집니다.
30 GHz를 넘는 주파수에서는 일반적으로 PTFE 기반 소재(RT/duroid, Taconic TLY)나 첨단 세라믹 소재가 필요합니다. 밀리미터파 주파수에서는 Dk가 조금만 달라져도 임피던스가 크게 변합니다.
일관된 유전 성능을 위한 제조 고려 사항
소재 검증 및 공정 관리
PCB 라미네이트라고 해서 모두 같지는 않습니다. 예를 들어 FR4의 Dk는 사용된 수지의 종류, 직조 패턴, 그리고 신호 경로에 대한 유리 섬유의 방향에 따라서도 달라집니다. 이를 유리 섬유 직조 효과(glass weave effect)라고 하며, 표준 FR4에서는 국부적으로 0.2 이상의 Dk 변화가 발생할 수 있습니다.
이를 극복하기 위해 PCB 제조사들은 여러 조치를 취합니다:
- 입고 자재 검사: 입고되는 라미네이트 로트마다 Dk와 Df를 제조사의 적합성 인증서(CoC)와 대조하여 확인합니다.
- 프리프레그 선정 관리: 수지 함량 비율이 알려진 특정 프리프레그 타입(1080, 2116, 7628)을 선택하여 최종 스택업에서 원하는 Dk 값을 얻습니다.
- 임피던스 테스트 쿠폰: 생산 패널에 전용 테스트 쿠폰을 배치하고 TDR(Time Domain Reflectometry, 시간 영역 반사 측정)로 임피던스를 측정하여 유효 Dk를 확인합니다.
생산 로트 간 균일성 확보
생산 로트 간 일관성을 유지하려면 소재 검증 프로그램과 엄격한 공정 관리가 중요합니다. 경성 PCB의 검증 및 성능 사양을 규정하는 IPC-6012 표준은 검증 절차의 일부로 유전율 확인을 요구합니다.
Dk 균일성을 유지하기 위한 주요 실천 방법은 다음과 같습니다:
- 소재 공급사와 등급 고정: 생산 도중 공급사나 등급을 변경하면 Dk가 달라져 임피던스에 영향을 줄 수 있습니다. 제조 노트에 라미네이트 브랜드와 등급을 명시하십시오. 또한 Dk 요구 사항만 제시하기보다는 원하는 임피던스와 허용 오차(예: 50Ω ± 10%)를 함께 제시하십시오.
- 테스트 쿠폰 데이터 요청: 임피던스 제어 기판을 사용한다면 제조사에 TDR 테스트 보고서를 요청하십시오. 이 데이터를 통해 실제 제작된 기판의 Dk가 설계 시 가정한 값과 맞는지 검증할 수 있습니다.
유전 특성 최적화 PCB 생산을 위한 JLCPCB의 전문성
다양한 저유전율·고성능 소재 라인업
JLCPCB는 FR4부터 고성능 저유전율 라미네이트까지 다양한 PCB 라미네이트를 보유하고 있습니다. Shengyi FR4, RF 프런트엔드용 Rogers RO4350B, 또는 Shengyi FR4 위에 RF 프런트엔드용 Rogers RO4350B를 조합한 구성 등 다양한 소재를 선택할 수 있으며, 어떤 소재든 긴 조달 대기 시간이 없습니다.
이는 외층 RF 레이어에는 Rogers를, 내층 디지털 레이어에는 FR4를 사용하는 하이브리드 스택업 애플리케이션에서 특히 중요합니다. JLCPCB 엔지니어링 팀과 협력하면 성능, 비용, 제조 용이성을 모두 최적화한 스택업을 지정할 수 있습니다.
정밀한 스택업과 임피던스를 위한 고급 DFM 지원
JLCPCB의 핵심 장점 중 하나이자 가장 실용적인 기능은 고급 DFM(Design for Manufacturability, 제조 용이성 설계) 검토 프로세스입니다. 임피던스 제어 설계를 제출하면 JLCPCB 엔지니어링 팀이 제작에 들어가기 전에 스택업을 분석하고, 트레이스 형상이 목표 임피던스에 맞는지 확인합니다.
이 DFM 지원에는 다음이 포함됩니다:
- 원하는 임피던스와 Dk 요구 사항에 따른 스택업 추천
- 설계가 사양을 충족하는지 확인하기 위한 생산 전 임피던스 시뮬레이션
- 요청하신 라미네이트를 동일한 Dk 성능을 갖춘 비용 효율적인 대체 소재로 제공할 수 있는 경우의 소재 대체 안내
- 제작 후 임피던스 검증을 위한 TDR 테스트 쿠폰 배치
JLCPCB는 단 $2부터, 일반 주문 기준 1~2일의 제작 기간으로 예산 부담 없이 임피던스 제어 설계를 빠르게 프로토타이핑할 수 있도록 지원합니다.
PCB 유전율 FAQ
Q: PCB 유전율이란 무엇입니까?
PCB 유전율(Dk)은 구리층 사이의 절연 기판 소재가 진공 대비 전기 에너지를 얼마나 잘 저장하는지를 나타내는 무차원 수치입니다. 신호 전파 속도, 특성 임피던스, 신호 손실에 직접적인 영향을 미칩니다.
Q: 유전율은 주파수에 따라 변합니까?
그렇습니다. 모든 PCB 소재는 어느 정도 주파수에 따른 Dk 변화를 보입니다. 표준 FR4는 변화 폭이 더 크며(넓은 주파수 범위에서 Dk가 0.3~0.5까지 변할 수 있음), Rogers 라미네이트 같은 고급 소재는 주파수 전반에 걸쳐 Dk가 안정적으로 유지되도록 설계되어 있습니다.
Q: 고주파 설계에서 Dk가 낮을수록 유리한 이유는 무엇입니까?
Dk가 낮으면 신호 전파 지연이 줄고, (Dk와 Df에 비례하는) 유전 손실이 감소하며, 동일한 목표 임피던스에서 더 넓은 트레이스를 사용할 수 있습니다. 넓은 트레이스는 엄격한 공차로 제작하기 쉬워 임피던스 제어 정확도가 높아집니다. 또한 Dk가 낮으면 인접 트레이스 간 커플링이 줄어 크로스토크를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
Q: PCB 제조사에 유전율 요구 사항을 어떻게 전달해야 합니까?
가장 효과적인 방법은 목표 임피던스(예: 50Ω ± 10%)와 함께 설계 기준으로 삼은 라미네이트 소재 및 등급을 지정하는 것입니다. 이렇게 하면 제조사가 CAM 처리 과정에서 실제 사용되는 소재 로트의 Dk에 맞춰 트레이스 형상을 보정할 수 있습니다.
결론
PCB 유전율(Dk)은 신호 속도, 임피던스 제어, 그리고 전반적인 고주파 성능에 결정적인 역할을 합니다. 비용 효율적인 FR4부터 Rogers, PTFE, LCP 같은 고급 저유전율 소재까지, 적합한 소재를 선택하는 것은 설계의 주파수, 손실, 신뢰성 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다.
적절한 소재 선택, 신중한 스택업 설계, 탄탄한 제조 지원이 뒷받침된다면 비용과 성능의 균형을 맞추면서도 우수한 신호 무결성을 확보할 수 있습니다. JLCPCB는 다양한 라미네이트, 하이브리드 스택업 솔루션, 전문적인 임피던스 제어를 제공하여 여러분의 설계를 빠르고 안정적으로 고품질 기판으로 구현할 수 있도록 지원합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......