PCB 구리 두께 표준 및 변환에 대한 이해
1 분
- PCB 구리 두께란?
- PCB 구리 두께 측정 방법
- PCB의 표준 구리 두께 값
- 레이어 수가 구리 두께에 미치는 영향
- 구리 두께가 중요한 이유 (실제 영향)
- 구리 밸런싱이란
- 구리 푸어란
- 결론
구리 두께에 대해 이야기할 때, 제조업체에서 제공하는 옵션은 제한적입니다. 설계자가 트레이스를 넓히지 않으면서 전류 용량을 늘려야 할 때는 구리 중량 또는 두께를 측면 방향으로 증가시킵니다. 선택지가 몇 가지로 한정되어 있으며 대부분의 제조업체는 표준 두께를 사용합니다. 구리 선택은 전력 전달, 신호 전파, 열 관리에 관한 것입니다. 구리의 폭과 길이는 설계자에게 항상 고려 대상인데, 트레이스가 너무 얇으면 고전류에서 탈 수 있고 너무 두꺼우면 에칭 공정이 비용이 많이 드는 악몽으로 변합니다. 그 사이 어딘가에 최적점이 있습니다. 이 글에서는 구리 두께와 관련된 표준, 측정 방법, 단위 변환에 대해 살펴보겠습니다.
PCB 구리 두께란?
간단히 말해, PCB 구리 두께는 PCB 적층판 위에 증착된 구리 레이어의 높이입니다. 세 가지 다른 단위로 표현할 수 있습니다:
- 마이크로미터 (µm)
- 밀 (1 mil = 0.001 인치)
- 평방피트당 온스 (oz/ft²)
온스가 업계 표준으로 채택된 이유는 PCB 제조업체들이 역사적으로 구리를 1평방피트에 펼친 중량으로 측정했기 때문입니다.
1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils
즉, 1oz 구리 PCB 레이어의 두께는 약 35 µm입니다.
PCB 구리 두께 측정 방법
구리 두께를 측정하는 두 가지 주요 상황이 있습니다:
1. 제조 전, 제조업체에 두께를 지정합니다 (예: 1 oz). 제조업체는 베이스 구리가 미리 코팅된 적층판을 공급합니다.
2. 제조 후, PCB의 실제 두께를 확인합니다. 비아 형성 중 구리가 도금되기 때문에 두께가 증가합니다. 측정은 단면 분석(PCB 조각을 자르고 현미경으로 측정)을 사용하여 수행됩니다. 더 정확하고 정밀한 결과를 위해 표면 프로필로메트리를 사용할 수도 있습니다. 완성된 구리 두께는 도금으로 인해 항상 베이스 구리보다 약간 두껍습니다.
PCB의 표준 구리 두께 값
PCB 구리 두께는 제조를 단순화하기 위해 일반적으로 표준화되어 있습니다. 일반적인 값은 다음과 같습니다:
- 0.5 oz (17 µm) – 다층 PCB의 미세 피치 내부 레이어에 자주 사용됩니다.
- 1 oz (35 µm) – 대부분의 PCB에 대한 업계 표준입니다.
- 2 oz (70 µm) – 전력 전자, 자동차, 산업용 보드에 사용됩니다.
- 3 oz (105 µm) 이상 – 고전류 설계용 헤비 카퍼 PCB에 사용됩니다.
아래 표는 IPC-6012에서 정의한 완성 구리 두께의 허용 기준과 공차를 따릅니다.
레이어 수가 구리 두께에 미치는 영향
2레이어 PCB에서 다층 PCB로 전환할 때 외부 레이어와 내부 레이어 간의 구리 두께 차이를 확인할 수 있습니다. 일반적으로 상단과 하단 레이어에는 1 oz 구리가 사용되며, 소형 전원 보드의 경우 2 oz를 사용할 수 있습니다. 내부 레이어는 공간 절약과 제조 용이성을 위해 0.5 oz 구리를 사용합니다.
레이어가 많을수록 보드에 더 많은 구리가 사용되며, 더 두꺼운 구리는 절연을 위해 더 두껍고 높은 K 유전체가 필요합니다. 레이어 간 간격이 클수록 임피던스 불일치와 시스템 전체 비용이 발생합니다. 그러나 전반적으로 더 나은 방열 및 열전도율을 얻을 수 있습니다.
구리 두께가 중요한 이유 (실제 영향)
1. 전류 용량: 구리가 두꺼울수록 시스템 과열 없이 더 높은 전류를 지원할 수 있습니다. 두께는 IPC-2152를 기준으로 선택할 수 있습니다.
2. 열 관리: 추가 구리는 전력 부품에서 열을 분산시키고 자동차 응용 분야를 위해 PCB를 더 견고하게 만드는 데 도움이 됩니다.
3. 신호 무결성 및 임피던스: 구리 트레이스의 길이, 폭, 간격, 두께가 회로와 트레이스의 임피던스를 결정하며, 더 나은 신호 무결성을 위해 설계 시 구리 중량을 고려해야 합니다.
4. 기계적 강도: 구리가 많을수록 PCB의 강도가 좋아지고 전체 PCB가 더 견고해집니다.
5. 비용 및 제조성: 더 두꺼운 구리는 에칭 및 도금 시간이 늘어나 비용이 더 듭니다. 구리가 두꺼워질수록 트레이스의 미세 피치 라우팅이 어려워집니다.
구리 밸런싱이란
보드 전체에 구리 분포가 불균일하면 제조 중 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 도금 및 에칭 공정에서 더 그렇습니다. 구리가 밀집된 영역은 희박한 영역과 다르게 동작하여 휨이나 비틀림으로 이어질 수 있습니다. 바로 여기서 구리 밸런싱이 필요합니다. 이 공정은 PCB 전체의 구리 분포를 조정하여 양면과 서로 다른 영역이 더 균일한 구리 커버리지를 갖도록 합니다. 설계자들은 전기적으로 연결되지 않은 저밀도 영역에 "더미 구리" 또는 패턴화된 필을 추가하는 경우가 많습니다. 이 방법은 단순히 구리 두께를 균일하게 만들기 위해 수행됩니다. 목표는 회로 동작을 변경하는 것이 아니라 보드가 제조 단계를 통과하도록 보장하는 것입니다.
구리 푸어란
구리 푸어는 본질적으로 PCB 레이어의 사용되지 않는 공간을 채우는 크고 연속적인 구리 영역입니다. 배선되지 않은 영역을 맨 기판으로 두는 대신 설계자는 이 영역에 구리를 "붓습니다". 연결은 특정 넷에 이루어지며 종종 접지됩니다. 이 푸어된 구리는 여러 목적을 수행합니다. 전기적으로는 리턴 경로의 전체 임피던스를 낮추고 넓은 기준면을 생성하여 신호 무결성을 개선합니다. 또한 열 관리에도 도움이 됩니다. 더 넓은 구리 면적은 부품에서 열을 분산시키고 더 효과적으로 방열할 수 있습니다. 제조 관점에서 구리 푸어를 사용하면 제조 중 에칭해야 하는 구리 양이 최소화됩니다.
결론
이 글에서 알 수 있듯이, 구리 두께는 PCB 주문 시 사소한 사양처럼 보일 수 있습니다. 하지만 실제로는 보드의 전류 처리 능력, 열 방출 효율, 현장에서의 신뢰성을 결정합니다. 학생들에게는 단위 변환과 IPC 표준을 이해하는 것이 필수적입니다. 따라서 다음에 PCB 주문을 구성할 때 기본값으로 "1 oz"를 클릭하지 마세요. 스스로에게 물어보세요: 내 설계가 전류나 열을 처리하기 위해 더 많은 구리가 필요한가? 더 두꺼운 구리가 임피던스나 제조성에 영향을 미칠까? 신호 무결성 관점에서 트레이스의 전류와 길이/폭에 따라 두께를 항상 계산할 수 있습니다.
구리 두께가 PCB 설계에 실제로 어떻게 영향을 미치는지 탐구하고 싶다면, JLCPCB의 온라인 주문 시스템을 통해 쉽게 실험해 볼 수 있습니다. 실시간 견적 도구를 사용하면 구리 중량을 조정하고 즉시 비용 차이를 확인할 수 있어 학생과 엔지니어가 경험을 하고 배우기에 좋습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......