다층 PCB 제조에서 프리프레그의 역할
1 분
- 1. PCB 제조에서 프리프레그란?
- 2. 프리프레그 선택이 PCB에 미치는 영향
- 3. PCB 제조에 사용되는 프리프레그 유형
- 4. 프리프레그 제조 공정
- 5. PCB 설계의 프리프레그 결함
- 6. 프리프레그의 PCB 임피던스 결정
- 7. PCB에서 프리프레그와 코어의 차이점
- 결론
PCB 스택업 구성에는 레이어, 플레인, 코어, 베이스, 기판, 적층판, 프리프레그가 포함됩니다. 코어에는 FR4, 알루미늄, Rogers 등이 있습니다. 반면 프리프레그는 인접한 코어 사이 또는 코어와 레이어 사이의 유전 재료입니다. 다층 PCB에서 프리프레그는 PCB 코어와 레이어를 함께 고정하는 중요한 부분입니다. 프리프레그와 코어의 차이가 명확해지면, 응용 분야에 어떤 정확한 재료를 사용해야 할까요? 도금, 에칭, 경화 중에 중요한 전기적 파라미터는 어떻게 변할까요?
특정 다층 PCB에 가장 적합한 프리프레그 재료는 두께, 레이어 구조, 임피던스에 따라 달라집니다. 수지 함량에 따라 사용 가능한 세 가지 유형의 프리프레그는 고수지(HR), 중수지(MR), 표준 수지(SR)입니다. 이 글에서는 다층 보드와 PCB 스택업뿐만 아니라 프리프레그가 무엇이고 어떤 역할을 하는지 논의합니다.
1. PCB 제조에서 프리프레그란?
프리프레그는 pre-impregnated composite fiber(사전 함침 복합 섬유)의 줄임말로, 부분적으로 경화된 수지 시스템이 미리 함침된 유리 섬유 천을 말합니다. 이름에서 알 수 있듯이 프리프레그는 절연 필름에 불과합니다. 열 전달을 통해 프리프레그라는 유전 재료를 PCB 준비 시 두 코어 사이 또는 구리 포일과 코어 사이에 삽입하여 필요한 절연을 제공합니다. 다층 PCB에서 동박 적층판 사이의 접합 레이어 역할을 하여 전기 절연과 물리적 지지를 모두 제공합니다.
프리프레그는 유전 상수에 따라 제어된 임피던스와 같은 원하는 전기적 특성을 조정하는 역할을 합니다. 기계적 특성도 강화되어 PCB의 신뢰성과 내구성을 유지합니다. 프리프레그는 전기 절연을 제공하면서 레이어를 함께 접합하는 접착제 역할을 합니다. 수지가 부분적으로만 경화되어 있기 때문에 적층 중에 열과 압력이 가해지면 수지가 완전히 경화되고 고체화되어 강력하고 균일한 결합을 만듭니다.
2. 프리프레그 선택이 PCB에 미치는 영향
프리프레그 선택은 PCB의 품질, 적층 접합의 무결성, 열 방출을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 고주파 설계에서 임피던스와 신호 손실 모두 상대 유전율의 영향을 받을 수 있습니다. 수지가 각 적층 사이에서 적절히 흐르도록 하는 것이 중요합니다. 열 관리를 위해 적절한 유리 전이 온도(Tg)를 가진 프리프레그를 선택하면 PCB가 작동 열을 소비하면서도 사용 중에 휘거나 균열이 발생하지 않습니다.
3. PCB 제조에 사용되는 프리프레그 유형
다층 PCB 제조에는 다양한 유형의 프리프레그가 사용되며, 각각 다른 요구 사항에 적합합니다:
1. 에폭시 프리프레그
에폭시 프리프레그는 우수한 접착 특성, 높은 기계적 강도, 낮은 유전 상수로 인해 PCB 제조에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 에폭시 프리프레그는 가전 제품 및 통신과 같이 높은 신뢰성과 성능이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
2. 폴리이미드 프리프레그
폴리이미드 프리프레그는 우수한 열적 안정성과 극한 환경 조건에 대한 저항성으로 인해 고온 응용 분야에 자주 사용됩니다. 이러한 프리프레그는 항공우주, 자동차, 통신 응용 분야에 이상적입니다.
3. 할로겐 프리 프리프레그
환경을 고려한 설계의 경우 할로겐 프리 프리프레그가 기존 재료의 대안이 됩니다. 이러한 프리프레그는 PCB 제조 공정의 환경 영향을 줄이는 데 도움이 되며 의료 기기와 같이 환경적으로 안전하고 지속 가능한 전자 제품이 필요한 산업에서 사용됩니다.
4. 프리프레그 제조 공정
제조 공정은 PCB용 최종 프리프레그가 표준 요구 사항을 충족하도록 포괄적이고 정확해야 합니다.
1. 함침 공정
이 공정은 유리 섬유 천에 수지를 코팅하여 접착제와 유전체 역할을 하는 프리프레그를 만듭니다. 고급 폴리에스터 수지가 유리 섬유 천을 코팅하기 때문에 함침은 각 레이어에 수지가 균일하게 침착되도록 신중하게 제어해야 합니다.
유리 섬유 천 준비: 여기서 설명하는 작업은 기계적 강도를 제공하는 보강재 또는 지지 천에 초점을 맞춥니다. 이 천은 일반적으로 프리프레그 제품을 위해 설계된 기계적 특성에 따라 정해진 밀도로 직조됩니다.
에폭시 수지 배스: 유리 섬유는 난연성이나 유연성과 같은 특성을 개선하기 위한 일부 첨가제가 포함된 에폭시 수지 배스를 통과합니다. 수지 구성은 응용 분야에 따라 다를 수 있지만, 최적의 절연과 접합을 위해 에폭시가 가장 인기 있습니다.
부분 경화(B-스테이징): 수지는 부분적으로 경화됩니다(B-스테이지까지). 이 시점에서 수지는 점착성이 있고 완전히 경화되지 않아 PCB 조립 중 적층 프레스에서 흐를 수 있어 강력한 층간 연결을 만드는 데 도움이 됩니다.
2. 건조 및 경화
함침 후 다음 단계는 수지가 잘 경화되고 적층 시 접합 능력을 유지하도록 건조 및 경화를 적용하는 것입니다. 이는 완벽한 최종 프리프레그 재료를 조절하는 데 필수적인 단계입니다.
제어된 건조: 건조는 이러한 수지가 빠르게 들어가는 제어된 건조와 관련됩니다. 이 공정을 위해 특별히 설계된 오븐을 통과하는 와이어에서 확장됩니다. 건조 오븐 내의 온도와 시간은 부분 경화를 위해 프리프레그 전체에서 균일하도록 제어됩니다.
부분 경화 모니터링: 경화 수준을 이해하는 것이 중요합니다. 과경화는 적층 중 변성 전이를 어렵게 만들고, 경화 부족은 접합 강도를 제공하지 못합니다. 따라서 이 단계의 정확성은 프리프레그의 전반적인 품질에 매우 중요합니다.
3. 절단 및 포장
수지가 사양대로 경화된 후 프리프레그 롤로 트리밍하고 포장하여 판매합니다. 이 출하 전 준비는 PCB 제조에서 재료가 올바르게 사용되도록 하기 위한 것입니다.
정밀 절단: 다음 단계는 이제 건조되고 부분적으로 경화된(고체 상태 중합) 프리프레그를 정밀 절단하는 것입니다. 정밀 절단은 PCB 적층 중에 프리프레그 시트가 서로 완벽하게 정렬되어 완제품에 결함이 나타나지 않도록 하는 데 필요합니다.
무균 프리프레그 시트: 프리프레그 시트는 에폭시 수지 함량, 유리 섬유 유형, 두께로 태그가 지정됩니다. 이제 프리프레그를 PCB 제조 전에 깨끗하고 오염되지 않도록 포장해야 합니다.
4. 수지 함량 제어
프리프레그를 만들 때 제어해야 할 가장 중요한 변수 중 하나는 기계적 및 전기적 특성에 상당한 영향을 미치는 수지 함량입니다. 올바른 수지 대 섬유 비율을 가지면 PCB의 특정 설계에 맞게 프리프레그를 조정할 수 있습니다.
조정된 수지량: 수지량은 함침 단계에서 정밀하게 제어됩니다. 이는 프리프레그의 최종 특성에 상당한 영향을 미치기 때문입니다. 더 많은 수지는 더 큰 접착력과 절연을 제공하므로 고주파 또는 고속 작동에 사용됩니다.
강도와 유연성: 마찬가지로 다른 극단에서는 낮은 수지 함량이 강성을 높여 응력 하에서 변형이 적어 더 높은 기계적 강도 요구 사항에 적합합니다. 그러나 수지 대 유리 섬유 비율을 과도하지 않게 개발하는 것은 PCB 생산에서 또 다른 중요한 공정입니다. 이를 통해 제조업체는 특정 기계적 및 전기적 성능 요구 사항에 맞게 프리프레그를 미세 조정할 수 있습니다.
이는 다양한 PCB 응용 분야에 이상적인 재료를 만들면서 기계적 견고성과 전기적 성능을 보장하는 구조화된 프리프레그 제조 시스템을 만듭니다.
5. PCB 설계의 프리프레그 결함
박리: PCB 레이어가 접합력이 충분히 강하지 않아 분리되는 결함입니다. 이 문제의 일반적인 원인: 적층 시 수지 흐름이 충분하지 않거나 수분 오염 또는 프리프레그가 1년 이상 된 경우입니다. 예방: 프리프레그를 적절히 보관하고, 적층 온도와 압력을 제어하며, 새로운 준비 재료를 사용하여 접합을 개선합니다.
수지 부족: 이 시나리오에서는 프리프레그 내부의 수지가 부족하여 레이어 사이의 영역을 채우지 못해 접착력이 불량해집니다. 예방: 보드 유형에 충분한 양의 수지가 있는 프리프레그를 선택하고, 레이어가 적층되는 방식을 신중하게 관리하여 수지가 적절히 통과하도록 합니다.
보이드: 보이드는 PCB 레이어 내부에 갇힌 작은 공기 방울로, 주로 수분 흡수 또는 불량한 적층 조건으로 인해 발생합니다. 예방: 프리프레그를 건조제 캐비닛에 보관하고, 적층 전에 시트를 사전 순화하며, 경화 중에 균일한 열과 압력을 제공합니다.
보관 조건과 적층 파라미터를 관리하여 부식을 제어할 수 있으며, 이는 제조업체가 결함을 방지하는 데 도움이 됩니다.
6. 프리프레그의 PCB 임피던스 결정
PCB 설계에서 임피던스 제어를 위해 올바른 프리프레그 두께를 선택하는 것은 신호 무결성이 고주파 응용 분야에서 저하되지 않도록 유지하는 데 중요합니다. 다음은 주요 가이드라인입니다:
목표 임피던스: 싱글 엔드 트레이스의 경우 50옴, 차동 페어의 경우 90옴 등 설계의 목표 임피던스를 정의하는 것부터 시작합니다. 이는 필요한 유전 상수(Dk)와 두께를 식별하는 데 도움이 됩니다.
트레이스 폭과 간격 계산: 프리프레그 두께는 구리 트레이스 폭 간격에 따라 선택해야 합니다. 임피던스는 더 큰 프리프레그 레이어로 증가하고 레이어가 얇으면 감소합니다. 적절한 트레이스 지오메트리와 올바른 프리프레그 두께를 갖추는 것이 목표 임피던스 요구 사항을 달성하는 데 필수적입니다.
일정한 유전체를 가진 접근 가능한 프리프레그 선택: 프리프레그 유전체가 변경되면 전파 중 특정 신호의 속도가 달라집니다. 다른 신호 레이어 간에 일관된 임피던스를 유지하려면 낮고 안정적인 Dk 프리프레그 재료를 선택하세요.
PCB 임피던스 계산기 사용: 적절한 시뮬레이션 모델을 사용하여 프리프레그 두께, 트레이스 폭, 유전 상수를 연관시킵니다. 이는 두께를 조정하여 적절한 임피던스를 얻는 데 도움이 됩니다.
7. PCB에서 프리프레그와 코어의 차이점
프리프레그와 코어 재료는 모두 다층 PCB 제조에서 필수적인 구성 요소이지만, 서로 다른 목적을 가지고 있으며 뚜렷한 특성을 가지고 있습니다.
과제 및 고려 사항
프리프레그는 PCB 제조에서 중요한 역할을 하지만 특정 과제도 있습니다:
⦁ 품질 관리: 프리프레그는 제조 중에 필요한 두께와 수지 함량을 충족하도록 신중하게 제어해야 합니다. 사양에서 벗어나면 PCB의 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
⦁ 환경 민감성: 프리프레그는 수분에 민감하여 특성이 저하될 수 있습니다. 따라서 품질과 성능을 유지하려면 적절한 보관 조건이 중요합니다.
JLCPCB에서는 특히 고속 다층 보드 작업 시 올바른 프리프레그 재료가 PCB 설계의 성공에 얼마나 중요한지 이해하고 있습니다. 그래서 FR4, 알루미늄, Rogers와 같은 고주파 기판을 포함한 다양한 고품질 프리프레그 및 코어 재료를 제공하여 보드가 기계적 및 전기적 요구 사항을 모두 충족하도록 합니다.
JLCPCB는 엔지니어가 최적의 신호 무결성과 장기적인 신뢰성을 달성하도록 돕습니다. 프로토타이핑이든 대량 생산으로의 전환이든, 당사의 첨단 제조 역량과 저비용 서비스로 전문가급 PCB를 그 어느 때보다 쉽게 실현할 수 있습니다.
결론
올바른 프리프레그를 선택하는 것은 성능이 우수하고, 품질 표준을 충족하며, 내구성 있는 PCB를 유지하는 데 필수적입니다. 프리프레그는 보드를 기계적으로 안정적으로 유지하면서 부품의 적절한 전기적 특성을 제공하는 접합 및 유전 에이전트입니다. 고속 설계에서 올바른 유전 재료 선택은 특히 GHz 통신 라인이 전파되는 곳에서 매우 중요합니다. 다층 PCB 제조에서 프리프레그의 중요한 역할을 이해함으로써 엔지니어와 설계자는 PCB 설계를 성능에 최적화할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......