고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
1 분
- 임피던스 매칭이란?
- 임피던스 설계 고려사항
- 임피던스 제어 주문 안내
- 결론
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다.
일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다.
임피던스 매칭이란?
임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 가진 고주파 회로에서는 원래 신호에 중첩된 반사 신호가 신호의 형태를 바꾸고 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
위 다이어그램에서 볼 수 있듯이 신호는 소스 A에서 전송되어 중간 전송 라인을 통과하고 수신 측 B로 들어갑니다. 이 전송 과정에서 회로의 기생 저항, 커패시턴스, 인덕턴스가 고속 신호 전송을 방해합니다. 신호가 이러한 요소들 사이에서 전파되어 일관되지 않은 임피던스를 만나면 신호 반사가 발생하여 신호 왜곡을 초래할 수 있습니다.
임피던스 매칭은 고주파 신호 반사를 효과적으로 줄이거나 없앱니다. 일반적으로 사용되는 임피던스 라인은 다음 네 가지 유형으로 분류할 수 있습니다:
임피던스 설계 고려사항
(1) 임피던스 제어 라인은 외층(위에서 언급한 네 가지 유형 모두 외층 임피던스) 또는 내층에 설계할 수 있습니다.
(2) 임피던스 값의 크기는 제품 설계와 칩 유형에 따라 달라집니다. 일반적으로 부품 제조업체는 신호 소스와 수신기에 대해 사전 설정된 임피던스 값을 가지고 있습니다(예: SDIO: 단일 종단 50옴, USB: 차동 90옴).
(3) 임피던스 제어 라인에는 기준 레이어가 있어야 하며, 일반적으로 인접한 그라운드 또는 전원 레이어를 기준으로 사용합니다(예: 최상층 임피던스의 경우 기준 레이어는 보통 두 번째 레이어).
(4) 기준 레이어의 목적은 신호의 귀환 경로를 제공하고 전자기 차폐 역할을 하는 것입니다. 따라서 기준 레이어는 솔리드 구리로 채워져야 합니다.
(5) 라인 임피던스에 영향을 미치는 요소
라인 폭: 임피던스는 라인 폭에 반비례합니다. 라인이 좁을수록 임피던스가 높아집니다.
유전율: 임피던스는 유전율에 반비례합니다. 유전율이 낮을수록 임피던스가 높아집니다.
솔더 마스크 두께: 임피던스는 솔더 마스크 두께에 반비례합니다. 솔더 마스크가 두꺼울수록 임피던스가 낮아집니다.
구리 두께: 임피던스는 표면 구리 두께에 반비례합니다. 구리가 얇을수록 임피던스가 높아집니다.
라인 간격: 임피던스는 임피던스 라인 사이의 거리에 비례합니다. 간격이 클수록 임피던스가 높아집니다.
유전층 두께: 임피던스는 유전층 두께에 비례합니다. 유전층이 두꺼울수록 임피던스가 높아집니다.
(6) 임피던스 라인 계산 방법: JLCPCB의 "임피던스 계산기"(여기를 클릭하면 바로 이용 가능)를 사용하는 것을 권장합니다. 또는 임피던스 계산 소프트웨어(예: SI9000)를 다운로드하여 적층 파라미터와 함께 계산할 수 있습니다.
(7) "라인 폭과 간격"에 대한 간단한 설명: 라인 폭은 라인의 수평 폭, 즉 라인 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지의 거리를 의미합니다. 라인 간격은 한 라인의 끝(또는 주변 구리 플레인)에서 다른 라인의 끝까지의 거리를 의미합니다.
임피던스 제어 주문 안내
임피던스 제어가 필요한 주문의 경우, 압축된 PCB 파일과 함께 표 또는 다이어그램 형태로 임피던스 요구사항을 제공하는 것이 필수적입니다.
JLCPCB의 "임피던스 계산기"를 열고 해당 레이어 스택업 및 보드 두께와 같은 기타 관련 파라미터를 선택하면서 임피던스 값을 입력하세요. 엔지니어링 데이터에서 해당 라인 폭과 간격을 설계하세요.
중요 안내: 현재 트레이스 폭과 간격이 +/-20% 허용 오차 내에 있도록만 보장할 수 있습니다.

결론
임피던스 매칭은 최적의 신호 전송을 보장하고 신호 무결성을 유지하는 고속 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 임피던스 값, 라인 폭, 간격, 유전체 특성, 기준 레이어를 신중하게 고려함으로써 설계자는 신호 반사와 왜곡을 효과적으로 최소화할 수 있습니다. 임피던스 제어 라인을 구현하고 JLCPCB의 임피던스 계산기와 같은 도구를 활용하면 설계 과정을 간소화하고 원하는 임피던스 값을 달성하는 데 도움이 됩니다. 적절한 임피던스 매칭 기술을 통해 설계자는 고속 PCB의 성능과 신뢰성을 향상시켜 현대 전자 시스템에서 전자 신호의 원활한 전송을 가능하게 할 수 있습니다.
지속적인 성장
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......