FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
1 분
- FPCB 회로 설계
- 소재 선택
- 소재 전처리
- 회로 패턴 형성
- 부품 실장
- 납땜
- 검사 및 테스트
- 스티프너 부착
- FPCB의 장점
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다.

원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다.
이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다.
함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법
JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다.
FPCB 회로 설계
첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 FPCB를 설계하는 것입니다. 회로 레이아웃과 부품 배치뿐 아니라 기판이 굽히거나 접히는 위치와 조건도 설계에 반영해야 합니다.
소재 선택
다음 단계에서는 FPCB에 적합한 기재를 선택합니다. 대표적인 소재는 폴리이미드(PI)와 폴리에스터(PET) 필름입니다. 두 소재 모두 전기 절연성, 내열성 및 유연성을 제공합니다.
도전성 소재: FPCB에 전기적 경로를 형성하는 소재입니다. 동은 전기전도성, 유연성 및 내구성이 우수해 가장 널리 사용됩니다.
접착 소재: FPCB의 여러 층을 접합하는 데 사용하며 일반적으로 에폭시, 아크릴 또는 실리콘 계열 소재를 적용합니다.
커버레이 소재: 수분, 먼지 및 물리적 손상으로부터 동박 회로를 보호합니다. 폴리이미드와 폴리에스터가 대표적인 커버레이 소재입니다.
솔더 마스크 소재: 납땜 공정에서 도전성 트레이스를 보호하며 일반적으로 에폭시 또는 감광성 소재를 사용합니다.
그 밖에도 FPCB 제조에는 스티프너, 커넥터 및 부품 고정용 접착제가 사용됩니다. 구체적인 소재는 FPCB의 설계와 용도에 따라 달라집니다.
소재 전처리
회로 패턴을 형성하기 전에 기재 표면을 세정하고 처리하여 깨끗하고 균일한 상태로 준비합니다.
회로 패턴 형성
포토리소그래피는 FPCB 제조의 핵심 단계입니다. 포토레지스트와 에칭 공정을 이용해 설계된 회로 패턴을 기재로 전사합니다.
먼저 기재 표면에 빛에 반응하는 포토레지스트를 도포합니다. 포토레지스트는 자외선(UV)에 노출되면 성질이 변하며, FPCB 제조에는 포지티브형과 네거티브형이 사용됩니다. 이후 회로 패턴이 들어 있는 포토마스크를 기재 위에 정렬하고 마스크를 통과시켜 UV를 조사합니다. 회로 패턴의 위치 정확도를 확보하려면 포토마스크 정렬이 중요합니다.
UV 노광을 마친 뒤 현상 공정에서 노광되지 않은 부드러운 포토레지스트를 제거하고 회로 패턴에 해당하는 경화된 부분만 남깁니다. 이어서 에칭액으로 보호되지 않은 동을 제거하여 필요한 동박 패턴을 형성합니다.
UV 노광
에칭
회로 패턴을 기재에 전사한 뒤 남은 포토레지스트를 용제로 제거하면 동박 회로 패턴만 남습니다.

부품 실장
회로 패턴이 완성되면 부품을 FPCB에 배치합니다. 부품은 표면 실장 기술(SMT) 또는 스루홀 기술을 이용해 장착할 수 있습니다.
납땜
배치된 부품은 리플로우 솔더링 또는 웨이브 솔더링 공정으로 기판에 접합합니다.
검사 및 테스트
검사는 FPCB 제조 공정에서 매우 중요한 단계입니다. 완성된 FPCB가 요구되는 전기적·기계적 사양을 충족하고 결함이 없는지 확인하는 것이 목적입니다.
전기 검사: 테스트 픽스처로 전압을 인가하고 전류 흐름을 측정하여 단선과 단락을 확인합니다. 저항, 커패시턴스, 임피던스 등 전기적 특성도 측정합니다.
육안 검사: 현미경이나 확대경을 이용해 균열, 긁힘, 박리 및 정렬 불량을 확인하고 기계적 사양 충족 여부를 검사합니다.
환경 시험: 온도, 습도 및 진동 조건에 FPCB를 노출해 예상 사용 환경에서 견딜 수 있고 안정적으로 동작하는지 확인합니다.
기능 시험: 실제 적용 환경을 모사하는 테스트 픽스처에 연결한 뒤 의도한 기능과 요구 성능을 충족하는지 평가합니다.
X선 검사: X선을 이용해 FPCB 내부 층의 보이드나 박리 여부를 확인합니다. 솔더 접합부처럼 외부에서 보이지 않는 부위의 결함을 찾는 데 유용합니다. 자세한 내용은 PCB X선 검사 가이드를 참고하십시오.
스티프너 부착
마지막으로 취급 및 사용 중 필요한 지지력과 보호 기능을 제공하도록 FPCB에 스티프너를 부착합니다. 스티프너에는 FR-4나 강철 등의 소재를 사용할 수 있으며, 일반적으로 접착제로 고정합니다.
스티프너 부착
다양한 스티프너
스티프너는 취급 및 사용 과정에서 FPCB를 지지하고 보호합니다. 기판이 설계 한계를 넘어 과도하게 휘어 회로나 부품이 손상되는 것을 방지하며, 반복 굽힘으로 회로에 응력이 집중되어 기판이 갈라지거나 파손될 위험을 줄입니다.
FPCB의 장점
FPCB는 기존 경성 회로 기판과 비교해 다음과 같은 장점이 있습니다.
1. 유연성
전기적 연결을 손상시키지 않으면서 구부리거나 비틀 수 있어 웨어러블 기기나 자동차 센서처럼 움직임이 필요한 제품에 적합합니다.
2. 공간 절약
경성 회로 기판을 배치하기 어려운 좁은 공간과 복잡한 형상에 맞게 설계할 수 있어 제품을 더 작고 컴팩트하게 구성할 수 있습니다.
3. 내구성
극한 온도와 진동 등 까다로운 환경을 고려해 설계할 수 있으므로 항공우주, 산업 자동화 및 자동차 분야에 활용됩니다.
4. 비용 효율성
커넥터와 케이블 사용을 줄이면 제조 공정과 부품 구성을 단순화하여 제품 개발 비용을 절감할 수 있습니다.
원문은 JLCPCB가 첨단 장비와 글로벌 원자재 공급업체 협력, 자체 보유한 5개 지능형 생산 기지를 바탕으로 생산 품질과 규모의 경제를 확보한다고 설명합니다. 구체적인 PCB 제조 가능 사양은 관련 페이지에서 확인할 수 있습니다. 또한 신규 사용자에게 최대 $54의 가입 쿠폰을 제공한다고 기재되어 있습니다. 쿠폰 금액과 적용 조건은 게시 전에 최신 정책을 확인해야 합니다. Gerber 파일을 준비했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 FPCB 사양과 견적을 확인할 수 있습니다.

지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......