리지드 PCB vs 플렉시블 PCB 비교: 구조, 설계, 비용과 적용 분야
2 분
- 리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 이해
- PCB 유형 선택 시 고려할 요소
- 적용 사례
- 리지드 PCB와 플렉시블 PCB FAQ
- 결론
핵심 요약
리지드 PCB와 플렉시블 PCB 가운데 적합한 유형을 선택하려면 두 기판의 근본적인 차이를 이해해야 합니다. 리지드 PCB는 기계적 안정성, 비용 효율성, 다층 설계 능력이 우수하며 JLCPCB의 현재 능력 페이지 기준으로 최대 32층까지 제작할 수 있어 일반적인 전자제품에 적합합니다. 플렉시블 PCB는 폴리이미드 소재의 굴곡성을 바탕으로 공간이 제한된 장치, 동적 굴곡, 3차원 조립에 적합하며 JLCPCB에서는 1~4층을 지원합니다. 최소 굽힘 반경과 스티프너 배치 같은 핵심 설계 규칙을 지켜야 합니다. 적용 환경, 공간, 비용, 신뢰성 요구 사항을 종합적으로 평가하면 제품 성능과 제조 가능성을 고려해 적합한 PCB 유형을 선택할 수 있습니다.
현대 기술 환경에서 인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 전자기기의 기반으로 사용됩니다. 대표적인 유형으로는 리지드 PCB와 플렉시블 PCB(Flex PCB 또는 FPC)가 있습니다. 적합한 유형을 선택하려면 각 기판의 특성, 설계 고려 사항, 제조 능력, 실제 적용 분야를 명확하게 이해해야 합니다. 이 글에서는 JLCPCB의 현재 제조 능력을 참고하여 이러한 요소를 자세히 비교합니다.

리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 이해
리지드 PCB는 이름 그대로 유리섬유 강화 에폭시 같은 단단한 기판 소재로 만든 휘어지지 않는 회로 기판입니다. 견고한 구조로 부품을 기계적으로 안정되게 지지합니다. 컴퓨터 메인보드, 산업용 하드웨어, 자동차 전장처럼 신뢰성과 내구성이 중요한 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 기판이 단단하기 때문에 부품을 쉽게 실장할 수 있으며 전자 부품을 납땜하고 연결하는 안정적인 기반을 제공합니다.
플렉시블 PCB(Flex PCB)는 폴리이미드(Polyimide, PI)나 폴리에스터(Polyester, PET) 같은 유연한 고분자 소재로 제조합니다. JLCPCB는 유전체 두께 25 μm(초박형) 또는 50 μm의 1~4층 플렉시블 PCB를 지원하며, 무접착 구조와 최대 85% 투과율의 투명 PET 옵션도 제공합니다. 기판을 구부리거나 접어 좁고 불규칙한 공간에 배치할 수 있어 웨어러블, 항공우주, 의료기기처럼 동적 움직임이나 공간 제약이 있는 응용 분야에 적합합니다.
PCB 유형 선택 시 고려할 요소
- 리지드 PCB와 플렉시블 PCB 가운데 하나를 선택하는 것은 완성 제품의 성능, 신뢰성, 비용, 제조 가능성에 직접적인 영향을 줍니다. 다음 핵심 요소를 신중하게 평가해야 합니다.
- 적용 요구 사항: 사용 환경은 PCB 유형 선택에 중요한 영향을 줍니다. 높은 기계적 강도, 구조적 안정성, 충격 내성이 필요하면 리지드 PCB가 적합합니다. 반복 굴곡, 접힘, 곡면 설치가 필요하면 플렉시블 PCB가 유리합니다. 자동차나 산업용 장비처럼 진동에 노출되지만 기판 자체의 움직임이 필요하지 않은 장치에는 리지드 PCB를 사용할 수 있으며, 반복적인 움직임이 있는 응용 분야에는 플렉스 회로가 적합합니다.
- 공간 제약: 현대의 소형 전자기기에서는 공간이 가장 큰 제약이 되는 경우가 많습니다. 플렉시블 PCB는 구부리거나 접고 부품 주변을 감싸 3차원으로 조립할 수 있으므로 제품의 전체 부피를 줄이는 데 도움이 됩니다. 리지드 PCB는 기존 실장 방식을 적용할 수 있는 평평하고 여유 있는 공간에 적합합니다.
- 비용: 리지드 PCB는 생산 공정이 비교적 단순하고 FR-4 같은 소재를 쉽게 구할 수 있어 일반적으로 제조 비용이 낮습니다. 플렉시블 PCB는 가격이 더 높은 폴리이미드 소재와 전용 취급 공정이 필요하므로 특히 소량 및 중간 규모 생산에서 비용이 높아질 수 있습니다. 다만 대량 생산이나 공간 절감으로 제품 케이스를 줄일 수 있는 프로젝트에서는 플렉시블 PCB를 사용한 전체 시스템 비용이 더 낮아질 수도 있습니다. JLCPCB에서 주문할 때는 레이어 수와 수량을 기준으로 두 옵션의 견적을 비교해야 합니다.
- 신뢰성: 두 유형 모두 올바르게 설계하면 높은 신뢰성을 확보할 수 있습니다. 플렉시블 PCB는 굴곡 수명을 평가해야 하며, 리지드 PCB는 열팽창, 진동 내성, 가혹한 환경에서의 장기 내구성을 검토해야 합니다. 사용 소재의 데이터시트에 따라 -40°C~125°C와 같은 온도 범위, 습도, 화학 물질 노출 조건을 제품의 실제 사용 환경에 맞춰 확인해야 합니다.
- 조립 및 테스트: 리지드 PCB는 자동 조립과 테스트가 비교적 쉽습니다. 플렉시블 PCB는 전용 지그가 필요할 수 있고, 일부 공정에서는 수작업 취급과 굴곡 영역에 대한 세밀한 검사가 요구됩니다.
플렉시블 PCB 설계 시 고려 사항
플렉시블 PCB에는 동적인 기계적 특성 때문에 리지드 PCB와 다른 전용 설계 규칙이 필요합니다. 굽힘 또는 장기간 사용 중 발생할 수 있는 트레이스 단선, 박리, 솔더 접합부 파손을 방지하려면 올바르게 설계해야 합니다.

- 굽힘 반경: 가장 중요한 설계 매개변수 중 하나입니다. 허용 굽힘 반경보다 작게 구부리면 구리 트레이스와 기판에 즉각적인 손상 또는 피로 손상이 발생할 수 있습니다. JLCPCB는 정적 굽힘에 다음 기준을 권장합니다.
| 레이어 | 최소 굽힘 반경(정적) | 동적 사용 권장 기준 |
|---|---|---|
| 단층 | 두께 × 6 | 두께 × 10 이상 |
| 양면 | 두께 × 12 | 두께 × 20 이상 |
| 다층 | 두께 × 24 | 가능하면 동적 굴곡을 피함 |
전체 두께가 약 0.11 mm인 일반적인 JLCPCB 2층 플렉시블 PCB의 최소 정적 굽힘 반경은 약 1.32 mm입니다. 폴더블 장치처럼 반복해서 구부리는 동적 응용 분야에는 더 큰 굽힘 반경과 무접착 폴리이미드 소재를 적용하는 것이 좋습니다.
- 부품 배치: 가능하면 부품은 스티프너로 보강된 영역에만 배치해야 합니다. 무거운 부품, BGA, 커넥터를 굽힘 영역에 직접 배치해서는 안 됩니다. JLCPCB는 플렉시블 영역을 유지하면서 안정적인 실장부를 만들 수 있도록 FR-4, 추가 폴리이미드층, 스테인리스강 시트를 이용한 선택적 스티프너 옵션을 지원합니다.
- 플렉스-리지드 전이 영역: 일부 설계는 플렉시블 영역과 리지드 영역을 함께 사용합니다. 이러한 전이 영역에는 응력이 집중되기 쉽습니다. 점진적인 두께 변화, 필렛 코너, 티어드롭 비아, 추가 커버레이 보강을 적용하는 것이 좋습니다. 리지드 플렉스 PCB와는 별도로, JLCPCB는 특정 FPC 영역에 스티프너를 접합하여 전이부의 기계적 안정성을 높이는 방식을 지원합니다.
- 트레이스 배선 및 레이아웃: 가능하면 트레이스가 굽힘 방향과 직각을 이루도록 배선합니다. 굴곡 영역에서는 날카로운 90° 모서리보다 곡선형 트레이스를 사용합니다. 더 넓은 트레이스와 해치 형태의 그라운드 플레인은 유연성과 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다. 반복 굴곡 영역에는 비아를 배치하지 않는 것이 좋습니다.
- 소재 선택: JLCPCB는 열 안정성이 우수한 폴리이미드(PI)를 주요 플렉시블 소재로 제공합니다. 제품과 소재 사양에 따라 200°C 이상의 공정 온도에 대응할 수 있습니다. 비용을 고려한 투명 응용 분야에는 폴리에스터(PET) 옵션도 제공됩니다. 높은 신뢰성이나 반복 굴곡이 필요한 응용 분야에는 무접착 구조가 권장됩니다.
이러한 설계 요소는 플렉시블 PCB의 전체 기능에 큰 영향을 줍니다. 충분히 검토하지 않으면 성능 저하, 신뢰성 문제, 조기 고장이 발생할 수 있습니다.
리지드 PCB 설계 시 고려 사항
리지드 PCB는 기계적 안정성이 우수하고 조립이 쉬우며 비용 효율이 높아 가장 널리 사용하는 회로 기판입니다. 다만 신호 무결성, 열 성능, 제조 가능성, 장기 신뢰성을 확보하려면 올바른 설계가 필요합니다.

- 기판 크기: 리지드 PCB는 다양한 크기로 제작할 수 있으며, 선택한 크기는 제품 내부의 사용 가능 공간에 맞아야 합니다. PCB가 정확하게 장착되도록 전자 부품의 치수, 케이스 크기, 기타 설계 제약 조건을 함께 검토해야 합니다.
- 실장 방식: 리지드 PCB에는 표면 실장 기술(SMT), 스루홀 기술(THT) 등 여러 실장 방식을 적용할 수 있습니다. 부품 유형, 조립 공정, 필요한 기계적 강도에 따라 적절한 방식을 선택합니다. 선택한 부품과의 호환성 및 PCB 조립품의 전체 기계적 안정성을 확보할 수 있도록 실장 방법을 검토해야 합니다.
- 레이어 적층 구조: 리지드 PCB는 여러 레이어로 구성할 수 있어 복잡한 회로 설계에 적합합니다. 적층 구조는 신호 무결성, 전원 분배, 열 관리에 중요한 역할을 합니다. 성능과 신뢰성을 최적화하려면 레이어 수와 배열, 그라운드 및 전원 플레인의 구성을 세심하게 검토해야 합니다.
- 열 관리: 고전력 부품이 포함된 리지드 PCB에서는 방열 설계가 중요합니다. 2 oz 또는 3 oz의 두꺼운 구리, 서멀 비아, 동박 채우기, 메탈 코어 PCB(MCPCB) 등을 적용할 수 있습니다. JLCPCB는 표준 FR-4와 열 성능을 높일 수 있는 High-TG FR-4 소재를 제공합니다.
- 제조 가능성을 고려한 설계(DFM): JLCPCB의 현재 능력 페이지 기준으로 1층 및 2층 기판의 최소 선폭/간격은 4 mil/4 mil이며, 다층 기판은 3.5 mil/3.5 mil입니다. BGA 팬아웃 영역에서는 3 mil을 적용할 수 있습니다. 적절한 비아 크기, 충분한 애뉴러 링, 툴링 홀 주변의 금지 영역도 확보해야 합니다. 대량 생산에서는 조립 비용을 줄이기 위해 패널화를 검토할 수 있습니다.
이러한 설계 요소가 리지드 PCB의 전체 기능과 제조 가능성에 미치는 영향을 간과해서는 안 됩니다. 설계 과정에서 내리는 각 결정은 완제품의 성능, 신뢰성, 비용에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
적용 사례
플렉시블 PCB와 리지드 PCB의 실제 활용 방식을 이해할 수 있도록 각 유형이 적합한 적용 사례를 살펴보겠습니다.
플렉시블 PCB
a. 웨어러블 기술: 플렉시블 PCB는 인체의 형태에 맞게 배치할 수 있어 웨어러블 장치에 널리 사용됩니다. 의류형 전자기기, 피트니스 트래커, 스마트워치, 의료용 모니터링 장치 등에 전자 회로를 통합할 수 있습니다.
b. 항공우주: 플렉시블 PCB는 가볍고 공간을 절약할 수 있어 항공우주 분야에서 활용됩니다. 위성, 항공 전자 장비, 통신 시스템 등이 대표적인 적용 사례입니다.
c. 의료기기: 이식형 장치, 의료 영상 시스템, 진단 장비 등 다양한 의료기기에 플렉시블 PCB를 사용할 수 있습니다. 유연한 구조 덕분에 소형 설계가 가능하며 의료 장비 내부에 쉽게 통합할 수 있습니다.
리지드 PCB
a. 소비자 전자제품: 스마트폰, 태블릿, TV, 게임 콘솔 같은 소비자 전자제품에는 리지드 PCB가 널리 사용됩니다. 안정적인 구조와 편리한 부품 실장 방식은 비용 효율적인 대량 생산에 적합합니다.
b. 자동차 전장: 리지드 PCB는 내구성이 높고 진동 및 가혹한 환경에 대응할 수 있어 자동차 분야에 널리 사용됩니다. 엔진 제어 장치, 인포테인먼트 시스템, 안전 모듈 등에 적용됩니다.
c. 산업용 장비: 리지드 PCB는 가혹한 작동 환경을 견딜 수 있어 산업용 장비에 적합합니다. 제어 시스템, 모터 드라이브, 전력 분배 장치 등에 사용됩니다.
비교 및 선택 기준
플렉시블 PCB와 리지드 PCB의 특성, 설계 요소, 적용 사례를 살펴보았습니다. 다음 주요 특성을 비교하면 프로젝트에 적합한 유형을 선택하는 데 도움이 됩니다.
유연성: 플렉시블 PCB는 구부릴 수 있으며 불규칙한 형상에 맞춰 배치할 수 있습니다. 리지드 PCB는 안정적인 구조와 우수한 기계적 지지력을 제공합니다.
공간 효율: 플렉시블 PCB는 공간이 제한된 응용 분야에서 사용 가능한 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 리지드 PCB는 설치 공간이 충분한 응용 분야에 적합합니다.
제조 비용: 리지드 PCB는 구조가 비교적 단순하므로 일반적으로 제조 비용이 낮습니다. 플렉시블 PCB는 추가 제조 공정과 특수 소재가 필요해 상대적으로 비용이 높을 수 있습니다.
신뢰성: 두 유형 모두 올바르게 설계하고 제조하면 높은 신뢰성을 확보할 수 있습니다. 다만 작동 조건, 환경적 응력, 설계 복잡도에 따라 각 유형의 신뢰성이 달라질 수 있습니다.
| 비교 항목 | 리지드 PCB | 플렉시블 PCB(JLCPCB) |
|---|---|---|
| 유연성 | 없음(높은 안정성) | 매우 우수함(굴곡 가능) |
| 공간 효율 | 평면 레이아웃에 적합 | 소형 및 3차원 설계에 유리 |
| 무게 | 상대적으로 무거움 | 훨씬 가벼움 |
| 제조 비용 | 낮음 | 높음(특수 소재 및 공정) |
| 진동 내성 | 우수함 | 매우 우수함 |
| JLCPCB 최대 레이어 | 최대 32층 | 1~4층 |
| 주요 적용 분야 | 소비자 전자제품, 자동차, 산업용 장비 | 웨어러블, 의료기기, 항공우주 |
합리적인 결정을 내리려면 이러한 요소를 프로젝트의 구체적인 요구 사항과 함께 평가해야 합니다. 적용 환경, 사용 가능한 공간, 비용 제약, 신뢰성 요구 사항을 검토하여 적합한 PCB 유형을 선택하십시오.
리지드 PCB와 플렉시블 PCB FAQ
Q: 리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 가장 큰 차이는 무엇인가요?
리지드 PCB는 단단한 FR-4 소재를 사용하며 기계적 안정성과 지지력이 우수해 기존의 평면 설계에 적합합니다. 플렉시블 PCB는 폴리이미드(PI)나 PET 기판을 사용하므로 구부리거나 접어 좁고 불규칙한 공간에 배치할 수 있습니다. JLCPCB의 현재 능력 페이지 기준으로 리지드 PCB는 최대 32층, 플렉시블 PCB는 1~4층을 지원합니다.
Q: 리지드 PCB 대신 플렉시블 PCB를 선택해야 하는 경우는 언제인가요?
설치 공간이 제한되어 있거나 3차원 조립이 필요하고, 진동 또는 반복 굴곡이 발생하는 설계에는 플렉시블 PCB가 적합합니다. 웨어러블, 의료기기, 항공우주 장비 등이 대표적인 사례입니다. 비용을 중요하게 고려하는 대량 생산 또는 기계적으로 안정된 소비자 전자제품과 자동차 시스템에는 리지드 PCB가 더 적합할 수 있습니다.
Q: 플렉시블 PCB의 권장 최소 굽힘 반경은 얼마인가요?
JLCPCB 지침에 따른 일반적인 최소 정적 굽힘 반경은 단층이 두께의 6배, 양면이 12배, 다층이 24배입니다. 전체 두께가 0.11 mm인 일반적인 2층 플렉시블 PCB의 최소 정적 굽힘 반경은 약 1.32 mm입니다. 반복 굴곡이 발생하는 동적 응용 분야에는 더 큰 반경이 필요합니다.
Q: JLCPCB는 리지드 PCB와 플렉시블 PCB를 각각 몇 층까지 제작할 수 있나요?
JLCPCB의 현재 능력 페이지 기준으로 리지드 PCB는 최대 32층, 플렉시블 PCB는 1~4층을 지원합니다. 다층 리지드 PCB에서는 신호 무결성과 열 성능을 확보하기 위한 적층 구조 설계가 특히 중요합니다.
Q: 리지드 PCB와 플렉시블 PCB 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
리지드 PCB는 소재와 공정이 비교적 단순하므로 일반적으로 제조 비용이 낮습니다. 플렉시블 PCB는 특수 폴리이미드 소재와 추가 취급 공정이 필요해 비용이 더 높을 수 있습니다. 하지만 소형 제품에서는 공간을 절약하고 조립 구조를 단순화하여 전체 시스템 비용을 줄일 가능성도 있습니다.
Q: 플렉시블 PCB 설계에서 가장 중요한 사항은 무엇인가요?
최소 굽힘 반경을 준수하고, 부품은 보강된 영역에 배치하며, 플렉스-리지드 전이 영역을 부드럽게 설계해야 합니다. 트레이스는 가능하면 굽힘 방향과 직각으로 배선하고 필요한 위치에 스티프너를 사용하십시오. 생산 전에는 최신 JLCPCB 설계 지침을 확인해야 합니다.
결론
플렉시블 PCB와 리지드 PCB 중 어느 유형을 선택할지는 여러 요소에 따라 달라집니다. 올바른 결정을 내리려면 각 유형의 특성, 설계 고려 사항, 적용 사례를 이해해야 합니다. 플렉시블 PCB는 유연하고 소형화에 유리하므로 불규칙한 형상이나 공간 제약이 있는 응용 분야에 적합합니다. 리지드 PCB는 안정성, 내구성, 비용 측면에서 장점이 있어 설치 공간이 충분하고 대량 생산이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
프로젝트 요구 사항과 핵심 요소를 신중하게 평가하면 전자 설계에서 성능, 신뢰성, 비용 효율을 고려해 적합한 PCB 유형을 선택할 수 있습니다.
지속적인 성장
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......