PCB 접착제: 종류, 응용 분야 및 회로 기판 조립을 위한 최고의 대안
1 분
- PCB 신뢰성 및 성능에서 접착제의 역할
- 현재 이용 가능한 주요 PCB 접착제 유형
- 실제 프로젝트에서 PCB 접착제의 주요 응용
- 기존 PCB 접착제의 주요 대안
- 올바른 회로 기판 접착제 선택 및 적용 방법
- 적용 팁과 피해야 할 일반적 실수
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
인쇄 회로 기판은 부품을 고정하기 위해 납땜만 사용하지 않습니다. PCB 접착제, 즉 회로 기판용 접착제는 극한 조건에서 층과 부품을 서로 접합합니다. 우수한 접착제는 조립 중 부품을 제자리에 고정하고, 전기적으로 절연하며, 습기를 차단하고, 뜨거운 칩으로부터 열을 분산하는 데 도움을 줍니다. 실제로 접착제는 소형 부품이 느슨해지거나 이동하는 것을 방지하여 성능에 매우 중요합니다. 다시 말해, 적절한 접착제는 기기의 전자 조각 퍼즐을 격한 사용 환경에서도 안정적으로 붙들어 줍니다.
PCB 신뢰성 및 성능에서 접착제의 역할

내구성은 대부분 조용히 존재 가치를 발휘하며, 대부분의 PCB 접착제도 마찬가지입니다. 이들은 우리가 매일 사용하는 기기가 진동과 습기 등 환경 요인으로부터 견딜 수 있도록 돕습니다. 자동차 및 항공기 전자제품에서는 극한 조건에서도 부품이 살아남도록 지원하며, 낙하 충격에도 견디고 신뢰성을 연장합니다. PCB 접착제는 전자제품의 소형화에도 기여합니다. 아주 작은 칩도 단단히 고정함으로써 작은 기판에 더 많은 기능을 집적할 수 있게 해줍니다. 고밀도 기판은 균열이나 단때가 발생하지 않으려면 접착제 없이는 생존할 수 없습니다. 조용히, 우수한 PCB 접착제는 부품이 있어야 할 위치에 머무르게 하여 회로가 최상의 성능을 발휘하도록 돕습니다.
PCB 접착제가 필수적인 일반적 시나리오
큰 콘덴서, 변압기 및 커넥터: 대형 콘덴서, 변압기, 커넥터는 진동으로 인해 납땜 접합부가 흔들릴 수 있습니다. 이러한 부품은 떨어지지 않도록 소량의 접착제로 고정됩니다.

양면 조립: 양면에 부품이 실장된 조립의 경우, 접착제가 하단 부품을 고정하여 상단 부품이 녹는 동안 떨어지지 않도록 합니다. 없으면 납땜 과정 중간에 부품이 떨어져 버립니다!
시제작 및 수동 조립: 취미 제작자들은 빠르게 경화되는 접착제로 수동 조립 시 부품이 흔들리지 않도록 합니다.
손상 방지: 수리 시 또는 장기 사용 시 접착제는 틈새를 밀봉하여 납땜 흡수나 접합부 균열 같은 결함을 방지합니다.

현재 이용 가능한 주요 PCB 접착제 유형
에폭시 기반 PCB 접착제
수많은 접착제 중 에폭시는 최고의 선택으로 꼽힙니다. 에폭시 수지와 경화제 두 성분으로 구성되며, 경화 후 강력하고 플라스틱과 같은 물질로 변해 열과 화학 물질에 강합니다. 이러한 특성으로 접착 및 밀봉에 적합하며, 인쇄 회로 기판(PCB) 조립 중 무거운 부품의 영구 고정이나 히트싱크 접착에 사용됩니다. 경화된 에폭시는 PCB 자체의 구조적 “추가 부품”이 되어 납땜 열과 기계적 충격을 견딥니다. 단점은 완전 경화까지 몇 시간이 걸릴 수 있다는 점이지만, 오래 견디고 고온을 버틸 접합이 필요할 때 적합합니다.
유연성 및 고온용 실리콘 접착제

실리콘 접착제는 고무와 같이 유연해 에폭시보다 빠르게 경화하면서도 부드럽고 신축성을 유지합니다. 이는 충격과 진동을 흡수하는 데 도움이 되며, –40°C~200°C의 극한 온도 변화에서도 분해되지 않습니다. 이로 인해 유연 PCB나 LED 모듈 등에 적합하며, 전기 절연 및 습기 차단에도 탁월합니다. 중성 경화 실리콘은 경화 시 부식성 부산물을 배출하지 않아 인기 있습니다. 엔지니어들은 조립 중 핫글루로 임시 고정하지만, 장기적인 진동 방지 접합에는 실리콘을 사용합니다.
아크릴 및 UV 경화 옵션
아크릴 접착제는 설치가 빠르고 다양한 재료에 접착되어 많은 산업에서 널리 사용됩니다. 최신 아크릴은 조립 라인의 열을 견디고 일반 접착제보다 습기에 강합니다. UV 경화 접착제는 UV 광선을 받기 전까지 액체 상태를 유지하는 아크릴의 일종으로, UV 램프로 수 초 만에 경화됩니다.

즉각 경화는 공장에서 민감한 부품을 손상시키지 않고 고온에서 경화할 수 있어 매우 편리합니다. 아크릴 UV 접착제는 센서나 디스플레이 같은 소형 부품 조립에 특히 유용하며, 빠르고 단단해 이 틈새 시장에 완벽합니다. 다만 경화를 위해 UV 광원에 직접 노출되어야 하며, 접합 깊이가 깊거나 그림자가 많으면 효과가 떨어지는 한계가 있습니다.
전문 SMT 레드 접착제 및 전도성 접착제

SMT 레드 접착제: 표면 실장 조립에서 흔히 사용되는 특수 접착제는 유명한 SMT 레드 접착제입니다. 이는 열경화성 에폭시로, 리플로우 전 부품을 고정하기 위해 바르는 접착제입니다. 100~150°C에서 가열하면 경화되어 페이스트에서 고체로 변하고, 납땜 페이스트가 녹을 때 부품이 이미 고정되어 있습니다. 전자제조업체는 양면 기판에서 하단 부품을 고정하기 위해 사용하며, 경화 후에는 영구적이고 단단해집니다.
전도성 접착제: 이 접착제는 접착뿐 아니라 전기도 전도합니다. 은이나 탄소로 채워져 있어 특수한 경우 납땜을 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 고온 납땜을 견딜 수 없는 칩을 기판에 부착하거나, 손상된 PCB 패턴을 수리할 때 사용됩니다. 기계적, 전기적 접합을 모두 제공하지만 비용이 높고 납땜보다 전도성이 낮아 납땜이 불가능할 때만 사용됩니다.
실제 프로젝트에서 PCB 접착제의 주요 응용
납땜 전 부품 고정
PCB 접착제의 가장 기본적인 용도 중 하나는 납땜 전 부품을 임시로 고정하는 것입니다. 제조에서 모든 SMD는 기계로 배치되며, 작은 접착제 방울로 위치에서 벗어나지 않도록 합니다. 이는 양면 기판에서 특히 중요하며, 하단면 부품 각각에 접착제 방울을 넣어 떨어지지 않도록 합니다. 큰 전해 콘덴서나 높은 커넥터 같은 무거운 부품은 항상 추가 접착제가 필요합니다.
다층 기판 적층 및 접합
다층 PCB 제작은 여러 얇은 시트를 적층하는 것입니다. 프리프레그 필름(수지에 담긴 접착 시트)을 구리 도금 코어 사이에 끼워 열과 압력으로 경화시켜 모든 층을 하나의 단단한 기판으로 화학적으로 접합합니다. 유연 PCB에서는 얇은 접착 필름으로 커버레이 필름을 구리/폴리이미드 기재에 접합합니다. JLCPCB에 따르면 이 접착 재료는 다층 기판에서 층간 접착 및 절연을 제공하는 접착 필름입니다. 접착제가 없으면 기판 층이 떨어지거나 단때가 발생할 수 있습니다.
현대의 다층 PCB는 얇은 접착 필름으로 구리와 기재 층을 적층합니다. 이들 접착 필름은 각 층이 열과 스트레스에도 적층 상태를 유지하도록 합니다. 유연 기판에서는 특수 접착층이 구리를 커버레이에 고정하여 회로를 절연하고 보호합니다.
수리, 재작업 및 컨포멀 코팅 지원

접착제는 수리 및 재작업 중 영웅입니다. 예를 들어, 느슨한 와이어나 점퍼는 와이어 고정 접착제로 다시 납땜하는 동안 제자리에 고정됩니다. 특수 에폭시 접착제는 손상된 구리 패턴을 교체하거나 부러진 소켓에 부품을 고정하는 데 사용됩니다. 임시 솔더 마스크로도 사용되며, 웨이브 솔더링 시 보호할 부품에 액체 테이프를 바르고 완료 후 제거합니다. 반대로 최종 제품은 전체 기판에 스프레이나 브러시로 도포되는 폴리머 접착제, 즉 컨포멀 코팅으로 덮여 내구성을 보장합니다.
유연 및 경-유연 PCB 제작

유연 및 경-유연 PCB는 여러 층을 접착제로 구성합니다. 유연 기판에서는 커버레이와 스티프너를 유연한 폴리이미드에 접착하여 유연성을 유지하면서 마운팅과 커넥터를 강화합니다. 다만 JLCPCB의 유연 서비스는 공급업체의 유연 기판이 대부분 접착제가 없는 현대식 기판으로, 코어에 접착제 대신 열과 압력으로 접합합니다. 경-유합 기판에서는 경성 FR-4 섹션을 유연 섹션에 접합하는 특수 접착제를 사용하여 구부릴 때도 경성 및 유연층이 함께 유지되도록 하여 오래 지속되는 조립체를 만듭니다.
기존 PCB 접착제의 주요 대안
기계적 고정 방법

때로는 기계적 해결책이 접착제를 대체할 수 있습니다. 무겁거나 높은 응력을 받는 부품은 기판이나 섀시에 나사나 클램프로 고정할 수 있습니다. 브라켓, 마운팅 클램프, 나사산 삽입구 또는 리벳은 접착제 없이 하중을 견딥니다. 예를 들어, 전원 공급 기판의 대형 변압器는 강한 힘을 받으므로 접착제 대신 볼트로 고정됩니다. PCB나 섀시의 나사산 삽입구는 어떤 에폭시보다도 강력한 고정을 제공합니다. 본질적으로 납땜이 제공하는 강도 이상이 필요하면 물리적 고정장치를 선택하십시오.
무접착제 유연 PCB 기술
최신 혁신은 유연 회로에서 접착제를 완전히 제거하는 것입니다. 무접착제 FPC는 폴리이미드와 구리를 사이 접착층 없이 접합합니다. 특수 적층 필름 또는 액상 폴리이미드 공정을 통해 재료 수를 줄이고 고온 및 굴곡 주기에서 더 우수한 성능을 발휘합니다. 실제로 JLCPCB는 오늘날 유연 제품의 90%가 뛰어난 신뢰성으로 무접착제라고 지적합니다. 따라서 유연 또는 경-유연 기판 제작 시 접착 단계를 건너뛸 수 있습니다.
고급 납땜 및 디스펜싱 기술
창의적인 납땜이나 디스펜싱도 접착제 대안이 될 수 있습니다. 선택 납땜이나 솔더 마스크를 이용한 웨이브 납땜은 접착제 없이도 부품을 유지할 수 있습니다. 진공 그리퍼로 리플로우 중 부품을 제자리에 고정할 수도 있습니다. 자동 디스펜싱 기계와 페이스트 디스펜서는 작업자 개입을 최소화하고 정밀하게 재료를 도포할 수 있습니다. 일부 설계에서는 납땜 가능한 금속 패드로 보호 접착제를 제거할 수 있습니다. 일반적으로 부품을 단단히 고정하는 모든 방법은 전통적인 접착제의 대안이 될 수 있습니다.
올바른 회로 기판 접착제 선택 및 적용 방법
주요 선택 요소 (열, 전기, 환경)
올바른 PCB 접착제 선택은 프로젝트에 맞는 특성을 가진 접착제를 찾는 것입니다. 접착제가 견뎌야 할 온도를 고려하십시오. 고전력 기판의 경우 고열에 견디고 열전도성이 우수한 접착제를 선택하십시오. 절연성이 필요한지, 전도성이 필요한지 결정하십시오. 대부분은 절연성이지만, 특정 응용에서는 전도성이 필요합니다. 각 대안의 유전 강도와 비저항을 확인하십시오.
접착제가 PCB 재료에 잘 붙고 손상을 주지 않는지 확인하십시오. 일부 플라스틱은 특정 에폭시에 민감하고, 실리콘은 금속 접착 시 프라이머가 필요할 수 있습니다. 경화 방식을 고려하십시오. 열 경화, UV 경화, 실온 경화 중 어느 것인지는 생산 능력에 달려 있습니다. 대량 생산에는 UV나 빠른 경화 접착제를, 연구소에서는 느린 경화 에폭시를 사용할 수 있습니다.
적용 팁과 피해야 할 일반적 실수

PCB 패드와 부품 리드를 이소프로필 알코올로 닦아 기름이나 플럭스를 제거하십시오. 먼지와 기름은 접착을 해칩니다. 주사기나 미세 도포기를 사용하십시오. 각 부품 아래에 한 방울이면 충분합니다. 과도한 접착제는 납땜 패드에 흘러 들어가 숏을 일으킬 수 있습니다. 지정된 경화 시간, 온도 또는 UV 노출을 지키십시오. 서두르거나 경화가 부족하면 향후 파손으로 이어질 수 있습니다. 열 경화 에폭시의 경우 리플로우 오븐 프로파일이 접착제를 태우지 않도록 하십시오.
일부 접착제는 연기를 내며 피부 자극을 일으킬 수 있으므로 환기가 잘 되는 곳에서 작업하고 흡입을 피하며 장갑을 착용하십시오(저는 장갑을 선호합니다). 안전이 먼저입니다. 의심스러우면 스크랩 PCB에 먼저 테스트하여 접착 강도를 확인하고 기판 마감을 손상하지 않는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. PCB 접착제는 무엇에 사용됩니까?
PCB 접착제는 회로 기판에 부품과 층을 고정하는 데 사용됩니다. 기계적 지지, 진동 및 환경 스트레스로부터의 보호, 전기적 절연, 경우에 따라 열 관리에 도움을 줍니다.
Q. PCB에 슈퍼글루(시아노아크릴레이트)를 사용할 수 있습니까?
슈퍼글루는 빠르게 접착되며 임시 고정이나 비중요 부품에 유용할 수 있습니다. 그러나 시간이 지나면 부서지기 쉽고 열과 진동에서 성능이 떨어집니다. 장기 신뢰성을 위해 전자용 에폭시나 실리콘이 더 나은 선택입니다.
Q. PCB에 핫글루는 안전합니까?
열융 접착제는 소비자 전자제품에서 임시 또는 낮은 응력 지지용으로 자주 사용되지만, 상대적으로 낮은 온도에서 부드러워지고 열 순환에서 열화됩니다. 고신뢰성 또는 고온 설계에는 권장되지 않습니다.
Q. 무접착제 유연 PCB란 무엇입니까?
무접착제 유연 PCB는 구리와 폴리이미드 층 사이의 접착제 층을 제거합니다. 대신 특수 적층 공정을 통해 직접 접합합니다. 이는 재료 수를 줄이고 고온 및 굴곡 주기에서 더 우수한 성능을 발휘합니다. 실제로 JLCPCB는 동적 굴곡 응용에서 특히 신뢰성이 향상되어 오늘날 유연 제품의 90%가 무접착제라고 지적합니다.
Q. SMT 레드 접착제란 무엇입니까?
SMT 레드 접착제는 표면 실장 조립에 사용되는 열경화성 에폭시 접착제입니다. 부품 아래에 도포되며 리플로우 중(일반적으로 105–150 °C) 경화되어 납땜 중 부품을 제자리에 고정하고 이후에 영구적으로 고정합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......