FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
1 분
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다.
FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다.
- FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우
- PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우
- 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우
- 반복 삽입형 커넥터가 연결 패드에 응력을 줄 수 있는 경우
FPC 설계에서 스티프너의 역할
연성 인쇄회로기판에서 스티프너는 폴리이미드(PI)나 FR-4와 같은 소재로 만든 단단한 층을 말합니다. 커넥터 영역이나 장착 지점처럼 섬세한 구간에 추가해 굽힘과 변형을 억제합니다. 스티프너는 응력이 집중되는 부위의 내구성과 신뢰성을 높이고 FPC의 중요한 구간이 지정된 형상을 유지하도록 돕습니다.
PCB 스티프너 소재의 종류와 용도
FPC에 적합한 보강판은 여러 조건을 고려해 선택해야 합니다. 대표적인 스티프너 소재는 세 가지이며 각각 장단점과 일반적인 두께 범위가 다릅니다. 스티프너가 두꺼울수록 PCB와 회로의 전체 설계에 미치는 영향도 커집니다.
1. FR-4 스티프너
FR-4는 일반적인 PCB 기판에 사용되는 것과 같은 소재입니다. 에폭시 수지와 강화 유리섬유로 구성된 단단한 절연 소재이며, 스티프너에도 가장 널리 사용됩니다. FR-4 스티프너의 두께 범위는 0.003인치부터 0.125인치입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 픽앤플레이스 및 리플로우 조립 공정에서 단단하고 평평한 지지면을 제공합니다.
- 도금 스루홀(PTH) 커넥터를 안정적으로 장착할 수 있는 평탄한 구조를 제공합니다.
- 비슷한 소재의 경성 PCB와 FPC를 결합할 때 경제적인 보강 방법이 됩니다.
2. 폴리이미드(PI)
폴리이미드 스티프너는 Kapton과 같은 내열성 폴리머로 얇고 단단한 층을 형성해 만듭니다. 최종 제품의 요구 사항에 따라 여러 층을 적층해 더 두껍고 견고한 스티프너를 구성할 수 있습니다. 일반적으로 0.001인치, 0.002인치, 0.003인치, 0.005인치 두께를 사용합니다. PI 스티프너를 사용하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
- 고온 납땜 공정에 견디며 높은 접착 강도를 확보하기 좋습니다.
- 적층 수를 늘리면 PCB의 굽힘을 제한해 조립 작업을 쉽게 할 수 있습니다.
- 홀 주변의 내마모성을 높여 장기적인 손상을 줄입니다.
- ZIF 커넥터나 소켓처럼 반복 삽입이 필요한 구조에 적용하기 쉽습니다.
3. 알루미늄 및 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸과 알루미늄은 PI나 FR-4보다 가격이 높지만 까다로운 회로에 적합한 여러 장점을 제공합니다. 알루미늄 및 스테인리스 스틸 스티프너의 두께는 0.1mm부터 0.45mm까지입니다. 주요 특성은 다음과 같습니다.
- 커넥터 부위에 더 강하고 견고한 기계적 보호를 제공합니다.
- 부식에 강합니다.
- 부품 주변의 형상 안정성을 높입니다.
- 요구 사항에 맞춰 스티프너 두께를 선택할 수 있습니다.
PCB 스티프너 설계 시 고려 사항
스티프너는 열과 압력을 이용해 회로에 접합하거나 감압 접착제(PSA)로 부착할 수 있습니다. PCB 설계에 스티프너를 포함할 때는 다음 요소를 검토해야 합니다.
기판 크기와 두께: 크고 얇은 기판일수록 더 강한 보강 구조가 필요합니다.
부품 배치: PCB에 실장되는 부품의 분포와 무게에 따라 스티프너의 위치와 형상이 달라집니다.
사용 환경: 실제 작동 환경의 온도 변화, 습도, 진동 수준을 고려해야 합니다.
전기적 성능: 스티프너가 신호 무결성이나 EMI 차폐와 같은 PCB의 전기적 특성을 방해하지 않아야 합니다.
제조 공정: 스티프너 설계는 PCB 제조 및 조립 공정과 호환되어야 합니다.
비용: 스티프너 소재와 설계 복잡도는 PCB의 전체 비용에 영향을 줍니다.
PCB 설계에 스티프너 통합하기
스티프너를 PCB 설계에 통합하는 과정은 다음과 같습니다.
1. 초기 계획: PCB 레이아웃 초기 단계부터 스티프너 요구 사항을 검토합니다.
2. 소재 선택: PCB 기판과 최종 용도에 맞는 스티프너 소재를 선택합니다.
3. 열 분석: 스티프너가 PCB의 열 특성에 미치는 영향을 평가합니다.
4. 기계적 시뮬레이션: 유한요소해석(FEA)을 활용해 스티프너의 형상과 배치를 최적화합니다.
5. 제조성 검토: 스티프너 설계가 PCB 제작 및 조립 공정과 호환되는지 확인합니다.
6. 테스트와 검증: 시제품 제작과 테스트를 통해 스티프너 설계의 효과를 검증합니다.
FPC 스티프너 부착 방법
도금 스루홀 조립 부품을 사용하는 경우에는 일반적으로 부품과 같은 면에 FPC 스티프너를 부착합니다. 이렇게 하면 분해하지 않고도 커넥터 아래의 솔더 패드에 접근할 수 있으며, 필요한 경우 반대쪽에 두 번째 스티프너를 추가하기도 쉽습니다.
스티프너는 열접합 또는 감압 접착제로 고정합니다.
열접합: 열과 압력을 가해 부품을 손상시키지 않으면서 스티프너를 접합하는 방식입니다. 접합 강도가 높고 안정적이지만 비용과 시간이 더 많이 듭니다. 또한 PCB와 부품을 크게 손상시키지 않고는 스티프너를 제거하기 어렵습니다.
감압 접착제: 압력만으로 스티프너를 부착하므로 비용이 낮고 작업이 빠르지만 영구적인 고정력은 상대적으로 낮습니다. 소비자 전자 제품에 적합하며 문제가 발생하면 비교적 쉽게 제거할 수 있습니다.
스티프너 배치와 구성
스티프너의 효과를 확보하려면 적용 위치를 적절하게 정해야 합니다. 일반적인 구성은 다음과 같습니다.
전체 기판 스티프너: PCB 전체를 덮어 최대한의 지지력을 제공하지만 무게와 비용이 증가할 수 있습니다.
부분 스티프너: 무거운 부품이 있거나 반복적으로 휘는 등 추가 지지가 필요한 특정 영역에만 적용합니다.
가장자리 스티프너: PCB 가장자리를 보강해 휨을 방지하고 조립 중 취급성을 높입니다.
국부 스티프너: 특정 부품이나 취약 영역만 지지하는 소형 보강재입니다.
리지드 플렉스 PCB 설계 팁
1. 두께가 다른 FPC를 설계할 때는 최대 굽힘 반경을 고려합니다.
2. 기판이나 커버레이가 휘는 영역에는 불연속 구조를 배치하지 않습니다.
3. 스루홀의 안정성과 강성을 높이려면 티어드롭을 추가할 수 있습니다. 설계에 티어드롭을 추가하는 방법은 EasyEDA 튜토리얼에서 확인할 수 있습니다.
4. PCB의 주요 전자 회로 아래에 스티프너를 배치합니다.
5. PCB 모서리가 찢어지지 않도록 둥글고 충분히 크게 설계합니다.
6. 스티프너 주변에는 에칭 마킹을 적용할 수 있지만 실크스크린 마킹은 적용할 수 없습니다.
더 자세한 설계 정보는 플렉스 PCB 설계 팁과 요령에서 확인할 수 있습니다.
리지드 플렉스와 리지다이즈드 플렉스 PCB의 차이
스티프너의 용도에 따라 리지드 플렉스(Rigid-Flex) 또는 리지다이즈드 플렉스(Rigidized Flex) PCB로 구분할 수 있습니다. PCB의 강성을 높이려면 조립품의 기능과 지지 요구 사항을 고려해 적합한 스티프너를 선택해야 합니다. 두 구조의 차이는 다음과 같습니다.
- 리지드 플렉스: 비아로 연결된 트레이스를 포함하는 경성 영역이 있으며, 경성부가 전기적 연결을 제공하면서 PCB의 기능 구조로 작동합니다.
- 리지다이즈드 플렉스: 스티프너가 PCB의 전기적 기능에는 관여하지 않고 기계적 지지만 제공합니다. 조립을 돕고 필요한 부위의 강도를 높이는 구조입니다.
결론
회로의 특정 영역에 강성이 필요할 때 PCB 스티프너를 적용하면 부품과 커넥터를 보호할 수 있습니다. 회로가 불필요하게 휘는 것을 방지하고 솔더 조인트의 건전성을 유지하는 데도 도움이 됩니다. 특정 영역을 보강할 때는 FR-4가 스티프너 소재로 널리 사용됩니다.

30년 이상의 리지드 플렉스 PCB 경험과 전문 인력 및 설비를 바탕으로 다양한 복잡도의 PCB가 품질 및 테스트 기준을 충족하도록 생산합니다. 설계에 맞는 PCB 견적을 확인해 보세요.

지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......