고속 강체 PCB 설계에서 신호 무결성을 위한 실용적 가이드
1 분
- 신호 무결성 기초:
- 신호 무결성을 언제 걱정해야 할까?
- 신호 무결성 테스트 방법:
- 아이 다이어그램 분석:
- 신호 무결성 문제 해결 방법:
- 결론:
우리가 자주 사용하는 신호 무결성이라는 용어는 실제로 무엇일까요? 신호 파라미터와 관련된 것인가요, 아니면 시스템 파라미터와 관련된 것인가요? 쉽게 말하면, 신호가 전선이나 전송 라인을 통해 이동할 때 전송된 곳과 수신된 곳에서 일부 파라미터가 변경됩니다. 고속 신호의 경우 신호 손실이 더욱 커져 데이터 손실과 신호 손상 문제가 발생합니다. 그렇다면 어떤 유형의 신호가 방해를 받고 어떻게 변경될까요? 전송 중 신호가 특성을 바꾸는 4가지 주요 현상에 대해 설명했습니다.
두 번째 질문에 대해, 어떤 유형의 신호인가: 기본적으로 고주파라면 더 높은 속도로 스위칭하는 0과 1이 있어야 합니다. 0이 1이 되거나 1이 0이 되면 데이터 손실이 발생합니다. 물론 코드 수정 기법도 있지만 그것은 다른 날의 주제입니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 스택업 설계와 임피던스 제어와 같은 요소를 고려해야 합니다. 설계팀은 더 작은 폼 팩터 기기를 추구함으로써 무결성을 향상시킬 수 있습니다. 이는 신호의 기생 효과도 줄입니다. 이 글에서는 신호 무결성의 기초, 레이아웃 전략, 이를 완전히 해결하거나 제거하는 방법을 살펴보겠습니다.
신호 무결성 기초:
트레이스는 저주파에서 단순한 연결로 작동합니다. 하지만 동일한 트레이스들이 고주파에서는 전송 라인으로 작동하여 링잉, 반사, 크로스토크 및 기타 바람직하지 않은 결과를 초래합니다. 고속 IC 간의 신뢰할 수 있는 통신을 달성하려면 적절한 신호 무결성을 유지해야 합니다.
회로 기판에서 신호 품질이 저하될 수 있는 여러 범주에 속하는 여러 요소가 있습니다. 위에서 언급한 기준들은 여기의 다른 글에서도 다룹니다. 다음 네 가지 신호 무결성 저하의 주요 영역을 인지해야 합니다:
1) 전자기 간섭(EMI):
EMI는 PCB 설계의 기초에 따르면 원치 않는 전기 충격으로 인한 간섭의 한 유형입니다. 고속 전송이 적절히 제어되지 않으면 전자기 간섭(EMI)과 신호 손실을 초래할 수 있습니다. 본질적으로 이것은 안테나 효과의 한 형태로, 한 칩의 전자기 간섭이 두 번째 칩의 간섭을 방해하고 모든 설계에서 계속됩니다. 이런 종류의 문제는 귀환 경로 누락이 원인입니다. 자세한 내용은 EMI 심층 기사를 참조하세요.
2) 의도치 않은 전자기 결합(크로스토크):
촘촘하게 라우팅된 배선에서 신호 간의 의도치 않은 상호 작용은 하나의 신호가 다른 신호를 방해하는 크로스토크를 유발할 수 있습니다. 서로 옆에서 두 대화가 이루어지는 것을 생각해 보세요. 화자들이 너무 가까이 있어 서로의 말을 엿듣게 되면 주의가 산만해질 수 있습니다. 이와 마찬가지로 회로 기판의 트레이스들이 너무 가까이 있으면 하나의 신호가 의도치 않게 다른 신호를 "듣게" 되어 간섭이 발생할 수 있습니다.
3) 동시 스위칭 노이즈(그라운드 바운스):
회로 기판에 고와 저 상태 사이를 번갈아 전환하는 부품이 많을 경우, 전압 레벨이 낮아질 때 그라운드 전위로 돌아가지 않을 수 있습니다. 저 상태의 전압 레벨이 너무 높이 튀면 신호의 저 상태가 고 상태로 잘못 인식될 수 있습니다. 이런 현상이 동시에 여러 번 발생하면 회로가 오작동하여 잘못된 스위칭이나 중복 스위칭을 일으킬 수 있습니다.
4) 임피던스 불일치:
신호 무결성의 기초에 따르면, 임피던스 불일치는 트레이스를 따라 전기 저항(임피던스)에 변화가 있을 때 발생합니다. 이것은 집적 회로로 들어가거나 나오는 고속 신호에 특히 중요합니다. 이 불일치로 인한 신호 반사는 신호 왜곡을 초래합니다. 임피던스 불일치에 대해 더 알아보려면 심층 게시물을 방문하세요.
신호 무결성을 언제 걱정해야 할까?
기술적으로 모든 설계에는 신호 무결성 문제가 어느 정도 있지만, 고속 디지털 신호를 다루지 않는 한 이러한 문제는 일반적으로 제품 동작에 영향을 미치거나 과도한 노이즈를 발생시키지 않습니다. 모든 PCB를 고속 방법으로 설계할 필요는 없습니다. 설계가 이 범주에 속하는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
- 최대 주파수 콘텐츠(Fm)가 50 MHz를 초과하는 경우
- 가장 빠른 상승/하강 시간(Tr)이 10ns 미만인 경우
- 데이터 전송 속도가 20 Mbps를 초과하는 경우
- 근사치 사용: Fm ≈ 0.5/Tr
신호 무결성 테스트 방법:
신호 무결성을 평가하기 위해 수행할 수 있는 다른 테스트도 있지만, 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용한 S 파라미터 측정과 표준 테스트 비트스트림을 사용한 아이 다이어그램 테스트가 디지털 시스템의 가장 중요한 두 가지 테스트입니다. 오실로스코프는 일반적으로 비트 오류율 계산과 아이 다이어그램에 사용되지만, 일부 VNA는 아이 다이어그램을 생성할 수 있습니다.
디지털 채널 평가에서 아이 다이어그램 측정과 추출된 비트 오류율은 필수적입니다. 이들은 손실, 신호 반사로 인한 ISI, 지터를 정량화하고 등화 조정의 필요성을 가능하게 하는 종합적인 평가를 제공합니다.
아이 다이어그램 분석:
이것은 실제 시스템에서 신호 무결성을 확인하는 방법입니다. 송신기 신호를 기준으로 받아 수신된 신호와 비교합니다. 두 신호를 매칭하여 아이(eye)의 도움으로 출력을 플롯합니다. 이것이 어떤 유형의 아이인가요? 여기서 신호 무결성을 어떻게 측정하고 계산할 수 있을까요? 이 모든 질문들은 아이 다이어그램에 관한 최근 블로그에서 다루고 있습니다.
여기서 우리는, 신호에 왜곡이 많을수록 아이의 형태가 더 닫혀 있다고 말할 수 있습니다. 신호가 입력 신호와 동일하면 완벽하게 열린 아이를 얻습니다. 참고로 위에 다이어그램을 첨부했으며, 두 현상을 모두 볼 수 있습니다.
신호 무결성 문제 해결 방법:
신호 무결성을 유지하는 핵심 요소는 그라운드를 명확하게 정의하고 라우팅 중 중요 라인 가까이에 그라운드를 유지하는 것입니다. EMI 및 신호 무결성 문제의 대부분은 잘 설계된 스택업, 전원 및 그라운드 플레인 선택, 신호 레이어 식별로 해결할 수 있습니다. 올바르게 구성된 스택업은 전원 무결성에도 큰 긍정적 영향을 미칩니다.
그라운드, 전원, 교번 신호 레이어를 포함하는 일반적인 구성입니다. 잘 정의된 트레이스 임피던스와 신호 근처의 그라운드를 가진 저임피던스 귀환 경로는 반사를 방지할 뿐만 아니라 EMI 방출 및 수신을 줄이고 다양한 레벨의 신호로부터 차폐를 제공합니다. 문제 해결에 대한 몇 가지 빠른 가이드:
- 짧고 직접적인 경로 사용 고속 신호에 적용하세요.
- 예각 회피 트레이스 라우팅에서 임피던스 변화를 최소화하세요.
- 고체 그라운드 플레인 사용 신호 레이어 아래에 안정적인 귀환 경로를 위해.
- 차동 페어 길이 매칭 스큐를 최소화하세요.
- 레이어 전환 최소화 가능한 경우 마이크로 비아를 사용하세요.

결론:
결론적으로, 전자 시스템이 발전함에 따라 신호 무결성은 특히 고속 설계에서 리지드 PCB 성능의 중요한 구성 요소로 남을 것입니다. 엔지니어들은 임피던스를 신중하게 조절하고, 반사를 줄이고, 크로스토크를 제한하며, 적절한 소재를 선택함으로써 설계에서 신뢰할 수 있고 빠른 연결성을 보장할 수 있습니다.
고속 스택업 지원을 통한 임피던스 제어 PCB 제조를 제공하는 JLCPCB와 같은 전문 제조업체와 협력하면 첫 번째 시도에서 올바르게 구현할 가능성이 크게 향상됩니다. 생산 전에 설계를 최적화하기 위해 무료 JLCPCB 임피던스 계산기를 사용할 수도 있습니다.
PCB 설계 프로세스 초기에 SI 분석을 통합하면 현대 전자 기기의 성능이 향상되고, 신뢰성이 높아지며, 시장 출시 속도가 빨라집니다. 데이터 손상, 높은 비트 오류율(BER), 또는 전자기 호환성(EMC) 표준 미준수는 모두 불량 SI의 징후입니다.
지속적인 성장
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......