고속 PCB 설계에서 임피던스 방정식의 역할
1 분
- 임피던스 대 저항, 인덕턴스, 커패시턴스
- 임피던스란?
- 임피던스 삼각형
- PCB 설계에서 임피던스에 영향을 미치는 요소:
- 특성 임피던스란?
- JLCPCB 임피던스 계산기 사용:
- 결론
임피던스는 시스템에서 신호가 어떻게 동작하는지를 제어하는 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 신호 무결성 문제는 임피던스 불일치로 인한 신호 반사에서 발생합니다. 신호 손실, 반사, 왜곡이 없도록 엔지니어들은 임피던스를 신중하게 제어해야 합니다. 교류 전류가 가해질 때 전기 회로의 저항은 임피던스로 측정됩니다. 이것은 전기 회로에서 고주파 인덕턴스와 커패시턴스를 결합한 결과입니다. 저항처럼 임피던스도 옴으로 측정됩니다. 서로 다른 임피던스는 신호를 약화시키는 감쇠와 반사를 일으킵니다. 임피던스의 정의, 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 같은 다른 회로 요소와의 차이점, 그리고 고속 PCB 설계에서 임피던스 방정식의 중요성이 이 글에서 모두 다루어집니다.
임피던스 대 저항, 인덕턴스, 커패시턴스
임피던스는 저항, 인덕터, 커패시터를 포함하는 회로에서 전류 흐름을 방해하는 총 등가 저항입니다. 임피던스는 반응성 요소와 저항성 요소로 구성됩니다. 회로의 에너지는 저항에 의해 열로 방출됩니다. 회로에서 도체, 인덕터, 커패시터를 둘러싸고 관통하는 전자기장에 회수 가능한 에너지가 포함되어 있습니다.
회로 구조와 주파수에 따라 임피던스는 이러한 모든 특성을 결합합니다. 인덕턴스와 커패시턴스는 AC 회로에서만 역할을 합니다. 하지만 저항은 DC 및 AC 회로 모두에 영향을 미칩니다. 다음 부분에서 방정식과 다이어그램 표현을 제공합니다.
임피던스란?
기호 Z는 AC 회로가 전류 흐름에 가하는 저항의 양인 임피던스를 나타냅니다. 반응성(허수) 구성 요소와 저항성(실수) 구성 요소를 모두 포함합니다. 임피던스는 인덕턴스와 커패시턴스로 인해 주파수에 따라 변합니다. 반면 저항은 전류를 일관되게 방해합니다. 저항처럼 임피던스도 옴(Ω)으로 측정되지만, 위상 이동과 주파수 의존성도 포함합니다.
AC 회로에서 임피던스의 일반 공식:
Z = R + jX
- R 은 저항,
- X는 리액턴스(유도성 또는 용량성),
- j 는 허수 단위(√-1),
- ω(오메가)는 각주파수(2πf)
여기서 jw (또는 jω)는 임피던스의 주파수 의존 구성 요소를 나타냅니다. 반응성 구성 요소로 인해 임피던스가 신호 주파수에 따라 변함을 의미합니다. 리액턴스 부분은 다음과 같이 더 확장할 수 있습니다:
- 인덕터의 경우: Xl = ωL = jwL
- 커패시터의 경우: Xc = -1/ωC = -j/(wC)
임피던스 삼각형
벡터 다이어그램에서 임피던스는 흔히 삼각형으로 표현됩니다:
- 수평 축은 저항(R)을 나타냅니다.
수직 축은 리액턴스(X)를 나타냅니다. - 빗변은 임피던스의 크기(|Z|)를 나타냅니다.
저항 대 리액턴스로 인한 총 임피던스를 시각화하는 데 도움이 됩니다.
PCB 설계에서 임피던스에 영향을 미치는 요소:
특성 임피던스란?
특성 임피던스(Z0)는 전송 라인의 임피던스를 의미합니다. 무한히 길거나 적절히 종단될 때 나타납니다. 단면 및 유전체 특성이 동일하게 유지되는 한 트레이스 길이에 관계없이 일정하게 유지됩니다. 임피던스의 갑작스러운 변화는 신호의 일부를 반사시킵니다. 이것은 반사 없이 고속 디지털 신호를 전달하는 전송 라인을 설계하는 데 매우 중요합니다. 데이터 무결성을 손상시킬 수 있습니다. 길이의 영향을 받지 않고 PCB 트레이스의 기하학적 구조와 소재에 의해 결정됩니다:
Z0 = √((R + jωL)/(G + jωC))
실용적인 고속 PCB 설계에서 R과 G(전도도)는 종종 무시할 수 있으므로 다음으로 단순화됩니다:
Z0 ≈ √(L/C)
특성 임피던스는 일반적으로 50Ω(단일 종단) 또는 100Ω(차동)과 같은 표준값으로 설정됩니다. 그리고 USB 차동 페어 데이터 라우팅의 경우 값은 90Ω로 설정되기도 합니다.
JLCPCB 임피던스 계산기 사용:
JLCPCB에서 "임피던스 계산기"를 실행하고 적절한 레이어 스택업을 선택하며 보드 두께와 같은 기타 관련 데이터와 함께 임피던스 값을 입력하세요. 엔지니어링 데이터에서 적절한 라인 폭과 간격을 설계하세요.
제조업체 중요 안내: 저희 공장은 "임피던스 제어"가 "예"로 선택된 주문에 대해 ±10% 허용 오차 내에서 임피던스를 관리합니다. "아니오"를 선택하면 임피던스를 조절할 수 없지만, 라인 폭과 간격이 +/-20% 허용 오차 내에 있도록 보장합니다. 양면 보드는 현재 임피던스 제어를 지원하지 않습니다.

결론
임피던스 방정식은 고속 PCB 설계의 핵심 구성 요소입니다. 임피던스의 형성, 계산, 측정을 이해하면 지터를 줄이고 엔지니어들이 신호 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 의도한 임피던스 값을 달성하고 설계 과정을 가속화하기 위해 임피던스 제어 라인과 JLCPCB의 임피던스 계산기와 같은 도구를 활용할 수 있습니다.
회로도에서 결정한 최적 값이 실제 PCB 레이아웃에서 나타나는 임피던스 신호와 일치하지 않을 수 있습니다. 기판의 존재와 보드의 트레이스 레이아웃이 주된 원인입니다. 크로스토크는 이로 인해 이상적인 임피던스 레벨에서 벗어나는 한 가지 영향입니다. 고주파에서 스위칭하는 회로는 링잉과 같은 전원 무결성 문제를 경험할 수 있습니다. 전력 공급 네트워크의 임피던스도 더 높은 주파수에서 이상적인 용량성 동작에서 벗어나 전원 및 신호 무결성 모두에 문제를 일으킬 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB PDN 임피던스란? 목표 임피던스 계산과 전원 무결성 설계
핵심 요약 전원 분배망(PDN)의 임피던스는 부하가 변할 때 전원 전압의 안정성에 직접 영향을 줍니다. 관련 주파수 대역에서 낮고 평탄하게 유지해야 합니다. 목표 임피던스는 Z_target = (V_dd × 허용 리플 비율) / 과도 전류로 계산합니다. 설계 조건에 따라 수 mΩ 수준이 될 수 있습니다. 전원·그라운드 플레인을 가깝게 배치하고, 비아 연결을 짧게 하며, 디커플링 커패시터를 적절한 위치에 놓습니다. 커패시턴스를 무작정 늘리기보다 반공진 피크를 억제해 임피던스 곡선을 평탄하게 만드는 것이 중요합니다. 시뮬레이션 결과를 실제 보드에서도 재현하려면 동박 두께와 절연층 두께 등 제조 조건을 관리해야 합니다. GHz급 프로세서를 사용하더라도 전원 공급이 부하 변화를 따라가지 못하면 성능을 제대로 발휘하기 어렵습니다. 고속 신호와 차동 쌍을 정밀하게 배선했는데도 높은 부하에서 보드가 불안정해질 수 있습니다. 원인은 전원 분배망(PDN), 특히 IC에서 바라본 PDN 임피던스에 있을 수 있습......
고속 PCB 위상 정합 가이드: 차동 쌍 스큐와 배선 길이 관리
핵심 요약 고속 PCB의 위상 정합은 관련 배선의 전기적 길이와 전파 지연을 관리해 신호 도착 시점의 차이를 줄이는 작업입니다. 10 Gbps에서 10~15 ps의 스큐는 FR-4 배선 길이 차이 약 1~2 mm에 해당할 수 있습니다. 실제 영향은 링크와 적층 구조에 따라 달라집니다. 경로 전체의 굴곡, 비아, 층 전환까지 고려해야 국부적인 불균형을 줄일 수 있습니다. USB 3.x 설계에서는 쌍 내 길이 차이 5 mil(0.13 mm) 미만을 목표로 삼는 예도 있습니다. 정확한 제한은 적용하는 인터페이스 사양을 확인해야 합니다. 소재, 임피던스, 제조 공차를 함께 검토해야 합니다. JLCPCB의 소재 정보, 임피던스 계산기, DFM 검토와 주문 가능한 시험 항목을 확인할 수 있습니다. 데이터 속도가 높아질수록 PCB 배선 사이의 작은 전파 지연 차이, 즉 스큐가 신호 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 차동 쌍의 두 신호가 설계한 관계로 수신부에 도착하지 않으면 아이 다이어그램의 타이밍 여유가 ......
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......