고속 PCB 우수성을 위한 마이크로스트립 라인 설계 기법
2 분
- 마이크로스트립 라인과 고주파 PCB에서의 역할 이해
- 마이크로스트립 라인의 중요 설계 파라미터
- 신뢰할 수 있는 마이크로스트립 성능을 위한 실용적인 설계 기법
- 고주파 마이크로스트립 라인의 제조 고려사항
- 고속 마이크로스트립 PCB를 제공하는 JLCPCB의 전문성
- 자주 묻는 질문(FAQ)
PCB의 외부 레이어에 고속 신호를 라우팅하면서 선택한 트레이스의 형상이 멀티 기가비트 데이터 레이트에서 실제로 작동할지 궁금해 본 적이 있으신가요? 분명 혼자만이 아닙니다. PCB 설계에서 가장 일반적으로 사용되는 전송 선로 구조는 마이크로스트립 라인이지만, 이 라인은 형상, 재료, 제조 공차에 매우 민감합니다. 깨끗한 아이 다이어그램과 신호 무결성 악몽의 차이는 마이크로스트립 라인 설계가 올바르게 이루어졌는지에 달려 있습니다. 2.4GHz RF 프론트엔드를 설계하든, PCIe Gen4 인터페이스든, 고속 ADC 데이터 패스든 마이크로스트립 라인은 핵심 도구입니다.
외부 레이어에서 접근이 가능하다는 점이 대부분의 설계자가 기본으로 선택하는 이유이지만, 방사, 손실, 환경 민감성에 있어 신중한 공학적 검토가 필요한 트레이드오프가 있습니다. 물리학은 다소 복잡하지만 핵심은 전기장 분포의 균형을 맞추고 실제 보드의 기생 요소에 대한 신호 내구성을 극대화하는 것입니다. 이제 기본적인 전자기 물리학과 라우팅 이론부터 생산 공차, 임피던스 제어 보드가 시뮬레이션대로 실제로 작동하도록 보장하는 제조 파트너십까지, 마이크로스트립 라인 설계의 모든 세부 사항을 살펴보겠습니다. 시작해 보겠습니다.
마이크로스트립 라인과 고주파 PCB에서의 역할 이해
마이크로스트립 라인이란 무엇이며 어떻게 작동하나요
마이크로스트립 라인은 PCB 외부 섹션에 있는 도전성 재료의 트레이스입니다. 이 유전체 재료가 연속 접지 평면이 있는 다음 레이어와 분리시킵니다. 마이크로스트립은 완전히 밀폐된 구조와 달리 혼합 유전체 환경에 놓여 있습니다. 트레이스는 EM 필드의 일부를 트레이스 아래의 기판을 통해, 나머지는 공기 또는 위에 코팅된 것을 통해 전달합니다. 이 환경이 마이크로스트립을 특별하게 만드는 동시에 편리하고 까다롭게 만드는 요인입니다.
전기적 동작을 특성화하는 중요한 파라미터들:
- 특성 임피던스(Z0): 보드의 Z0는 트레이스 폭, 유전체 높이, 유전율, 구리 두께 등 몇 가지 요소로 결정됩니다. 대부분의 교재와 프로젝트에서 단일 종단의 경우 50옴, 차동 쌍의 경우 약 90옴 또는 100옴을 목표로 합니다.
- 유효 유전율(Dk eff): 유효 Dk는 기판 Dk와 공기(공기 Dk = 1)의 가중 평균으로, 항상 원시 기판 Dk보다 약간 낮습니다. Dk가 약 4.2~4.5인 일반적인 FR4 보드에서 마이크로스트립의 유효 Dk는 약 3.0~3.5입니다.
- 전파 지연: FR4의 마이크로스트립에서 약 5.3~6.0ps/mm로, 유효 Dk가 낮기 때문에 스트립라인보다 빠릅니다.
- 감쇠: 주파수가 높아질수록 증가하는 단위 길이당 총 손실입니다.
마이크로스트립 대 스트립라인: 주요 차이점 및 선택 기준
고속 PCB 스택업을 구성할 때 처음에 내려야 할 가장 중요한 선택 중 하나는 마이크로스트립 또는 스트립라인을 사용하는 것입니다. 본질적으로 둘 다 임피던스 제어 전송 선로이지만 구조가 다르고 동작도 완전히 다릅니다.
| 파라미터 | 마이크로스트립 | 스트립라인 |
| 위치 | 외부 레이어 (상단 또는 하단) | 내부 레이어 (평면 사이에 매립) |
| 유전체 환경 | 혼합 (공기 + 기판) | 균질 (기판에 완전히 밀폐) |
| EMI 방사 | 높음 (공기에 노출) | 낮음 (접지 평면으로 차폐) |
| 차폐 | 추가 조치 필요 | 본질적으로 차폐됨 |
| 전파 지연 | ~5.3-6.0ps/mm (FR4) | ~6.5-7.0ps/mm (FR4) |
| 삽입 손실 | 보통 | 동일 Dk/Df에서 약간 낮음 |
| 라우팅 접근성 | 쉬움 (외부 레이어 프로빙, 수정 가능) | 어려움 (매립되어 직접 접근 불가) |
| 부품 연결 | 직접 (표면 실장 패드) | 표면 도달을 위한 비아 필요 |
| 일반적인 사용 사례 | RF 회로, 디버그 친화적 신호, 중간 주파수 | 고속 디지털 버스, 노이즈에 민감한 신호, 고밀도 설계 |
5~6GHz 미만의 주파수에서는 마이크로스트립이 라우팅이 편리하고 테스트가 간단하며 SMD에 직접 연결되어 선호됩니다. 하지만 10GHz 이상에서는 마이크로스트립이 매력을 잃게 되고 방사 손실이 증가하며 환경 요소에 민감해집니다. 그러면 중요 신호들은 대부분 균일한 유전체가 더 예측 가능한 매립된 스트립라인으로 이동합니다.
마이크로스트립 라인의 중요 설계 파라미터
임피던스 계산 및 선로 폭 결정
마이크로스트립 라인의 특성 임피던스는 네 가지 주요 형상 및 재료 파라미터에 따라 달라집니다:
- 트레이스 폭(W): 넓은 트레이스는 임피던스가 낮습니다. 설계자가 조정하는 주요 변수입니다.
- 유전체 높이(H): 트레이스와 기준 평면 사이의 거리입니다. 얇은 유전체는 동일한 임피던스를 위해 더 좁은 트레이스를 요구합니다.
- 유전율(Dk): 높은 Dk는 주어진 형상에서 임피던스를 감소시킵니다. FR4는 수지 함량과 주파수에 따라 일반적으로 4.2~4.7 범위입니다.
- 구리 두께(T): 두꺼운 구리는 도전성 단면을 효과적으로 넓혀 임피던스를 약간 감소시킵니다.
유효 유전율과 손실 탄젠트 고려사항
마이크로스트립 라인의 유효 유전율은 항상 기판 Dk와 1(공기) 사이에 위치합니다. 일반적인 FR4 보드(Dk 약 4.4)에서 유효 Dk는 유전체 높이에 대한 트레이스 폭에 따라 주파수 범위에서 3.2~3.5 정도로 나타납니다. 유전체 높이보다 넓은 트레이스는 더 많은 전기장이 기판 내에 위치하게 하여 유효 Dk를 전체 기판 값 쪽으로 이동시킵니다. 좁은 트레이스는 많은 전기장이 공기 중으로 퍼지게 하여 유효 Dk가 공기 값 쪽으로 감소합니다.
이것은 두 가지 면에서 중요합니다. 첫째, 전파 지연이 유효 Dk에 따라 달라지므로 차동 쌍이나 병렬 버스의 길이 매칭 시 기판 Dk가 아닌 유효 Dk를 사용해야 합니다. 둘째, 유효 Dk는 주파수에 따라 달라집니다. 주파수가 증가할수록 필드가 기판에서 좁아지고 유효 Dk가 약간 증가하며 전파 속도가 감소합니다. 이러한 분산은 매우 고속 디지털 연결에서 심볼 간 간섭에 기여할 수 있습니다.
약 1~2GHz 이상에서의 재료 손실은 재료의 손실 탄젠트(Df)로 인한 유전체 손실이 지배합니다. 삽입의 유전체 손실은 주파수와 Df에 비례합니다. 또한 구리의 거칠기는 도체 표면의 전류 경로 길이를 효과적으로 늘려 손실에 기여합니다.
주파수별 실용적인 재료 선택 가이드:
| 주파수 범위 | 권장 재료 | 일반적인 Dk | 일반적인 Df | 참고 |
| 1GHz 미만 | 표준 FR4 | 4.2-4.7 | 0.017-0.025 | 비용 효율적, 광범위하게 사용 가능 |
| 1-6GHz | 중급 FR4 / Megtron 4 | 3.8-4.4 | 0.008-0.015 | 더 나은 손실 제어, 중간 비용 |
| 6-15GHz | Rogers RO4003C / RO4350B | 3.38-3.48 | 0.0027-0.0037 | 저손실, 안정적인 Dk, FR4 라인에서 처리 가능 |
| 15GHz 초과 | Rogers RT/duroid 5880 / PTFE | 2.2-2.5 | 0.0009-0.002 | 초저손실, 특수 처리 필요 |
신뢰할 수 있는 마이크로스트립 성능을 위한 실용적인 설계 기법
라우팅 가이드라인, 굴절 최적화, 접지 평면 전략
단면을 올바르게 설정하는 것은 절반의 전투에 불과합니다. 보드 전체에서 마이크로스트립을 라우팅하는 방법도 똑같이 중요합니다. 신호 무결성을 유지하기 위한 필수 라우팅 규칙들입니다:
- 연속적인 기준 평면 유지: 마이크로스트립 아래의 접지 평면은 전체 신호 경로를 따라 끊기지 않아야 합니다. 기준 평면의 슬롯, 분할 또는 공극은 리턴 전류를 우회하게 하여 방사하고 노이즈를 집어 들이는 루프 안테나를 만듭니다.
- 제어된 굴절 사용: 직각(90도) 굴절은 코너에서 유효 트레이스 폭이 증가하기 때문에 국소적인 임피던스 불연속을 만듭니다. 이는 1~2GHz 이상에서 중요해지는 반사를 일으킵니다.
- 불필요한 넥다운 피하기: 더 넓은 트레이스에서 더 좁은 것으로 전환했다가 다시 돌아오면 임피던스 범프가 생깁니다. BGA 이스케이프나 빡빡한 라우팅 채널을 위해 넥다운이 필요하다면 좁은 섹션을 최대한 짧게 유지하세요.
- 일관된 트레이스 폭 유지: 경로를 따라 폭이 변하면 임피던스가 변합니다. EDA 도구의 임피던스 제어 라우팅 모드를 사용하여 트레이스 폭을 고정하세요.
비아 배치 및 크로스토크 완화
마이크로스트립 신호가 비아를 통과하는 경우, 리턴 전류도 레이어를 전환해야 합니다. 닫힌 리턴 경로가 없으면 리턴 전류가 우회하여 전류 루프가 형성되고 방사하여 신호 품질을 왜곡합니다. 해결책은 간단합니다: 모든 신호 비아에 인접하여 20~30밀(0.5~0.75mm) 이내에 접지 비아를 항상 추가하세요.
또 다른 큰 문제는 비아 스텁으로, 특히 고주파에서 중요합니다. 신호 비아가 전체 보드를 통과하지만 두 레이어만 연결하는 경우, 배럴의 나머지 부분은 개방 스텁입니다. 스텁은 공진에서 4분의 1파장 노치를 형성합니다. 약 50밀 길이의 스텁이 있는 62밀(1.6mm) 보드에서 첫 번째 공진이 약 15~18GHz에서 나타납니다. 10Gbps 이상(또는 25G 이더넷)에서는 해당 스텁을 제거하기 위해 백드릴링이나 블라인드/매립 비아가 필요합니다. 인접한 마이크로스트립 라인의 간섭은 거리, 결합 길이, 유전체 형상에 따라 달라집니다. 실용적인 가이드라인은 다음과 같습니다:
- 최소 3W 간격 유지 (중심에서 중심까지 트레이스 폭의 세 배): 관련 없는 신호 사이. 이는 일반적으로 크로스토크를 -40dB 이하로 줄입니다.
- 접지 펜싱 사용: 매우 민감한 신호의 경우 공격자 라인과 피해 라인 사이에 접지된 가드 트레이스를 라우팅하고 가드 트레이스를 따라 4분의 1파장마다 접지 비아를 배치하세요.
- 병렬 라우팅 길이 최소화: 크로스토크는 결합 길이에 걸쳐 누적됩니다. 라우팅을 엇갈리게 하거나 레이어를 변경하여 병렬 노출을 줄이세요.
- 차동 라우팅: 긴밀하게 결합된 차동 쌍은 인접 공격자의 크로스토크를 포함한 공통 모드 노이즈를 본질적으로 거부합니다.
고주파 마이크로스트립 라인의 제조 고려사항
에칭 정확도, 구리 프로파일 제어, 표면 처리 선택
시뮬레이션은 완벽한 직사각형 트레이스 단면을 가정하지만, 실제 공장에서는 화학 에칭으로 인해 사다리꼴 형태가 됩니다. 트레이스는 구리와 유전체가 만나는 하단에서 더 넓고 상단에서 더 좁습니다. 이 언더컷 에칭은 유효 폭을 실제로 감소시키고 임피던스를 더 높게 만듭니다. 에칭 공차는 일반적으로 외부 레이어의 표준 1온스(35μm) 구리에서 약 ±0.5~1.0밀입니다. 반온스 구리는 더 깨끗한 프로파일과 더 타이트한 공차를 제공하며, 이것이 많은 고속 설계에서 신호 레이어에 0.5온스 구리를 사용하게 된 이유입니다. 2온스 이상에서는 사다리꼴 형태가 더욱 두드러지고 임피던스 예측이 어려워집니다.
사람들이 쉽게 간과하는 또 다른 손실 원인은 구리 거칠기입니다. FR4 보드는 표준 전착 구리 박막을 사용하며 표면 거칠기(Rz)가 약 5~10μm입니다. 3~5GHz 이상의 주파수에서 구리의 표피 두께가 1~2mm 이하로 떨어지므로 현재 전류는 표면 텍스처에 강하게 영향을 받는 회로 부분에서 흐릅니다. 매끄러운 표면 근사치의 도체 손실은 거친 구리를 사용할 때 실제로 10~30% 증가할 수 있습니다.
표면 처리 선택도 고주파 성능에 영향을 미칩니다:
| 표면 처리 | RF/고속 영향 | 조립 호환성 | 비용 |
| ENIG (무전해 니켈 침지 금) | 니켈 레이어로 5GHz 이상에서 추가 손실 (~0.5-1dB/인치) | 미세 피치에 우수 | 보통 |
| OSP (유기 솔더 보존제) | 추가 손실 최소 | 양호, 유통 기한 제한 | 낮음 |
| 침지 은 | 추가 손실 매우 낮음 | 양호, 변색에 민감 | 보통 |
| 침지 주석 | 낮은 추가 손실 | 양호, 리플로우 사이클 제한 | 낮음-보통 |
| HASL (핫 에어 솔더 레벨링) | 미세 피치 표면 평탄도 문제; 보통 손실 | 표준 피치에 우수 | 낮음 |
| 하드 금 (금 핑거) | 엣지 커넥터에만 적합 | SMT 패드에 해당 없음 | 높음 |
일관된 임피던스를 위한 엄격한 공차 제어
하나의 프로토타입 보드에서 목표 임피던스를 달성하는 것은 비교적 간단합니다. 수백 또는 수천 개의 보드에 걸쳐 로트별로 일관되게 임피던스를 재현하려면 엄격한 공정 제어가 필요합니다. 주요 제조 제어 사항들:
- 고정된 스택업 정의: 제조업체와 함께 스택업을 고정하세요. 정확한 프리프레그 유형(예: 1080, 2116, 7628), 수지 함량, 적층 파라미터를 지정하세요. 공칭 두께가 동일하더라도 하나의 프리프레그 스타일을 다른 것으로 대체하는 등의 스택업 변경은 임피던스를 바꿀 수 있습니다.
- 임피던스 테스트 쿠폰: 양산 패널에 임피던스 테스트 쿠폰을 포함하세요. 이는 임피던스 제어 넷과 동일한 형상으로 만들어진 희생 트레이스로, 보드가 출하되기 전에 TDR(시간 영역 반사 측정)로 임피던스를 검증합니다.
- 정의된 공차 범위: 표준 임피던스 제어 공차는 ±10%입니다. ±7% 또는 ±5%의 더 엄격한 공차도 가능한 제조업체에서 제공하지만 더 많은 공정 제어가 필요하고 비용이 증가할 수 있습니다.
이러한 제어들은 임피던스 제어 공차를 포함하여 리지드 PCB의 자격 및 성능 요구 사항을 정의하는 IPC-6012 클래스 2 및 클래스 3 사양에 공식적으로 포착됩니다.
고속 마이크로스트립 PCB를 제공하는 JLCPCB의 전문성
정밀 임피던스와 저손실을 위한 고급 제조
임피던스 제어 마이크로스트립 PCB의 경우 JLCPCB는 표준 및 고주파 설계에 사용할 수 있는 완전한 임피던스 제어 서비스를 제공합니다. 그들의 온라인 임피던스 계산기는 주문 시스템과 직접 통합되어 있어 실제 양산 스택업 중 하나를 선택하고 단일 종단 마이크로스트립, 차동 마이크로스트립, 단일 종단 스트립라인, 차동 스트립라인 구성의 임피던스를 계산할 수 있습니다.
주요 기능 하이라이트:
- 임피던스 공차: 표준 ±10%, 고급 설계 시 요청 가능한 더 엄격한 공차 지원.
- 레이어 지원: 4층에서 14층 이상의 스택업까지 임피던스 제어 가능.
- 재료 옵션: 표준 FR4(Tg 150~170°C), 중간 손실 라미네이트, 까다로운 RF 응용을 위한 Rogers 고주파 재료.
- 구리 무게: 신호 레이어에 0.5온스~2온스로, 임피던스에 민감한 설계의 정밀 라인 라우팅이 가능합니다.
프로토타입에서 대량 생산까지 신뢰할 수 있는 생산
고속 PCB 제조의 가장 큰 골칫거리는 소수의 프로토타입(5~10개 보드)에서 본격적인 양산(수백 또는 수천 개)으로 확장할 때 보드가 동일하게 작동하도록 보장하는 것입니다. 프로토타입 단계에서 임피던스 사양을 충족하는 보드는 대량 생산 시에도 동일한 사양을 충족해야 합니다.
JLCPCB는 여러 기반으로 구축된 재현성 프레임워크를 통해 이를 해결합니다:
- 일관된 공정 창: 프로토타입에 사용된 것과 동일한 에칭 화학, 적층 압력, 도금 파라미터가 양산에 적용됩니다. 임피던스를 바꿀 수 있는 "프로토타입 공정" 대 "양산 공정"이 따로 없습니다.
- 동일한 임피던스 제어 가정: 프로토타이핑 중에 설정된 스택업 및 임피던스 계산은 대량 주문으로 이어집니다. Dk에 영향을 미칠 수 있는 라미네이트 공급업체나 프리프레그 유형의 변경은 변경 제어 프로세스를 통해 관리됩니다.
- 변경 제어 알림: 재료 대체가 필요한 경우(예: 특정 프리프레그 스타일의 공급 중단), JLCPCB는 진행 전에 변경 사항과 잠재적인 임피던스 영향을 알립니다.
- 통계적 공정 제어(SPC): 양산 패널의 임피던스 쿠폰 데이터를 통계적으로 추적하여 전체 양산 로트에 걸친 공정 안정성을 실시간으로 모니터링합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: 고속 신호에 스트립라인 대신 마이크로스트립을 언제 사용해야 하나요?
신호가 표면 실장 부품, 테스트 포인트, 또는 튜닝 요소에 직접 접근해야 할 때 마이크로스트립을 사용하세요. 제조 후 튜닝이 필요할 수 있는 RF 회로에서도 마이크로스트립이 선호됩니다. EMI 차폐, 크로스토크 격리, 또는 전파 일관성이 우선순위인 경우, 특히 6~10GHz 이상의 신호나 DDR4/DDR5와 같은 고밀도 디지털 버스에서는 스트립라인으로 전환하세요.
Q2: 마이크로스트립 라인의 올바른 목표 임피던스를 어떻게 설정하나요?
목표 임피던스는 구현하는 인터페이스 표준에 의해 결정됩니다. USB 3.0은 90옴 차동, PCIe는 85옴 차동, 대부분의 단일 종단 RF 회로는 50옴을 사용합니다. 특정 프로토콜의 데이터시트나 인터페이스 사양을 확인한 다음 해당 목표를 충족하도록 스택업과 트레이스 폭을 설계하세요.
Q3: 마이크로스트립 계산을 위한 임피던스 계산기에 어떤 입력이 필요한가요?
최소한 다음이 필요합니다: 트레이스 폭(W), 유전체 높이(H), 기판의 유전율(Dk), 구리 두께(T). 차동 마이크로스트립의 경우 트레이스 간격(S)도 필요합니다. 최상의 정확도를 위해 일반적인 라미네이트 값 대신 제조업체의 실제 스택업 데이터를 사용하세요.
Q4: 마이크로스트립 라인의 삽입 손실을 어떻게 줄일 수 있나요?
세 가지 영역에 집중하세요. 첫째, 주파수에 적합한 낮은 Df 라미네이트 재료를 선택하세요(위의 재료 표 참조). 둘째, 도체 거칠기 손실을 줄이기 위해 저프로파일 구리 박막을 지정하세요. 셋째, 조립 공정이 허용된다면 ENIG 대신 OSP나 침지 은과 같이 RF 영향이 최소한인 표면 처리를 선택하세요.
Q5: 마이크로스트립 라우팅에 미터드 굴절과 곡선형 굴절 중 어느 것을 사용해야 하나요?
5GHz 이하에서는 둘 다 잘 작동하며 차이가 미미합니다. 5~15GHz 사이에서는 잘 실행된 미터(코너 제거율 60~70%)가 일반적으로 충분합니다. 15GHz 이상에서는 트레이스 폭의 최소 3배 반경을 가진 곡선형 굴절이 측정 가능하게 더 나은 리턴 손실을 제공합니다. EDA 도구에 호 라우팅이 지원된다면 중요한 고주파 경로에 사용하세요.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......