This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

멀티미터로 다이오드 검사하는 방법: 순방향 전압과 불량 판별

최초 게시일 Nov 11, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 11, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 다이오드 극성: 애노드와 캐소드 구분하기
  • 멀티미터 다이오드 테스트 모드로 측정하기
  • 다이오드 테스트 결과 읽는 법
  • 다이오드 종류별 순방향 전압 강하
  • 다이오드 종류별 검사 방법
  • 다이오드 모드·저항 모드·도통 모드 비교
  • 회로에 실장된 상태와 분리한 상태의 검사
  • 고장 난 다이오드 구분하기
  • 다이오드 검사 FAQ
  • 결론

핵심 요약: 멀티미터로 다이오드를 검사하는 방법

멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정합니다.

빨간색 프로브를 애노드에, 검은색 프로브를 캐소드에 댑니다.

정상적인 실리콘 다이오드는 순방향에서 보통 0.5~0.8 V, 역방향에서 OL을 표시합니다. OL은 계측기의 측정 범위를 벗어나거나 전류 경로가 열려 있음을 뜻합니다.

양방향 모두 OL이면 개방 고장, 양방향 모두 0 V에 가까우면 단락 고장을 의심합니다. 회로에 연결된 상태에서는 주변 부품의 영향도 확인해야 합니다.


전원장치가 고장 났거나 회로가 작동하지 않거나 PCB에 전원이 들어오지 않을 때, 다이오드 검사는 빠르게 시도할 수 있는 진단 방법입니다. 디지털 멀티미터로 다이오드가 정상인지, 단락됐는지, 내부가 끊어졌는지 확인할 수 있습니다.

이 글에서는 다이오드 테스트 모드 설정, 순방향·역방향 측정값 해석, 회로 내외부 검사 차이와 정류·쇼트키·제너·LED·브리지 정류기 검사 방법을 설명합니다.

다이오드 극성: 애노드와 캐소드 구분하기

측정 전에 다이오드 극성을 확인합니다.

  • 전류 방향: 순방향 바이어스에서는 관습적 전류가 애노드(+)에서 캐소드(-)로 흐릅니다.
  • 부품 표시: 축형 다이오드 몸체의 띠는 보통 캐소드 쪽을 나타냅니다. SMD 다이오드에서는 작은 선이나 레이저 마킹을 확인합니다.
  • 회로도 기호: 수직 막대가 캐소드를 나타내며 그 반대쪽이 애노드입니다. 기호별 모양은 다이오드 기호 안내에서 확인할 수 있습니다.
  • LED: 일반적인 관통형 LED는 긴 다리가 애노드, 짧은 다리와 몸체의 평평한 부분이 캐소드입니다. SMD LED는 제조업체의 극성 표시나 SMD LED 극성 안내를 확인합니다.

애노드·캐소드와 캐소드 띠를 표시한 다이오드 기호 및 부품

그림: 다이오드 회로도 기호와 실제 부품의 애노드, 캐소드, 캐소드 띠.

멀티미터 다이오드 테스트 모드로 측정하기

다이오드 테스트 모드는 멀티미터가 작은 일정 전류(원문 예시 약 1~2 mA)를 흘리고 양단의 순방향 전압 강하를 측정하는 방식입니다. 실제 시험 전류는 계측기마다 다릅니다.

1단계: 전원을 끄고 커패시터를 방전합니다

검사할 장치의 전원을 완전히 끕니다. 전원 코드를 뽑고 배터리를 분리합니다. 대용량 전해 커패시터나 전원 필터 커패시터는 적절한 방전 도구로 방전한 뒤 잔류 전압을 확인합니다. 충전된 커패시터는 감전 위험이 있고 측정값을 왜곡하거나 멀티미터를 손상시킬 수 있습니다.

2단계: 다이오드 테스트 모드를 선택합니다

다이얼을 다이오드 기호 위치에 맞춥니다. 저항 또는 도통 모드와 같은 위치를 공유하는 계측기라면 Select 또는 Shift 버튼으로 화면에 다이오드 기호가 나타날 때까지 모드를 전환합니다.

3단계: 빨간색 프로브를 애노드에 댑니다

빨간색 프로브를 멀티미터의 V-Ω-Diode 단자에 연결하고, 팁을 다이오드의 애노드에 댑니다.

4단계: 검은색 프로브를 캐소드에 댑니다

검은색 프로브를 COM 단자에 연결하고, 띠가 표시된 캐소드에 댑니다. 이 상태는 PN 접합에 순방향 바이어스를 걸어 전류가 흐르게 합니다.

5단계: 순방향 전압 강하를 읽습니다

화면의 값을 확인합니다. 정상적인 실리콘 다이오드는 측정 조건에 따라 대체로 0.5~0.8 V를 표시합니다.

6단계: 프로브 위치를 바꿉니다

다이오드 모드를 유지한 채 빨간색 프로브를 캐소드에, 검은색 프로브를 애노드에 댑니다. 역방향 바이어스에서는 정상 다이오드가 전류를 차단하므로 일반적으로 OL이 표시됩니다.

7단계: 양방향 측정값을 비교합니다

순방향과 역방향 값을 함께 보고 부품 상태를 판정합니다.

애노드에 빨간색 프로브를 대고 약 0.6 V를 표시하는 다이오드 테스트

그림: 애노드에 빨간색 프로브, 캐소드에 검은색 프로브를 대고 0.6 V를 표시하는 멀티미터.

다이오드 테스트 결과 읽는 법

순방향과 역방향의 조합으로 상태를 판단합니다.

상태순방향 측정값
(빨간색: 애노드)
역방향 측정값
(빨간색: 캐소드)
판정
정상 실리콘 다이오드0.5~0.8 VOL한 방향으로 전류를 흘림
개방 고장OLOL접합 또는 내부 연결이 끊어짐
단락 고장0~0.4 V, 대개 0 V에 가까움0~0.4 V, 대개 0 V에 가까움접합 단락 의심
역방향 누설 의심정상 범위(0.5~0.8 V)OL이 아닌 측정값분리 검사와 데이터시트 확인 필요

정상·개방·단락 다이오드의 순방향 및 역방향 측정값 비교

그림: 정상, 개방, 단락 다이오드의 양방향 측정값 비교.

측정 팁

PCB에 실장된 상태에서 수치가 애매하다면 부품을 회로에서 분리한 후 다시 측정합니다. 저항이나 인덕터 같은 주변 부품이 다이오드를 우회하는 전류 경로를 만들 수 있습니다.

부품 사양을 확인할 때는 JLCPCB 부품 라이브러리와 제조업체 데이터시트를 함께 확인하십시오.

다이오드 테스트에서 OL은 무엇인가요?

디지털 멀티미터의 OL은 보통 측정 범위를 벗어났거나 회로가 열려 있음을 나타냅니다. 다이오드 모드에서는 역방향 OL이 정상적으로 기대되는 값입니다. 순방향에서도 OL이면 내부 접합의 개방 고장을 의심합니다. 단, LED처럼 계측기의 시험 전압이 부족한 경우에도 OL이 표시될 수 있습니다.

다이오드 종류별 순방향 전압 강하

재료와 구조에 따라 순방향 전압 강하(Vf)가 다릅니다.

다이오드 종류일반적인 순방향 전압 강하주요 용도
실리콘 다이오드0.6~0.7 V일반 정류, 신호 클램핑
게르마늄 다이오드0.2~0.3 VRF 검파, 구형 오디오 회로
쇼트키 다이오드0.15~0.45 V고주파 스위칭, 전원장치
적색 LED1.8~2.2 V표시등, 광커플러
청색·백색 LED3.0~3.5 V백라이트, 고휘도 표시등
제너 다이오드(순방향)약 0.7 V전압 안정화 회로의 다이오드, 순방향에서는 일반 접합처럼 동작
정류 다이오드약 0.7 V대전류 전원 정류(예: 1N4007)

참고

순방향 전압은 온도와 시험 전류에 따라 달라집니다. 중요한 회로의 고장을 진단할 때는 제조업체 데이터시트를 확인하십시오.

다이오드 종류별 검사 방법

1. 정류 다이오드 검사

1N4007과 같은 정류 다이오드는 일반적인 다이오드 모드로 검사합니다.

  • 순방향: 빨간색 프로브를 애노드, 검은색을 띠가 있는 캐소드에 댑니다. 원문 기준 약 0.5~0.7 V가 예상됩니다.
  • 역방향: 프로브를 바꿨을 때 일반적으로 OL이 표시됩니다. 역방향에서 값이 측정된다면 회로의 병렬 경로와 부품 고장을 구분해야 합니다.

2. 쇼트키 다이오드 검사

쇼트키 다이오드는 금속·반도체 접합을 사용해 스위칭이 빠르고 순방향 전압 강하가 낮습니다.

  • 순방향: 약 0.15~0.45 V를 예상합니다. 낮은 값만 보고 부분 단락으로 판단하지 않습니다.
  • 역방향: 원문은 OL을 정상 예시로 제시합니다. 실제 누설 특성은 부품과 온도에 따라 달라지므로 데이터시트도 확인합니다.

3. 제너 다이오드 검사

일반 멀티미터의 역방향 시험 전압은 대개 제너 항복 전압에 도달하기에 부족하므로 두 단계로 확인합니다.

  • 기본 검사: 다이오드 모드에서 순방향 약 0.7 V, 역방향 OL을 확인합니다. 이 결과만으로 정격 제너 전압까지 검증되지는 않습니다.
  • 역방향 전압 검사: 정격 항복 전압(Vz)보다 높은 외부 DC 전원과 1 kΩ 직렬 저항으로 전류를 제한합니다. 저항을 제너 캐소드 쪽에, 애노드를 접지에 연결한 뒤 제너 양단의 DC 전압을 측정합니다. 5.1 V 제너라면 약 5.1 V를 예상합니다. 전원 전압, 저항 발열, 다이오드 전력 정격을 먼저 계산하고 전원을 끈 상태에서 배선하십시오.

4. 멀티미터로 LED 검사

LED는 순방향 전압 강하가 상대적으로 높아 멀티미터 다이오드 모드의 시험 전압이 충분해야 합니다.

  • 순방향: 빨간색을 애노드, 검은색을 캐소드에 대면 LED가 약하게 빛나고 적색은 약 1.8 V, 청색은 약 3.2 V가 표시될 수 있습니다.
  • 역방향: 프로브를 바꾸면 LED는 켜지지 않고 일반적으로 OL이 표시됩니다.
  • 참고: 다이오드 모드 시험 전압이 3 V 미만인 멀티미터는 청색·녹색·백색 LED를 켜지 못할 수 있습니다.

5. 브리지 정류기 검사

브리지 정류기에는 다이오드 네 개가 들어 있습니다. 각 접합을 개별 다이오드처럼 확인합니다.

  1. 단자 네 개를 찾습니다. ~ 표시의 AC 입력 두 개, + 출력, - 출력입니다.
  2. 다이오드 모드에서 내부 접합 네 개를 각각 검사합니다.
  3. AC 단자에서 + 단자로, - 단자에서 AC 단자로 이어지는 경로를 측정합니다.
  4. 각 접합은 순방향에서 약 0.5~0.8 V, 역방향에서 OL이 예상됩니다.
  5. +와 -를 직접 측정하면 한쪽 방향으로 다이오드 두 개를 직렬로 통과하므로 약 1.0~1.4 V, 반대 방향에서는 OL이 나올 수 있습니다. 단자 사이에 단락값이 나오면 분리 검사로 고장을 확인합니다.

AC 입력과 양극·음극 단자를 표시한 브리지 정류기

그림: AC, 양극, 음극 단자가 표시된 브리지 정류기.

다이오드 모드·저항 모드·도통 모드 비교

멀티미터 모드에 따라 알 수 있는 정보가 다릅니다.

모드주요 용도한계
다이오드 모드반도체 접합의 순방향 전압 확인표시값을 해석해야 함
저항 모드직접 단락 여부 확인시험 전압이 PN 접합을 충분히 순방향 바이어스하지 못할 수 있음
도통 모드배선의 빠른 단락 확인순방향 전압 강하를 확인할 수 없음

다이오드 모드를 우선 사용하는 이유

다이오드 모드는 계측기에 따라 약 2.0~3.0 V의 시험 전압을 제공해 PN 접합을 순방향으로 바이어스하고 전압 강하를 표시합니다. 단, 실제 출력 전압과 전류는 멀티미터 사양에 따라 다릅니다.

저항 모드가 충분하지 않은 이유

저항 모드의 시험 전압은 반도체 접합을 충분히 켜기에는 낮을 수 있습니다.

  • 측정 모습: 정상 부품에서도 순방향 저항이 높거나 불안정하고 역방향은 OL로 나올 수 있습니다.
  • 판정 한계: 멀티미터별 시험 전압이 달라 수치가 일관되지 않고 순방향 전압 강하를 나타내지도 않습니다. 저항 모드는 양방향이 거의 0 Ω인 직접 단락 의심을 확인할 때 주로 사용합니다.

도통 모드의 한계

도통 모드는 배선이 낮은 저항으로 이어지는지 빠르게 확인하는 기능입니다.

  • 측정 모습: 어떤 계측기는 다이오드 순방향에서 부저가 울리지만, 어떤 계측기는 전압 강하 때문에 임계값(원문 예시 약 30~50 Ω)을 만족하지 않아 울리지 않습니다.
  • 판정 한계: 순방향 전압 정보를 제공하지 않습니다. 양방향에서 계속 부저가 울린다면 단락을 의심할 수 있지만, 이 모드만으로 개방 또는 누설 고장을 신뢰성 있게 구분하기 어렵습니다.

회로에 실장된 상태와 분리한 상태의 검사

회로 내 검사로 확인할 수 있는 것

PCB에서 다이오드를 떼어내지 않고 검사하면 중대한 고장을 빠르게 선별할 수 있습니다. 다만 회로 내 판정은 주변 연결의 영향을 받는 예비 검사입니다.

회로 내 측정값이 달라지는 이유

주변 부품은 병렬 전류 경로를 만들어 정상 부품도 고장처럼 보이게 하거나 실제 고장을 숨길 수 있습니다.

  • 대체 전류 경로: 병렬 저항이 있으면 시험 전류가 두 경로로 나뉘어 순방향 값이 낮아지고 역방향에서도 OL이 표시되지 않을 수 있습니다.
  • 유도성 부하: 릴레이 코일이나 DC 모터 권선 양단의 플라이백 다이오드는 권선의 낮은 DC 저항 때문에 역방향에서 거의 단락된 것처럼 측정될 수 있습니다.

이런 현상은 새로 조립한 회로나 시제품을 점검할 때도 자주 발생합니다. 병렬 경로 때문에 정상 부품을 잘못 교체하지 않도록 주의합니다.

정확한 재검사를 위해 다이오드를 분리하는 방법

회로 내 측정값이 의심스럽다면 전원을 끄고 방전을 확인한 뒤 한쪽 단자를 분리합니다.

  1. 인두로 다이오드 한쪽 솔더 접합부를 가열합니다.
  2. 핀셋이나 흡납 도구로 단자를 PCB 패드에서 조심스럽게 들어 올립니다.
  3. 접합부가 식은 뒤 분리된 다이오드를 다시 측정합니다. 회로의 병렬 경로 영향이 줄어들지만 최종 판정에는 데이터시트와 측정 조건도 고려해야 합니다.

회로 내 측정과 한쪽 단자를 분리한 다이오드 측정 비교

그림: 한쪽 단자를 들어 올려 회로 내 측정값과 분리 측정값을 비교합니다.

고장 난 다이오드 구분하기

다음 측정 결과가 나오면 고장을 의심합니다.

  • 양방향 OL: 내부 접합 또는 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
  • 양방향 거의 0 V: 내부 접합 단락을 의심합니다.
  • 역방향 전압 강하 표시: 역방향 누설 또는 회로의 병렬 경로 가능성을 확인합니다.
  • 값이 불안정함: 칩 균열, 내부 본드 와이어 손상, 프로브 접촉 불량 등을 확인합니다.

대표적인 다이오드 고장 형태

과전류, 전압 서지, 열 스트레스, 노화는 개방·단락·누설 고장의 원인이 될 수 있습니다.

  1. 개방: PN 접합이나 내부 연결이 끊어져 양방향 전류를 차단합니다.
  2. 단락: 접합이 손상돼 낮은 저항의 도선처럼 양방향으로 전류가 흐릅니다.
  3. 누설: 접합이 완전히 단락되지는 않았지만 역방향 전류를 충분히 차단하지 못합니다.
멀티미터 증상가능한 원인점검 방법
양방향 OL접합 개방시험 전압·접촉을 확인한 뒤 다이오드 교체
양방향 거의 0 V접합 단락부품 교체 및 상류 회로의 과전류 원인 확인
역방향 전압 강하누설 또는 병렬 경로분리 측정 후 역방향 특성 확인
값이 불규칙하게 변함접촉·패키지·접합 문제프로브 접촉을 확인하고 반복되면 교체
회로 내·분리 측정값이 다름병렬 경로 간섭한쪽 단자를 분리해 재검사

다이오드 검사 FAQ

Q. 다이오드 고장은 어떻게 구분하나요?

양방향으로 전류가 흐르면 단락, 양방향 모두 차단되면 개방, 역방향에서 전류가 흐르면 누설을 의심합니다. 일반 실리콘 다이오드는 순방향 약 0.5~0.8 V, 역방향 OL을 기준으로 보되 데이터시트와 회로 조건을 함께 확인합니다.

Q. 회로에 실장된 상태로 검사할 수 있나요?

빠른 선별 검사는 가능합니다. 그러나 병렬 저항, 인덕터, 커패시터 때문에 값이 달라질 수 있습니다. 의심스럽다면 전원을 끄고 한쪽 단자를 분리해 재검사합니다.

Q. 멀티미터가 다이오드를 손상시킬 수 있나요?

일반적인 디지털 멀티미터의 다이오드 모드는 낮은 전압과 제한된 시험 전류를 사용하므로 표준 다이오드 검사에는 보통 적합합니다. 다만 계측기 출력과 민감한 부품의 정격은 각각 확인해야 하며, 전원이 들어온 회로에 연결해서는 안 됩니다.

Q. 매번 값이 다르게 나오는 이유는 무엇인가요?

프로브 접촉 불량, 산화된 단자, 느슨한 시험 리드, 회로에 남아 있는 커패시터 전하가 원인일 수 있습니다. 전원을 끄고 방전을 확인한 후 접점을 정리해 다시 측정합니다.

Q. 다이오드가 간헐적으로 고장 날 수도 있나요?

열팽창, 기계적 스트레스, 반도체 칩의 미세 균열 때문에 온도가 달라질 때 고장이 나타날 수 있습니다. 의심된다면 운전을 멈추고 전원을 차단·방전한 뒤 온도 조건을 고려해 재검사합니다.

Q. 다이오드 모드와 도통 모드는 어떻게 다른가요?

다이오드 모드는 PN 접합의 순방향 전압 강하를 V 단위로 표시합니다. 도통 모드는 저저항 경로를 부저로 알려 주지만 반도체의 전압 특성을 판정하기에는 부족합니다.

결론

다이오드를 검사할 때는 전원을 차단하고 멀티미터의 다이오드 모드로 양방향을 측정한 뒤 값을 비교합니다. 실리콘 다이오드는 보통 순방향 0.5~0.8 V, 역방향 OL을 보입니다. 양방향 OL이나 0 V에 가까운 값이 나오면 개방 또는 단락을 의심하고, 회로 내 측정이 애매하면 한쪽 단자를 분리해 확인합니다.

쇼트키 다이오드는 순방향 전압이 낮고, 제너 다이오드의 항복 전압은 적절한 전류 제한을 둔 외부 역방향 시험 회로로 검증해야 합니다.

JLCPCB PCB 제조 및 조립 서비스 안내
JLCPCB PCB 제조·조립
지금 견적 받기
  • 조립 전후에 다이오드 극성과 측정값을 확인하면 회로 점검에 도움이 됩니다.
  • 부품 데이터시트와 공급 가능 여부를 확인한 뒤 PCB 제조·조립 옵션을 검토하십시오.

지속적인 성장