다이오드 회로 기호 읽는 법: 애노드·캐소드와 종류별 표시
1 분
- 다이오드 기호 빠른 비교
- 애노드와 캐소드는 어느 쪽인가요?
- 대표적인 기호별 의미
- 회로에서 기호를 읽는 실제 예
- 회로도에서 다이오드 기호 확인 순서
- 저항·커패시터·트랜지스터 기호와 구별
- 회로도에서 PCB로 옮길 때 생기는 오류
- 자주 묻는 질문
- 결론
회로도에서 다이오드 기호를 읽을 때 가장 먼저 볼 부분은 캐소드 쪽의 선입니다. 기호의 방향을 실제 부품의 띠 표시와 연결하면 극성 오류를 줄일 수 있습니다. 이 글에서는 일반 다이오드, 제너, 쇼트키, LED, 포토다이오드의 기호와 회로 적용 예시를 살펴봅니다.
다이오드 기호 빠른 비교

| 소자 | 회로 기호의 단서 | 주요 용도 |
|---|---|---|
| 일반 PN 다이오드 | 캐소드 쪽에 곧은 선 | 정류, 역극성 보호 |
| 제너 다이오드 | 캐소드 선 양끝이 꺾인 형태 | 기준 전압, 전압 제한 |
| 쇼트키 다이오드 | 캐소드 선에 특유의 굽은 표시 | 낮은 순방향 전압 강하가 필요한 회로 |
| LED | 기호 밖으로 향하는 두 화살표 | 발광 표시 |
| 포토다이오드 | 기호 안으로 향하는 두 화살표 | 빛 감지 |
| 바랙터 다이오드 | 커패시터 판을 결합한 표시 | 전압 제어 가변 용량 |
기호의 세부 형태는 도면 규격이나 EDA 라이브러리에 따라 다를 수 있습니다. 유형은 부품명, 참조기호 및 데이터시트와 함께 확인하세요. SCR·DIAC·TRIAC은 일반적인 2단자 다이오드와 동작·핀 수가 달라 같은 표에 대체품처럼 넣지 않는 것이 좋습니다.
애노드와 캐소드는 어느 쪽인가요?
일반 다이오드 기호에서 선이 있는 쪽이 캐소드(K), 반대편이 애노드(A)입니다. 실제 2단자 다이오드의 띠도 보통 캐소드 쪽에 있습니다. 원문의 ‘삼각형 쪽이 항상 +극’이라는 설명은 오해를 부를 수 있습니다. 애노드와 캐소드는 단자 이름이지 언제나 고정된 전압 극성이 아닙니다.

순방향과 역방향 바이어스
일반 PN 다이오드는 애노드 전위가 캐소드보다 충분히 높을 때 순방향 전류가 흐릅니다. 반대로 캐소드 전위가 더 높으면 정상적인 역전압 범위에서 전류가 매우 작습니다. 실제 다이오드는 이상적인 스위치가 아니므로 순방향 전압 강하, 역누설, 최대 역전압을 고려해야 합니다. 제너·TVS처럼 역방향 동작을 이용하는 소자는 데이터시트의 동작 조건을 따릅니다.

대표적인 기호별 의미
일반 정류 다이오드
곧은 캐소드 선이 있는 기본 기호입니다. 브리지 정류기나 전원 입력 보호 회로에서 자주 보입니다. 정격 전류와 최대 역전압은 부품 번호별로 확인해야 합니다.
제너 다이오드
꺾인 캐소드 선으로 구분합니다. 지정된 범위의 역방향 항복 특성을 활용하지만, 직렬 저항이나 전류 제한 없이 전원에 직접 연결하면 안 됩니다.
쇼트키 다이오드
변형된 캐소드 선을 사용합니다. 순방향 전압 강하와 스위칭 특성이 일반 실리콘 다이오드와 다르며, 부품에 따라 역누설과 역전압 정격도 다릅니다.
LED와 포토다이오드
LED는 기호 밖으로 향하는 빛 화살표, 포토다이오드는 기호 안으로 향하는 화살표가 단서입니다. LED에는 적절한 전류 제한이 필요합니다.
바랙터·터널 다이오드와 관련 스위칭 소자
바랙터는 역바이어스에 따른 접합 용량 변화를 이용합니다. 터널 다이오드는 특수한 고주파 응용에 사용됩니다. SCR은 게이트를 갖는 단방향 사이리스터, DIAC은 양방향 트리거 소자, TRIAC은 게이트로 제어되는 양방향 스위치입니다. 도면 기호가 비슷해 보여도 핀 배열과 동작은 다릅니다.
회로에서 기호를 읽는 실제 예

- LED 표시 회로: LED 방향과 전류 제한 저항을 함께 확인합니다.
- 브리지 정류기: 네 개의 다이오드 방향을 확인해 AC 입력과 DC 출력 노드를 구분합니다.
- 직렬 역극성 보호: 정상 입력에서 전류가 흐르도록 기호 방향을 배치하고 전압 강하를 계산합니다.
- 플라이백 다이오드: 릴레이 코일이나 모터 단자에 정상 동작 중 역바이어스가 되도록 연결해 스위치 오프 시 유도성 과도 전압을 제한합니다.
회로도에서 다이오드 기호 확인 순서

- 캐소드 선을 찾고 애노드·캐소드 방향을 표시합니다.
- D, ZD, LED 등 참조기호와 실제 부품 번호를 확인합니다.
- 전원·GND 및 주변 부품과의 연결을 추적합니다.
- 정상 작동과 과도 상태에서 순방향·역방향 조건을 각각 확인합니다.
- 데이터시트의 핀 번호를 풋프린트 패드에 정확히 매핑합니다.
저항·커패시터·트랜지스터 기호와 구별

저항은 보통 지그재그 또는 직사각형, 커패시터는 두 전극판, 트랜지스터는 세 단자의 연결로 표시됩니다. 단, 극성 커패시터와 트랜지스터 기호도 방향 정보가 있으므로 ‘다이오드만 극성이 있다’고 생각해서는 안 됩니다.
회로도에서 PCB로 옮길 때 생기는 오류
가장 흔한 문제는 심벌의 A·K와 풋프린트의 패드 번호를 반대로 매핑하는 것입니다. ‘핀 1은 무조건 애노드’ 같은 규칙을 만들지 마세요. 핀 번호와 극성 표시는 제조사 데이터시트 및 사용한 CAD 라이브러리에서 확인해야 합니다. 실크스크린 띠, 조립 도면, BOM의 부품 번호를 일치시키고 첫 실장품에서 방향을 검사하세요.

자주 묻는 질문
다이오드 기호의 선은 무엇을 뜻하나요?
일반적으로 캐소드 단자를 나타냅니다. 실제 2단자 부품의 띠 표시와 대응하는 경우가 많습니다.
다이오드는 항상 한 방향으로만 전류가 흐르나요?
일반 PN 다이오드는 정상 작동 범위에서 순방향 전류가 주로 흐르지만 역누설이 0은 아닙니다. 제너·TVS 등은 지정된 역방향 영역을 활용합니다.
실물의 띠만 보면 충분한가요?
아닙니다. 패키지·제조사별 표시 방법, 다핀 구성, 회로도와 BOM을 함께 확인해야 합니다.
결론
다이오드 기호를 정확히 읽는 첫 단계는 캐소드 선을 찾는 것입니다. 이후 부품 종류와 회로 연결, 데이터시트의 핀 배열을 확인해 PCB 풋프린트와 실물의 방향까지 일관되게 연결하세요.
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......