다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
2 분
- 다이오드 전압 강하란?
- 다이오드 종류별 순방향 전압 비교
- 다이오드 전압 강하에서 흔히 하는 실수
- 다이오드에 전압 강하가 생기는 이유
- 다이오드 전압 강하에 영향을 주는 요인
- 다이오드 전압 강하 계산 방법
- 멀티미터로 다이오드 전압 강하 측정하기
- 회로 설계에서 다이오드 전압 강하가 중요한 이유
- 다이오드 전압 강하 FAQ
- 마무리
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다.
이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다.
다이오드 전압 강하란?
다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다.
순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다.
이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니다. PCB를 설계할 때는 다이오드 회로 기호와 방향을 확인해 순방향으로 연결했는지 점검해야 합니다.

그림: 배터리와 저항에 연결된 순방향 바이어스 다이오드. 다이오드에 0.7V가 걸리고 나머지 전압이 부하 저항에 걸립니다.
다이오드 종류별 순방향 전압 비교
순방향 전압은 반도체 재료에 따라 다르며, LED에서는 발광 색상에 따라서도 달라집니다. 아래 값은 대략적인 참고 범위입니다. 실제 설계에는 해당 부품의 데이터시트를 확인하세요.
| 다이오드 종류 | 일반적인 순방향 전압 |
|---|---|
| 게르마늄 | 0.25 - 0.3V |
| 쇼트키 | 0.15 - 0.45V |
| 실리콘 PN | 0.6 - 0.8V |
| 전력 정류용 | 0.8 - 1.2V |
| 빨간색 LED | 1.8 - 2.2V |
| 초록색 LED | 2.0 - 3.2V |
| 파란색 LED | 2.8 - 3.8V |
| 흰색 LED | 3.0 - 3.6V |
다이오드 전압 강하에서 흔히 하는 실수
- 모든 다이오드의 전압 강하를 0.7V로 가정하기
- 온도의 영향을 무시하기
- LED의 순방향 전압을 고정값으로 취급하기
- 데이터시트의 조건별 값 대신 대표값만으로 설계하기
1. 실리콘 다이오드의 전압 강하
대부분의 실리콘 다이오드는 약 0.6–0.8V에서 동작합니다. 간단한 계산에서는 흔히 0.7V로 근사하지만, 전력 정류용 다이오드는 정격 전류에서 전압 강하가 더 클 수 있습니다.
- 1N4148(신호용): 약 0.7V
- 1N4007(정류용): 1A에서 최대 약 1.1V
2. 쇼트키 다이오드의 전압 강하
쇼트키 다이오드는 PN 접합 대신 금속-반도체 접합을 사용합니다. 순방향 전압이 낮고 스위칭이 빠르지만, 역방향 누설 전류가 더 크다는 점을 함께 고려해야 합니다.
부품 예: 1N5817, 1N5819, SS14. JLCPCB 부품 페이지에서도 검색할 수 있습니다. 일반적인 순방향 전압 범위는 0.15-0.45V입니다.
3. 게르마늄 다이오드의 전압 강하
게르마늄 다이오드의 전압 강하는 약 0.3V입니다. 신호 검파나 초기 광석 라디오 회로 등에 쓰이며, 1N34A가 한 예입니다.
4. LED의 전압 강하
LED는 일반적인 실리콘 다이오드보다 순방향 전압이 높고, 발광 색상에 따라 값이 달라집니다. 위 표의 대표값을 보면 빨간색 LED는 약 2V, 흰색 LED는 약 3.3V입니다.
5. 제너 다이오드의 전압 강하
제너 다이오드는 순방향에서 일반적인 실리콘 다이오드처럼 약 0.7V의 전압 강하를 보입니다. 주요 용도는 역방향 항복 전압(Vz)을 이용하는 것입니다. 순방향 Vf와 역방향 정격 Vz를 혼동하지 마세요. BJT와 MOSFET을 비교할 때와 마찬가지로, 요구 전력과 스위칭 조건에 맞는 동작 방식을 선택해야 합니다.
6. 고속 회복 다이오드의 전압 강하
고속 회복 다이오드는 순방향 전압이 일반 실리콘 다이오드와 비슷하지만 빠른 스위칭에 맞춰 설계됩니다. 스위칭 전원 공급 장치와 고주파 정류 회로에 흔히 사용됩니다.

그림: 게르마늄, 쇼트키, 실리콘, 정류용 다이오드와 LED의 순방향 전압 비교.
다이오드에 전압 강하가 생기는 이유
PN 접합의 전위 장벽
P형과 N형 실리콘이 만나는 곳에서는 전하가 확산하며 공핍 영역과 내부 전기장이 생깁니다. 이 전기장은 전류 흐름을 방해하는 전위 장벽을 형성합니다. 순방향 전압을 인가하면 이 장벽이 낮아지면서 전류가 흐릅니다.
실리콘 다이오드를 0.7V로 근사하는 이유
0.7V는 일반적인 조건에서 실리콘 접합의 순방향 전압을 나타내는 설계상 근사값입니다. 고정된 상수가 아니며, 실제 Vf는 전류와 온도에 따라 변합니다.
순방향 전압(Vf)이 일정하지 않은 이유
다이오드의 전류-전압(I-V) 특성은 갑자기 켜지는 스위치가 아니라 지수 곡선에 가깝습니다. 0.7V 아래에서도 작은 전류가 흐르며, 명확한 단일 켜짐 전압은 없습니다. 전류가 달라지면 Vf도 달라집니다.
다이오드 전압 강하에 영향을 주는 요인
1. 순방향 전류
순방향 전류가 증가하면 Vf도 높아집니다. 변화가 점진적이더라도 무시할 수는 없습니다. 같은 다이오드라도 5A에서의 전압 강하는 5mA에서보다 큽니다.
![]()
그림: 전류가 증가할수록 순방향 전압도 높아지는 실리콘 다이오드의 I-V 곡선.
2. 온도
실리콘 다이오드의 Vf는 온도가 높아질 때 대략 -2mV/°C씩 낮아집니다. 다이오드가 뜨거워지면 전압 강하가 감소하고, 전류가 더 흘러 추가 발열로 이어질 수 있습니다. 대전류 회로에서 전류를 적절히 제한하지 않으면 열폭주에 기여할 수 있습니다.
리플로우 솔더링 과정에서도 적절한 온도 프로파일을 적용해 민감한 PN 접합을 과도한 열로부터 보호해야 합니다.
3. 반도체 재료
- 실리콘: 약 0.7V
- 게르마늄: 약 0.3V
- 쇼트키: 0.15–0.45V
4. 소자 구조
- 신호용 다이오드: 작은 접합부, 비교적 낮은 전류
- 전력 정류용 다이오드: 큰 접합부, 높은 동작 전류
- 대전류 소자: 최대 부하에서 Vf 증가
전력 정류용 다이오드는 동작 전류와 소자 구조의 영향으로 정격 전류에서 순방향 전압이 더 높게 나타나는 경우가 많습니다.
다이오드 전압 강하 계산 방법
방법 1: 간단한 근사 계산
빠르게 계산할 때는 종류별 전압 강하를 고정값으로 가정해 공급 전압에서 뺍니다.
| 종류 | 근사값 |
|---|---|
| 실리콘 | 0.7V |
| 쇼트키 | 0.3V |
| 게르마늄 | 0.3V |
| LED | 데이터시트 값 |
예: 5V 전원이 실리콘 다이오드를 거치면 부하에는 5V - 0.7V = 4.3V가 남습니다.
방법 2: 쇼클리 다이오드 방정식
전압과 전류의 관계를 더 자세히 다룰 때는 쇼클리 다이오드 방정식을 사용합니다.

- Is: 역방향 포화 전류
- n: 이상 계수. 실제 다이오드에서는 1~2
- VT: 열전압. 25°C에서 약 25.85mV
- VD: 다이오드 양단 전압
이 식은 전압에 따라 전류가 지수적으로 증가함을 보여 줍니다. 대부분의 회로 설계에는 근사값이나 데이터시트의 특성 곡선으로 충분합니다.
방법 3: 데이터시트의 특성 곡선 확인
사용할 부품의 조건에 맞는 값은 데이터시트에서 확인하는 것이 가장 정확합니다.
- 다이오드 모델을 확인합니다.
- 해당 데이터시트를 찾습니다.
- Vf-If 그래프를 찾습니다.
- 동작 전류에서 Vf를 읽습니다.
- 온도 조건을 반영합니다.

그림: 동작 전류에 해당하는 Vf를 읽는 데이터시트 그래프.
사례: 1N4007과 1N5819의 데이터시트 값
대표 근사값 대신 실제 부품의 조건별 값을 보면 차이가 분명해집니다.
- 1N4007: If = 1A에서 Vf = 1.1V
- 1N5819: If = 1A에서 Vf ≈ 0.45V
1N4007 데이터시트에는 1A에서 약 1.1V의 순방향 전압이 흔히 제시됩니다. 같은 전류라도 쇼트키 다이오드인 1N5819는 전압 강하가 훨씬 낮습니다.
멀티미터로 다이오드 전압 강하 측정하기
주의
측정 전에 회로의 전원을 끄고 커패시터를 방전하세요. 회로에 장착된 상태에서 정확한 값을 읽으려면 다이오드의 한쪽 단자를 분리하세요.
- 전원을 끕니다.
- 커패시터를 방전합니다.
- 멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정합니다.
- 빨간색 프로브를 애노드에 연결합니다.
- 검은색 프로브를 캐소드에 연결합니다.
- 표시된 Vf를 읽습니다.
- 프로브를 반대로 연결해 OL(개방) 표시를 확인합니다.
다이오드 테스트 모드에서는 멀티미터에 따라 보통 마이크로암페어에서 밀리암페어 범위의 작은 시험 전류가 흐릅니다. 따라서 측정값이 명목상 0.7V보다 낮을 수 있습니다. 정상 다이오드는 한 방향에서 순방향 전압을, 반대 방향에서 OL을 표시합니다. 양방향에서 같은 낮은 값이 나오면 단락을 의심해야 합니다.
| 다이오드 종류 | 일반적인 측정값 |
|---|---|
| 실리콘 | 0.5–0.8V |
| 쇼트키 | 0.15–0.45V |
| 게르마늄 | 0.2–0.4V |
| LED | 1.5–3.5V |

그림: 프로브를 순방향으로 연결해 실리콘 다이오드를 측정하는 디지털 멀티미터.
회로 설계에서 다이오드 전압 강하가 중요한 이유
다이오드의 전력 손실
도통 중인 다이오드에서는 전력이 열로 소모됩니다.
P = Vf * If
| 전류 | 0.7V 다이오드의 손실 |
|---|---|
| 100mA | 70mW |
| 1A | 0.7W |
| 5A | 3.5W |
전류가 높다면 방열판이나 Vf가 더 낮은 소자를 고려해야 합니다.
정류 회로의 효율
- 반파 정류: 다이오드 한 개의 전압 강하
- 전파 정류(센터 탭): 전류 경로에서 한 개의 전압 강하
- 브리지 정류: 도통 경로에서 두 개의 전압 강하
브리지 정류 회로에서는 전류가 통과하는 다이오드 두 개의 전압 강하가 더해집니다. 저전압 전원에서는 이 손실이 효율에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

그림: 전류가 도통 중인 두 다이오드를 통과하며 순방향 전압 손실이 생기는 브리지 정류 회로.
역극성 보호 회로의 전압 강하
보호 경로의 전압 강하를 줄이면 버려지는 전압과 열도 줄일 수 있습니다.
| 방식 | 전압 손실 |
|---|---|
| 실리콘 다이오드 | 높음 |
| 쇼트키 다이오드 | 더 낮음 |
| 이상적인 다이오드 방식의 MOSFET | 매우 낮음 |
참고
JLCPCB 부품 라이브러리에서 조립 가능한 저 Vf 쇼트키 다이오드를 확인하면 보호 회로의 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.
저전압 전자기기에서의 영향
공급 전압이 낮을수록 다이오드 전압 강하가 중요해집니다.
- 3.3V 시스템
- 배터리 구동 장치
- IoT 노드
- USB 전원 회로
3.3V 전원에서 실리콘 다이오드에 0.7V가 걸리면 공급 전압의 5분의 1 이상을 잃습니다. 쇼트키 다이오드나 이상적인 다이오드 방식의 MOSFET을 사용하면 손실을 줄일 수 있습니다. PCB 및 PCBA 설계 초기부터 이를 검토하면 전압 강하와 부품 배치 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.
다이오드 전압 강하 FAQ
다이오드의 전압 강하는 무엇인가요?
전류가 애노드에서 캐소드로 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 실리콘 PN 다이오드는 보통 0.6–0.8V, 쇼트키 다이오드는 0.15–0.45V 범위입니다.
실리콘 다이오드의 전압 강하를 왜 약 0.7V라고 하나요?
0.7V는 PN 접합의 전위 장벽을 고려한 일반적인 설계 근사값입니다. 실제 값은 동작 전류와 온도에 따라 달라집니다.
쇼트키 다이오드의 전압 강하는 얼마인가요?
일반적으로 0.15–0.45V입니다. 금속-반도체 접합을 사용해 전압 강하가 낮고 스위칭이 빠릅니다.
LED의 전압 강하는 얼마인가요?
발광 색상에 따라 다릅니다. 빨간색은 약 1.8–2.2V이고, 초록색·파란색·흰색 LED는 종류에 따라 약 3.0–3.8V까지 필요할 수 있습니다.
다이오드 전압 강하는 어떻게 계산하나요?
빠른 계산에서는 실리콘 0.7V, 쇼트키 0.3V와 같은 근사값을 사용합니다. 정밀한 설계에는 데이터시트의 순방향 전류-전압 곡선이나 쇼클리 다이오드 방정식을 참고합니다.
전류가 증가하면 다이오드 전압 강하도 증가하나요?
예. 전류가 증가하면 Vf도 점진적으로 높아집니다. 관계는 선형이 아니므로 실제 동작 전류에서의 값을 확인해야 합니다.
온도가 순방향 전압에 영향을 주나요?
예. 실리콘 다이오드에는 대략 -2mV/°C의 음의 온도 계수가 있습니다. 접합 온도가 올라가면 순방향 전압은 낮아집니다.
멀티미터로 다이오드 전압 강하를 어떻게 측정하나요?
전원을 끄고 커패시터를 방전한 뒤 멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정합니다. 빨간색 프로브를 애노드에, 검은색 프로브를 캐소드에 대고 값을 읽습니다. 반대로 연결했을 때는 OL 표시를 확인합니다.
브리지 정류 회로의 전압 강하는 얼마인가요?
전류 경로에서 다이오드 두 개가 직렬로 도통하므로 두 전압 강하가 더해집니다. 일반적인 실리콘 다이오드를 0.7V로 근사하면 총 손실은 약 1.4V입니다.
마무리
다이오드 전압 강하는 도통 중 다이오드에 걸리는 순방향 전압입니다. 실리콘은 약 0.7V, 쇼트키는 그보다 낮고 LED는 더 높습니다. 전류·온도·소자 구조에 따라 값이 달라지므로 설계에는 데이터시트의 조건별 특성 곡선을 확인해야 합니다. 멀티미터의 다이오드 테스트 모드는 부품 점검과 선택에 유용합니다.
지속적인 성장
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......
멀티미터로 다이오드 검사하는 방법: 순방향 전압과 불량 판별
핵심 요약: 멀티미터로 다이오드를 검사하는 방법 멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정합니다. 빨간색 프로브를 애노드에, 검은색 프로브를 캐소드에 댑니다. 정상적인 실리콘 다이오드는 순방향에서 보통 0.5~0.8 V, 역방향에서 OL을 표시합니다. OL은 계측기의 측정 범위를 벗어나거나 전류 경로가 열려 있음을 뜻합니다. 양방향 모두 OL이면 개방 고장, 양방향 모두 0 V에 가까우면 단락 고장을 의심합니다. 회로에 연결된 상태에서는 주변 부품의 영향도 확인해야 합니다. 전원장치가 고장 났거나 회로가 작동하지 않거나 PCB에 전원이 들어오지 않을 때, 다이오드 검사는 빠르게 시도할 수 있는 진단 방법입니다. 디지털 멀티미터로 다이오드가 정상인지, 단락됐는지, 내부가 끊어졌는지 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 다이오드 테스트 모드 설정, 순방향·역방향 측정값 해석, 회로 내외부 검사 차이와 정류·쇼트키·제너·LED·브리지 정류기 검사 방법을 설명합니다. 다이오드 극성: 애노드와 캐소드 구분하기......
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......