차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
1 분
- IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요?
- 1P·2P·3P·4P·1P+N·3P+N 차이
- 접점 사이 점선은 전기적 연결인가요?
- MCB·열동·전자기·누전 보호는 별도로 확인
- 단선도에서 차단기를 읽는 6단계
- 자주 묻는 질문
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요.
이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다.
바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서
IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요?
접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다.
인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 모든 도면을 판정하지 마세요. 기기 태그와 기능 설명을 대조하고, 정확한 기호를 작성할 때는 프로젝트가 채택한 표준·CAD 라이브러리를 따르는 것이 좋습니다.
ANSI 장치 번호 52는 무엇인가요?
보호 계전·단선도에서 52는 AC 차단기의 기능 번호로 사용됩니다. 정격 전류 52 A나 극수를 의미하지 않습니다. GE Vernova의 ANSI 장치 번호 표에서도 52를 AC circuit breaker로 구분합니다. 기호 모양에 관한 규격과 장치 기능 번호 체계는 서로 구분해서 읽으세요.
1P·2P·3P·4P·1P+N·3P+N 차이
| 표기 | 읽는 출발점 | 추가 확인 |
|---|---|---|
| 1P | 1개의 극 | 보호·개폐 기능과 정격 |
| 2P | 2개의 극 | 두 극의 보호 구성과 공통 트립 |
| 3P | 3개의 극 | 상별 보호·연동·정격 |
| 4P | 4개의 극 | 중성극을 포함한 실제 보호 극수와 설정 |
| 1P+N | 상극과 중성극의 구성 표시 | 흔한 제품은 상극 보호+중성선 개폐. 실제 제품 자료 확인 |
| 3P+N | 3상 극과 중성극의 구성 표시 | 상극 보호·중성극 개폐/보호와 동작 조건 확인 |
극수와 보호 극수는 항상 같지 않습니다. Schneider Electric의 극수·보호 극수 설명은 4P3d와 4P4d를 구분합니다. 따라서 4P라고 해서 중성극에도 같은 과전류 보호가 있다고 단정할 수는 없습니다. N 표시가 있는 극의 정확한 역할은 제품 회로도와 사양으로 확인하세요.

접점 사이 점선은 전기적 연결인가요?
범례에 따라 접점 사이의 점선은 기계적 연동을 표시하는 경우가 많습니다. 접점들이 같은 기구에 의해 작동한다는 뜻이지 전선으로 서로 병렬 연결됐다는 뜻은 아닙니다. 전기적 접속선과 기계적 연결선을 구분해야 합니다.
또한 그림의 연동선만으로 공통 트립의 세부 성능이나 모든 접점이 정확히 같은 순간에 움직인다고 확정하지 마세요. 중성극의 투입·개방 순서 등은 제품 설계에 따라 다릅니다. 단선도는 여러 상을 하나의 선으로 표현할 수 있으므로 사선 수만 세기보다 극수 태그·주석과 기기 목록을 확인하세요.
MCB·열동·전자기·누전 보호는 별도로 확인
MCB는 소형 차단기를 뜻하며, 흔한 열동·전자기형 제품에서는 지속 과전류와 큰 고장 전류에 대응하는 특성이 함께 사용됩니다. 하지만 모든 차단기가 같은 내부 구조나 트립 곡선을 가진 것은 아닙니다. 도면에서 기능이 단순화되거나 보호 계전 장치가 별도로 표시될 수도 있습니다.
누전 보호, 단로 기능, 인출형 구조 역시 일반 차단기라는 사실만으로 확정되지 않습니다. 관련 기능 표시와 제품의 명시된 사양을 확인하세요. 단로기·일반 스위치·퓨즈와 차단기의 역할도 범례와 기기 설명을 기준으로 구분합니다.
정격 전류, 차단 용량, AC/DC 사용, 트립 곡선과 적용 전압은 기호의 생김새로 알 수 없습니다. 같은 기호라도 제품 사양은 다를 수 있습니다.
단선도에서 차단기를 읽는 6단계
- 도면이 채택한 규격·기호 범례와 표시 상태 기준을 확인합니다.
- CB·QF·52 등 태그를 기기 목록의 실제 모델과 연결합니다.
- 개폐 극수와 보호 극수, N의 기능을 구분합니다.
- 기계적 연동선과 전기적 배선을 구분합니다.
- 과전류·누전·단로·인출 등 표시된 기능을 제품 자료와 대조합니다.
- 정격·차단 용량과 프로젝트의 요구 조건을 기기 사양표에서 확인합니다.
도면에서 열린 접점으로 그려졌다는 사실이 현장 기기의 현재 상태를 보여 주는 것은 아닙니다. 기호의 기본 표시 상태와 실제 상태 정보는 구분해 읽어야 합니다.
자주 묻는 질문
2P와 1P+N은 둘 다 두 선을 끊으니 같은가요?
개폐 경로 수가 비슷해도 과전류 보호가 있는 극과 중성극의 기능이 다를 수 있습니다. 실제 제품 사양을 비교해야 합니다.
차단기 접점의 점선은 전선을 뜻하나요?
보통 기계적 연동을 나타내는 경우가 많습니다. 도면 범례를 확인하고 전기적 연결선과 구분하세요.
52가 적혀 있으면 52 A 차단기인가요?
보호 계전 도면에서 52는 AC 차단기의 장치 기능 번호일 수 있습니다. 정격 전류는 별도 기기 사양을 확인합니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......