MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
1 분
- MOSFET 기호를 읽는 4단계
- NMOS와 PMOS 기호의 차이
- 3단자와 4단자 기호가 다른 이유
- 화살표 방향만 외워도 될까?
- 증강형과 공핍형은 어떻게 구분하나?
- 바디 다이오드를 회로에서 확인하는 방법
- PCB 설계 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다.
MOSFET 기호를 읽는 4단계
- 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다.
- 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다.
- N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요.
- 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다.
NMOS와 PMOS 기호의 차이
| 항목 | N채널 MOSFET(NMOS) | P채널 MOSFET(PMOS) |
|---|---|---|
| 일반적인 턴온 게이트 전압 | 소스 대비 양(+)의 VGS | 소스 대비 음(−)의 VGS |
| 3단자 전력 MOSFET 바디 다이오드 | 소스가 애노드, 드레인이 캐소드 | 드레인이 애노드, 소스가 캐소드 |
| 대표적 회로 예 | 로우사이드 스위치 | 하이사이드 스위치 |
표는 일반적인 증강형(enhancement-mode) 개별 전력 MOSFET을 기준으로 합니다. 실제 턴온 조건은 데이터시트의 게이트 구동 조건과 RDS(on) 측정 조건을 확인해야 합니다. VGS(th)는 완전히 낮은 온저항으로 켜지는 전압을 뜻하지 않습니다.
3단자와 4단자 기호가 다른 이유
MOSFET의 바디는 네 번째 전기적 단자입니다. 많은 개별(discrete) MOSFET에서는 바디가 내부에서 소스에 연결돼 G·D·S 세 단자만 외부로 나옵니다. 집적회로의 트랜지스터 기호에서는 바디를 별도로 표시하기도 합니다. 따라서 기호에 B가 보이지 않는다고 바디 효과나 바디 다이오드가 없다고 해석하면 안 됩니다.

화살표 방향만 외워도 될까?
도식 규약에 따라 화살표가 바디 접속선에 붙거나 소스 쪽에 붙습니다. 그래서 “화살표가 안쪽이면 무조건 NMOS”처럼 방향만 외우면 다른 스타일의 기호에서 틀릴 수 있습니다. 가장 안전한 순서는 부품 번호 확인 → 기호의 G/D/S/B 표기 확인 → 데이터시트 핀맵 확인입니다. 전원 회로에서는 바디 다이오드의 실제 방향까지 함께 검토하세요.
증강형과 공핍형은 어떻게 구분하나?
증강형은 VGS = 0에서 일반적으로 꺼져 있고, 공핍형은 같은 조건에서 채널이 형성돼 켜져 있습니다. 일부 기호 체계는 끊어진 채널 선과 연속 채널 선으로 이를 구분합니다. 하지만 단순화된 기호에서는 선 모양이 생략되기도 하므로, 동작 모드는 부품 번호와 데이터시트에 표시된 “enhancement/depletion”을 기준으로 확정하세요.
바디 다이오드를 회로에서 확인하는 방법
N채널 전력 MOSFET의 기생 바디 다이오드는 일반적으로 소스에서 드레인 쪽으로 순방향 전류가 흐를 수 있는 방향으로 놓입니다. 역극성 보호, 모터 구동, 동기 정류 회로에서는 MOSFET을 꺼도 이 경로로 전류가 흐를 수 있으므로 회로 연결과 게이트 제어를 함께 확인해야 합니다.

PCB 설계 전 체크리스트
- EDA 기호의 핀 번호가 데이터시트 패키지 핀 번호와 일치하는가?
- 로우사이드·하이사이드 배치에서 바디 다이오드 방향이 의도한 전류 경로와 맞는가?
- 게이트 드라이버가 필요한 VGS를 제공하는가? 최대 게이트 정격을 넘지 않는가?
- 선택한 MOSFET의 온저항, 손실, 방열 패드와 PCB 구리 면적을 검토했는가?
부품과 풋프린트를 확정했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·조립 조건 확인하기로 제작 가능 여부를 검토할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
MOSFET 기호에서 게이트와 채널이 떨어진 이유는?
게이트가 채널과 절연된 구조임을 나타내는 그림입니다. 다만 기호는 개념도이므로 간격이 실제 산화막 두께를 나타내지는 않습니다.
드레인과 소스는 서로 바꿔 연결해도 되나요?
개별 전력 MOSFET은 바디 다이오드와 내부 구조, 정격 때문에 임의로 바꿔 쓸 수 없습니다. 데이터시트와 회로 요구를 기준으로 연결하세요.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......