스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
1 분
- 스위치 종류와 회로 기호
- 스위치 기호란?
- 스위치 기호의 핵심: 열림과 닫힘
- 실제 회로에서 보는 스위치 기호
- 회로도에서 스위치 기호 읽는 순서
- 스위치 기호를 읽을 때 흔한 실수
- 회로도에서 PCB로: 스위치 기호를 설계에 적용하기
- 스위치 기호 FAQ
- 마무리
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다.
회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다.
이 글에서 다루는 내용
- 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것
- 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이
- 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC)
- 4. 스위치 기호 읽는 순서
- 5. 실제 회로 예시
- 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기

그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계.
스위치 종류와 회로 기호
회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다.

- SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식
- SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식
- DPDT(Double Pole Double Throw): 두 회로를 동시에 전환하는 방식
- 푸시버튼(NO/NC): 누르는 동안만 상태가 바뀌는 입력 스위치
- 토글 스위치: 레버로 전환한 상태를 유지하는 스위치
- 로터리 스위치: 여러 위치에서 모드나 채널을 선택하는 스위치
- 릴레이 스위치: 전기 신호로 접점을 작동시키는 전기기계식 스위치
| 스위치 종류 | 회로도 기호의 형태 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| SPST | 단일 접점을 여닫는 두 단자와 레버 | 기본 ON/OFF 제어 |
| SPDT | 공통 단자 하나가 두 출력 중 하나에 연결 | 두 회로 경로 중 선택 |
| DPDT | 점선으로 연결된 SPDT 기호 두 개 | 두 회로 동시 전환 |
| 푸시버튼 | 단자 위 또는 사이에 그려진 T자형 누름 표시 | 순간 입력(NO 또는 NC) |
| 토글 | 회로를 여닫는 레버. SPST/SPDT와 비슷할 수 있음 | 전환 상태 유지 |
| 로터리 | 여러 단자 중 하나를 가리키는 중앙 가동 접점 | 여러 모드·채널 선택 |
| 릴레이 | 코일과 연동된 스위치 접점 | 전기 신호에 의한 접점 전환 |
SPST 스위치 기호
SPST는 입력 하나와 출력 하나를 갖고 하나의 전류 경로를 켜거나 끕니다. 가장 읽기 쉬운 스위치 기호입니다.
SPDT 스위치 기호
SPDT는 공통 단자 하나를 두 출력 중 하나에 연결합니다. 신호 경로를 바꾸거나 두 LED 중 하나를 선택할 때 사용할 수 있습니다.
DPDT 스위치 기호
DPDT는 두 SPDT 스위치가 하나의 기계적 조작부에 연결된 구조입니다. 회로도에서는 두 접점 사이의 점선으로 연동을 표시합니다.
푸시버튼 스위치 기호(NO/NC)
두 단자 위에 누름 표시가 있는 기호입니다. 사용자가 누르고 있는 동안에만 상태가 바뀌는 순간 동작을 나타냅니다.
토글 스위치 기호
SPST와 비슷하게 보일 수 있지만 푸시버튼과 달리 레버를 움직인 뒤에도 전환된 상태를 유지합니다.
로터리 스위치 기호
하나의 공통 접점이 여러 출력 단자 중 하나에 닿도록 회전하는 형태로 나타냅니다. 다중 위치 모드 선택에 적합합니다.
전기기계식 릴레이 기호
수동 스위치와 비교하면 릴레이 기호에는 코일이 함께 표시됩니다. 코일에 전원을 공급하면 자기장이 생겨 접점을 움직입니다.
스위치 기호란?

그림: 기본 스위치 기호가 실제 토글 스위치 내부의 기계적 접점을 어떻게 나타내는지 보여 줍니다.
스위치 기호는 회로도에서 기계적 또는 전기적 제어 요소를 나타냅니다. 어느 위치에서 회로를 의도적으로 연결하거나 차단하는지 보여 줍니다.
회로도에서 스위치 기호를 사용하는 이유
- 제어 구조를 간단하게 표현: 복잡한 기계 도면 대신 선과 원으로 접점을 나타냅니다.
- 기본 상태 표시: 회로가 평상시에 연결되는지 끊어지는지 빠르게 파악할 수 있습니다.
스위치 기호를 사용하는 곳
전력 시스템의 전원 제어, 사용자 입력 버튼, 신호 경로 전환 등 여러 회로에서 사용합니다.
스위치 기호의 핵심: 열림과 닫힘

그림: 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 접점 상태 비교.
NO와 NC의 차이
평상시 열림(Normally Open, NO)과 평상시 닫힘(Normally Closed, NC)은 외부 힘을 가하지 않았을 때의 기본 상태를 뜻합니다.
NO 스위치는 평상시 회로가 열려 있고, NC 스위치는 평상시 회로가 닫혀 있습니다.
회로도의 개방과 폐쇄 표시
기호에서 두 접점 사이에 간격이 있으면 회로가 열린 상태입니다. 접점이 선으로 이어져 있으면 닫힌 상태입니다.
스위치 위치와 전류 흐름
전류가 흐르려면 연속된 경로가 필요합니다. 스위치가 닫히면 회로가 이어져 부하에 전원을 공급할 수 있습니다.
스위치가 열리면 해당 경로가 끊어져 전류가 흐르지 않습니다.
실제 회로에서 보는 스위치 기호

그림: SPST LED 회로, 마이크로컨트롤러 푸시버튼, 모터 릴레이, SPDT 신호 경로 회로.
LED 회로를 제어하는 스위치
- 기본 ON/OFF: 배터리와 LED 사이에 SPST 스위치를 직렬로 배치합니다.
- 전원 경로를 끊어 LED를 완전히 끕니다.
마이크로컨트롤러 입력용 푸시버튼
- 디지털 입력: NO 푸시버튼으로 디지털 핀에 HIGH 또는 LOW 신호를 보냅니다.
- 입력이 플로팅되지 않도록 풀업 또는 풀다운 저항을 함께 사용합니다.
모터를 제어하는 릴레이
- 간접 제어: 낮은 전압의 5V 신호로 릴레이 코일을 구동합니다.
- 내부 접점이 닫히면 정격에 맞는 120V 또는 240V 모터 회로를 전환할 수 있습니다. 전압·전류 정격과 절연 조건을 반드시 확인해야 합니다.
전원 전환 회로
- 주전원 제어: 고전류용 DPDT 스위치를 사용해 활선과 중성선 두 경로를 함께 차단할 수 있습니다.
- 기기를 끈 뒤에도 안전을 단정할 수는 없습니다. 실제 절연과 안전성은 회로 구성, 스위치 정격, 적용 규격을 확인해야 합니다.
회로도에서 스위치 기호 읽는 순서

그림: 극(pole), 투(throw), 기계적 상태를 따라 스위치 기호를 읽는 방법.
회로를 진단할 때는 다음 순서로 확인하세요.
1단계: SPST·SPDT 등 스위치 종류 확인
극(pole)의 수와 선택 가능한 접점 또는 투(throw)의 수를 봅니다. 스위치가 몇 개의 경로를 제어할 수 있는지 알 수 있습니다.
2단계: 기본 상태(NO/NC) 확인
기울어진 가동 접점이 단자에 닿아 있는지(닫힘), 떨어져 있는지(열림)를 봅니다. 일반적으로 조작하지 않았을 때의 상태를 나타냅니다.
3단계: 연동되는 접점 확인
점선은 여러 접점이 기계적으로 연결되어 함께 움직인다는 뜻입니다.
4단계: 회로 안에서의 위치 분석
스위치 앞뒤의 전류 경로를 따라가며 상태가 바뀔 때 어떤 부품에 전원이 공급되거나 차단되는지 확인합니다.
스위치 기호를 읽을 때 흔한 실수
NO와 NC 혼동: 모든 버튼이 누를 때 회로를 연결한다고 생각하기 쉽지만, 누르면 회로를 끊는 버튼도 있습니다.
SPDT 공통 단자 오인: 공통 단자와 선택 단자를 잘못 연결하면 의도한 신호 경로로 전환되지 않습니다.
기본 상태 오독: 회로도 기호는 보통 전원이 인가되지 않고 조작하지 않은 상태를 기준으로 표시합니다.
실물 핀 배열 추정: 회로도의 좌우 위치가 실제 토글 스위치의 핀 위치와 같다고 가정해서는 안 됩니다.
회로도에서 PCB로: 스위치 기호를 설계에 적용하기

그림: 회로도 기호에서 PCB 풋프린트와 실제 실장된 SMD 스위치로 이어지는 과정.
회로 기호를 PCB 풋프린트에 매핑
논리적 기호를 올바른 물리적 풋프린트에 연결하는 것이 첫 단계입니다.
- 핀 매핑: 회로도 핀과 PCB 패드가 정확히 대응하는지 확인합니다.
- 방향: 풋프린트 회전과 정렬을 확인해 반전 연결을 방지합니다.
- 패드 형상: 안정적인 납땜을 위해 패드 크기와 모양을 점검합니다.
- 데이터시트 대조: 제조사 데이터시트로 풋프린트 치수와 핀 정의를 확인합니다.
작은 불일치도 동작하지 않거나 진단하기 어려운 기판으로 이어질 수 있습니다.
적절한 스위치 풋프린트 선택
스위치는 기계적 형태가 다양하므로 기능과 제조성을 모두 고려해 풋프린트를 선택해야 합니다.
- 스루홀과 SMD: 스루홀은 기계적 고정에 유리하고 SMD는 소형 설계에 적합합니다.
- 스위치 형식: 택트 버튼, 토글, 슬라이드 스위치는 서로 다른 레이아웃이 필요합니다.
- 기계적 간격: 조작 공간과 하우징 결합을 위한 여유를 확보합니다.
풋프린트 선택이 잘못되면 조립 문제나 사용성 저하가 생길 수 있습니다.
신호와 전원 배선
풋프린트를 정한 뒤에는 배선이 스위치의 안정적인 동작에 영향을 줍니다.
- 배선 폭: 예상 전류에 맞춰 과열과 전압 강하를 방지합니다.
- 신호와 전원 경로: 소전류 신호 전환과 대전류 전원 전환을 구분합니다.
- 노이즈: 간섭을 줄이도록 민감한 신호를 대전류 경로 가까이에 배치하지 않습니다.
혼합 신호 또는 고속 설계에서는 특히 이러한 배선 검토가 중요합니다.
생산 전 설계 검증
PCB를 제작에 넘기기 전에 설계를 충분히 확인해야 합니다.
- ERC/DRC: 전기적 규칙과 레이아웃 규칙 위반을 찾습니다.
- 넷리스트 검증: 회로도와 PCB 연결이 일치하는지 확인합니다.
- 자주 놓치는 문제:
- NO/NC 오인
- 플로팅 노드
- 잘못 설정한 기본 스위치 상태
초기에 발견하면 재작업 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
PCB 제작 및 조립
검증을 마쳤다면 제조 파일을 준비합니다.
- Gerber 파일을 생성하고 확인합니다.
- 완전한 BOM(자재명세서)과 CPL(부품 배치 목록)을 제공합니다.
- 부품 재고와 풋프린트 호환성을 확인합니다.
JLCPCB를 통한 조립 검토
전문 PCB 조립 서비스는 생산 과정의 편차를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 일관된 납땜 품질: 자동 SMT 조립으로 전기적 연결의 반복성을 높입니다.
- 정확한 부품 배치: 정렬 및 극성 오류를 줄입니다.
- 시제품에서 양산으로의 전환: 설계에서 완성품까지 작업을 이어 갑니다.
반복적인 기계적 조작과 장기 신뢰성이 필요한 스위치 설계에서 특히 중요합니다.
스위치 기호 FAQ
스위치 기호는 무엇을 나타내나요?
회로의 연결 상태를 제어하는 부품을 나타냅니다.
NO 스위치와 NC 스위치는 어떻게 다른가요?
NO는 평상시에 회로가 열려 있고 NC는 평상시에 회로가 닫혀 있다는 뜻입니다.
SPST와 SPDT 스위치 기호의 차이는 무엇인가요?
SPST는 하나의 경로를 켜거나 끕니다. SPDT는 공통 단자를 두 출력 경로 중 하나에 연결합니다.
회로도에서 스위치 위치를 어떻게 확인하나요?
기울어진 가동 접점을 봅니다. 단자에 닿아 있으면 닫힘, 간격이 있으면 열림입니다.
스위치 기호는 표준화되어 있나요?
예. 다만 미국 ANSI 방식과 국제 IEC 방식 등 적용 기준에 따라 그림 모양에는 약간 차이가 있을 수 있습니다.
마무리
스위치 기호를 읽는 능력은 전자 회로를 이해하는 기초입니다. 접점이 전류를 어떻게 제어하는지 알면 사용자 입력, 신호 경로 및 전원 제어 회로를 해석하기 쉽습니다. NO·NC, SPST·SPDT의 차이를 구분하면 회로도의 동작 상태도 더 정확하게 따라갈 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......
멀티미터로 다이오드 검사하는 방법: 순방향 전압과 불량 판별
핵심 요약: 멀티미터로 다이오드를 검사하는 방법 멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정합니다. 빨간색 프로브를 애노드에, 검은색 프로브를 캐소드에 댑니다. 정상적인 실리콘 다이오드는 순방향에서 보통 0.5~0.8 V, 역방향에서 OL을 표시합니다. OL은 계측기의 측정 범위를 벗어나거나 전류 경로가 열려 있음을 뜻합니다. 양방향 모두 OL이면 개방 고장, 양방향 모두 0 V에 가까우면 단락 고장을 의심합니다. 회로에 연결된 상태에서는 주변 부품의 영향도 확인해야 합니다. 전원장치가 고장 났거나 회로가 작동하지 않거나 PCB에 전원이 들어오지 않을 때, 다이오드 검사는 빠르게 시도할 수 있는 진단 방법입니다. 디지털 멀티미터로 다이오드가 정상인지, 단락됐는지, 내부가 끊어졌는지 확인할 수 있습니다. 이 글에서는 다이오드 테스트 모드 설정, 순방향·역방향 측정값 해석, 회로 내외부 검사 차이와 정류·쇼트키·제너·LED·브리지 정류기 검사 방법을 설명합니다. 다이오드 극성: 애노드와 캐소드 구분하기......
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......