SMD 부품 납 제거 방법: 단계별 가이드
1 분
- 빠른 안내: SMD 부품 납 제거 방법
- 어떤 SMD 납 제거 방법을 선택해야 할까요?
- 필요한 공구와 재료
- 작업 전 준비: 기판 점검과 안전
- 방법 1: 작은 칩 부품에 인두 2개 또는 밀어내기 방식 사용
- 방법 2: SMD 패드에 솔더 위크 사용
- 방법 3: 리드가 많은 부품에 열풍 재작업 적용
- 방법 4: 저융점 합금으로 열풍기 없이 SMD 부품 제거
- SMD 납 제거 방법 비교
- 납 제거 후 패드 청소와 준비
- 납 제거 후 SMD 부품 재장착 방법
- 납 제거 시 흔히 발생하는 문제와 해결 방법
- SMD 부품 납 제거에 관한 자주 묻는 질문
- 마무리: 손상 없이 SMD 부품의 납을 제거하는 방법
핵심 요약
힘을 가하기 전에 접합부를 완전히 녹이세요: 부품을 들어 올리기 전에 분리해야 할 모든 납땜 접합부가 완전히 녹아 있어야 합니다. 접합부가 하나라도 굳어 있는 상태에서 부품을 잡아당기면 기판의 구리 패드가 쉽게 뜯겨 나갈 수 있습니다.
패키지에 맞는 방법을 선택하세요: 작은 칩 부품에는 인두 2개 또는 넓은 팁을 사용하고, 평평한 패드의 납 제거와 풋프린트 정리에는 솔더 위크를 사용하세요. SOIC·QFP·QFN 등 리드가 많은 부품에는 열풍이 적합합니다. 작업 시간이 더 필요하거나 열풍기가 없다면 저융점 탈거용 합금을 사용하세요.
플럭스 사용, 주변 보호, 검사: 가열 전에 플럭스를 바르고, 열에 민감한 주변 부품을 보호하며, 열에 노출되는 시간을 짧게 유지하세요. 새 부품을 장착하기 전에는 풋프린트를 청소하고 검사하세요.
스루홀 부품과 달리 표면 실장 부품은 2개, 8개 또는 수십 개의 작은 납땜 접합부로 고정되어 있을 수 있습니다. 하나라도 굳어 있는 상태에서 잡아당기면 구리 패드가 부품과 함께 떨어질 수 있습니다. 따라서 SMD 부품의 납 제거에서 중요한 것은 더 많은 열을 가하는 것이 아니라, 분리해야 할 모든 접합부를 동시에 녹이는 것입니다.
취미용 기판 수리, 시제품 재작업, 고장 난 IC 교체, 재사용할 부품 회수 등 다양한 작업에 활용할 수 있도록 이 가이드에서는 네 가지 실용적인 방법을 소개합니다. 인두 2개를 사용하는 방법, 솔더 위크, 열풍, 저융점 탈거용 합금입니다. 플럭스를 충분히 사용하고 패키지에 맞는 방법을 선택하면 많은 SMD 부품을 PCB 손상 없이 수 초 안에 제거할 수 있습니다.
여기서 다루는 탈거 방법 외에 일반적인 작업 장비와 온도 설정에 관한 내용은 SMD 재작업 가이드와 SMD 납땜 공구 가이드를 참고하세요.
빠른 안내: SMD 부품 납 제거 방법
SMD 부품의 납을 제거하려면 새 플럭스를 바르고, 분리해야 할 모든 접합부의 납이 완전히 녹을 때까지 가열한 다음 부품을 들어 올리세요. 작은 칩 부품에는 인두 2개를 사용하고, 열풍을 사용할 때는 일반적인 무연 재작업의 초기 설정 범위인 약 300~350 °C에서 시작할 수 있습니다. 약 58~91 °C에서 녹는 저융점 탈거용 합금을 사용하는 방법도 있습니다.
어떤 SMD 납 제거 방법을 선택해야 할까요?
SMD 부품을 가장 안전하게 제거하는 방법은 패키지 크기, 납땜 접합부 수, 사용할 수 있는 공구에 따라 달라집니다.
인두 2개 또는 넓은 팁
저항, 커패시터, LED, 다이오드, SOT-23 등 단자가 2개이거나 리드가 적은 소형 부품에 적합합니다. 작업이 빠르고 필요한 장비도 적습니다.
솔더 위크
솔더 위크는 주로 평평한 SMD 패드에 얇게 남은 납을 제거하거나, 매우 작은 부품을 분리하거나, 부품 제거 후 풋프린트를 정리하는 데 사용합니다. 리드가 많은 대형 IC를 손상 없이 들어내는 용도로는 우선 권장되는 방법이 아닙니다.
열풍
열풍은 SOIC, QFP, QFN, 소형 커넥터처럼 여러 접합부가 동시에 액상선 온도에 도달해야 하는 부품에 적합합니다. 단순히 온도를 높이는 것보다 적절한 풍량과 균일한 가열이 더 중요합니다.
저융점 합금
섬세한 다핀 부품을 수 초 동안 분리 가능한 상태로 유지해야 하거나, 열풍기 없이 SMD 부품을 제거해야 할 때는 저융점 합금을 사용하세요. 인두만 사용할 수 있는 상황에서 특히 유용합니다.

필요한 공구와 재료
작업대에 다음 품목을 준비하세요.
- 가는 팁과 넓은 끌형 또는 말굽형 팁을 사용할 수 있는 온도 조절 인두
- 작은 칩 부품용 추가 인두 또는 SMD 핀셋형 인두 팁
- 적절한 노즐을 갖춘 열풍 재작업 장비
- 열용량이 큰 PCB용 예열기 또는 핫플레이트
- 폭 1.5~2.5 mm의 디솔더링 브레이드(솔더 위크)
- 납의 양이 많고 흡입 방식이 적합한 접합부에 사용할 수동 납 흡입기
- 젤 또는 페이스트 형태의 점착성 무세척 플럭스
- 필요한 경우 저융점 탈거용 합금
- 정전기 방지 정밀 핀셋 또는 지혈 겸자
- 정전기 방지 손목 스트랩과 매트
- 주변 부품 보호용 캡톤 테이프
- 이소프로필알코올과 적절한 세척용 솔
- 풋프린트에 다시 납을 입힐 때 사용할 새 납
플럭스는 특히 중요합니다. 젖음성과 열전달을 개선하고 기존 납이 잘 흐르도록 도와주므로, 인두를 접합부에 오래 대고 있을 필요가 줄어듭니다. 자세한 내용은 SMD 재작업용 납땜 플럭스 사용 가이드를 참고하세요.
작업 전 준비: 기판 점검과 안전
인두를 사용하기 전에 부품과 주변 PCB를 촬영하세요. IC의 1번 핀, 다이오드 극성, LED 방향, 극성 커패시터의 표시를 기록하세요. 선명한 참고 사진이 있으면 탈거 작업을 잘 마치고도 재장착 방향을 잘못 맞추는 실수를 예방할 수 있습니다.
기판이나 제거할 부품 중 하나라도 정전기에 민감하다면 정전기 방지 조치를 하세요. IC나 MOSFET을 재사용할 예정이라면 노출된 리드를 불필요하게 만지지 말고 몸체를 잡으세요.
가열 전에 플럭스를 바르세요. 대형 다층 PCB나 넓은 구리면에 연결된 풋프린트는 기판 아래쪽을 약 100~130 °C로 예열하면 국부 재작업 공구로 높여야 하는 온도 차이를 줄일 수 있습니다.
습기 민감도도 고려하세요. 수분을 흡수한 패키지는 급격히 가열할 때 손상될 수 있습니다. 습기 민감도 등급(MSL) 관리가 필요한 부품의 보관·취급 이력이 불분명하다면 제조사의 습기 민감도 및 베이킹 지침을 따르세요.
방법 1: 작은 칩 부품에 인두 2개 또는 밀어내기 방식 사용
0402 크기의 부품부터 소형 SOT 패키지까지는 직접 접촉 가열이 가장 빠른 방법인 경우가 많습니다.
- 분리해야 할 모든 접합부에 플럭스를 바르세요.
- 새 납을 소량 추가하세요. 납이 거의 없는 두 접합부를 각각 가열하는 것보다 용융된 납의 양을 늘리면 열이 더 효과적으로 전달됩니다.
- 인두 2개, SMD 핀셋형 인두 또는 크기가 적절한 넓은 팁으로 양 끝을 동시에 가열하세요.
- 양 끝의 납이 완전히 녹은 것을 확인한 뒤 핀셋으로 부품을 옆으로 밀어 분리하거나 들어 올리세요.
주의
핀셋을 지렛대처럼 사용하지 마세요. 부품이 잘 움직이지 않으면 접합부 중 하나가 완전히 녹지 않았을 가능성이 높습니다. 더 세게 당기지 말고 플럭스를 다시 바른 뒤 가열하세요. 이 방법은 칩 저항, 커패시터, LED, 소형 다이오드, SOT-23 및 SOT-89 패키지에 특히 효과적입니다.

방법 2: SMD 패드에 솔더 위크 사용
디솔더링 브레이드는 모세관 작용으로 녹은 납을 흡수합니다. SMD 작업에서는 다량의 납을 제거하기보다 평평한 패드를 정리하는 데 강점이 있습니다.
- 접합부와 솔더 위크에 플럭스를 바르세요. 적절한 플럭스는 납이 구리 브레이드 안으로 더 쉽게 흘러들도록 돕습니다.
- 솔더 위크의 깨끗한 부분을 납 위에 올리세요. 인두로 가볍게 눌러 납이 녹고 위크 안으로 흡수되기 시작할 때까지 가열하세요.
- 위크에 납이 차면 새 부분으로 옮기세요. 같은 부분을 계속 가열하지 말고 납으로 포화된 부분을 잘라 내세요.
- 매우 작은 2단자 부품은 양쪽 패드의 납을 줄이세요. 부품에 무리한 힘을 가하지 않고도 최종 분리가 쉬워질 수 있습니다.
- 큰 패키지는 부품을 제거한 뒤 솔더 위크를 사용하세요. 풋프린트에 남은 납을 평평하게 정리한 다음 청소하고 교체 부품을 장착하세요.
주의
솔더 위크를 사용할 때 세게 누르지 마세요. 과도한 힘과 열이 함께 가해지면 솔더 마스크가 손상되거나 구리 패드가 들뜰 수 있습니다.

솔더 위크와 납 흡입기 비교
솔더 위크는 얇게 남은 납을 효과적으로 제거하므로 평평한 SMD 패드, 미세 피치 접합부, 풋프린트 정리에 적합합니다. 납 흡입기는 흡입할 수 있을 만큼 녹은 납의 양이 충분한 스루홀 접합부나 납이 많이 쌓인 곳에서 더 효과적입니다. 선택 기준은 접합부의 형상입니다. 작은 SMD 접합부는 솔더 위크로 더 정밀하게 작업할 수 있고, 많은 양의 납을 제거할 때는 납 흡입기가 유리합니다.
방법 3: 리드가 많은 부품에 열풍 재작업 적용
SOIC, QFP, QFN 또는 소형 커넥터의 접합부가 너무 많아 인두로 안정적으로 가열하기 어렵다면 열풍이 실용적인 선택입니다.
- 모든 리드 주변에 플럭스를 바르세요. 필요하면 열에 민감한 주변 부품을 캡톤 테이프로 보호하세요.
- 적절한 노즐과 초기 온도를 선택하세요. 많은 무연 재작업에서 약 300~350 °C를 시작 범위로 사용할 수 있습니다. IPC-7711/7721은 표면 실장 조립품의 재작업을 관리하는 업계 지침을 제공합니다. 노즐 크기, 풍량, 기판의 열용량, 예열 여부, 패키지 종류에 따라 설정을 조절하세요.
- 풋프린트를 균일하게 가열하세요. 노즐을 작은 원을 그리듯 움직여 한곳에 열이 집중되지 않고 필요한 모든 접합부에 고르게 전달되도록 하세요.
- 가열 중 주변 부품도 살펴보세요. 풍량이 지나치면 작은 수동소자의 납이 녹기 시작할 때 부품이 움직일 수 있습니다.
- 모든 접합부가 녹은 뒤에만 부품을 들어 올리세요. 핀셋이나 진공 픽업 도구로 수직으로 들어내고, 풋프린트에서 비틀거나 지렛대처럼 들어 올리지 마세요.
QFN은 아래쪽의 넓은 열 패드가 가장자리 패드보다 가열되는 데 오래 걸릴 수 있으므로 더 기다려야 합니다. 한쪽 가장자리에 극도로 높은 온도를 집중하는 것보다 균일하게 가열하는 편이 안전합니다.
장비 설정, 노즐 선택, 전반적인 열풍 작업 기법은 열풍을 이용한 표면 실장 납땜 가이드를 참고하세요.

방법 4: 저융점 합금으로 열풍기 없이 SMD 부품 제거
저융점 탈거용 합금은 납땜 접합부를 더 오래 액체 상태로 유지하므로, 다핀 부품을 안전하게 제거할 수 있는 시간이 늘어납니다.
- 분리해야 할 모든 접합부에 플럭스를 바르세요.
- 저융점 탈거용 합금을 기존 납에 녹여 섞으세요. 분리해야 할 모든 리드에 골고루 공급하여 기존 납과 균일하게 섞이도록 하세요.
- 모든 접합부가 동시에 녹은 상태를 유지하세요. 혼합된 납은 일반적인 조립용 납보다 훨씬 낮은 온도에서도 작업 가능한 상태를 유지하므로 탈거할 수 있는 시간이 늘어납니다.
- 모든 접합부가 완전히 녹으면 부품을 들어 올리세요. 납이 녹아 있는 동안 핀셋으로 부드럽게 제거하세요. 접합부 중 하나라도 굳기 시작했다면 부품에 무리한 힘을 가하지 마세요.
- 부품 제거 후에는 풋프린트를 철저히 청소하세요. 남은 저융점 합금을 솔더 위크로 모두 제거하고 패드를 청소한 다음, 새 부품을 장착하기 전에 실제 납땜에 사용할 납을 다시 입히세요.
참고로 ChipQuik은 유연 탈거용 합금의 용융 온도를 58 °C(136 °F), 무연 제품의 용융 온도를 79~91 °C(174~195 °F)로 명시합니다. 이에 비해 Sn63/Pb37 납은 약 183 °C에서 녹으며, SAC305의 용융 범위는 217~220 °C(고상선~액상선)입니다.
주의
남은 저융점 합금을 새 부품의 영구 접합용 납으로 사용하지 마세요. 비스무트 함량이 높은 저융점 합금은 일반적인 조립용 납과 기계적 특성이 다를 수 있으며, 일부 조성에서는 취성이 더 클 수 있습니다.

SMD 납 제거 방법 비교
| 방법 | 적합한 대상 | 필요 장비 | 숙련도 | 패드 들뜸 위험 |
|---|---|---|---|---|
| 인두 2개 / 밀어내기 | 0402~SOT, 2~8핀 | 인두 1~2개 또는 SMD 핀셋형 인두 | 중급 | 너무 일찍 잡아당기면 중간 |
| 솔더 위크 | 초소형 부품 및 패드 정리 | 인두, 플럭스, 솔더 위크 | 초급~중급 | 가볍게 누르면 낮음 |
| 열풍 | SOIC, QFP, QFN, 커넥터 | 열풍 재작업 장비 | 중급 | 낮음~중간 |
| 저융점 합금 | 섬세한 다핀 부품, 열풍기가 없는 경우 | 인두, 플럭스, 탈거용 합금 | 초급~중급 | 낮음 |
납 제거 후 패드 청소와 준비
부품 제거만으로 신뢰성 있는 수리가 완성되는 것은 아닙니다. 새 플럭스를 바르고 디솔더링 브레이드로 과도한 납을 평평하게 정리하되 구리를 긁지 않도록 하세요. IPA로 풋프린트를 청소한 다음 확대해서 검사하세요. 솔더 브리지, 떨어져 나온 이물질, 솔더 마스크 손상, 패드 유실, 부품 제거 중 움직인 배선이 없는지 확인하세요.
패드가 들떴거나 배선이 끊어졌다면 새 부품을 장착하기 전에 작업을 멈추세요. 도체 부분을 먼저 수리해야 합니다. 배선과 패드 손상을 예방하는 PCB 설계 가이드에서 이러한 손상 방지에 관한 배경 정보를 더 확인할 수 있습니다.
풋프린트의 구조적 상태가 정상임을 확인한 뒤 패드에 납을 얇게 다시 입히세요. 미세 피치 패키지는 각 패드가 서로 분리되어 있는지, 납이 볼록하게 쌓여 교체 부품이 평평하게 안착하는 것을 방해하지 않는지 확인하세요.

납 제거 후 SMD 부품 재장착 방법
적합한 재장착 방법은 조립품을 어느 범위까지 다시 작업하는지에 따라 달라집니다.
부품 하나 교체
저항, 커패시터, 다이오드 또는 일반적인 IC 하나를 교체할 때는 대개 수작업 납땜이나 드래그 납땜으로 충분합니다. 단순히 부품 하나를 교체하는 데 스텐실을 사용하면 불필요한 준비 작업이 늘어납니다.
미세 피치 또는 리드가 많은 부품
QFP, QFN 등 고밀도 풋프린트에서는 새 솔더 페이스트를 일정량 도포하면 접합부의 납 양을 더 균일하게 맞출 수 있습니다. 주사기로 조심스럽게 도포하거나 작은 스텐실로 인쇄한 다음 해당 부위를 리플로할 수 있습니다.
기판 전체 재작업
많은 부품을 교체할 때는 페이스트를 하나씩 도포하는 것보다 기판 전체에 솔더 페이스트를 인쇄한 뒤 관리된 조건에서 한 번의 리플로 사이클을 진행하는 편이 반복 재현성이 훨씬 높습니다.
공통 목표는 페이스트 양을 일정하게 유지하는 것입니다. 미세 피치 작업에서는 개구부 벽면이 매끄럽고 페이스트가 깨끗하게 분리되는 스텐실을 선택하세요. 예를 들어 JLCPCB는 전해 연마와 나노 코팅 옵션을 제공하고, 레이저 정밀도를 최대 ±0.003 mm로 안내하며, 304 스테인리스 포일을 사용합니다. 적절한 스텐실 두께는 기판의 풋프린트와 필요한 페이스트 양에 따라 결정해야 합니다.
전체 공정은 PCB 리플로 납땜 가이드와 솔더 페이스트 스텐실 선정 가이드를 참고하세요. 장착 후에는 적용되는 작업 품질 요건에 따라 완성된 접합부를 검사하세요. IPC J-STD-001은 납땜된 전자 조립품에 사용되는 재료, 공정 요건, 합격 기준을 규정합니다.
납 제거 시 흔히 발생하는 문제와 해결 방법
문제: 부품과 함께 패드가 떨어집니다.
해결: 모든 접합부가 완전히 녹기 전에 부품을 움직였거나 과도한 힘을 가했을 가능성이 높습니다. 작업을 멈추고 배선을 검사한 뒤 필요하면 패드를 수리하세요. 도체 부분이 정상 상태가 되기 전에는 새 부품을 장착하지 마세요.
문제: 열풍 때문에 주변 부품이 움직입니다.
해결: 풍량을 줄이고 더 작은 노즐을 사용하며 주변 부품을 캡톤 테이프로 보호하세요. 주변 수동소자가 한쪽 끝으로 서 있다면 PCB 툼스톤 현상의 원인을 확인하세요.
문제: 납이 녹지 않습니다.
해결: 곧바로 온도를 높이기 전에 플럭스와 기존 납에 적합한 새 납을 추가하세요. 납을 더하면 열접촉이 개선되어 접합부 전체가 균일하게 녹는 데 도움이 됩니다.
문제: PCB가 변색되거나 층간 박리가 시작됩니다.
해결: 가해지는 열이 너무 많습니다. 열용량이 큰 기판은 예열하고, 노즐을 계속 움직이며, 한 부위를 가열하는 시간을 줄이세요.

문제: 재사용하려던 IC가 제거 후 고장 났습니다.
해결: 정전기 방전이나 과도한 열 노출이 원인일 수 있습니다. 정전기 방지 작업 환경을 사용하고 제조사가 정한 부품의 열적 한계를 지키세요.
문제: 패드 주변의 솔더 마스크가 탑니다.
해결: 인두 접촉 시간을 줄이세요. 플럭스와 적절한 크기의 팁을 사용하면 작고 납이 거의 묻지 않은 팁으로 오래 가열하는 것보다 열을 빠르게 전달할 수 있습니다.
SMD 부품 납 제거에 관한 자주 묻는 질문
Q: 납을 제거한 SMD 부품을 재사용할 수 있나요?
네. 탈거 과정에서 기계적·열적·습기 관련 허용 한계를 넘지 않았다면 일부 SMD 부품은 재사용할 수 있습니다. 재사용 전에 패키지와 리드를 확대해서 검사하세요. 리드 휨, 패키지 균열, 단자 손상, 과열이 있거나 정전기 노출 여부가 불확실하다면 새 부품으로 교체하는 편이 좋습니다. 중요 장비나 높은 신뢰성이 필요한 하드웨어에서는 제거한 부품의 상태를 확인할 수 없다면 대개 새 부품을 사용하는 것이 바람직합니다.
Q: 플럭스 없이 SMD 부품의 납을 제거할 수 있나요?
가능하지만 대개 작업이 더 어려워지고 불필요한 열 노출이 늘어납니다. 플럭스는 표면 산화물을 제거하고 녹은 납이 인두, 부품 리드, 패드에 제대로 젖도록 돕습니다. 플럭스가 없으면 이를 보완하려고 인두 접촉 시간을 늘리거나 온도를 높이기 쉽습니다. 새 플럭스를 소량 바르는 것은 SMD 부품을 더 빨리 제거하고 PCB에서 억지로 떼어 내려는 상황을 줄이는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.
Q: SMD 납 제거에는 어떤 인두 팁이 가장 적합한가요?
열을 효율적으로 전달할 수 있도록 접합부와 충분히 접촉하는 팁을 사용하세요. 가는 팁은 간격이 좁은 개별 리드 작업에 유용하지만, 일반적으로 작은 끌형 또는 말굽형 팁이 바늘형 팁보다 열을 더 잘 전달합니다. 2단자 부품은 SMD 핀셋형 인두 팁으로 양 끝을 동시에 가열할 수 있습니다. 가장 작은 팁이 항상 가장 안전하다고 생각하지 말고 풋프린트에 맞는 크기와 모양을 선택하세요.
Q: SMD 패드가 들떴는지 어떻게 확인하나요?
플럭스와 과도한 납을 청소한 뒤 풋프린트를 확대해서 검사하세요. 들뜬 패드는 기판 적층재 표면보다 위로 올라와 있거나, 가볍게 건드리면 움직이거나, 배선 또는 비아와의 연결이 손상되어 있을 수 있습니다. 육안으로 확인하기 어려운 손상은 전기적 도통 검사로 확인하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 불안정한 패드에 새 부품을 붙여 놓고 납땜 접합부가 기계적 손상까지 해결해 주기를 기대해서는 안 됩니다.
Q: 열풍이 항상 인두보다 좋은가요?
아니요. 여러 접합부를 동시에 녹여야 할 때 열풍이 유용하지만, 2단자 저항이나 SOT-23 패키지에는 불필요할 수 있습니다. 작은 부품은 인두로 더 빠르고 국소적으로 제어할 수 있는 경우가 많습니다. 열풍은 바람의 영향을 주고 주변 부품까지 넓게 가열합니다. 모든 SMD 수리에 열풍을 기본으로 사용하기보다 풋프린트에 맞는 공구를 선택하세요.
Q: 핫플레이트로 SMD 부품을 제거해도 되나요?
온도를 제어할 수 있는 예열기나 핫플레이트는 특히 넓은 구리면을 가진 다층 기판에서 필요한 국부 가열량을 줄여 줍니다. 다만 작은 부품 하나를 제거하려고 PCB 전체를 가열하면 작업과 관계없는 많은 부품이 불필요한 열에 노출될 수 있습니다. 단독 탈거 방법으로 사용하기보다는 인두나 열풍기와 함께 사용하는 제어된 예열 수단으로 활용할 때 대개 가장 유용합니다.
Q: 솔더 위크가 패드에 달라붙는 이유는 무엇인가요?
대개 인두와 위크를 들어 올리기 전에 납이 굳기 시작하면 달라붙습니다. 새 플럭스를 사용하고 위크가 납땜 온도에 도달했는지 확인한 뒤, 납이 녹아 있는 동안 인두와 위크를 함께 들어 올리세요. 식은 위크를 PCB 패드에서 옆으로 잡아당기지 마세요. 그 힘으로 구리가 손상될 수 있으며, 작거나 이미 약해진 풋프린트는 특히 주의해야 합니다.
Q: SMD 부품 가열을 언제 멈춰야 하나요?
분리해야 할 납땜 접합부가 완전히 녹아 힘을 주지 않고 부품을 들어 올릴 수 있을 때 가열을 멈추세요. 여전히 잘 움직이지 않으면 계속 가열하기보다 풋프린트를 다시 점검하세요. 숨겨진 열 패드, 넓은 접지면, 부족한 예열, 미처 확인하지 못한 접합부가 열을 흡수하고 있을 수 있습니다. 장시간 가열을 반복하면 기판 적층재, 패드, 주변 부품뿐 아니라 재사용하려는 부품도 손상될 수 있습니다.
마무리: 손상 없이 SMD 부품의 납을 제거하는 방법
가장 안전한 방법은 패키지에 따라 달라집니다. 작은 칩 부품에는 인두 2개나 넓은 팁을 사용하고, 납 제거와 패드 정리에는 솔더 위크를 사용하세요. 리드가 많은 패키지에는 열풍이 적합합니다. 섬세한 부품을 다루거나 인두만 사용하는 상황에서 작업 시간이 더 필요하다면 저융점 합금이 유용합니다.
어떤 공구를 사용하든 SMD 납 제거의 원칙은 같습니다. 플럭스를 사용하고, 분리해야 할 모든 접합부가 녹았는지 확인하며, 적절히 가열하는 대신 무리한 힘을 가해서는 안 됩니다.
부품을 제거한 뒤에는 새 부품을 장착하기 전에 풋프린트를 청소하고 검사하세요. 부품 하나만 교체한다면 일반적인 수작업 납땜만으로 충분할 수 있습니다. 미세 피치 수리나 기판 전체 재작업에서는 솔더 페이스트 양을 일정하게 관리하고 적합한 스텐실과 리플로 공정을 사용하면 접합부를 더 균일하게 만들 수 있습니다.
지속적인 성장
SMD 부품 납 제거 방법: 단계별 가이드
핵심 요약 힘을 가하기 전에 접합부를 완전히 녹이세요: 부품을 들어 올리기 전에 분리해야 할 모든 납땜 접합부가 완전히 녹아 있어야 합니다. 접합부가 하나라도 굳어 있는 상태에서 부품을 잡아당기면 기판의 구리 패드가 쉽게 뜯겨 나갈 수 있습니다. 패키지에 맞는 방법을 선택하세요: 작은 칩 부품에는 인두 2개 또는 넓은 팁을 사용하고, 평평한 패드의 납 제거와 풋프린트 정리에는 솔더 위크를 사용하세요. SOIC·QFP·QFN 등 리드가 많은 부품에는 열풍이 적합합니다. 작업 시간이 더 필요하거나 열풍기가 없다면 저융점 탈거용 합금을 사용하세요. 플럭스 사용, 주변 보호, 검사: 가열 전에 플럭스를 바르고, 열에 민감한 주변 부품을 보호하며, 열에 노출되는 시간을 짧게 유지하세요. 새 부품을 장착하기 전에는 풋프린트를 청소하고 검사하세요. 스루홀 부품과 달리 표면 실장 부품은 2개, 8개 또는 수십 개의 작은 납땜 접합부로 고정되어 있을 수 있습니다. 하나라도 굳어 있는 상태에서 잡아당기면 구리 ......
전해 커패시터 교체 방법: 단계별 가이드
핵심 요약 사양과 극성을 정확히 맞추세요: 정전용량은 기존과 같고, 정격 전압은 같거나 높으며, 정격 온도는 105 °C이고, ESR은 같거나 낮은 제품으로 교체하세요. 알루미늄 전해 커패시터의 띠는 음극(−), 탄탈 커패시터의 띠는 양극(+)을 나타낸다는 점도 기억하세요. 납을 제거하기 전에 고장을 진단하세요: 상단 팽창, 방압구 열림, 누액 등의 외관 이상과 ESR 상승, 정전용량 저하, 완전 단락 등의 전기적 측정 결과를 함께 살펴 고장을 확인하세요. 커패시터 하나가 고장 났다면 같은 생산 배치의 다른 부품도 수명이 다해 갈 수 있습니다. 깔끔하게 작업하고 전원 인가 전후에 검사하세요: 먼저 기판을 방전시키세요. 플럭스를 사용해 신속하게 납을 제거하여 패드 들뜸을 방지하고, 새 부품을 올바른 방향으로 기판에 밀착해 장착하세요. 조립을 마무리하기 전에 극성을 다시 확인하고 ESR과 리플을 재측정하세요. 전해 커패시터는 전원 공급 장치, 오디오 기기, 오래된 전자제품에서 자주 고장 나는 부품......