This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

전해 커패시터 교체 방법: 단계별 가이드

최초 게시일 Nov 18, 2026, 업데이트 되였습니다. Nov 18, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 빠른 안내: 전해 커패시터 교체 방법
  • 전해 커패시터 고장 확인 방법
  • 필요한 공구와 재료
  • 적합한 교체용 커패시터 선정
  • 극성을 정확히 확인하세요: 알루미늄과 탄탈의 차이
  • 기존 커패시터의 납 제거 방법
  • 새 커패시터 장착 및 납땜
  • 전원 인가 전후에 수리 결과 검사하기
  • 커패시터 교체 시 흔히 발생하는 문제와 해결 방법
  • 전해 커패시터 교체에 관한 자주 묻는 질문
  • 마무리: 올바른 전해 커패시터 교체 방법

핵심 요약

사양과 극성을 정확히 맞추세요: 정전용량은 기존과 같고, 정격 전압은 같거나 높으며, 정격 온도는 105 °C이고, ESR은 같거나 낮은 제품으로 교체하세요. 알루미늄 전해 커패시터의 띠는 음극(−), 탄탈 커패시터의 띠는 양극(+)을 나타낸다는 점도 기억하세요.

납을 제거하기 전에 고장을 진단하세요: 상단 팽창, 방압구 열림, 누액 등의 외관 이상과 ESR 상승, 정전용량 저하, 완전 단락 등의 전기적 측정 결과를 함께 살펴 고장을 확인하세요. 커패시터 하나가 고장 났다면 같은 생산 배치의 다른 부품도 수명이 다해 갈 수 있습니다.

깔끔하게 작업하고 전원 인가 전후에 검사하세요: 먼저 기판을 방전시키세요. 플럭스를 사용해 신속하게 납을 제거하여 패드 들뜸을 방지하고, 새 부품을 올바른 방향으로 기판에 밀착해 장착하세요. 조립을 마무리하기 전에 극성을 다시 확인하고 ESR과 리플을 재측정하세요.

전해 커패시터는 전원 공급 장치, 오디오 기기, 오래된 전자제품에서 자주 고장 나는 부품입니다. 약 0.30달러짜리 부품 하나로 작동하지 않던 기판이 되살아나기도 합니다. 하지만 패드가 뜯겨 나가거나 교체 부품을 거꾸로 장착하면 수리 비용이 커집니다.

전해 커패시터를 교체할 때는 인두를 가열하기 전에 사양과 극성부터 확인해야 합니다. 이 가이드에서는 회로 기판의 커패시터를 교체하는 과정을 설명합니다. 고장 진단, 부품 선정, 극성 확인, 납 제거, 장착, 검사를 차례로 진행하여 수리 후에도 안정적으로 작동하도록 하세요.

빠른 안내: 전해 커패시터 교체 방법

전해 커패시터를 교체하려면 먼저 기존 부품의 극성을 기록한 다음 납을 제거하고 패드를 청소하세요. 정전용량은 기존과 같고, 정격 전압은 같거나 높으며, 정격 온도는 105 °C이고, ESR은 같거나 낮은 새 커패시터를 선택하세요. 알루미늄 커패시터는 띠가 있는 쪽이 음극이므로 극성을 정확히 맞춘 뒤 납땜하고 기판을 검사하세요.

전해 커패시터 고장 확인 방법

상단이 부풀었는지, X자 방압구가 열렸는지, 전해액이 누출되었는지, 바닥 주변에 부식이 있는지 확인하세요. 갈색 침전물도 점검해야 하지만, 오래된 접착제가 누액처럼 보일 수 있습니다. 부풀어 오른 커패시터를 교체할 때는 주변 구리 부분의 손상 여부도 확인하세요.

전기적 이상은 외관 변화보다 먼저 나타나며 육안으로 놓치기 쉽습니다. 등가 직렬 저항(ESR) 상승은 대개 가장 먼저 측정할 수 있는 증상이며, 겉보기에는 멀쩡한 커패시터도 ESR 미터로 이상을 찾아낼 수 있습니다. 정격값보다 크게 낮아진 정전용량과 리드 사이의 완전 단락도 멀티미터로 점검할 만한 주요 전기적 이상 징후입니다.

측정기를 사용하기 전에도 기판의 이력과 부품 위치를 살피면 점검 범위를 좁힐 수 있습니다. 이른바 ‘커패시터 대란’ 시기인 약 2002~2007년에 생산된 기판은 조기 고장으로 악명이 높습니다. 또한 어떤 기판이든 방열판이나 전압 레귤레이터 근처의 커패시터가 먼저 고장 나는 경향이 있습니다. 열이 많이 발생하는 위치의 부품은 외관이 멀쩡해도 검사하세요.

상단이 부풀어 오른 전해 커패시터

상단이 부풀어 오른 전해 커패시터

필요한 공구와 재료

  • 온도 조절 인두. SMD 캔형 커패시터 작업에는 열풍기 또는 인두 2개를 함께 사용하는 장비도 필요합니다.
  • 스루홀 패드의 납을 제거할 솔더 위크와 납 흡입기(디솔더링 펌프)
  • 무세척 플럭스와 새 납. 오래되거나 산화된 납은 접합부를 지저분하게 만들고 신뢰성을 떨어뜨립니다.
  • 아래 사양 기준에 맞는 교체용 커패시터
  • 고장 진단과 수리 결과 확인에 사용할 ESR 미터 또는 정전용량·ESR 측정 기능이 있는 멀티미터
  • 작은 SMD 부품을 다루기 위한 정전기 방지 핀셋
  • 플럭스 잔여물과 누출된 전해액을 청소할 이소프로필알코올(90% 이상)과 단단한 솔
  • 열풍 작업이나 인두 2개를 사용하는 작업 중 주변 부품을 보호할 캡톤 테이프
  • 선택 사항: 열이 고르게 전달되지 않는 다층 기판에서 잘 떨어지지 않는 SMD 부품을 제거할 저융점 탈거용 합금

적합한 교체용 커패시터 선정

정확한 사양을 고르는 일은 극성을 맞추는 것만큼 중요합니다. 서류상으로만 ‘비슷한’ 부품을 사용하면 과열이나 오디오 왜곡이 발생하거나 전원 레일에 리플이 다시 나타날 수 있습니다. 회로를 변경하지 않고 부품을 교체할 때의 기준은 다음과 같습니다.

  • 정전용량(µF): 기존 값과 맞추세요. 일반적인 필터링과 디커플링 용도에서는 대략 ±20% 범위가 허용됩니다. 타이밍, 커플링, 스너버 회로에서는 값을 바꾸지 마세요. 이러한 회로에서 정전용량은 단순히 전원 레일을 평활화하는 역할을 넘어 회로의 동작을 결정합니다.
  • 정격 전압: 기존과 같거나 높은 제품을 선택하고, 더 낮은 제품은 사용하지 마세요. 정격 전압이 높은 부품을 같은 위치에 사용하는 것은 전기적으로 문제가 없지만, 부품 크기가 더 클 수 있습니다.
  • 정격 온도: 두 종류를 모두 선택할 수 있다면 85 °C보다 105 °C 제품을 권장합니다. 니치콘의 알루미늄 전해 커패시터 사용 지침 (기술 자료 CAT.8101H, §2-9-3)에서는 아레니우스 이론에 따라 동작 온도가 10 °C 낮아질 때마다 수명이 2배로 늘어난다고 설명합니다. 적용 범위는 40 °C부터 커패시터의 최대 정격 온도까지입니다. 반대로 동작 온도가 10 °C 높아질 때마다 수명은 대략 절반으로 줄어듭니다. 따라서 열이 발생하는 기기에서는 정격 온도가 높은 부품이 훨씬 오래갑니다. 관련 글: SMD 커패시터 크기: 크기표와 선정 가이드
  • ESR: 기존과 같거나 낮은 제품을 선택하세요. ESR이 리플과 제어 루프 안정성에 영향을 미치는 스위칭 전원에서는 저ESR 시리즈가 특히 중요합니다. 다만 ESR이 매우 낮은 세라믹 커패시터(MLCC)로 바꾸면 일부 DC-DC 출력에서 반공진에 따른 불안정이 발생할 수 있습니다. 이는 단순 부품 교체가 아니라 신중한 설계 변경으로 다뤄야 합니다.
  • 리플 전류: 기존 정격값 이상이어야 합니다. 정격 전압과 정전용량이 적절해 보여도 리플 전류 정격이 부족하면 자체 발열로 수명이 짧아집니다.
  • 장착 적합성: 스루홀 부품은 래디얼 리드 간격이 다르면(예: 2.5 mm와 5 mm) 리드를 구부리지 않고는 서로 교체할 수 없습니다. SMD 부품은 케이스 크기가 풋프린트와 일치해야 합니다. 어느 경우든 부품을 확정하기 전에 방열판이나 실드 주변의 높이 여유를 확인하세요.
항목교체 시 기준중요한 이유
정전용량(µF)기존 값과 일치. 일반적으로 ±20% 허용타이밍·커플링·스너버 회로 외에서는 작은 편차가 회로에 미치는 영향이 적지만, 이러한 회로에서는 정전용량이 실제 동작을 결정합니다.
정격 전압(V)기존과 같거나 높아야 하며, 더 낮아서는 안 됩니다.정격 전압이 회로의 실제 동작 전압보다 낮으면 빠르게 고장 나며, 경우에 따라 격렬하게 파손될 수 있습니다.
정격 온도(°C)둘 다 장착할 수 있다면 85 °C보다 105 °C 권장동작 온도가 +10 °C 높아질 때마다 알루미늄 전해 커패시터의 수명은 대략 절반으로 줄어듭니다.
ESR(Ω)기존과 같거나 낮아야 합니다.낮은 ESR은 자체 발열과 리플 전압을 줄여 주며, 스위칭 전원에서 특히 중요합니다.
리플 전류(A)기존 정격값 이상정격 전압과 정전용량이 적절해도 리플 전류 정격이 부족하면 내부 발열로 수명이 짧아집니다.
장착 적합성래디얼 리드 간격(2.5 mm 또는 5 mm)이나 SMD 케이스 크기를 맞추고, 방열판 주변의 여유 공간을 확인하세요.기존 패드나 케이스에 맞지 않는 부품은 계획에 없던 추가 작업을 발생시킵니다.

220 µF 16 V 커패시터를 교체할 때는 220 µF를 유지하고 정격 전압은 최소 16 V로 선택하세요. 25 V 3300 µF 커패시터를 교체할 때는 3300 µF를 유지하고 정격 전압은 최소 25 V로 선택하세요. 두 경우 모두 ESR, 리플 전류 정격, 장착 치수가 적합해야 합니다. 각 사양을 더 자세히 알아보려면 SMD 커패시터 크기: 크기표와 선정 가이드, 엔지니어의 커패시터 정격 전압 선정 방법, 커패시터 값 가이드: 표, 코드 및 선정 방법을 참고하세요.

극성을 정확히 확인하세요: 알루미늄과 탄탈의 차이

가장 널리 쓰이는 두 전해 커패시터 계열의 극성 표시 방식이 서로 반대이므로, 이 부분은 가이드에서 가장 중요합니다.

  • 알루미늄 전해 커패시터: 인쇄된 띠는 음극(−)을 나타냅니다. 채워진 반원이나 여러 개의 마이너스 기호가 세로로 표시되는 경우가 많습니다. 스루홀 부품은 긴 리드가 양극이지만, 리드를 자르기 전일 때만 해당하므로 이미 장착된 부품의 리드 길이에 의존해서는 안 됩니다. SMD 캔형 제품도 케이스의 띠가 음극을 나타내지만, 제조사마다 표시 방식이 다르므로 납땜 전에 데이터시트로 방향을 확인하세요.
  • 탄탈 커패시터: 띠 또는 막대 표시가 양극(애노드)을 나타냅니다. 알루미늄 전해 커패시터와 정반대입니다. 두 종류가 함께 사용된 기판에서 이 차이는 부품을 거꾸로 장착하는 가장 흔한 원인입니다.
  • 극성을 반대로 장착했을 때의 결과: 알루미늄 커패시터는 내부 압력으로 방압구가 열리거나 파열될 수 있습니다. 탄탈 커패시터는 더 위험합니다. 전원을 인가한 뒤 수 밀리초 안에 열폭주가 발생하여 발화할 수 있습니다. KYOCERA AVX의 탄탈 및 폴리머 커패시터 사용 지침에서는 최대 역전압을 25 °C에서 정격 DC 전압의 10%(최대 1.0 V), 85 °C에서 3%(0.5 V), 125 °C에서 1%(0.1 V)로 제한합니다. 또한 이 수치가 ‘지속적인 역전압 동작을 허용하기 위한 값이 아니다’라고 명시합니다.

부품 종류와 관계없이 새 커패시터의 극성은 반드시 기판 실크스크린의 ‘+’ 표시에 맞추세요. 표시가 불분명하면 데이터시트와 대조하세요. 커패시터 극성 가이드에서 더 다양한 표시 예시를 확인할 수 있습니다.

알루미늄 및 탄탈 커패시터의 극성 비교

알루미늄 및 탄탈 커패시터의 극성 비교

기판 전체의 커패시터를 교체하시나요?

교체할 커패시터가 몇 개를 넘는다면 고장 부품을 하나씩 교체하는 비용과 새 기판을 제작하는 비용을 비교해 보세요.

11달러 쿠폰 받기

기존 커패시터의 납 제거 방법

  • 래디얼 스루홀형: 각 리드를 번갈아 가열하면서 커패시터를 부드럽게 흔들어 빼거나, 넓은 끌형 인두 팁으로 두 리드를 동시에 가열하세요. 그런 다음 솔더 위크나 납 흡입기로 각 홀의 납을 제거하세요. 납이 덜 녹은 리드를 억지로 잡아당기면 패드가 들뜰 수 있습니다.
  • SMD 캔형(알루미늄): 인두 2개 또는 열풍기를 사용해 양쪽 J형 리드의 납을 동시에 녹이세요. 플라스틱 베이스와 주변 부품에 주의하고, 커패시터를 제거한 뒤 솔더 위크로 패드의 납을 깨끗하게 제거하세요.

신속하게 작업하면서 플럭스를 충분히 공급하세요. 한곳을 너무 오래 가열하면 아직 제거하지 않은 커패시터 내부의 전해액이 끓을 수 있고, 아래쪽 기판에도 부담을 줍니다. 패드가 들뜨면 작업을 멈추고 패드를 수리한 뒤 새 부품을 장착하세요. SMD 재작업 가이드에서 탈거 기법을 자세히 설명합니다.

전해 커패시터 리드의 납 제거

전해 커패시터 리드의 납 제거

새 커패시터 장착 및 납땜

납땜하기 전에 새 부품의 극성을 실크스크린에 맞추고, 높이 여유를 확인하면서 부품을 기판에 밀착해 장착하세요.

  • 스루홀형: 양쪽 리드를 충분히 납땜한 다음 접합부 가까이에서 리드를 잘라 주세요.
  • SMD 전해 커패시터 납땜: 한쪽을 먼저 임시 납땜해 부품을 고정하고, 정렬 상태를 확인한 뒤 반대쪽을 납땜하세요. 소량의 플럭스를 더해 깔끔한 필렛을 만들고, 다음 단계로 넘어가기 전에 조명 아래에서 양쪽 접합부를 검사하세요. 정식 판정 기준이 필요하다면 J-STD-001의 납땜 접합부 합격 기준을 참고하세요.

SMD 캔형 커패시터를 리플로 납땜하거나 여러 불량 부품이 있는 기판을 수리할 때는 손으로 페이스트를 바르는 것보다 스텐실로 새 솔더 페이스트를 인쇄한 뒤 리플로하는 편이 접합부를 균일하게 형성하고 스트레스를 줄이는 데 유리합니다. 페이스트가 균일하게 도포되어야 접합부도 균일해집니다. 스텐실 개구부의 벽면이 매끄럽고 페이스트가 깨끗하게 분리되어야 이러한 일관성을 확보할 수 있습니다. 예를 들어 JLCPCB 스텐실은 나노 코팅과 전해 연마를 적용하고, ±0.003 mm의 레이저 정밀도를 제공합니다. 리플로 납땜에 관해서는 가정에서 PCB 리플로 납땜하기: 핫플레이트와 스텐실 활용법을 참고하세요.

PCB에 새로 장착한 전해 커패시터

PCB에 새로 장착한 전해 커패시터

여러 SMD 커패시터를 교체하시나요?

기판의 캔형 커패시터 여러 개를 교체해야 한다면, 하나씩 손으로 납땜하는 것보다 스텐실을 활용한 페이스트 도포와 리플로 공정으로 훨씬 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

스텐실 주문하기

전원 인가 전후에 수리 결과 검사하기

  • 전원 인가 전: 새 커패시터의 극성을 실크스크린과 다시 한번 대조하세요. 전압을 인가하기 전 마지막 안전 점검 단계입니다. 한 번 더 확인하는 데 비용은 들지 않습니다.
  • 전원 인가 시: 대용량 전원용 커패시터가 있는 기판은 전압을 서서히 올리세요. 전류 제한 기능이 있는 벤치 전원 공급 장치나 가변 단권변압기(Variac)를 사용할 수 있습니다. 처음 몇 초 동안 발열, 팽창, 이상한 냄새가 발생하지 않는지 주의 깊게 관찰하세요.
  • 전원 인가 후: 커패시터의 ESR과 전압을 다시 측정하여 기존 고장이 단순히 덜 두드러지는 것이 아니라 실제로 해결되었는지 확인하세요. 전원 레일은 오실로스코프로 확인하면 좋습니다. 수리의 원인이 된 리플이 실제로 제거되었는지 확인할 수 있기 때문입니다.

커패시터 교체 시 흔히 발생하는 문제와 해결 방법

  • 문제: 새 커패시터를 거꾸로 장착했습니다. → 해결: 즉시 전원을 끄세요. 역극성으로 장착된 커패시터는 이미 방압구가 열렸거나 더 심하게 손상되었을 수 있습니다. 새 부품으로 교체하고, 실크스크린의 ‘+’ 표시와 방향을 다시 대조한 뒤 전원을 인가하세요.
  • 문제: 기존 커패시터의 납을 제거하다 패드가 들떴습니다. → 해결: 새 부품을 장착하기 전에 작업을 멈추고 패드부터 수리하세요(배선과 패드 손상 방지 방법 가이드 참고). 들뜬 패드에 그대로 납땜하면 접합이 오래 유지되기 어렵습니다.
  • 문제: 새 커패시터에서 열이 납니다. → 해결: 보통 ESR이나 리플 전류 정격이 적절하지 않거나, 부품의 사양이 회로 요구에 못 미칠 때 나타납니다. 올바른 정격의 105 °C 저ESR 커패시터를 장착하세요.
  • 문제: 교체 후에도 기판이 정상적으로 작동하지 않습니다. → 해결: 주변의 다른 커패시터도 열화되었을 가능성이 높으며, 같은 생산 배치라면 특히 그렇습니다. 눈에 띄는 부품 하나만 문제라고 가정하지 말고, 의심되는 모든 부품을 ESR 미터로 검사하세요.
  • 문제: SMD 커패시터가 평평하게 안착하지 않습니다. → 해결: 패드에 남은 납이 일반적인 원인입니다. 새 부품을 올리기 전에 솔더 위크로 양쪽 패드를 고르게 정리하세요.
  • 문제: 수리 후에도 전원 레일에 리플이나 휘파람 같은 소음이 남아 있습니다. → 해결: 해당 스위칭 주파수에서 ESR이 여전히 너무 높습니다. 그 용도에 맞게 정격이 지정된 전용 저ESR 시리즈로 교체하세요.

전해 커패시터 교체에 관한 자주 묻는 질문

Q: 기존보다 정격 전압이 높은 전해 커패시터로 교체해도 되나요?

네. 정격 전압이 높아지는 것은 전기적으로 문제가 없으며, 실제 사용 수명이 늘어나는 경우도 많습니다. 인가 전압이 정격 전압에서 차지하는 비율이 낮을수록 전해 커패시터는 더 낮은 온도로 동작하고 오래가기 때문입니다. 고려할 점은 크기입니다. 정격 전압이 높은 전해 커패시터는 보통 더 높거나 넓으므로, 납땜 전에 케이스·방열판·실드와 간섭하지 않는지 확인하세요.

Q: 전해 커패시터 대신 세라믹 커패시터(MLCC)를 사용해도 되나요?

일부 위치에서는 가능하지만, 검토 없이 교체해서는 안 됩니다. MLCC는 ESR이 훨씬 낮아 리플 필터링에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 전해 커패시터의 감쇠 특성을 전제로 설계된 일부 스위칭 전원 출력에서는 낮은 ESR 때문에 반공진에 따른 불안정이 발생할 수 있습니다. 의도적으로 회로를 변경하는 것이 아니라면 기존 사양에 맞는 전해 커패시터로 교체하고, 세라믹 커패시터로의 대체는 별도의 설계 판단으로 다루세요.

Q: 기판에 전원이 공급되는 상태에서 커패시터를 교체해도 안전한가요?

아니요. 커패시터를 만지기 전에 반드시 기판의 전원을 끄고 대용량 커패시터를 방전시키세요. 작동하지 않는 것처럼 보이는 기판에도 전하가 남아 감전되거나 인두 팁을 통해 단락될 수 있습니다. 전하가 남아 있을 가능성이 있는 전원용 커패시터는 리드를 직접 단락시키지 말고 저항을 통해 방전시키세요. 그런 다음 멀티미터로 전압이 거의 0인지 확인한 뒤 납을 제거하세요.

Q: 새 커패시터를 장착하기 전에 누출된 전해액을 청소해야 하나요?

네. 마른 전해액은 약한 부식성이 있고 때로는 전도성도 있는 잔여물을 남깁니다. 새 부품을 장착한 뒤에도 누설 경로나 간헐적 고장의 원인이 될 수 있습니다. 90% 이상 이소프로필알코올과 단단한 솔로 해당 부위를 닦고, 패드와 주변 배선의 부식 여부를 확인하세요. 주변 부품을 리플로하기 전에는 기판을 완전히 말리세요.

Q: 사용하지 않은 전해 커패시터도 보관 중에 열화되나요?

네. 다만 서서히 진행됩니다. 한 번도 전원을 인가하지 않았더라도 내부 전해액이 밀봉부를 통해 조금씩 증발하므로, 여러 해 보관하는 동안 건조되거나 정전용량이 감소할 수 있습니다. 밀봉 상태가 좋은 최신 부품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하면 저가품이나 오래된 재고보다 훨씬 잘 유지됩니다. 10년 이상 사용하지 않고 보관한 커패시터는 정상이라고 가정하지 말고 장착 전에 정전용량과 ESR을 측정하세요.

Q: 부풀어 오른 커패시터가 항상 현재 고장의 원인인가요?

반드시 그렇지는 않습니다. 눈에 보이는 팽창은 해당 커패시터의 고장을 나타내지만, 불량 커패시터가 하나 있는 기판에서는 다른 커패시터도 수명이 다해 갈 수 있습니다. 같은 생산 배치의 부품이라면 특히 그렇습니다. 눈에 띄는 부품만 문제라고 가정하지 말고, 조금이라도 의심되는 모든 커패시터를 ESR 미터로 검사하세요.

Q: 커패시터를 교체하기보다 기판을 재설계하는 편이 나은 경우는 언제인가요?

나머지 부분이 정상인 기판에서 커패시터 한두 개만 고장 났다면 부품 교체가 합리적입니다. 반면 여러 기기에서 고장이 반복되거나, 여러 차례 재작업으로 패드와 배선이 손상되었거나, 설계 자체가 리플 전류 요구를 감당하지 못한다면 기존 기판을 계속 수리하기보다 재설계해 새로 제작하는 편이 장기적으로 더 경제적인 경우가 많습니다.

Q: 오래된 전해 커패시터의 ‘리포밍’과 단순 교체는 어떻게 다른가요?

리포밍은 여러 해 동안 사용하지 않은 전해 커패시터 내부의 유전체층을 적은 전류로 천천히 복원하는 과정입니다. 일반적인 수리보다는 빈티지 장비나 장기 보관 장비에 주로 해당합니다. 이미 팽창·누액·단락이 발생했거나 사양을 벗어난 커패시터는 리포밍으로 해결할 수 없으므로 교체해야 합니다.

마무리: 올바른 전해 커패시터 교체 방법

전해 커패시터를 교체한 뒤 안정적으로 사용하려면 고장 부품을 진단하고, 정전용량·정격 전압·105 °C 정격 온도·ESR을 맞추며, 극성을 정확히 확인해야 합니다. 그런 다음 납을 깔끔하게 제거하고 새 부품을 장착한 뒤, 조립을 마무리하기 전에 검사하세요. 이 모든 과정의 기본 원칙은 사양과 극성을 정확히 맞추는 것입니다. 두 가지를 제대로 확인하면 납 제거, 부품 장착, 납땜 등의 실제 교체 작업은 어렵지 않습니다.

부품 하나가 아니라 기판 전체의 커패시터를 교체한다면, 다음 단계로 새 솔더 페이스트와 적합한 스텐실을 사용한 리플로 공정을 고려해 보세요. 여러 패드에 하나씩 손으로 페이스트를 바르는 것보다 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다.

지속적인 성장