리플로우 솔더링: 알아야 할 모든 것
2 분
- 리플로우 솔더링이란 무엇인가?
- 리플로우 솔더링 vs 웨이브 솔더링 vs 셀렉티브 솔더링
- 리플로우 솔더링에 사용되는 일반적인 솔더 합금 유형
- 리플로우 솔더링 공정: 4가지 핵심 구간
- 리플로우 솔더링에 적합한 리플로우 오븐 선택하기
- 리플로우 솔더링의 열 프로파일링: 품질의 기초
- 혼합 기술 리플로우 솔더링: 과제와 공정 해결책
- 일반적인 리플로우 솔더링 결함과 해결 방법
- 리플로우 솔더링의 품질 관리 및 검사
- 리플로우 솔더링을 위한 DFM 모범 사례
- 결론
- 리플로우 솔더링 관련 자주 묻는 질문
리플로우 솔더링은 오늘날 표면 실장 기술(SMT)의 핵심 공정으로, 가장 작은 0201 수동 소자부터 복잡하고 고밀도인 볼 그리드 어레이(BGA)에 이르기까지 다양한 부품을 견고하게 실장할 수 있게 해줍니다. 부품 크기가 지속적으로 축소됨에 따라 정확한 열 관리가 신뢰성 확보의 핵심 요건이 되었으며, 이는 곧 공정에 오류가 없어야 함을 의미합니다.
본 엔지니어링 가이드에서는 이 공정을 뒷받침하는 열역학, 유체역학, 금속공학을 심층적으로 다룹니다. 열 프로파일의 네 가지 핵심 구간, 대류 열전달 메커니즘, 그리고 커패시터 균열이나 서멀 패드 보이드와 같은 잠재적 결함을 예방하는 고급 전략까지 살펴봅니다.
고신뢰성 솔더링을 위해서는 고정밀 장비가 필수적입니다. JLCPCB 는 첨단 10구간 대류식 리플로우 오븐을 활용해 엄격한 열 제어를 유지합니다. 이러한 역량 덕분에 항공우주 및 의료 분야와 같은 복잡한 PCBA 프로젝트를 성공적으로 관리하며, 일관되게 무결점 수준을 달성하고 있습니다.
현대식 다구간 대류 리플로우 오븐
리플로우 솔더링이란 무엇인가?
기본적으로 리플로우 솔더링은 솔더 합금 분말과 플럭스를 혼합한 끈적한 솔더 페이스트를 이용해 전기 부품을 정해진 위치에 임시로 고정한 후, 전체 조립체를 제어된 열처리 공정에 통과시키는 방식입니다. 이 열이 솔더를 녹여 영구적인 전기기계적 접합을 형성합니다.
용융된 솔더 욕조가 솔더 공급원인 웨이브 솔더링과 달리, 리플로우는 기판에 이미 도포된 재료에 의존합니다. 이 공정은 상변화로 정의됩니다:
1. 고체/점성 상태: 페이스트가 실장 과정에서 부품을 제자리에 고정합니다.
2. 액체 상태: 합금이 액상선 온도(TL)에 도달하여 응집되고 금속 표면을 웨팅합니다.
3. 고체 상태: 합금이 냉각되면서 기계적 강도를 결정하는 특정 결정립 구조를 형성합니다.
리플로우 솔더링 vs 웨이브 솔더링 vs 셀렉티브 솔더링
적합한 조립 방식을 선택하려면 리플로우와 다른 방식들을 구분할 수 있어야 합니다:
리플로우 솔더링: SMT의 주요 방식입니다. 가장 뛰어난 특징 중 하나는 자가 정렬(self-alignment) 효과로, 액체 솔더의 표면 장력에 의해 약간 어긋난 부품이 패드 중앙으로 끌어당겨집니다. 양면 실장과 대량 처리가 가능합니다.
웨이브 솔더링: 전통적으로 삽입 실장 기술(THT)에 사용됩니다. 기판이 난류 형태의 용융 솔더 파도를 통과합니다. 레거시 기판에는 빠르지만 높은 열충격을 유발하며, 브리징 위험으로 인해 미세 피치 SMT에는 적합하지 않습니다.
셀렉티브 솔더링: 특정 삽입 실장 핀을 타깃으로 하는 웨이브 솔더링의 로봇 방식 변형입니다. 정밀하지만 속도는 느립니다.
리플로우 솔더링에 사용되는 일반적인 솔더 합금 유형
사용되는 열 프로파일은 전적으로 합금의 화학적 조성에 좌우됩니다. 용융점이 오븐의 피크 온도를 결정합니다.
| 합금 | 용융점 | 피크 리플로우 온도 | 웨팅 특성 | 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| Sn63/Pb37 (유연) | 183℃ (공정) | 210℃ - 220℃ | 우수 | 군용, 항공우주, 레거시(비RoHS) |
| SAC305 (무연) | 217℃ - 220℃ | 235℃ - 250℃ | 양호 | 표준 소비자 전자제품(RoHS 준수) |
| BiSnAg (저온) | 138℃ | 170℃ - 180℃ | 보통 | 열에 민감한 부품(LED, 플렉스 PCB) |
솔더 페이스트 도포부터 금속간 화합물 형성까지의 리플로우 단계를 보여줍니다
리플로우 솔더링 공정: 4가지 핵심 구간
'열 프로파일(Thermal Profile)'은 성공적인 솔더 조인트의 DNA와도 같습니다. 이는 PCB가 오븐을 통과하는 여정을 온도(Y축)와 시간(X축)의 그래프로 나타낸 것입니다. 표준 무연 프로파일은 네 가지 뚜렷한 구간으로 나뉩니다.
리플로우 오븐 온도 프로파일의 4가지 핵심 구간
#1구간: 리플로우 솔더링의 예열(램프업)
온도 범위: 상온(25℃)에서 150℃까지.
목표 승온 속도: 초당 1℃~3℃.
예열 구간의 주된 목표는 전체 조립체의 온도를 안전하게 높이는 것입니다. 여기서 핵심은 "안전하게"라는 표현입니다. 온도가 너무 빠르게 상승하면(예: 초당 3℃ 초과), 플럭스 내 휘발성 용제가 급격히 팽창하여 "폭발"함으로써 솔더 튐이나 솔더 볼을 유발할 수 있습니다.
또한 급격한 가열은 부품의 세라믹 본체와 내부 금속 전극 사이에 큰 온도 차(ΔT)를 발생시킵니다. 이러한 응력은 적층 세라믹 커패시터(MLCC)에 미세 균열을 유발할 수 있으며, 이는 즉각적이거나 잠재적인 단락으로 이어질 수 있습니다.
#2구간: 리플로우 솔더링의 열 소크(균등화)
온도 범위: 150℃~180℃(정체 구간).
지속 시간: 60~120초.
소크 구간은 열전달의 물리학이 결정적으로 작용하는 지점입니다. PCB는 거의 균일하지 않으며, 넓은 구리 그라운드 플레인(높은 열용량)과 고립된 트레이스(낮은 열용량)를 동시에 가지고 있습니다. 소크 과정이 없다면, 작은 0402 저항은 대형 BGA보다 몇 초 먼저 리플로우 온도에 도달하게 됩니다.
소크 구간은 일종의 열적 정지 구간으로 작용하여, 무거운 부품이 가벼운 부품을 "따라잡을" 수 있게 해주며, 리플로우 구간에 진입하기 전 전체적인 온도 차(ΔT)를 거의 0에 가깝게 유지시켜 줍니다.
플럭스 활성화: 이 단계에서 플럭스 내 유기산이 패드와 리드 표면의 산화물을 제거하여 금속을 세정함으로써 웨팅을 보장합니다.
위험 요소: 소크가 과도할 경우, 솔더가 녹기 직전에 플럭스의 세정 효과가 소실될 수 있으며, 이는 그레이핑(Graping, 솔더 분말이 응집되지 않는 현상)이나 헤드인필로우(Head-in-Pillow) 같은 결함을 유발할 수 있습니다.
#3구간: 리플로우(액상선 이상 유지 시간)
피크 온도: 235℃ - 250℃(SAC305 기준).
액상선 이상 유지 시간(TAL): 45~90초.
이 구간에서만 솔더가 액체 상태로 유지됩니다. 액체 솔더의 표면 장력이 상황을 제어하며, 그 결과 부품이 자동으로 정렬됩니다.
금속공학적 관점: 용융된 솔더가 구리 패드와 반응하여 일반적으로 Cu6Sn5 형태의 금속간 화합물(IMC) 층을 형성합니다. 이 층은 접합부의 "접착제" 역할을 합니다.
골디락스 구간:
● 너무 짧을 경우: 솔더가 완전히 웨팅되지 않아 콜드 솔더 조인트(무광택, 거친 질감, 취약함)가 형성됩니다.
● 너무 길 경우: IMC 층이 지나치게 두꺼워져(5μm 초과) 취성이 커지고 기계적 충격에 파손되기 쉬워집니다.
전문가 팁: 이 구간에서 리플로우되는 BGA는 광학 검사가 불가능합니다. JLCPCB는 X-ray 검사(AXI)를 활용해 패키지 내부를 투시하여 볼이 제대로 붕괴되고 웨팅되었는지 확인합니다.
JLCPCB의 품질 관리에 대해 자세히 알아보세요.
#4구간: 냉각
냉각 속도: 초당 2℃~4℃.
냉각은 적극적이면서도 제어되어야 합니다. 급속 냉각은 솔더 구조를 빠르게 응고시켜 기계적으로 강하고 피로 저항성이 높은 미세 결정립 구조를 형성합니다. 반대로 느린 냉각은 크고 거친 결정립이 성장하도록 하여 강도가 약해집니다. 다만 냉각이 지나치게 빠르면(급속 냉각 충격) CTE(열팽창 계수) 불일치로 인해 FR-4 기판이 휘어지거나 세라믹 부품에 균열이 생길 수 있습니다.
리플로우 솔더링에 적합한 리플로우 오븐 선택하기
열을 전달하는 방식에는 여러 유형이 있으며, 솔더 조인트의 품질 일관성은 열이 기판에 전달되는 방식에 좌우됩니다.
대류식 리플로우 오븐(업계 표준)
JLCPCB의 생산 라인을 포함한 현대의 대량 조립 공정에서는 강제 대류식 오븐을 사용합니다.
● 작동 원리: 가열된 공기 또는 질소가 노즐을 통해 PCB로 분사됩니다.
● 장점: 열전달 효율이 높으며, 부품 색상에 크게 영향을 받지 않습니다. 키가 큰 부품이 주변의 작은 부품에 열이 전달되는 것을 가로막는 "섀도잉(shadowing)" 효과도 최소화됩니다.
히터를 통해 뜨거운 공기를 순환시켜 아래의 PCB 컨베이어 벨트로 전달하는 팬을 보여주는 리플로우 오븐입니다.
베이퍼 페이즈 리플로우 오븐
VPS(베이퍼 페이즈 솔더링)는 갈덴(Galden)과 같은 특수 과불화 액체의 응축 잠열을 이용합니다. 기판은 증기층 속으로 내려가게 됩니다.
● 장점: 온도가 유체의 끓는점(예: 230℃)에 물리적으로 고정되므로 과열이 원천적으로 불가능합니다. 매우 두꺼운 구리 기판에도 완벽한 가열 균일성을 제공합니다.
● 단점: 높은 비용과 복잡성으로 인해, 일반적으로 소량 생산되는 항공우주 분야나 프로토타입 제작에 한정되어 사용됩니다.
리플로우 오븐 내 질소 분위기
고급 리플로우 오븐은 흔히 공기를 질소(N2)로 대체합니다.
● 화학적 원리: 산소는 산화를 촉진합니다. 터널 내부를 N2로 채우고 산소 농도를 50ppm 미만으로 유지함으로써 산화를 억제합니다.
● 이점: 특히 솔더의 웨팅 각도가 크게 개선되며, OSP처럼 솔더링이 까다로운 표면이나 미세 피치 부품에서 그 효과가 두드러집니다.
질소 리플로우 솔더링
리플로우 솔더링의 열 프로파일링: 품질의 기초
흔히 오해하는 부분은 오븐 설정 온도를 "250℃"로 맞추면 기판도 250℃에 도달한다고 생각하는 것입니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 기판의 온도는 컨베이어 속도, 공기 유속, 그리고 기판 자체의 열용량에 따라 달라집니다.
프로세스 윈도우 엔지니어링
엔지니어는 다음 두 가지 요소가 겹치는 프로세스 윈도우(Process Window)를 설정해야 합니다:
1. 부품 한계 온도: 가장 민감한 부품(예: 플라스틱 커넥터나 전해 커패시터)이 견딜 수 있는 최대 온도(일반적으로 260℃).
2. 솔더 요구 조건: 합금을 녹여 효과적인 접합을 형성하려면 217℃ 이상, 액상선 대비 15℃ 이상의 적절한 최소 온도가 필요합니다.
| 문제 | 증상 | 근본 원인 | 해결책 |
|---|---|---|---|
| 넓은 온도 편차 | 기판 전체에서 15℃ 초과 차이 | 열용량 불균형 | 무거운 부품이 따라잡을 수 있도록 소크 구간 시간을 늘리고, 구간별 기류를 조정합니다. |
| TAL 부족 | 액상선 이상 유지 시간 45초 미만 | 벨트 속도가 너무 빠름 | 컨베이어 속도를 늦추거나 피크 구간 온도를 약간 높입니다. |
| 부품 과열 | 부품 MSL 초과 | 높은 피크 온도 | 피크 구간 설정을 낮추고, 대류 효율 및 공기 유속을 점검합니다. |
정확한 프로파일링을 위한 열전대 배치
정확한 프로파일을 개발하기 위해, 기술자들은 K타입 열전대를 "골든 보드(Golden Board)"(양산 기판의 소모용 복사본)에 부착합니다. 부착 위치는 전략적으로 선정됩니다:
● 콜드 스팟: 일반적으로 대형 BGA의 그라운드 핀이나 무거운 인덕터입니다. 이는 가장 무거운 부품이 충분한 열을 받도록 보장합니다.
● 핫 스팟: 일반적으로 기판 가장자리 근처의 작은 부품이나 얇은 PCB 영역입니다. 이는 가장 가벼운 부품이 타지 않도록 보장합니다.
● 민감 부품: 온도에 민감한 모든 센서.
"콜드 스팟"이 액상선에 도달하지 못하면 콜드 조인트가 발생합니다. "핫 스팟"이 260℃를 초과하면 부품이 손상됩니다. 프로파일링의 핵심은 모든 지점이 이 윈도우 안에 머물도록 오븐 구간을 균형 있게 조정하는 것입니다.
여러 열전대가 최소 솔더 온도와 최대 부품 온도로 경계 지어진 녹색 "안전 구간" 박스 안에 모두 머무르는 모습을 보여주는 그래프입니다.
혼합 기술 리플로우 솔더링: 과제와 공정 해결책
PCBA에서 가장 까다로운 과제 중 하나는 혼합 기술(Mixed Technology)입니다. 이는 작은 0201 커패시터를 커다란 나사 단자나 실드 옆에 배치하는 것과 같은 상황을 말합니다.
혼합 SMT 조립과 열용량 불균형
혼합 기술(또는 혼합 조립)이란 하나의 PCB 위에 열용량 차이가 극심한 부품들을 함께 실장하는 것을 의미합니다. 일반적으로 0201이나 01005 칩과 같은 극소형 수동 소자를 다음과 같은 고질량 부품 옆에 배치하는 상황이 이에 해당합니다:
● 대형 BGA: 흔히 일체형 금속 방열판(리드)이 통합되어 있습니다.
● 실드형 인덕터: 방열판 역할을 하는 고밀도 페라이트 또는 철심을 포함하고 있습니다.
● 삽입 실장 커넥터: 웨이브 솔더링 대신 "핀인페이스트(Pin-in-Paste)" 기법으로 리플로우되는 사례가 늘고 있습니다.
표준 SMT 라인이 처리 속도에 최적화되어 있는 반면, 혼합 기술 라인은 열적 평형에 최적화되어야 합니다. 근본적인 엔지니어링 과제는 0201 저항이 거의 즉시 가열되는 반면, 대형 실드형 인덕터는 20-30초 정도 뒤처진다는 점입니다. 프로파일이 완벽하게 조정되지 않으면, 인덕터의 솔더 페이스트가 액상선에 도달하기도 전에 저항이 과열되어 산화될 수 있습니다.
열 지연 문제와 그 해결 방법
0201은 열용량이 거의 0에 가까워 즉시 가열됩니다. 반면 무거운 BGA나 실드형 인덕터는 방열판처럼 작용하여 상당히 뒤처집니다. 승온 속도를 너무 빠르게 설정하면(선형 프로파일) 단자가 여전히 고체 상태인 동안 0201은 이미 녹아버립니다. 단순히 온도를 높이면 무거운 부품이 준비되기도 전에 0201의 플럭스가 소진되어 "타버릴" 수 있습니다.
실행 방식(램프-소크-리플로우): 혼합 SMT 솔더링은 특정한 "연장된 소크(Extended Soak)" 전략을 통해 수행됩니다. 공정 엔지니어는 오븐의 2구간이 일반적으로 150℃ - 175℃의 안정적인 정체 온도를 90~120초의 연장된 구간 동안 유지하도록 설정합니다.
● 작동 원리: 이 "열적 정지" 구간에서 무거운 부품은 계속 열을 흡수하고 있는 반면, 작은 부품은 이미 온도가 상승한 상태로 대기(정지)하고 있습니다.
● 결과: 온도 차(ΔT)가 크게 줄어듭니다. 기판이 최종적으로 리플로우 구간에 진입하면, 무겁고 가벼운 부품 모두 동시에 액상선을 넘어서게 되어 열 손상 없이 균일한 웨팅이 보장됩니다.
이 그래프는 서로 다른 부품 유형을 처리하는 데 필요한 열 프로파일의 차이를 명확하게 보여줍니다.
삽입 실장 부품을 위한 핀인페이스트(관통형 리플로우)
엔지니어들은 흔히 삽입 실장 커넥터에 대한 수작업이나 웨이브 솔더링 단계를 없애고자 합니다.
● 핵심 기법: 삽입 실장 홀 위에 솔더 페이스트를 프린팅합니다. 부품 핀은 이 페이스트를 통과하여 삽입됩니다. 리플로우 과정에서 페이스트가 녹으면서 모세관 현상에 의해 홀 아래로 흡수됩니다.
● 요구 조건: 페이스트 도포량은 IPC 표준에 맞춰 홀 충전량을 정확히 산정해야 합니다(환형 링 체적 + 홀 체적 - 핀 체적).
복잡한 조립 작업에 도움이 필요하신가요? JLCPCB의 엔지니어링 팀이 귀하의 Gerber 파일을 검토하여 "핀인페이스트"의 실현 가능성과 스텐실 설계 최적화를 지원해 드립니다. 혼합 조립 견적 받기
혼합 조립 PCB: 삽입 실장 헤더 및 0402 저항 옆에 배치된 BGA
일반적인 리플로우 솔더링 결함과 해결 방법
아무리 완벽한 장비를 사용하더라도 물리 법칙은 냉정합니다. 근본 원인을 파악하는 것이 예방의 핵심입니다.
| 결함 | 프로파일 관련 원인 | 재료 관련 원인 | 설계 관련 원인 |
|---|---|---|---|
| 콜드 솔더 조인트 | 피크 온도 낮음; TAL 부족 | 산화된 패드/리드; 유통기한 지난 페이스트 | 서멀 릴리프 스포크가 없는 높은 열용량 패드 |
| 툼스토닝 | 승온 속도 과다(2℃ 초과) | 불균일한 페이스트 침착 | 비대칭 패드 크기(한쪽은 크고 한쪽은 작음) |
| 솔더 볼 | 승온 속도 과다(폭발적 아웃가싱) | 페이스트 내 수분; 분말 산화 | 패드로의 솔더마스크 침범 |
| 보이드 | 소크 시간 부족(휘발성분 갇힘) | 높은 플럭스 함량; 낮은 활성도 | 비아 인 패드(열린 비아가 솔더를 흡수) |
#1 툼스토닝(맨해튼 효과)
증상: 작은 수동 소자 (0402/0603)가 한쪽 끝을 축으로 수직으로 서서 마치 묘비처럼 보이는 현상입니다.
근본 원인: 토크 불균형입니다. 한쪽 패드의 솔더가 다른 쪽보다 먼저 녹아 웨팅되었고, 표면 장력이 부품을 수직으로 끌어올립니다.
해결책:
● 설계: 패드가 대칭적인 열 연결을 갖도록 합니다. 서멀 릴리프 스포크 없이 한쪽 패드만 넓은 그라운드 플레인에 연결하지 않도록 합니다.
● 공정: 리플로우 진입 시 승온 속도를 늦춰 양쪽 패드가 동시에 액상선에 도달하도록 합니다.
#2 솔더 볼링
증상: 접합부 주변이나 솔더마스크 위에 작은 솔더 구체가 흩어져 있는 현상입니다.
근본 원인:
● 폭발적 아웃가싱: 승온 속도가 너무 빨라(초당 3°C 초과) 용제가 갇힌 상태에서 발생합니다.
● 산화: 솔더 분말이 산화된 경우(페이스트 취급 부주의)입니다.
해결책: 예열 기울기를 점검하고, 페이스트가 올바르게 보관·해동되었는지 확인합니다.
#3 보이드(가스 포켓)
증상: 솔더 접합부 내부의 빈 공동으로, X-ray를 통해서만 확인할 수 있습니다. QFN 서멀 패드에서 특히 중요한 문제입니다.
근본 원인: 액체 상태에서 플럭스 휘발 성분이 갇히는 것입니다.
해결책:
● 리플로우 전 휘발 성분이 빠져나갈 수 있도록 소크 시간을 늘립니다.
● 핵심 전력 전자 부품에는 "진공 리플로우" 공정을 사용합니다(압력 차를 이용해 보이드를 제거).
#4 헤드인필로우(HiP)
증상: BGA 볼이 패드 위에 놓여 있지만 페이스트와 융합되지 않은 상태로, 마치 베개 위에 놓인 머리처럼 보입니다.
근본 원인:
1. 휨(Warpage): 가열 중 BGA가 휘어져(스마일/프라운 형태) 볼이 페이스트에서 떨어집니다.
2. 플럭스 소진: 볼이 페이스트에 닿기 전에 플럭스가 말라버린 경우입니다.
해결책: 습도 민감도 취급(MSL)을 확인하고, 소크 프로파일을 더 짧고 낮은 온도로 최적화합니다.
4가지 솔더링 결함: (1) 콜드 조인트(거친 질감), (2) 툼스톤(수직으로 선 저항), (3) 솔더 볼, (4) BGA 내부의 보이드(흰 반점)를 보여주는 X-ray 이미지.
리플로우 솔더링의 품질 관리 및 검사
측정할 수 없는 것은 개선할 수 없습니다. 리플로우 이후 검사는 품질의 관문입니다.
1. AOI(자동 광학 검사): 카메라가 다양한 각도의 빛을 이용해 기판을 스캔합니다. 부품 존재 여부, 극성, 틀어짐, 육안으로 보이는 솔더 필렛을 검사합니다.
2. AXI(자동 X-ray 검사): BGA, QFN, LGA에는 필수적으로 적용됩니다. 여기서 사용되는 X-ray 기술은 보호층을 투과하여 보이드 및 브리징 비율은 물론, 내부에 존재할 수 있는 HiP 결함까지 보여줍니다.
3. 전기적 테스트(ICT/플라잉 프로브): 물리적 접합부가 전기를 전도하는지 확인합니다.
리플로우 솔더링을 위한 DFM 모범 사례
특정한 황금률들이 리플로우 공정의 성공 기준을 구성합니다:
1. 솔더 페이스트 취급: 페이스트는 변질되기 쉬운 소재입니다. 냉장 보관 (2-10℃)해야 합니다.
핵심 사항: 용기를 개봉하기 전 4시간 동안 자연 해동해야 합니다. 차가운 상태의 용기를 열면 결로가 발생하여 페이스트에 수분이 유입되고, 이는 즉시 솔더 볼링으로 이어집니다.
2. 스텐실 설계: 미세 피치 부품의 경우, 브리징을 방지하기 위해 스텐실 개구부를 패드보다 약간 작게(예: 10% 축소) 설계해야 합니다.
3. 서멀 릴리프: 패드를 그라운드 플레인에 연결할 때는 항상 서멀 스포크를 사용해야 합니다. 이는 콜드 조인트와 툼스토닝을 방지하는 가장 효과적인 방법입니다.
결론
리플로우 솔더링은 재료 과학과 공정 엔지니어링이 이룬 성과입니다. 이를 통해 과거에는 불가능했던 규모와 밀도로 신뢰성 있는 전자기기를 제조할 수 있게 되었습니다. 다만 "프로세스 윈도우"에 대한 존중이 반드시 필요합니다. 페이스트의 요변성 특성부터 냉각 과정에서 형성되는 결정립 구조에 이르기까지, 모든 변수가 중요합니다.
설계자에게 있어 명백한 사실은, DFM이 레이아웃 단계에서부터 시작된다는 것입니다. 따라서 회로도 자체뿐만 아니라 대칭적인 패드, 적절한 서멀 릴리프, 부품 간격까지도 함께 고려해야 합니다.
PCBA 생산 규모를 확장할 준비가 되셨나요? JLCPCB는 10구간 리플로우 오븐, 자동 X-ray 검사, 엄격한 DFM 검사를 결합하여 프로토타입부터 양산까지 고신뢰성 조립을 제공합니다.
리플로우 솔더링 관련 자주 묻는 질문
Q1: SAC305의 최적 액상선 이상 유지 시간(TAL)은 얼마인가요?
표준 SAC305 무연 솔더의 경우, 업계에서는 217℃ 이상에서 60~90초를 "최적 구간"으로 삼는 것이 일반적입니다. TAL이 너무 짧으면(45초 미만) 웨팅 불량이나 콜드 조인트와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 반대로 너무 길면(120초 초과) 부품이 과열되어 취성이 높은 IMC 층이 형성되며, 이는 낙하 충격에 대한 취약성을 높입니다.
Q2: 삽입 실장 부품도 리플로우할 수 있나요?
네, 핀인페이스트(PiP) 또는 인트루시브 리플로우 기법을 사용하면 가능합니다. 이는 260℃를 견딜 수 있는 부품(고내열 플라스틱)에 가장 적합하며, 홀을 충분히 채울 수 있도록 신중한 스텐실 계산이 필요합니다.
Q3: 0402 저항이 세워지는(툼스토닝) 이유는 무엇인가요?
일반적으로 열 불균형이 원인입니다. 한쪽 패드가 넓은 구리 트레이스에 연결되어 있고 다른 쪽이 얇은 트레이스에 연결되어 있으면, 얇은 쪽이 더 빨리 가열됩니다. 무거운 쪽이 녹기 전에 솔더가 녹아 부품을 웨팅하며 수직으로 끌어올립니다. 무거운 연결부에 서멀 릴리프 스포크를 추가하여 해결할 수 있습니다.
Q4: 질소 리플로우가 반드시 필요한가요?
표준 기판의 경우 공기 리플로우로 충분합니다. 다만 다음과 같은 경우에는 질소(N2) 사용을 강력히 권장합니다:
1. OSP(유기 솔더링성 보존제) 표면 처리.
2. 초미세 피치 부품(0.3mm 피치 BGA).
3. 미션 크리티컬한 항공우주/의료용 기판. 질소는 소크 단계에서의 산화를 방지하여 웨팅 성능을 크게 향상시킵니다.
Q5: PCB는 몇 번까지 리플로우를 거칠 수 있나요?
일반적인 관행에서는 세 번의 열 사이클을 허용합니다:
1. 1면(상단) 리플로우.
2. 2면(하단) 리플로우.
3. 필요 시 한 번의 리워크 사이클. 이를 초과하면 FR-4 소재가 열화되어(층간 박리 위험) 부품에 균열이 생길 수 있습니다. 기판의 누적 열 노출량을 항상 추적해야 합니다.
Q6: 공기 분위기 리플로우와 질소 분위기 리플로우의 차이는 무엇인가요?
질소 분위기 리플로우(산소 농도 50ppm 미만)는 고온 리플로우 공정 중 산화를 크게 줄여줍니다. 이점으로는 웨팅 개선(특히 무연 SAC 합금의 경우), 더 밝은 광택의 솔더 조인트, 드로스(dross) 생성 감소, 그리고 피크 온도를 약간 낮출 수 있는 가능성 등이 있습니다. 비용 측면에서는 질소 발생·공급 인프라와 운영비 증가가 수반됩니다.
적절한 프로파일 최적화가 이루어진다면 공기 리플로우만으로도 많은 애플리케이션에 충분합니다. 질소는 무연 솔더링, OSP 표면 처리 기판, 미세 피치 부품, 그리고 최고 수준의 신뢰성이 요구되는 항공우주·군용 애플리케이션에서 더욱 중요해집니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......