JLCPCB PCB 조립 공정 종합 가이드: 효율적이고 신뢰할 수 있는 PCB 제조
1 분
- JLCPCB의 PCB 조립:
- JLCPCB PCB 조립 공정 흐름:
- PCB 제조 공정에 포함된 단계:
작동하는 회로 기판을 만드는 가장 중요한 요소 중 하나는 조립 기술과 공정입니다. 이 단계는 최종 생산된 기기의 품질을 보장하기 위해 제어되고 신중하게 실행되어야 합니다. JLCPCB는 엔지니어와 기업의 시간을 절약하여 경로를 단축시키는 역량을 기반으로 기판의 각 부품을 배치 위치에 납땜하는 전체 단계를 담당하는 PCB 조립 서비스를 제공합니다.
PCB 조립 공정은 PCB 제조 직후에 이루어지며, 부품의 노출된 패드에 필요한 양의 솔더 페이스트를 스위핑한 다음 회로 조립을 완료하기 위한 다음 단계인 리플로우를 위해 부품을 배치합니다. 저희는 PCB 제조에 관한 종합 가이드를 제공했으며, 여기서 확인하실 수 있습니다.
JLCPCB의 PCB 조립:
JLCPCB PCB 조립 서비스는 고객의 전자 제조 요구를 충족시키는 신뢰할 수 있고 효율적인 옵션입니다. 합리적인 가격에 고품질 조립을 제공함으로써 이 PCBA 서비스는 모든 엔지니어의 선택 목록 상위에 있습니다.
더 많은 조립 보증은 회로 기판의 더 높은 효율성으로 이어집니다. 이것이 JLCPCB PCBA 서비스 주변에서 PCB 조립이 성공하는 주요 이유입니다. 모든 제조 단계는 지식 있고 자격을 갖춘 직원에 의해 철저히 처리됩니다.
JLCPCB PCB 조립 공정 흐름:
1) 저희 팀이 필요한 파일과 주문 세부사항을 확인합니다.
2) (필요한 경우) SMT 스텐실을 제조합니다.
3) 자재가 도착하기 전에 BOM 및 센트로이드 파일로 기계를 프로그래밍합니다. 파일에서 발견된 불일치 사항은 처리됩니다.
4) 모든 자재가 접수된 후 저희 팀은 자재 키트 감사를 수행합니다. 불일치 사항이나 추가 질문은 처리됩니다. 조립 납기가 시작되기 전에 모든 질문에 대한 답변을 받아야 합니다.
5) 모든 자재가 PST 오후 12시 이전에 도착한 경우 조립 납기는 다음 영업일부터 시작됩니다. PST 오후 12시 이후에 수령된 자재는 다음 영업일에 수령된 것으로 간주됩니다. 이는 자재가 키트 감사 과정을 거칠 적절한 시간을 허용하기 위해서입니다.
6) SMT 부품이 먼저 자동화 장비로 조립됩니다. 첫 번째 기판은 부품 배치와 극성이 올바른지 확인하기 위해 광범위한 QA를 거칩니다. 기판은 리플로우 오븐에서 나올 때 (시각적으로 및 AOI 기계로) 검사됩니다.
7) BGA 부품은 배치 정확도를 확인하고 솔더 브리지를 감지하기 위해 X선 검사를 받습니다.
8) SMT 후 해당되는 경우 기판을 세척합니다.
9) 수량과 기판 설계에 따라 스루홀 부품을 손으로 삽입하여 납땜하거나 선택적 솔더링 기계를 사용합니다.
10) 스루홀 후 해당되는 경우 기판을 다시 세척합니다.
11) 최종 품질 검사를 수행합니다.
12) 완성된 PC 기판 조립품과 모든 여분의 자재를 포장 준비합니다.
PCB 제조 공정에 포함된 단계:
Step 1 – 부품 준비
Step 2 – 솔더 페이스트 도포
Step 3 – 솔더 페이스트 검사 (SPI)
Step 4 – 부품 픽 앤 플레이스
Step 5 – 리플로우 솔더링
Step 6 – 조립 검사
1- 부품 준비:
고객이 PCB 설계 파일을 업로드하자마자 JLCPCB 엔지니어들은 관련 "제조용 데이터"를 준비하고 조립에 필요한 전자 부품을 출고합니다. 부품은 나중에 조립 픽 앤 플레이스 기계 피더에 로딩됩니다. 조립에는 표면 실장 소자(SMD)와 스루홀(THT) 부품을 모두 커버하는 JLCPCB 부품 라이브러리에서 이용 가능한 모든 부품이 포함됩니다. 고객은 35만 개 이상의 부품을 정리한 잘 분류된 부품 카테고리를 통해 필요한 부품을 검색할 수 있는 JLCPCB 라이브러리를 통해 부품을 선택할 수 있습니다. 부품은 고객이 제공한 "자재 명세서" 파일을 기반으로 조립 시스템에 의해 자동으로 인식됩니다. 부품 접두사와 수량 같은 각 부품에 필요한 모든 정보가 준비되어 PCB 제조 단계를 기다립니다.
2- 솔더 페이스트 도포:
빠를수록 더 빨리 납품됩니다. 부품은 PCB 제조 중에 준비되어야 할 뿐 아니라 스텐실 준비도 마찬가지입니다. 이 단계는 부품 준비 및 PCB 제조와 병행하여 실행됩니다. 스텐실은 각 부품 패드에 정확한 양의 솔더 페이스트를 도포하는 핵심입니다. 도포된 솔더 페이스트는 스텐실 위에 솔더 페이스트를 스위핑한 후 노출된 패드 위치를 덮습니다.
JLCPCB는 솔더 페이스트 도포 및 검사에 완전 자동화 공정을 사용하며, PCB가 PCB 제조 공정에서 준비되자마자 스텐실 위의 노출된 패드를 통해 솔더 페이스트를 받기 위해 직접 이송됩니다.
3- 솔더 페이스트 검사 (SPI):
각 단계에는 세심한 감독이 필요하므로 솔더 페이스트 도포는 SPI(솔더 페이스트 검사) 공정을 통해 검증됩니다. 이 공정은 PCB에 도포된 솔더 페이스트의 양을 평가하여 모든 부품 패드가 올바른 연결을 위한 필요한 양의 페이스트를 받도록 보장합니다. 이 중요한 검사 단계는 회로 기판 오작동으로 이어질 수 있는 잘못된 조립을 방지하는 데 도움이 됩니다. 조립 공정 초기에 잠재적 문제를 감지함으로써 SPI는 최종 제품의 전반적인 신뢰성을 보장합니다.
JLCPCB는 자동 광학 검사(AOI)와 고급 X선 고화질 카메라를 통해 완전 자동화 기계를 사용하여 검사합니다. 이는 패드의 솔더 페이스트 형상을 결정하고 실시간 이미지를 참조 설계와 캡처하여 비교함으로써 SPI의 양호/불량 실행을 판단합니다. 이 검사는 확실히 내구성 있는 전기적 연결로 적절하게 연결된 부품을 갖춘 성공적으로 조립된 회로 기판을 만드는 데 도움이 됩니다.
4- 부품 픽 앤 플레이스
솔더 페이스트가 지정된 영역에 도포되면 픽 앤 플레이스(P&P) 기계라는 고급 기계를 사용하여 부품을 신중하게 배치합니다. 이 공정은 매우 정밀하고 신속하여 가능한 최단 시간에 부품을 신속하고 정확하게 배치할 수 있습니다. 기계는 릴, 튜브 또는 웨이퍼 팩의 부품을 받을 수 있는 여러 피더를 통해 먼저 부품을 로딩합니다. 기계 암의 헤드가 부품을 집어 PCB에 올려놓으며, 이 헤드는 여러 패키지(소형 및 대형 부품)의 부품을 집을 수 있습니다.
기계는 기판의 올바른 부품 위치와 정확히 일치하도록 암을 어디에 위치시킬지 알고 있습니다. 이 움직임은 부품의 X 및 Y 중심 위치를 정의하는 프로그램을 통해 수행됩니다. 이 프로그램은 고객이 제공한 "픽 앤 플레이스" 파일을 기반으로 JLCPCB 엔지니어들이 수동으로 생성합니다.
5- 리플로우 솔더링
이것은 모든 PCB 제조업체가 표면 실장 부품을 회로 기판에 부착하기 위해 가장 널리 사용하는 공정입니다. JLCPCB는 여러 기판 크기를 조립할 수 있고 필요한 라인 속도를 달성하는 데 도움이 되는 적합한 오븐이 장착된 적절한 리플로우 솔더링 기계를 사용합니다.
잘 조립된 부품의 품질은 조립 공정 자체에 크게 의존합니다. 올바른 기계가 있어도 부품의 올바른 솔더링을 보장하기 위해 추가적인 요구사항이 충족되어야 합니다. 주요 목표는 부품, PCB, 솔더 페이스트를 예열한 다음 과열로 인한 손상을 피하는 최적의 리플로우 프로파일을 사용하여 솔더를 녹임으로써 신뢰할 수 있는 솔더 접합을 만드는 것입니다.
6- 조립 검사
이것은 조립 공정에서 추가적인 품질 보증 레이어입니다. 부품이 PCB에 납땜된 후 모든 부품이 올바르게 부착되고 정렬 불량, 냉접합, 패드 간 단락 회로와 같은 문제가 없는지 확인하는 것이 필수적입니다. 광학 카메라를 사용하여 양호한 부품과 불량 부품을 구분합니다. 조립 상태는 JLCPCB 엔지니어들이 제공한 이상적인 참조 이미지와 검사된 부품을 비교하여 판단합니다.
카메라가 패드를 감지할 수 없는 특정 경우에는 X선 검사 기계를 사용하여 조립을 확인합니다. 특히 패드가 부품 후드 아래에 숨겨져 있는 부품(BGA 패키지)에 사용됩니다.
기판이 완전히 조립되고 충분히 검사 및 테스트된 후 생산된 회로 기판은 세척되어 JLCPCB 고객에게 납품됩니다. 언뜻 보면 조립 공정이 간단해 보일 수 있지만, 경쟁력 있는 가격에 내구성 있고 기능적인 회로 기판을 생산하기 위해 신중하게 실행해야 하는 많은 복잡한 단계가 포함되어 있습니다.

JLCPCB는 기술 혁신을 더욱 접근하기 쉽게 만드는 데 전념합니다. 지능형 관리 시스템, 첨단 장비, 대규모 제조를 활용하여 최고의 가격으로 최고 품질의 제품을 제공하여 예산 제약이 전자 엔지니어와 메이커를 방해하지 않도록 합니다. 창의성을 더욱 지원하기 위해 신규 사용자 쿠폰 $80을 제공하고 있습니다. JLCPCB 공식 웹사이트에 가입하고 저희와 함께 아이디어를 현실로 만들어 보세요!
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......