PCB와 PCBA: 무엇이 다르며 프로젝트에 맞는 서비스는 어떻게 고를 것인가
1 분
- PCBA와 PCB: 한눈에 보는 종합 비교표
- PCBA 서비스와 PCB 서비스 중 선택하기
- 믿을 수 있는 PCB/PCBA 제조사 선택하기
- PCB와 PCBA: 두 개념의 핵심 관계
- 자주 묻는 질문
- 결론
전자 업계에서는 PCB와 PCBA를 서로 혼동하는 경우가 잦지만, 두 용어는 하드웨어 생산 과정에서 서로 다른 단계를 가리킵니다. 엔지니어와 제품 설계자는 아무것도 실장되지 않은 인쇄회로기판(PCB)과 조립이 완료된 인쇄회로기판 조립체(PCBA)의 의미를 명확히 구분하셔야 합니다.
정리하면 이렇습니다.
- PCB는 동박만 식각되어 있고 부품은 하나도 없는 빈 기판입니다.
- PCBA는 조립이 완료되어 시험과 출하가 가능한 기판입니다.
이 구분은 생각보다 훨씬 중요합니다. PCB만 조달할 것인지 PCBA 전체를 조달할 것인지에 따라 적층 구조 선택, 부품 수급 가능성, 시험 범위와 원가 산정, 물류와 수율까지 작업 흐름의 모든 요소가 달라집니다.
계획 없이 진행하면 비용이 커집니다. 작업대에서 E-테스트를 통과한 기판이 조립 라인에서는 불합격할 수 있으며, 부적절한 랜드 패턴, 열 관리, 부품 조달처 차이가 원인이 될 수 있습니다. 좋은 PCBA 파트너는 설계 문제를 초기에 찾아내고 대안과 개선안을 제시하여, 양산에 들어가기 전에 공정을 안정화시켜 줍니다.
PCBA와 PCB: 한눈에 보는 종합 비교표
PCBA와 PCB의 핵심적인 차이를 실무 관점에서 이해하실 수 있도록, 아래 표에서 아무것도 실장되지 않은 인쇄회로기판(PCB)과 조립이 완료된 인쇄회로기판(PCBA)을 주요 기술적·물류적 항목별로 직접 비교했습니다.
| 항목 | PCB(인쇄회로기판) | PCBA(인쇄회로기판 조립체) |
|---|---|---|
| 정의 | 동박 패턴이 형성된 적층 기판, 부품 없음 | SMD/THT 부품이 실장·납땜되고 검사와 시험을 마친 PCB |
| 기능 | 기계적 지지와 상호 연결 제공 | 전자 회로로서 설계된 기능을 수행 |
| 구성 | 코어/프리프레그(FR‑4, Rogers 등), 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 표면 처리 | PCB + 부품(IC, 수동 소자, 커넥터), 솔더 접합부, 규격에 따라 세정된 플럭스 잔류물 |
| 제조 흐름 | 이미징/에칭, 드릴링, 도금, 적층, 표면 처리, 외형 가공, 베어보드 시험 | 솔더 페이스트 인쇄 → SPI → 픽앤플레이스 → 리플로우(또는 웨이브/선택 납땜) → AOI/X‑ray → ICT/FCT |
| 설비 | LDI, CNC 드릴/라우터, PTH 도금, 베어보드용 AOI, 플라잉 프로브 시험기 | 스텐실 프린터, SPI, 픽앤플레이스, 리플로우 오븐, 웨이브/선택 납땜기, AOI, AXI, ICT |
| 설계 중점 | 적층 구조, 임피던스, 이격 거리, 동박 밸런싱, 열 릴리프 | BOM 건전성, 부품 수급성, 랜드 패턴, DFM/DFT, 공정 윈도 |
| 시험 수준 | 전기적 도통/절연(E‑테스트), 육안 검사 | AOI/AXI, ICT, 플라잉 프로브, 바운더리 스캔, FCT, 필요 시 번인 |
| 일반적인 납기 | 1~2일(JLCPCB 기준 가능) | 2~3일(JLCPCB 기준 가능) |
| 비용 결정 요인 | 층 수, 재료, 선폭/간격, 비아, 표면 처리(ENIG/OSP/HASL), 수율 | PCB 비용 + 부품 + 조립 공정 + 수율 손실 + 시험 범위 |
| 포장/물류 | 진공 포장, 제습제, 평적 포장 | 에어캡 완충재, 팔레트 적재, 정전기 방지 봉투 |
| 활용 단계 | 조립 전 검증, 기구적 정합, 기본 도통 확인 | 기능 시제품, EVT/DVT/PVT, 양산, 서비스용 예비품 |
함께 읽어 보십시오:
PCBA 서비스와 PCB 서비스 중 선택하기
PCB와 PCBA의 기술적 차이를 이해하는 것이 첫 단계입니다. 다음 단계는 그 지식을 바탕으로 올바른 조달 결정을 내리는 것입니다. 결국 선택은 프로젝트의 개발 단계, 복잡도, 규모에 따라 결정됩니다.
베어 PCB를 주문해야 할 때
부품을 직접 조달하여 조립하실 계획이라면 베어 PCB가 적합한 선택일 수 있습니다. 주로 다음과 같은 상황에서 선호됩니다.
- 수작업 시제품 제작 및 연구개발: 프로젝트 개발 초기 단계에 있는 엔지니어에게는 베어보드 주문이 가장 큰 유연성을 제공합니다. 수작업 디버깅, 여러 부품 구성 방안 시도, 기판 전체 조립을 기다리지 않고 회로를 신속히 변경하는 작업이 모두 가능합니다.
- 교육 또는 취미 프로젝트: 납땜과 회로 제작을 배우는 학생이나 전자공학 애호가에게 기판을 직접 조립해 보는 경험은 매우 값집니다. 전자 부품들이 어떻게 서로 작동하여 기기의 기능을 이루는지 더 깊이 이해하는 데 도움이 됩니다.
- 높은 보안이 요구되거나 독자 공정을 쓰는 조립: 항공우주나 의료기기 같은 산업에서는 인증되고 보안이 확보된 자체 생산 라인에서 조립을 진행해야 할 수 있습니다. 이런 경우 기업은 제조사로부터 베어보드만 조달한 뒤 독자적인 조립 공정을 사내에서 수행합니다.
턴키 PCB 조립 서비스를 이용해야 할 때
턴키 PCB 조립 서비스는 PCB 제조, 부품 조달, 조립을 한 업체가 일괄 제공하는 공급업체 주도형 서비스입니다. 전문적인 제품 개발에서 일반적으로 채택되는 방식이며, 다음과 같은 상황에서 권장됩니다.
- 대규모 생산: 시제품 몇 장을 조립하는 단계를 넘어 수백, 수천 대 규모의 생산을 시작하는 단계라면 수작업 조립은 더 이상 현실적이지도 효율적이지도 않습니다. 턴키 PCB 조립 서비스는 자동화 설비를 활용하여 이러한 작업을 빠르고 일관되며 확장 가능하게 수행합니다.
- 복잡한 설계: 전자기기가 복잡해지면서 미세 피치 부품, 볼 그리드 어레이(BGA), 0201 패키지가 포함되는 경우가 많아졌고, 이들은 손으로 실장하고 납땜하기가 거의 불가능합니다. 이러한 복잡한 설계의 사양을 충족하는 정밀도를 확보하려면 자동화된 표면 실장 기술(SMT) 조립이 필요한 경우가 많습니다.
- 공급망 관리: 턴키 서비스의 가장 큰 이점 중 하나는 물류 부담이 크게 줄어든다는 점입니다. 기판 공급처와 수십 곳의 부품 유통사를 각각 관리하는 대신, 창구가 하나로 통합됩니다. 이는 엔지니어링 시간을 절약하고 납기를 단축하며 공급망 차질 위험을 낮춰 준다는 점에서 가장 큰 가치를 지닙니다.
판단을 돕기 위해 다음 표를 참고해 보십시오.
PCBA 서비스와 PCB 서비스 비교
| 상황/요구 사항 | 적합한 선택: 베어 PCB | 적합한 선택: 턴키 PCBA |
|---|---|---|
| 프로젝트 단계 | 연구개발, 일회성 시제품, 교육 프로젝트 | 소량 생산, 대량 생산 |
| 조립 복잡도 | 납땜하기 쉬운 대형 THT 부품 위주의 단순한 설계 | 미세 피치 SMD, BGA가 포함되거나 부품 밀도가 높은 설계 |
| 공급망 선호도 | 모든 부품을 직접 조달하고 관리하고자 하는 경우 | 한 업체가 모든 물류와 조립을 처리해 주기를 원하는 경우 |
믿을 수 있는 PCB/PCBA 제조사 선택하기
최종 전자제품의 신뢰성과 품질은 결국 제조 파트너의 역량으로 결정됩니다. 이는 단순히 가장 저렴한 가격을 찾는 문제를 넘어선 중요한 엔지니어링 판단입니다. 진정으로 믿을 수 있는 제조 파트너는 검증된 기술 역량, 입증된 품질 인증(ISO, UL 등), 안정적인 부품 조달, 그리고 제조와 조립 사이의 마찰을 최소화하는 통합 워크플로를 함께 갖추고 있습니다.
다만 이러한 요건을 모두 따져 보기란 쉽지 않으며, 바로 그 때문에 통합형 원스톱 제조 파트너가 효율적인 제품 개발의 업계 표준으로 자리 잡았습니다.
JLCPCB의 통합 PCB 제조 및 조립 서비스
파일 업로드부터 최종 출하까지 이어지는 JLCPCB의 원스톱 턴키 PCB 조립 서비스 워크플로.
JLCPCB는 고정밀 PCB 제조와 전문적인 시제품·PCB 조립 서비스를 한곳에서 제공하는 진정한 원스톱 솔루션을 제공합니다.
기판 제조, 글로벌 부품 조달, 최종 조립부터 품질 검사까지 JLCPCB가 모든 단계를 간소화하여, PCB 설계를 신속하고 안정적으로 조립 완료된 회로 기판으로 만들어 드립니다.
선도적인 PCB 제조사로서 JLCPCB는 복잡한 다층 PCB와, 성능을 희생하지 않으면서 소형 설계를 구현하는 고품질 연성 PCB 생산에 특화되어 있습니다.
JLCPCB는 PCB 제조와 조립뿐 아니라 전문 PCB 레이아웃 서비스도 제공하며, 그 바탕에는 엔지니어와 제품 개발자가 아이디어를 더 효율적으로 실현할 수 있도록 꾸준히 발전시켜 온 EasyEDA PCB 설계 소프트웨어가 있습니다.
더 보기: JLCPCB PCBA 서비스 제조 역량
PCB와 PCBA: 두 개념의 핵심 관계
이 관계를 이해하는 가장 쉬운 방법은 집 짓기에 비유하는 것입니다. PCB는 기초와 골조, 그리고 미리 매설된 배선 경로에 해당합니다. 반드시 필요하지만 그 자체로는 아무 일도 하지 못합니다. PCBA는 전기가 들어오고 배관이 작동하며 가전이 설치된 완성된 집으로, 온전히 기능하며 바로 사용할 수 있는 상태입니다.
두 개념의 관계는 순차적이면서 포함 관계이기도 합니다.
- 기초와 기능: PCB는 아무것도 실장되지 않은 비기능 상태의 기초입니다. PCBA는 부품이 모두 실장되어 회로 설계가 실제로 동작하게 된 PCB입니다.
- 공정 흐름: 공정은 언제나 한 방향으로 흐릅니다. PCB 제조에서 PCBA 조립으로 이어지며, 베어 PCB를 먼저 만들지 않고서는 PCBA를 만들 수 없습니다.
- 포함 관계: PCBA는 PCB를 포함합니다. PCBA는 PCB + 조달된 모든 부품 + 조립 공수의 합이므로 최종 비용과 복잡도는 언제나 더 큽니다.
자주 묻는 질문
Q: PCBA와 집적회로(IC)의 차이는 무엇입니까?
집적회로(IC)는 건물의 벽돌 한 장처럼 하나의 전자 부품입니다. PCBA(인쇄회로기판 조립체)는 IC, 저항, 커패시터, 커넥터 등 여러 부품이 실장되어 온전히 동작하는 회로 기판 전체를 말합니다. IC는 PCBA 전체를 이루는 한 부분에 불과합니다.
Q: SMT와 THT 중 무엇을 선택하느냐가 최종 PCBA 비용에 어떤 영향을 줍니까?
비용 차이는 주로 자동화와 수작업의 차이에서 비롯됩니다. SMT(표면 실장 기술) 조립은 고도로 자동화되어 있어 대량 생산에서 비용 효율이 더 높습니다. THT(스루홀 기술) 조립은 수작업 납땜과 공수가 더 많이 필요해 생산 비용이 올라가지만, 시제품 제작이나 높은 기계적 강도가 필요한 용도에서는 더 수월할 수 있습니다.
Q: 턴키 PCBA 주문에 필요한 세 가지 핵심 파일은 무엇입니까?
턴키 PCBA 주문에는 일반적으로 다음 세 가지 제조 파일이 필요합니다.
- 거버 파일 – PCB 제조 도면
- 자재 명세서(BOM) – 전체 부품 목록
- 센트로이드(픽앤플레이스) 파일 – SMT 장비가 사용하는 부품 배치 좌표
Q: PCBA에서 흔한 불량에는 어떤 것이 있으며 어떻게 검사합니까?
PCBA의 흔한 불량으로는 솔더 브리지, 단선, 솔더 부족, 부품 오배치가 있습니다. 제조사는 일반적으로 다음 방법으로 이러한 문제를 검출합니다.
- 육안 검사를 위한 AOI(자동 광학 검사)
- 전기적 시험과 결함 검출을 위한 ICT(인서킷 테스트)
결론
PCB와 PCBA의 핵심적인 차이를 이해하면 전자 분야에 종사하는 누구든 프로젝트를 더 효과적으로 계획하고, 예산을 정확히 세우며, PCB 제조사와 전문가답게 소통할 수 있습니다.
베어 인쇄회로기판이 필요한지 완전한 턴키 PCB 조립이 필요한지 아는 것은 원활하고 효율적인 제품 개발 과정을 위해 반드시 필요합니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......