직류와 교류의 차이: AC·DC 원리, 변환 및 활용
2 분
- 직류와 교류의 핵심 차이
- 전류란 무엇인가?
- 교류(AC)란 무엇인가?
- 직류(DC)란 무엇인가?
- 전력 전송에 AC를 사용하는 이유
- 전자기기는 왜 DC를 사용하는가?
- AC DC 컨버터: AC를 DC로 변환하는 방법과 그 반대 방식
- 일상 기기에서의 AC와 DC: 실제 사례
- 직류와 교류의 장단점
- 교류와 직류 FAQ
- 결론
전류는 크게 교류(AC)와 직류(DC) 두 형태로 흐릅니다. 교류는 주기적으로 방향이 바뀌고, 직류는 한 방향으로 일정하게 흐릅니다. 교류는 산업 및 주거용 전력망에 사용되며, 직류는 배터리, 전기차 및 대부분의 현대 소비자 전자기기에 사용됩니다.
직류와 교류의 차이를 이해하는 것은 전원공급장치를 설계하거나 전자 부품을 선택하거나 인쇄회로기판(PCB)을 레이아웃할 때 중요합니다.
이 가이드에서는 AC와 DC의 전류 흐름, 전압 특성, 파형, 전력 전송, 실제 적용 분야, 장단점 및 변환 방식을 엔지니어링 관점에서 비교합니다.
직류와 교류의 핵심 차이
이러한 특성을 이해하면 더 적절한 회로 설계 결정을 내릴 수 있습니다.
| 특징 | 교류(AC) | 직류(DC) |
|---|---|---|
| 전류 방향 | 주기적으로 반전됨 | 한 방향으로만 흐름 |
| 일반적인 파형 | 정현파, 구형파, 삼각파 | 일정한 평탄 파형, 맥동 파형 |
| 주파수 | 50 Hz 또는 60 Hz | 0 Hz |
| 전압 변환 | 변압기로 쉽게 승압 또는 강압 가능 | DC-DC 스위칭 컨버터 필요 |
| 장거리 전송 | 고전압에서 높은 효율 | 고전압 전송에는 복잡한 HVDC 시스템 필요 |
| 저장 가능성 | 화학 전지에 직접 저장 불가 | 배터리 시스템에 쉽게 저장 가능 |
| 가정용 공급 | 표준 벽면 콘센트 | 일반 가정용 콘센트에서 직접 공급되지 않음 |
| 전자기기 구동 | 직류로 정류해야 함 | IC의 기본 동작 전원 |
| 모터 호환성 | 유도전동기 및 동기전동기 | 브러시드 및 브러시리스 DC 모터 |
| 주요 전원 | 교류 발전기, 터빈 발전기 | 배터리, 태양전지, 전원공급장치 |
| 일반적인 용도 | 전력망, 산업 장비 | 전자기기, 배터리, 전기차 |
핵심 요점
AC는 송전과 전력망 배전에 적합하며, DC는 전자기기, 배터리 및 에너지 저장에 적합합니다.

그림: 교류(AC)와 직류(DC)의 파형 비교.
전류란 무엇인가?
전류는 구리선과 같은 도체를 통해 전하, 주로 전자가 순이동하는 현상입니다. 정상적으로 동작하는 회로에는 다음이 필요합니다.
- 전압원(배터리, 발전기 또는 전원공급장치)
- 폐회로
- 도전 경로
- 유용한 일을 하는 부하(저항, 모터 또는 LED)
엔지니어는 일반적으로 양극에서 음극으로 흐르는 것으로 정의한 관습 전류를 사용해 회로를 해석합니다. 전자는 반대 방향으로 이동하지만, 관습 전류는 회로도와 회로 해석에서 표준으로 사용됩니다.
AC와 DC는 시간이 지남에 따라 전류가 어떻게 동작하는지를 설명합니다.
핵심 요점
전류는 움직이는 전하입니다. AC는 흐름 방향이 주기적으로 바뀌고, DC는 한 방향으로 흐릅니다.

그림: 관습 전류 방향과 전자 흐름을 비교한 회로도.
교류(AC)란 무엇인가?
교류(AC)는 흐름 방향이 주기적으로 반전되는 전류입니다. 크기와 방향은 시간에 따라 계속 변하며 양의 한계와 음의 한계 사이를 반복합니다. 가장 일반적인 AC 파형은 부드럽고 조화로운 진동을 나타내는 정현파입니다.
AC 신호를 정의하는 주요 파라미터는 다음과 같습니다.
- 주파수: 헤르츠(Hz) 단위로 측정하며, 1초 동안 완료되는 완전한 주기의 수를 나타냅니다. 전 세계 전력망은 주로 50 Hz 또는 60 Hz로 운용됩니다.
- 주기: 한 번의 완전한 주기를 완료하는 데 걸리는 시간이며, 주파수의 역수입니다.
- 실효 전압(RMS Voltage): AC 전압은 계속 변하므로 피크 전압은 전력 계산에 실용적이지 않습니다. 실효값은 저항성 부하에서 같은 발열 효과를 내는 등가 DC 전압을 뜻합니다. 가정용 콘센트의 “230V”는 실효값이며, 실제 피크 전압은 약 325V에 가깝습니다.
엔지니어링 참고
상용 전력은 정현파이지만 전자 시스템의 교류는 구형파, 삼각파 또는 그 밖의 주기 파형으로도 나타날 수 있습니다.
전력망은 변압기로 전압을 쉽게 승압하거나 강압할 수 있으므로, 장거리 전송 효율이 높은 AC를 전 세계적으로 사용합니다.

그림: 양·음 반주기, 진폭 및 주기를 표시한 AC 정현파 구조도.
세계 주요 AC 전력망 규격
| 지역 | 주파수(Hz) | 표준 실효 전압(V) |
|---|---|---|
| 북미 | 60 Hz | 120 V |
| 유럽 | 50 Hz | 230 V |
| 호주 | 50 Hz | 230 V |
| 방글라데시 | 50 Hz | 220 V~230 V |
직류(DC)란 무엇인가?
직류(DC)는 엄격하게 한 방향으로 흐릅니다. 주기적으로 반복되지 않으므로 이상적인 DC 신호의 주파수는 0 Hz입니다. DC 전압은 리튬 이온 셀이나 배터리처럼 완전히 평탄하고 일정할 수도 있고, 정류 후 완전히 평활되지 않았을 때처럼 맥동할 수도 있습니다.
전압 변동이 있더라도 전류는 영전압선을 넘어 반대 방향으로 바뀌지 않습니다.
DC는 에너지 저장과 저전압 전자기기의 기본 동작 전원입니다.
- 배터리와 리튬 전지(스마트폰, 노트북, 전동 공구)
- 보조배터리
- USB 포트 및 충전기
- 교류로 인버팅되기 전의 태양광 패널
따라서 직류와 교류의 차이는 단순한 이론이 아닙니다. 변환 장치 없이 어떤 전원을 어떤 기기에 연결할 수 있는지를 직접 결정합니다.

그림: 시간에 따라 일정한 전압을 나타내는 DC 파형 그래프.
전력 전송에 AC를 사용하는 이유
AC가 송전에 적합한 이유는 다음과 같습니다.
- 변압기로 전압을 쉽게 변환할 수 있습니다.
- 전압을 높이면 전류가 낮아집니다.
- 전류가 낮아지면 I^2R 손실이 줄어듭니다.
- 전력 전송 효율이 높아집니다.
전력 전송 효율은 줄의 법칙으로 설명할 수 있습니다.
P_loss = I^2 * R
여기서 P_loss는 열로 손실되는 전력, I는 전류, R은 선로 저항입니다. 송전 전에 AC 전압을 400,000V와 같은 매우 높은 전압으로 승압하면, 동일한 총출력에서 전류(I)는 비례하여 낮아집니다. 전류가 줄어들면 열 손실도 크게 감소하므로 상당한 에너지를 절약할 수 있습니다.
승압·강압 변압기는 교번하는 자기장이 필요한 자기 유도 방식으로 동작하므로 AC는 장거리 전력 전송에서 널리 사용됩니다. DC는 정적인 전류이므로 단순한 수동 변압기로는 변환할 수 없습니다.
AC 배전이 일반적이지만, 초고압 직류 송전(HVDC)은 장거리 해저 케이블이나 동기화되지 않은 지역 전력망을 연결할 때 사용합니다. HVDC는 장거리에서 용량성 손실이 더 낮지만, 양 끝단에 고가의 복잡한 변환소가 필요합니다.

그림: 발전기부터 가정까지 이어지는 AC 승압 및 강압 전력 배전.
전자기기는 왜 DC를 사용하는가?
STM32나 ESP32와 같은 디지털 마이크로컨트롤러, 능동형 센서, 프로세서 및 플래시 메모리는 안정적인 DC 전압을 필요로 합니다. 일반적인 전압은 5V, 3.3V 또는 그보다 낮은 수준입니다.
스마트폰, 노트북, Wi-Fi 라우터, IoT 기기 및 임베디드 시스템이 여기에 포함됩니다. 집적회로 내부의 미세 트랜지스터는 고속 스위치로 동작합니다. 논리 Low(0V)와 논리 High(예: 3.3V)를 안정적으로 구분하려면 전원 레일이 일정하고 예측 가능해야 합니다.
집적회로에 AC를 직접 인가하면 전압이 계속 변하므로 논리 게이트가 정상적으로 동작하지 못하며, 민감한 반도체 소자가 손상될 수 있습니다.
현대 기기는 견고한 구조와 소형 조립을 모두 요구하므로 설계자는 실장 구성을 함께 고려해야 합니다. 표면 실장과 스루홀 기술의 차이에서는 이러한 부품을 PCB에 배치해 DC 전력을 효율적으로 분배하는 방법을 설명합니다.
고속 디지털 보드를 설계할 때는 DC 전원 레일의 노이즈를 줄이기 위한 디커플링 전략이 중요합니다. 자세한 내용은 바이패스 커패시터 가이드에서 확인할 수 있습니다.
AC DC 컨버터: AC를 DC로 변환하는 방법과 그 반대 방식
AC-DC 변환
AC를 DC로 변환하는 과정은 일반적으로 네 단계로 이루어집니다.
- 강압 변압기: 높은 콘센트 전압(예: 230V RMS)을 안전한 저전압(예: 9V RMS)으로 낮춥니다.
- 브리지 정류기: 루프 형태로 배치한 4개의 다이오드를 사용하여 AC 파형의 음의 반주기를 양의 맥동 파형으로 바꿉니다.
- 평활 필터: 대용량 극성 필터 커패시터가 전압 피크에서 전하를 저장하고 전압이 떨어질 때 방전하여 출력을 평탄화합니다. 조립 시에는 커패시터 극성 가이드를 참고하여 방향을 확인해야 합니다.
- 전압 조정기: 남은 리플이나 입력 전압 변동이 있어도 깨끗한 5V DC처럼 일정한 출력 전압을 유지하는 IC입니다.
이러한 정류기와 전압 조정기 구성은 USB 충전기, 노트북 어댑터 및 대부분의 PCB 전원공급장치에서 볼 수 있는 기본 토폴로지입니다.

그림: AC 입력을 평활된 DC 출력으로 변환하는 전파 브리지 정류기 회로도.
DC-AC 변환
일반적인 인버터는 세 단계를 거쳐 DC를 AC로 변환합니다.
- 고속 스위칭: 전력 스위치가 부하를 흐르는 DC 전류의 방향을 교대로 바꿉니다. 이 스위칭을 수행하는 반도체에 대한 자세한 내용은 BJT와 MOSFET의 차이를 참고하세요.
- 펄스 폭 변조(PWM): 마이크로컨트롤러가 스위칭 펄스의 폭을 조절하여 정현파 곡선 아래의 면적을 근사합니다.
- 필터링: 인덕터와 커패시터가 고주파 펄스 출력을 낮은 왜율의 깨끗한 정현파로 평활합니다.

그림: H 브리지 스위칭, PWM 변조 및 LC 필터 단계를 보여주는 DC-AC 전력 인버터.
인버터는 백업 UPS 시스템, 전력망으로 전력을 공급하는 태양광 어레이 및 배터리 DC로 고출력 AC 구동 모터를 작동시키는 전기차에 필수적입니다.
핵심 요점
정류기는 전자기기용 AC를 DC로 변환하고, 인버터는 계통 연계 또는 AC 전용 부하용 DC를 AC로 변환합니다.
일상 기기에서의 AC와 DC: 실제 사례
| 기기 | AC 또는 DC | 이유 |
|---|---|---|
| 스마트폰 | DC | 배터리와 내부 회로는 DC로 동작하며, 벽면 충전기가 AC를 DC로 변환함 |
| 세탁기 | AC* | 기존 모터는 AC로 직접 동작함. *최신 인버터/BLDC 모델은 내부적으로 DC로 변환함 |
| 태양광 패널 | DC | 태양전지는 햇빛으로부터 직접 DC를 생성함 |
| 전기 오븐 | AC | 저항성 발열체가 변환 없이 AC로 직접 동작함 |
| 노트북 메인보드 | DC | 내부 칩은 모두 저전압 DC로 동작하며, 전원 어댑터가 AC-DC 변환을 수행함 |
| 풍력 터빈 | AC | 발전기의 회전 자기장이 자연스럽게 AC를 유도함 |
| 전기차 배터리 | DC | 배터리 셀은 충전기의 입력 유형과 관계없이 DC를 저장하고 방출함 |
직류와 교류의 장단점
교류(AC)
- 장점: 장거리 전력망에서 높은 효율, 수동 변압기를 통한 간단한 전압 변환, 구조적으로 견고한 AC 발전기.
- 단점: 배터리에 직접 저장할 수 없음, 전송선의 리액턴스에 따른 손실, 디지털 기기를 위한 변환 과정 필요.
직류(DC)
- 장점: 모든 마이크로프로세서와 디지털 전자기기에 기본적으로 호환됨, 조용하고 일정한 전원 레일, 화학 배터리에 효율적으로 저장 가능.
- 단점: 스위칭 레귤레이터 없이 전압을 승압 또는 강압하기 어려움, 지속 아크 때문에 고전압 DC 차단이 어려움.
교류와 직류 FAQ
Q: 직류와 교류의 차이는 무엇인가요?
가장 큰 차이는 전하가 흐르는 방향입니다. 교류(AC)는 반복 주기에서 방향이 주기적으로 바뀌지만, 직류(DC)는 한 방향으로 계속 흐릅니다. AC는 전력망에 적합하고, DC는 전자기기와 배터리를 직접 구동합니다.
Q: 배터리는 AC인가요, DC인가요?
배터리는 DC 전원입니다. 내부 화학 반응이 외부 회로를 통해 전자를 한 방향으로 이동시킵니다.
Q: USB는 AC인가요, DC인가요?
USB는 항상 DC를 공급합니다. 표준 USB 포트는 5V DC를 출력하며, 고급 USB Power Delivery(USB-PD) 규격은 Type-C 연결에서 최대 20V 또는 48V DC까지 전압을 동적으로 협상합니다.
Q: 태양광 패널은 AC인가요, DC인가요?
태양광 셀은 광전 효과를 통해 DC를 직접 생성합니다. 표준 AC 가전제품을 구동하려면 이 DC 전력이 계통 연계형 또는 독립형 인버터를 거쳐야 합니다.
Q: 전력망은 왜 AC를 사용하나요?
전력망에서 AC를 사용하는 가장 큰 이유는 변압기로 전압을 효율적으로 승압 및 강압할 수 있어 장거리 송전 손실을 줄일 수 있기 때문입니다.
Q: 교류를 직류로 바꾸는 장치는 무엇인가요?
교류를 직류로 바꾸는 장치는 일반적으로 정류기입니다. 전원공급장치에서는 브리지 정류기, 평활 커패시터 및 전압 조정기를 함께 사용하여 안정적인 DC 출력을 만듭니다.
Q: AC와 DC 중 어느 쪽이 더 안전한가요?
두 전원 모두 고전압에서는 위험합니다. 다만 AC는 일반적으로 더 낮은 임계값에서도 위험한 심실세동을 유발할 가능성이 높습니다. 50 Hz~60 Hz는 인체 신경근 반응 주파수 범위와 가깝습니다. 반면 DC 충격은 한 번의 강한 근수축을 유발하여 접촉원에서 사람을 밀어낼 수 있습니다.
Q: AC와 DC를 함께 사용할 수 있나요?
예. 이는 매우 일반적입니다. 현대 전자기기는 혼합 전원 구조를 사용합니다. 예를 들어 스마트 홈 허브는 AC 벽면 콘센트에 연결되지만, 내부 DC 마이크로컨트롤러를 구동하기 위해 즉시 전원을 정류합니다.
결론
직류와 교류는 서로 보완하는 전력 시스템입니다. AC는 장거리 전력 배전의 주요 표준으로 유지되며, DC는 디지털 처리, 배터리 및 휴대용 소비자 전자기기의 표준입니다. 현대 시스템은 정류기, 인버터 및 효율적인 AC DC 컨버터를 사용하여 두 전력 형식 사이를 원활하게 변환합니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......