SMD LED 극성 가이드: 올바른 방향 식별 방법
2 분
- SMD LED 극성이란?
- LED 내부에서 전류는 어떻게 흐르는가?
- SMD LED 극성 식별표
- 방법 1: SMD LED 패키지의 극성 마킹 확인
- 방법 2: PCB 실크스크린 및 풋프린트 표시 확인
- 방법 3: 멀티미터로 SMD LED 극성 테스트하기
- 방법 4: 데이터시트 및 제조사 가이드 확인
- 0402 / 0603 / 0805 / 1206 LED
- 고출력 SMD LED
- RGB 및 멀티칩 LED
- PCB 풋프린트에서 극성 표시하는 방법
- Pick and Place 조립 시 LED 방향
- 수작업 납땜 시 극성 오류 방지 팁
- 대량 생산에서 극성 문제 방지
- 극성 마킹을 잘못 해석하는 경우
- 반대로 장착된 경우
- 혼합된 LED 배치 사용
- 잘못된 PCB 풋프린트
- 왜 SMD LED 극성이 중요한가요?
- SMD LED의 양극은 어느 쪽인가요?
- 녹색 라인은 플러스인가요 마이너스인가요?
- 멀티미터 없이 극성을 확인하는 방법은?
- 삼각형 표시의 방향은 어디인가요?
- 리버스 마운트 LED는 표시가 다른가요?
SMD LED 극성 식별 방법, 표시, 그리고 올바른 방향 이해하기
표면실장형 LED 부품은 전자 설계 전반에서 매우 널리 사용되며, 단순한 전원 표시등부터 복잡한 조명 어레이까지 다양한 역할을 수행합니다. 하지만 일반 저항과 달리 LED는 극성을 가진 다이오드입니다. 따라서 SMD LED의 극성을 정확히 식별하는 것은 프로토타입 디버깅은 물론 대량 PCB 조립에서도 매우 중요합니다.
LED를 반대로 장착하면 빛이 출력되지 않을 뿐만 아니라 회로 경로가 끊어질 수 있으며, 역전압이 LED의 최대 정격을 초과할 경우 다이오드 자체가 손상될 수도 있습니다.
이 가이드에서는 물리적 마킹, 멀티미터 측정, PCB 풋프린트 표시, 그리고 업계 모범 사례를 활용하여 SMD LED 극성을 식별하는 방법을 설명합니다.
그림: PCB에서 정상적으로 점등되는 SMD LED와 반대로 장착되어 동작하지 않는 SMD LED 비교

SMD LED 극성이란?
LED는 전류가 한 방향으로만 흐를 수 있도록 하는 반도체 PN 접합 소자입니다.
애노드와 캐소드의 차이
SMD LED의 애노드와 캐소드 관계를 이해하려면 두 단자를 먼저 구분해야 합니다.
● 애노드: 양극 단자. 전류는 애노드를 통해 LED 내부로 들어갑니다.
● 캐소드: 음극 단자. 전류는 캐소드를 통해 LED 밖으로 나갑니다.

애노드와 캐소드를 표시한 표준 LED 회로 기호
LED 내부에서 전류는 어떻게 흐르는가?
SMD LED가 빛을 내기 위해서는 반드시 순방향 바이어스 상태여야 합니다. 즉, 애노드 전압이 캐소드 전압보다 높아야 하며, 순방향 전압 임계값을 초과해야 합니다.
일반적으로 빨간색 LED는 1.8V~2.2V, 파란색과 흰색 LED는 2.8V~3.3V 범위입니다.
반대로 연결하면 다이오드 특성상 전류 흐름이 차단됩니다.
SMD LED 극성 식별표
아래는 대표적인 SMD LED 패키지와 일반적인 극성 표시 방법입니다.
| 패키지 크기 | Metric 규격 | 가장 일반적인 캐소드 표시 | 상단 마킹 표시 |
|---|---|---|---|
| 0402 | 1005 | 녹색 또는 검은 점, 작은 라인 | 표시 없음 |
| 0603 | 1608 | T자 형태 또는 뒤집힌 U자 | 녹색 점 또는 컬러 라인 |
| 0805 | 2012 | T자 크로스바 또는 라인 | 녹색 삼각형 또는 라인 |
| 1206 | 3216 | T자, 녹색 라인 또는 노치 | 녹색 밴드 또는 삼각형 |
| 3528 / 5050 | 3528 / 5050 | 잘린 모서리 | 플라스틱 케이스 노치 |
팁: 부품을 선택할 때는 반드시 데이터시트를 확인하여 풋프린트와 극성 방향이 정확한지 검증하는 것이 좋습니다.
SMD LED 극성을 정확하게 식별하는 방법
이 가이드의 핵심은 바로 SMD LED 극성 식별 방법을 숙지하는 것입니다. 패키지 크기와 형태는 다양하지만, 아래의 네 가지 주요 방법을 통해 정확하게 극성을 확인할 수 있습니다.
방법 1: SMD LED 패키지의 극성 마킹 확인
가장 직접적인 방법은 LED 하단 패드의 시각적 표시를 확인하는 것입니다.
SMD LED는 매우 작기 때문에 디지털 현미경이나 루페 사용을 권장합니다.
대부분 금속 패드 대비 식별이 쉽도록 녹색 잉크로 인쇄됩니다.
T자 표시
가장 일반적인 마킹 방식입니다.
T자의 가로 막대 부분은 애노드, 세로 줄기는 캐소드 방향을 가리킵니다.
라인, 밴드, 또는 U자 표시
한쪽 패드에 붙어 있는 녹색 라인이나 밴드는 대부분 캐소드 표시입니다.
삼각형 표시
삼각형의 뾰족한 끝 방향이 캐소드를 가리킵니다. 이는 일반적인 다이오드 기호와 동일한 원리입니다.

T자, 캐소드 밴드, 삼각형 표시를 통한 SMD LED 극성 식별 예시
방법 2: PCB 실크스크린 및 풋프린트 표시 확인
납땜 전 PCB 자체에도 중요한 방향 정보가 포함되어 있습니다.
PCB 위의 SMD LED 극성 마킹은 일반적으로 다이오드 회로 기호 형태이며, 삼각형이 직선 방향을 향합니다. 이 직선 부분이 캐소드를 의미합니다.
추가적으로 다음과 같은 표시가 사용됩니다.
● 캐소드 측에만 굵은 외곽선 표시
● C, K, A 문자 표시
● 핀 1 위치를 나타내는 작은 점 표시
캐소드 패드를 향하는 다이오드 심볼 형태의 PCB 실크스크린 예시
방법 3: 멀티미터로 SMD LED 극성 테스트하기
0402 같은 초소형 패키지는 표시가 거의 없거나 완전히 사라지는 경우가 많습니다. 이럴 때는 디지털 멀티미터가 가장 확실한 방법입니다.
테스트 절차
- 멀티미터를 다이오드 테스트 모드로 설정
연속성 테스트 모드가 아니라 다이오드 모드를 사용해야 합니다. - 빨간 프로브와 검은 프로브를 각각 LED 패드에 접촉
- 결과 확인
- 극성 판별
참고
일부 멀티미터는 다이오드 모드에서 출력 전압이 낮기 때문에 파란색 또는 흰색 LED는 점등되지 않을 수 있습니다. 이 경우 화면의 전압 강하 값을 확인하면 됩니다.
다이오드 모드에서 멀티미터로 SMD LED 극성을 측정하는 모습
방법 4: 데이터시트 및 제조사 가이드 확인
업계 표준은 존재하지만 모든 제조사가 동일한 규칙을 따르는 것은 아닙니다.
일부 특수 LED나 저가형 LED, 리버스 마운트 LED는 오히려 녹색 라인이 애노드를 의미하는 경우도 있습니다.
따라서 최종적으로는 반드시 데이터시트를 확인해야 합니다.
특히 아래 항목을 확인하는 것이 중요합니다.
● Package Dimensions
● Mechanical Data
● Pin Configuration
패키지 타입별 SMD LED 극성 차이
패키지 크기와 전력 요구사항에 따라 극성 마킹 방식도 달라집니다.
0402 / 0603 / 0805 / 1206 LED
0402처럼 매우 작은 패키지는 상단 표시가 없는 경우가 많고, 하단 캐소드 패드에 작은 점이나 라인만 존재합니다. 확대 장비를 사용해 확인하는 것이 좋습니다.
고출력 SMD LED
고출력 LED는 일반적으로 다음 3개의 패드를 가집니다.
● 애노드
● 캐소드
● 중앙 방열 패드
극성은 비대칭 방열 패드, 노치, 혹은 플러스와 마이너스 레이저 마킹으로 표시됩니다.
RGB 및 멀티칩 LED
5050, 3528 RGB LED는 하나의 패키지에 3개의 다이오드를 포함하며, 보통 4핀 또는 6핀 구조입니다.
공통 애노드 또는 공통 캐소드 구조를 사용합니다.
가장 중요한 식별 요소는 플라스틱 하우징의 잘린 모서리이며, 일반적으로 핀 1 위치를 의미합니다.

시작 핀을 나타내는 잘린 모서리를 가진 5050 RGB SMD LED 패키지
PCB 설계 및 조립 시 극성 오류를 방지하는 방법
PCB 설계 단계부터 극성 실수가 발생하지 않도록 해야 합니다.
PCB 풋프린트에서 극성 표시하는 방법
● 실크스크린에 다이오드 심볼 추가
● 캐소드 근처에 K 또는 마이너스 표시
● 회로도 심볼과 PCB 풋프린트의 Pin 1 방향을 일치시킬 것
Pick and Place 조립 시 LED 방향
대량 생산에서는 테이프 앤 릴 포장 방향을 기준으로 장착됩니다.
일반적으로 캐소드 방향은 캐리어 테이프의 스프로킷 홀 방향과 일치합니다.

스프로킷 홀 방향과 정렬된 캐소드 방향의 SMD LED 테이프
수작업 납땜 시 극성 오류 방지 팁
- 모든 LED의 캐소드 방향을 동일하게 정렬
- 고품질 플럭스 사용
- 한쪽 패드를 먼저 고정 후 극성 재확인
- 이후 반대쪽 패드 납땜
대량 생산에서 극성 문제 방지
Centroid 파일의 회전 각도가 BOM 부품의 테이프 방향과 정확히 일치해야 합니다.
3D DFM 뷰어를 활용하면 제조 전에 뒤집힌 모델을 사전에 확인할 수 있습니다.
SMD LED를 반대로 연결하면 왜 회로가 손상될 수 있을까?
LED를 반대로 연결하면 단순히 불이 안 켜지는 수준에서 끝나지 않을 수 있습니다.
회로의 역전압이 LED의 최대 역전압 한계를 초과하면 PN 접합이 붕괴됩니다.
이 과정에서:
● LED 자체가 쇼트 상태가 되고
● 과전류가 흐르며
● MCU GPIO 핀이나 전류 제한 저항까지 손상될 수 있습니다.
또한 0603 같은 작은 패키지는 재작업 시 PCB 패드가 FR4 기판에서 떨어질 위험도 있습니다.
흔한 SMD LED 극성 오류와 해결 방법
극성 마킹을 잘못 해석하는 경우
● 문제: 녹색 라인이 항상 캐소드라고 가정
● 해결: 새 배치의 LED는 반드시 멀티미터로 먼저 테스트
반대로 장착된 경우
● 문제: 리플로우 후 LED 방향 오류 발견
● 해결:
- 플럭스 도포
- 약 300도 핫에어 리워크 사용
- 낮은 풍량으로 제거
- PCB 냉각 후 새 LED 장착
혼합된 LED 배치 사용
● 문제: 검증되지 않은 LED 스트립에서 극성이 섞여 있음
● 해결: 신뢰 가능한 공급업체의 연속 릴 제품 사용
잘못된 PCB 풋프린트
● 문제: CAD 풋프린트 핀 매핑 오류
● 해결: CAD 라이브러리에서 Pin 1과 캐소드 기준을 일관되게 유지
FAQ
왜 SMD LED 극성이 중요한가요?
잘못 연결된 LED는 전류를 차단하며, 역전압 한계를 초과하면 LED 칩, MCU 핀, 전류 제한 저항까지 손상시킬 수 있습니다. 또한 재작업 과정에서 PCB 패드 손상 위험도 증가합니다.
SMD LED의 양극은 어느 쪽인가요?
SMD LED는 다리가 아니라 패드를 사용합니다. 일반적으로 녹색 라인이나 점이 없는 쪽이 애노드입니다.
녹색 라인은 플러스인가요 마이너스인가요?
대부분의 표준 SMD LED에서 녹색 라인이나 점은 캐소드를 의미합니다.
멀티미터 없이 극성을 확인하는 방법은?
LED를 뒤집어 T자 표시를 확인하세요.
T자의 가로 부분은 애노드, 세로 부분은 캐소드를 의미합니다.
또는 3V 코인 배터리로 테스트할 수도 있습니다.
삼각형 표시의 방향은 어디인가요?
삼각형의 끝은 캐소드를 가리킵니다.
리버스 마운트 LED는 표시가 다른가요?
네. 일부 리버스 마운트 LED는 일반 LED와 반대 규칙을 사용할 수 있으므로 반드시 데이터시트를 확인해야 합니다.
결론
SMD LED 극성을 정확히 이해하는 것은 모든 전자 설계자에게 필수적인 기술입니다.
T자 표시, 녹색 캐소드 라인 같은 시각적 마킹을 이해하고, 멀티미터 다이오드 모드를 활용하며, 명확한 PCB 실크스크린을 설계하면 극성 오류를 거의 완전히 제거할 수 있습니다.
확신이 서지 않을 때는 항상 데이터시트를 최우선 기준으로 삼으세요. 또한 프로젝트를 안정적으로 양산하고 수작업 오류를 줄이기 위해서는 JLCPCB의 PCBA 서비스를 활용하는 것도 좋은 방법입니다.
JLCPCB 부품 라이브러리를 통해 정확한 LED 모델과 풋프린트를 사용하면, 프로토타입부터 양산까지 자동화 SMT 라인에서 안정적으로 조립할 수 있습니다。
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......