프로토보드의 종류 알아보기: 납땜식과 무납땜식 비교
1 분
- 납땜식 프로토보드:
- 가장 적합한 용도:
- 무납땜식 프로토보드:
- 알맞은 프로토보드 선택하기
- JLCPCB: 여러분의 시제품 제작 파트너
- 결론
프로토보드는 회로 시제품 제작과 실험을 위한 기반을 제공한다는 점에서 전자공학 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 프로토보드에는 크게 두 가지 종류가 있습니다. 납땜식 프로토보드와 무납땜식 프로토보드입니다. 각각은 고유한 장점과 고려 사항을 지니고 있습니다. 본 글에서는 이 두 가지 프로토보드의 차이점, 각각의 특징, 그리고 가장 적합한 용도를 살펴보겠습니다. 선택 가능한 옵션을 이해하시면 회로 시제품 제작에 필요한 판단을 근거 있게 내리실 수 있습니다.
납땜식 프로토보드:
납땜식 프로토보드는 이름 그대로 부품을 연결하는 데 납땜이 필요합니다. 일반적으로 미리 타공된 홀이나 패드가 배열되어 있어 그 위에 부품을 납땜하는 방식입니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
장점:
내구성과 안정성: 납땜 접합은 견고하며 움직임이나 진동에 강한 것으로 알려져 있습니다.
영구적인 회로 설계: 납땜식 프로토보드는 장기적인 안정성과 신뢰성이 요구되는 회로를 구성하는 데 이상적입니다.
고주파 응용에 적합: 납땜 접합은 신호 무결성이 우수하여 고주파 회로에 널리 사용됩니다.
한계:
변경의 어려움: 부품을 한 번 납땜하고 나면 디솔더링 없이는 회로를 수정하기가 까다롭습니다.
납땜 기술 필요: 납땜식 프로토보드를 다루려면 납땜 기술에 어느 정도 숙달되어 있어야 합니다.
가장 적합한 용도:
영구 설치: 납땜식 프로토보드는 회로 설계가 확정되어 자주 수정할 필요가 없는 프로젝트에 잘 맞습니다.
고주파 회로: 무선 주파수(RF) 신호나 고속 디지털 회로를 다루는 응용 분야에서는 납땜 접합의 안정성이 큰 이점이 됩니다.
무납땜식 프로토보드:
브레드보드 또는 플러그보드라고도 불리는 무납땜식 프로토보드는 회로 시제품 제작에 전혀 다른 접근 방식을 제공합니다. 서로 연결된 금속 클립이나 스프링 접점이 격자 형태로 배열되어 있어 납땜 없이 부품을 꽂아 넣을 수 있습니다. 무납땜식 프로토보드의 특징을 살펴보겠습니다.
장점:
사용 편의성과 유연성: 부품을 손쉽게 꽂고 빼고 위치를 바꿀 수 있어 신속한 시제품 제작과 실험이 가능합니다.
학습과 교육 목적에 이상적: 무납땜식 프로토보드는 초보자도 다루기 쉬워 전자공학 교육에 널리 쓰입니다.
빠른 반복과 시험: 무납땜 연결 방식 덕분에 회로 설계를 수정하고 개선하기가 편리합니다.
한계:
느슨한 접촉: 무납땜 연결은 납땜 접합만큼 안정적이지 않을 수 있으며, 특히 진동이 심한 환경에서 그렇습니다.
고주파 응용에서의 제약: 무납땜 연결에서 추가로 발생하는 기생 커패시턴스와 인덕턴스가 고주파 신호에 영향을 줄 수 있습니다.
가장 적합한 용도:
신속한 시제품 제작: 무납땜식 프로토보드는 회로 아이디어를 빠르게 시험하고 반복적으로 수정하는 데 뛰어납니다.
교육 현장: 전자공학과 회로 설계의 기초를 가르치는 교실과 워크숍에서 널리 사용됩니다. 임시 회로 또는 실험용 회로: 무납땜식 프로토보드는 임시로 구성하거나 자주 수정해야 하는 회로에 이상적입니다.
알맞은 프로토보드 선택하기
적합한 프로토보드 유형은 프로젝트의 구체적인 요구 사항에 따라 달라집니다. 결정하실 때 다음 요소들을 고려해 보십시오.
프로젝트 복잡도: 단순한 회로나 일회성 시제품에는 무납땜식 프로토보드가 편리하고 유연합니다. 복잡하거나 영구적인 설계에는 납땜식 프로토보드가 내구성과 안정성을 제공합니다.
주파수 관련 고려 사항: 프로젝트에 고주파 신호나 RF 응용이 포함된다면 신호 무결성 측면에서 일반적으로 납땜식 프로토보드가 선호됩니다.
기술 수준과 경험: 무납땜식 프로토보드는 납땜 기술이 거의 필요하지 않아 초보자나 비영구적인 시제품 제작 방식을 선호하는 분께 적합합니다. 납땜식 프로토보드는 납땜 숙련도가 필요합니다.
JLCPCB: 여러분의 시제품 제작 파트너
JLCPCB의 납땜식 프로토보드는 뛰어난 신호 무결성이 요구되는 고주파 회로를 비롯한 다양한 응용 분야에 적합합니다. JLCPCB의 납땜식 프로토보드를 활용하시면 복잡하고 오래 가는 회로 설계를 안심하고 구현하실 수 있습니다.
또한 JLCPCB는 시제품 제작에서 유연성과 사용 편의성이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 그래서 무납땜식 프로토보드 작업에 필요한 자료와 안내도 함께 제공하고 있습니다. 초보자든 숙련된 전자공학 애호가든, JLCPCB의 지원과 전문성이 회로 설계를 자유롭게 탐구하고 실험하며 발전시켜 나가는 데 힘이 되어 드릴 것입니다.
결론
납땜식과 무납땜식 프로토보드 중 무엇을 선택할지는 회로 시제품 제작 프로젝트의 구체적인 요구 사항에 달려 있습니다. 납땜식 프로토보드는 영구적인 설계와 고주파 응용에 필요한 내구성과 안정성을 제공합니다. 반면 무납땜식 프로토보드는 신속한 시제품 제작과 교육 목적에 요구되는 유연성과 사용 편의성을 제공합니다. 두 방식의 차이와 최적의 용도를 이해하시면 알맞은 프로토보드를 선택하여 전자 프로젝트를 자신 있고 효율적으로 실현하실 수 있습니다.
믿을 수 있는 프로토보드를 조달하는 데 있어 JLCPCB는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 납땜식이든 무납땜식이든, JLCPCB는 여러분의 회로 시제품 제작 요구를 충족하고 혁신적인 아이디어를 현실로 만들어 드리기 위해 최선을 다하고 있습니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......