전원 기호 총정리: DC·AC·배터리·접지 회로도 기호
1 분
- 전원 기호 빠른 비교표
- 전원 공급 장치 기호란?
- DC 전원 기호
- AC 전원 기호
- 배터리 기호: 단일 셀과 다중 셀
- 접지 기호: 어스·섀시·신호 GND
- 정전압원과 정전류원 기호
- 종속 전원 기호
- 전원 레일 이름: VCC·VDD·VSS·VEE·GND
- IEC 60617과 ANSI/IEEE 315 비교
- 회로도에서 전원 기호 읽는 순서
- 자주 발생하는 전원 기호 오류
- 전원 기호를 PCB 풋프린트로 연결하기
- 전원 기호 FAQ
- 결론
회로도를 읽을 때는 DC·AC 전원, 배터리, 전압원·전류원과 여러 접지 기호를 정확히 구분해야 합니다. 비슷해 보이는 기호라도 전기적 기능과 연결할 네트가 다르며, 잘못 해석하면 극성 오류, 의도하지 않은 접지 연결과 EMC 문제로 이어질 수 있습니다.
핵심 요약
- 원은 독립 전원, 마름모는 다른 전압이나 전류에 의해 결정되는 종속 전원을 나타냅니다.
- 배터리 기호에서 긴 선은 양극, 짧은 선은 음극입니다.
- 보호 접지, 섀시 접지와 신호 GND는 서로 바꾸어 사용하면 안 됩니다.
- EDA에서는 기호 모양뿐 아니라 핀 번호와 네트 이름이 실제 연결을 결정합니다.

전원 기호 빠른 비교표
| 기호 형태 | 명칭 | 의미 | 대표 참고 규격 |
|---|---|---|---|
| +/−가 있는 원 | DC 전압원 | 고정된 직류 전위차 | IEC 60617, ANSI/IEEE 315 |
| 사인파가 있는 원 | AC 전원 | 교류 전압원 | IEC 60617, ANSI/IEEE 315 |
| 화살표가 있는 원 | 독립 전류원 | 지정 방향의 일정 전류 | ANSI/IEEE 315 |
| 긴 선과 짧은 선 | 단일 셀 | 하나의 전기화학 셀 | ANSI/IEEE 315 |
| 여러 쌍의 긴·짧은 선 | 배터리 팩 | 직렬 연결된 여러 셀 | ANSI/IEEE 315 |
| +/−가 있는 마름모 | 종속 전압원 | 제어 변수로 정해지는 전압 | 회로도 작성 관례 |
| 화살표가 있는 마름모 | 종속 전류원 | 제어 변수로 정해지는 전류 | 회로도 작성 관례 |
| 점점 짧아지는 세 선 | 어스 접지 | 대지와의 연결 | IEC 60417-5017, IEEE 315 |
| 기울어진 짧은 선 | 섀시 접지 | 프레임·외함 연결 | IEC 60417-5020, IEEE 315 |
| 아래쪽 삼각형 | 신호 접지 | 회로의 0 V 기준 노드 | IEEE 315 관례 |
| 위쪽 바 또는 화살표 | VCC·VDD 전원 레일 | 이름이 지정된 양전원 네트 | EDA 라이브러리 관례 |
| 실선 위 점선 | DC 장비 표시 | 직류 입력·출력 표시 | IEC 60417-5031 |
| 사인파 하나 | AC 장비 표시 | 교류 입력·출력 표시 | IEC 60417-5032 |
주의
회로도 기호와 장비 외함에 인쇄하는 표시 기호는 적용 규격과 사용 맥락이 다를 수 있습니다. 제품 인증이나 안전 문서에는 해당 규격의 최신 원문을 확인하세요.
전원 공급 장치 기호란?
전원 기호는 회로에 에너지가 공급되는 방식, 극성, 전류 방향 또는 기준 노드를 나타내는 표준 그래픽입니다. 기호 자체는 전류 정격, 레귤레이션, 실제 커넥터 규격을 정의하지 않습니다. 이런 정보는 부품 값, 주석, BOM과 데이터시트에서 확인합니다.
DC 전원 기호

플러스와 마이너스가 있는 원
한 단자가 다른 단자보다 일정하게 높은 전위를 유지하는 이상적인 DC 전압원을 나타냅니다. 실제 전원에는 출력 저항, 전류 제한, 리플과 과도응답이 존재합니다.
실선과 점선 DC 표시
실선 아래에 점선을 배치한 기호는 장비 라벨이나 커넥터 근처에서 직류를 나타냅니다. 회로도 안의 이상 전압원 기호와 같은 용도로 혼용하지 않습니다.
DC 전압원과 DC 전류원
+/− 표시는 유지하려는 전압과 극성을, 화살표는 유지하려는 전류 방향을 나타냅니다. 부하가 이상원 한계를 요구할 때 실제 회로는 전류 제한 또는 전압 제한 모드로 전환될 수 있습니다.
AC 전원 기호

원 안의 사인파는 극성이 시간에 따라 바뀌는 교류 전압원을 나타냅니다. 진폭, 주파수, 위상과 파형은 기호만으로 정해지지 않으므로 값 필드나 회로 설명에 따로 표시합니다. 장비 외함의 사인파 표시는 AC 입력 또는 출력을 뜻할 수 있습니다.
배터리 기호: 단일 셀과 다중 셀

| 항목 | 단일 셀 | 다중 셀 배터리 |
|---|---|---|
| 형태 | 긴 선 1개와 짧은 선 1개 | 긴·짧은 선 쌍이 둘 이상 |
| 의미 | 하나의 전기화학 셀 | 직렬 연결된 여러 셀 |
| 대표 전압 | 화학계에 따라 약 1.2~3.7 V | 각 셀 전압의 합 |
| 표현 | 기호 그대로 표시 | 셀 수가 많으면 중간을 생략 표시할 수 있음 |
| 예 | 코인셀, AA 1개, Li-ion 1셀 | 배터리 팩, 9 V 블록, 직렬 스택 |
기호가 회전되어도 긴 선이 양극, 짧은 선이 음극입니다. 실제 PCB에서는 셀 홀더의 핀 번호와 실크 극성 표시를 데이터시트와 대조해야 합니다.
접지 기호: 어스·섀시·신호 GND

| 기호 | 구조 | 기능 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| 어스 접지 | 아래로 갈수록 짧아지는 가로선 | 대지 또는 그 역할을 하는 구조와 연결 | 보호 접지, 낙뢰·서지 경로 |
| 섀시 접지 | 가로선 아래 기울어진 짧은 선 | 금속 프레임·외함 연결 | 실드 캔, 랙, 자동차 차체 |
| 신호 접지 | 아래 방향 삼각형 | 회로의 0 V 기준과 리턴 | 저전압 아날로그·디지털 회로 |
섀시 접지는 보호 접지와 같지 않다
금속 외함은 안전 접지와 연결될 수도 있지만 절연 장비나 자동차 시스템에서는 다른 기준을 가질 수 있습니다. 두 네트를 어디에서 결합할지는 안전, EMI, 서지와 누설전류 요구를 함께 검토해 결정합니다.
AGND·DGND·PGND 이름
이 이름은 아날로그, 디지털, 전력 리턴의 기능적 구분을 돕지만 기호를 다르게 그렸다고 자동으로 분리되는 것은 아닙니다. 회로 전류 경로와 EDA의 네트 이름, 넷타이 또는 스타 연결 지점을 명확히 관리합니다.
정전압원과 정전류원 기호

| 항목 | 정전압원 | 정전류원 |
|---|---|---|
| 내부 표시 | +/− 극성 | 방향 화살표 |
| 일정하게 유지 | 단자 전압 | 출력 전류 |
| 부하에 따라 변함 | 전류 | 전압 |
| 이상 내부저항 | 0 | 무한대 |
| 이상 고장 조건 | 단락 시 무한 전류 | 개방 시 무한 전압 |
| 실제 예 | CV 모드 벤치 전원, 동작 범위 내 레귤레이터 | LED 정전류 드라이버, CC 모드 벤치 전원 |
이상 전원과 실제 하드웨어의 차이
실제 전압원에는 출력 임피던스와 전류 제한이 있고, 실제 전류원에는 컴플라이언스 전압 범위가 있습니다. 시뮬레이션의 이상원은 회로 원리를 설명하는 모델이며 실제 부품의 모든 한계를 포함하지 않습니다.

종속 전원 기호

네 가지 종속 전원
| 종류 | 약어 | 기호 내부 | 출력 관계 | 이득 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전압 제어 전압원 | VCVS | 마름모 안 +/− | Vout=A×Vcontrol | 무차원 |
| 전압 제어 전류원 | VCCS | 마름모 안 화살표 | Iout=g×Vcontrol | 지멘스(S) |
| 전류 제어 전압원 | CCVS | 마름모 안 +/− | Vout=r×Icontrol | 옴(Ω) |
| 전류 제어 전류원 | CCCS | 마름모 안 화살표 | Iout=β×Icontrol | 무차원 |
실제 회로에서의 사용
종속 전원은 트랜지스터 소신호 모델, 연산증폭기 매크로모델, 센서의 트랜스컨덕턴스와 SPICE 동작 모델에 사용됩니다. 마름모는 다른 회로 변수에 의해 출력이 결정된다는 점을 독립 전원과 구분합니다.
전원 레일 이름: VCC·VDD·VSS·VEE·GND
| 라벨 | 일반 의미 | 명칭 유래 | 대표 사용 |
|---|---|---|---|
| VCC | 양전원 | BJT 컬렉터 | TTL·바이폴라 회로 및 관용적 양전원 |
| VDD | 양전원 | MOSFET 드레인 | CMOS, MCU, 디지털 IC |
| VSS | 0 V 또는 음전원 | MOSFET 소스 | CMOS 리턴 |
| VEE | 음전원 | BJT 이미터 | 연산증폭기·아날로그 음전원 |
| GND | 회로 공통 기준 | 일반 명칭 | 저전압 회로 리턴 |
VCC와 VDD 중 무엇을 사용해야 하나?
현대 회로에서는 둘 다 양전원 이름으로 널리 쓰이지만 동일 네트라는 뜻은 아닙니다. 부품 데이터시트의 핀 이름과 기존 프로젝트 규칙을 따르고, 서로 다른 전압 레일에는 `3V3`, `5V`, `AVDD`처럼 명확한 이름을 사용합니다.
EDA 주의사항
같은 이름의 전원 심볼은 떨어진 시트에 있어도 전기적으로 연결될 수 있습니다. 철자, 대소문자 처리와 전역·로컬 라벨 범위를 확인하세요.
IEC 60617과 ANSI/IEEE 315 비교

| 기호 | IEC 관례 | ANSI/IEEE 관례 | 차이 |
|---|---|---|---|
| DC 전압원 | 극성이 있는 원 | 극성이 있는 원 | 대체로 동일 |
| AC 전압원 | 사인파가 있는 원 | 사인파가 있는 원 | 대체로 동일 |
| 배터리 | 긴·짧은 선 쌍 | 긴·짧은 선 쌍 | 대체로 동일 |
| 전류원 | 화살표가 있는 원 | 화살표가 있는 원 | 대체로 동일 |
| 어스 | 점점 짧아지는 세 선 | 유사 기호 | 참조 조항 차이 |
| 섀시 | 기울어진 선 | 유사 기호 | 참조 조항 차이 |
| 회로 공통 | 문서 맥락별 확인 | 아래 방향 삼각형 | 명칭·적용 차이 확인 |
| 저항 참고 | 직사각형 | 지그재그 | 형태가 분명히 다름 |
회로도에서 전원 기호 읽는 순서

- 원, 마름모, 배터리 또는 접지 중 기호의 종류를 구분합니다.
- 극성, 화살표 방향과 전압·전류 값을 확인합니다.
- VCC, VDD, AGND 등 네트 이름과 시트 범위를 추적합니다.
- 보호 접지와 신호 리턴의 결합 지점을 찾습니다.
- 회로도 심볼의 핀 번호를 실제 부품 풋프린트 및 데이터시트와 대조합니다.
자주 발생하는 전원 기호 오류
- 보호 접지, 섀시와 신호 GND를 무조건 하나로 합치는 오류
- 배터리 긴 선과 짧은 선의 극성을 반대로 읽는 오류
- VCC와 VDD가 이름만 다르고 항상 같은 전압이라고 가정하는 오류
- 전원 심볼을 배치했지만 실제 전원 입력 또는 PWR_FLAG 조건을 충족하지 못하는 ERC 오류
- 회로도 심볼 핀 번호와 커넥터·배터리 홀더 풋프린트 핀 번호가 다른 오류
전원 기호를 PCB 풋프린트로 연결하기

| 회로도 요소 | PCB에서의 구현 | 주요 설계 결정 |
|---|---|---|
| DC 전원 | 배럴 잭, 헤더, 터미널 블록 | 전류 정격과 기계적 고정 |
| 배터리 | 코인셀·AA 홀더 | 홀더 아래 keepout과 접점 도금 |
| 보호 접지 | 도금 장착 홀 또는 접지 스터드 | 활선과의 연면·공간 거리 |
| 섀시 접지 | 실드 패드 또는 장착 홀 결합 | 의도한 결합 위치와 EMI 경로 |
| 신호 접지 | 이름 있는 네트와 구리 플레인 | 리턴 경로와 단일 결합점 |
| 전원 레일 | 넷 클래스가 지정된 네트 | 패턴 폭, 동박 두께와 전압 간격 |
전원 네트의 패턴 폭과 넷 클래스
전원 패턴 폭은 전류, 허용 온도 상승, 동박 두께, 배선 길이와 외층·내층 조건으로 계산합니다. 고전압 네트는 전류와 별개로 연면거리와 공간거리를 확보해야 합니다. EDA에서 전원 넷 클래스를 분리하면 폭과 간격 규칙을 일관되게 적용할 수 있습니다.
전원 기호 FAQ
회로도에서 전원 기호란 무엇인가요?
회로에 에너지가 들어오는 방식이나 기준 노드를 나타내는 표준 그래픽입니다. +/−가 있는 원은 DC 전압원, 사인파가 있는 원은 AC 전원, 길이가 다른 평행선은 배터리를 나타냅니다.
DC와 AC 전원 기호의 차이는 무엇인가요?
DC 전압원은 고정 극성을 나타내는 +/−를 사용합니다. AC 전원은 극성이 주기적으로 바뀌므로 원 안에 사인파를 표시합니다.
종속 전원을 마름모로 그리는 이유는 무엇인가요?
회로의 다른 전압 또는 전류에 의해 출력이 결정되는 종속원을 독립 전원과 구분하기 위한 회로도 관례입니다.
배터리 기호에서 어느 선이 양극인가요?
긴 선이 양극, 짧은 선이 음극입니다. 기호 방향이 회전되어도 이 규칙은 같습니다.
VCC와 VDD는 같은가요?
둘 다 양전원 이름으로 쓰일 수 있지만 자동으로 같은 전압이나 같은 네트가 되는 것은 아닙니다. 부품 데이터시트와 회로의 네트 정의를 확인해야 합니다.
IEC와 ANSI의 전원 기호는 다른가요?
DC·AC 전원과 배터리는 대체로 유사합니다. 저항 등 다른 부품에서는 직사각형과 지그재그처럼 분명한 차이가 있으므로 적용 규격과 도면 범례를 확인합니다.
결론
전원 기호를 정확히 읽으려면 모양뿐 아니라 극성, 네트 이름, 접지 역할과 실제 부품 핀을 함께 확인해야 합니다. 특히 보호 접지와 신호 GND를 구분하고, 회로도에서 PCB 풋프린트로 넘어갈 때 전류·전압·기계 조건을 반영해야 합니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......