다섯 가지 핵심 단계로 첫 커스텀 PCBA 성공적으로 제작하기
2 분
- 1단계: 커스텀 PCBA 설계 확정 및 제조 파일 생성
- 2단계: 커스텀 PCB 조립을 위한 부품 조달 계획 수립
- 3단계: DFM 검토 수행 및 정확한 커스텀 PCBA 견적 받기
- 4단계: 자동화 PCBA 제조 공정 따라가기
- 5단계: 품질 시험 수행 및 최종 커스텀 PCBA 배송
- 결론
- 자주 묻는 질문
아무것도 실장되지 않은 인쇄회로기판(PCB)에서 부품이 모두 실장된 PCBA로 넘어가는 것은 모든 전자 프로젝트에서 중요한 이정표입니다. 이론적인 설계가 실제로 동작하는 하드웨어가 되는 지점이기 때문입니다.
본 글에서는 첫 커스텀 PCBA를 제작하고 주문하기까지의 가장 중요한 다섯 단계를 살펴보겠습니다. 전체 과정을 단계별로 나누어, 성공적인 결과에 이르실 수 있도록 안내해 드리겠습니다. JLCPCB처럼 제조와 조립을 통합 제공하는 업체를 활용하시면 PCB 제조부터 최종 PCB 조립까지 물류가 간소화되고 출시 기간도 단축됩니다.
전체 흐름을 한눈에 파악하실 수 있도록, 앞으로 자세히 다룰 다섯 단계를 먼저 정리해 드립니다.
1. 설계 확정 및 파일 생성: 필수 파일인 거버, BOM, CPL(부품 배치 목록) 준비하기.
2. 부품 조달 전략: 일괄 위임형 턴키 PCB 조립과 고객 지급형(위탁) PCB 조립 중 선택하기.
3. DFM 검토 및 견적: 설계의 제조 가능성을 검증하고 즉시 견적 받기.
4. 자동화 제조 공정: 기판이 전문적으로 조립되는 과정 들여다보기.
5. 품질 관리, 시험 및 배송: 정상 동작하는 제품을 보장하는 최종 점검.
1단계: 커스텀 PCBA 설계 확정 및 제조 파일 생성
최종 커스텀 PCBA의 품질과 정확도는 근본적으로 제조 파일의 품질에 의해 결정됩니다.
이 첫 단계는 전체 과정에서 가장 중요합니다. 여기서 생긴 실수는 이후 과정에서 값비싸고 시간이 많이 드는 문제로 이어지기 때문입니다. 그래서 정확성이 무엇보다 중요합니다.
전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어에서 얻게 되는 세 가지 핵심 파일은 거버(Gerber), 자재 명세서(BOM), 부품 배치 목록(CPL) 파일입니다.
#1 거버 파일: PCB의 설계 도면
거버 파일은 PCB 생산의 업계 표준입니다. 거버 파일은 2D 벡터 이미지 파일의 모음으로, 각 파일이 PCB의 한 층에 해당합니다. 제조사는 거버 파일을 받으면 원본 설계 파일을 해석하는 것이 아니라, 식각·도포·드릴 가공해야 할 정확한 패턴을 그대로 확인하게 됩니다.
커스텀 PCBA 주문을 문제없이 진행하려면 다음 층들이 예외 없이 필요합니다.
● 동박 층(상면/하면): GTL(Gerber Top Layer)과 GBL(Gerber Bottom Layer)로, 회로 배선과 패드, 동박 영역을 정의합니다.
● 솔더 마스크 층(상면/하면): GTS(Gerber Top Solder Mask)와 GBS(Gerber Bottom Solder Mask)로, 녹색(또는 다른 색) 보호용 솔더 마스크를 도포하지 '않을' 위치를 정의하여 납땜할 동박 패드를 노출시킵니다.
● 실크스크린 층(상면/하면): GTO(Gerber Top Overlay)와 GBO(Gerber Bottom Overlay)로, 문자와 부품 외곽선(예: 부품 번호 R1, C1, U1)을 담고 있습니다.
● 솔더 페이스트 층(상면/하면): GTP(Gerber Top Paste)와 GBP(Gerber Bottom Paste)는 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 특히 중요하며, 부품을 배치하기 전에 스텐실로 솔더 페이스트를 도포할 위치를 정확히 정의합니다.
이들 층 외에도 일반적으로 엑셀론(Excellon) 형식의 드릴 파일(예: Project.TXT 또는 Project.DRL)이 필요하며, 이 파일은 기판에 가공할 각 홀의 위치와 크기를 명확히 정의합니다.
#2 자재 명세서(BOM): 부품 목록
BOM은 기판에 어떤 부품을 배치해야 하는지 조립 업체에 정확히 알려 주는 핵심 문서입니다. 형식이 정리되지 않았거나 모호한 BOM은 PCB 조립 지연의 주된 원인입니다. 일반적으로 .csv 또는 .xls 파일 형태인 BOM에는 최소한 다음 항목이 포함되어야 합니다.
● 부품 번호(Reference Designator): 실크스크린상의 각 부품 고유 식별자(R1, C1, U1 등).
● 제조사 부품 번호(MPN): 부품 제조사가 제공하는 정확하고 완전한 번호. 사내용이나 일반적인 부품 번호를 쓰면 조달 오류가 발생합니다.
● 수량: 각 부품별 총 개수.
● 설명/값: 부품 값 등 간단한 설명(예: 10k옴, 0.1uF).
PCBA의 효율과 비용을 최적화하는 가장 좋은 방법은 수급이 원활한 부품을 설계 단계에서부터 채택하는 것입니다. 설계를 확정하기 전에 선정한 부품을 JLCPCB의 방대한 재고 부품 라이브러리에서 확인해 보시기를 적극 권장드립니다. 35만 종이 넘는 재고 부품을 활용하여 커스텀 PCB를 조립하시면 부품 조달 과정에서 발생할 수 있는 지연이 사라져 비용과 납기가 크게 줄어듭니다.
| 부품 번호 | 제조사 부품 번호 | 수량 | 설명 |
|---|---|---|---|
| C1, C2, C5 | C0603C104K5RACTU | 1 | 0.1uF 50V X7R |
| R1, R2 | RC0603FR-0710KL | 3 | 10k옴 1% |
| U1 | ATMEGA328P-AU | 4 | 8비트 AVR MCU |
커스텀 PCBA용 자재 명세서 예시
#3 CPL 파일(픽앤플레이스 파일): 부품 좌표
부품 배치 목록(CPL) 파일은 픽앤플레이스 파일 또는 XY 파일이라고도 불리며, 자동화 SMT 장비를 위한 지도 역할을 합니다. 이 단순한 텍스트 파일(.csv 또는 .txt)에는 모든 표면 실장 부품의 정확한 직교 좌표와 회전 방향이 담겨 있습니다.
장비의 로봇 암은 이 데이터를 이용해 릴에서 각 부품을 집어 PCB의 해당 패드 위에 놀라운 속도와 정확도로 배치합니다. 필수 항목으로는 부품 번호, 층(상면/하면), X 좌표, Y 좌표, 회전 각도(도 단위)가 있습니다.
2단계: 커스텀 PCB 조립을 위한 부품 조달 계획 수립
설계 파일을 완성하셨다면, 다음으로 커스텀 PCBA를 위해 실제 부품을 어떻게 구매할지 고민하셔야 합니다. 이 결정은 커스텀 PCBA 주문의 속도, 비용, 복잡도에 직접적인 영향을 미칩니다.
턴키 PCB 조립과 고객 지급형(위탁) PCB 조립 비교
● 턴키 PCB 조립: 오늘날 전자기기 개발에서 가장 효율적이고 널리 쓰이는 방식입니다. 턴키 모델에서는 조립 업체(여기서는 JLCPCB)가 고객의 자재 명세서(BOM)에 명시된 부품 구매를 전적으로 책임집니다. 자체 공급처 관계와 대량 구매력을 활용하여 개인 엔지니어보다 낮은 비용으로 정품 부품을 확보합니다.
고객 입장에서 절차는 매우 단순합니다. 파일을 전달하면 완성품을 받는 것입니다. 수십에서 수백 종에 이르는 부품을 조달하고 계획하고 배송하는 물류 부담을 덜어 주므로, 거의 모든 커스텀 회로 기판 조립 프로젝트에 이 방식을 적극 권장드립니다.
● 고객 지급형(위탁) PCB 조립: 위탁 모델에서는 고객이 부품의 전부 또는 일부를 직접 조달하여 조립 업체에 전달하게 됩니다.
위탁 방식은 오늘날 비교적 드물지만, 독자 규격이거나 고도로 특수하거나 사전 프로그래밍된 부품처럼 일반 시장에서 구할 수 없는 부품이 설계에 포함된 경우에는 불가피할 때가 있습니다.
이 방식은 통제력 측면에서 이점이 있지만, 고객에게 더 큰 물류 책임이 따르고, 부품 백오더로 인한 지연 가능성이 있으며, 모든 부품이 자동화 조립 장비에 투입될 수 있도록 제대로 포장되었는지 확인할 책임도 지게 됩니다.
팁: 속도와 비용 효율, 편의성을 고려하면 대다수 프로젝트에는 완전 턴키 PCBA 서비스가 더 나은 선택입니다.
턴키 방식과 위탁 방식의 커스텀 PCBA 진행 과정
3단계: DFM 검토 수행 및 정확한 커스텀 PCBA 견적 받기
제조에 들어가기 전 마지막 점검을 통해 설계에 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. 바로 이때 제조성 검토(DFM)가 중요해집니다.
제조성 검토(DFM)가 중요한 이유
DFM 검토는 제조 파일을 자동으로 분석하여 설계·제조·조립을 방해할 수 있는 잠재적 문제를 찾아내는 과정입니다. 회로의 기능을 확인하는 것이 아니라 물리적인 제조 가능성을 점검하는 것입니다. DFM 검토에서 흔히 발견되는 문제는 다음과 같습니다.
● 배선 간 또는 배선과 패드 간 이격 거리가 허용치보다 좁은 경우.
● 드릴 홀 위치가 동박 형상이나 기판 가장자리에 지나치게 가까운 경우.
● 미세 피치 패드 사이의 솔더 마스크 슬리버.
● 실크스크린 문자가 솔더 패드를 가리는 경우.
이러한 문제를 미리 잡아내면 막대한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. JLCPCB는 이 단계를 주문 절차에 통합하여 자동화된 온라인 DFM 분석을 제공하며, 파일을 업로드하는 즉시 결과를 알려 드리므로 커스텀 PCBA 주문 전에 치명적인 문제를 해결하실 수 있습니다.
온라인 즉시 견적 받기
파일이 준비되면 커스텀 PCBA 견적을 받는 일은 간단합니다. 거버 파일(하나의 .zip 파일로 압축), BOM, CPL 파일을 온라인 포털에 업로드하기만 하면 됩니다. JLCPCB 시스템이 데이터를 추출하여 다음과 같은 옵션으로 주문을 구성할 수 있게 해 줍니다.
● PCB 수량
● PCB 사양(층 수, 재질, 두께, 색상)
● 상면, 하면 또는 양면 조립 여부
포털은 인건비, 부품비, PCB 비용을 명확히 구분한 상세하고 투명한 견적을 제공하여, 커스텀 PCBA 프로젝트 주문을 PCB 한 장 주문하는 것만큼 간단하게 만들어 줍니다.
4단계: 자동화 PCBA 제조 공정 따라가기
커스텀 PCBA 견적이 승인되면 설계가 대량 자동화 생산 설비로 넘어갑니다. 이 과정을 이해하시면 기판이 만들어지는 기술적 배경을 파악하는 데 도움이 됩니다.
SMT(표면 실장 기술) 조립
SMT 조립은 현대 PCBA의 핵심입니다.
1. 솔더 페이스트 도포: 솔더 페이스트 거버 파일을 바탕으로 레이저 커팅한 맞춤형 스테인리스 스텐실을 PCB 위에 정밀하게 정렬하여 올립니다. 그런 다음 스퀴지 블레이드로 솔더 페이스트를 부품 패드 위에 고르고 정확하게 도포합니다.
2. 픽앤플레이스: 기판은 고속 픽앤플레이스 장비로 이동하며, 이 장비는 CPL 파일을 이용해 로봇 헤드를 제어하여 릴에서 개별 SMD를 집어 시간당 수천 개 속도로 기판의 패드 위에 배치합니다.
3. 리플로우 솔더링: 부품이 실장된 기판은 온도가 정밀하게 제어되는 여러 구역으로 이루어진 긴 리플로우 오븐을 통과합니다. 기판을 서서히 가열하여 솔더 페이스트 속 플럭스를 활성화한 뒤 솔더가 녹는 온도까지 올립니다. 기판이 식으면서 솔더가 응고되어 모든 부품에 견고하고 신뢰성 있는 전기적·기계적 연결이 형성됩니다.
THT(스루홀 기술) 조립
대부분의 부품은 SMT 방식이지만, 대형 커패시터, 커넥터, 전력 부품 등 일부는 기계적 견고성 때문에 여전히 스루홀 기술을 사용합니다.
1. 부품 삽입: 스루홀 부품은 숙련된 작업자가 직접 삽입하거나 전용 자동 삽입 장비로 실장합니다.
2. 웨이브 솔더링: THT 부품이 많은 기판은 웨이브 솔더링 장비를 통과하기도 합니다. 기판이 녹은 솔더의 물결 위를 지나가면서 모든 스루홀 리드가 한 번에 납땜됩니다.
솔더 페이스트 도포, 픽앤플레이스, 리플로우 오븐 단계를 보여주는 커스텀 PCBA 제조 공정.
5단계: 품질 시험 수행 및 최종 커스텀 PCBA 배송
커스텀 PCBA가 출하되기 전 마지막 단계는 모든 기판이 엄격한 기준을 충족하는지 확인하는 철저한 품질 관리 과정입니다.
검사 및 품질 보증
● 자동 광학 검사(AOI): 리플로우 솔더링 이후 모든 기판이 AOI 장비로 스캔됩니다. AOI 장비는 고해상도 카메라로 조립된 기판을 설계 데이터와 대조하여 부품 배치, 극성, 솔더 접합 품질을 검증하고 솔더 브리지도 찾아냅니다.
● X-ray 검사: 볼 그리드 어레이나 쿼드 플랫 노리드처럼 리드가 패키지 아래에 있는 부품은 광학 검사가 불가능합니다. 이러한 부품에는 패키지를 투과해 볼 수 있는 X-ray 검사를 사용하여 솔더 연결 상태를 확인합니다.
● 기능 시험(FCT): 기판 수량이 많은 양산 물량의 경우, 고객이 시험 절차와 '베드 오브 네일즈' 시험 지그를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 자동 기능 시험을 수행하여 기판이 공장을 떠나기 전에 정상적으로 전원이 들어오고 설계대로 동작하는지 검증합니다.
최종 포장 및 배송
검사를 마친 기판은 깨끗이 세정한 뒤 정전기 방지 봉투와 완충재가 든 견고한 상자에 포장되어, 배송 중 정전기 방전(ESD)이나 물리적 손상이 발생하지 않도록 합니다. JLCPCB는 다양한 국제 배송 옵션을 제공하므로, 최종 제품에 바로 적용할 수 있는 고품질 커스텀 PCBA를 신속하게 받아 보실 수 있습니다.
결론
첫 커스텀 PCBA 제작도 다섯 가지 핵심 단계로 나누어 보면 어렵지 않고 간단한 과정이 됩니다. 정확한 파일 생성, 신중한 부품 조달, DFM 검토 완료, 조립 공정 이해, 그리고 철저한 품질 관리입니다.
다섯 단계를 하나의 매끄러운 플랫폼에 통합한 PCB 제조·조립 업체 JLCPCB와 함께라면, 이제 잘하시는 일, 즉 전자 설계에만 집중하실 수 있습니다. 여러분의 프로젝트는 생각보다 훨씬 현실에 가까이 와 있으며, 디지털 설계를 실제 부품이 실장된 기판으로 만들어 낼 수 있는 거리에 있습니다.
설계를 현실로 만들 준비가 되셨습니까? 오늘 JLCPCB에서 커스텀 PCBA 프로젝트의 즉시 견적을 받아 보십시오!
자주 묻는 질문
Q: 커스텀 PCBA 주문의 최소 주문 수량(MOQ)은 얼마입니까?
JLCPCB는 시제품 제작과 중소량 생산에 최적화되어 있으며, SMT 조립 기준 최소 주문 수량이 단 2장부터 시작할 만큼 낮아 개인과 소규모 사업자도 부담 없이 이용하실 수 있습니다.
Q: JLCPCB 부품 라이브러리에 없는 부품은 커스텀 PCBA에서 어떻게 처리합니까?
설계에 재고 라이브러리에 없는 부품이 필요하다면 고객 지급형(위탁) PCB 조립 옵션을 이용하실 수 있습니다. 해당 부품을 직접 조달하여 JLCPCB로 보내시면 조립 과정에 반영됩니다.
함께 읽어 보십시오: JLCPCB에 부품을 위탁하는 방법
Q: 턴키 커스텀 PCBA 주문의 일반적인 소요 기간은 어느 정도입니까?
소요 기간은 부품 조달 리드타임과 조립 복잡도에 따라 달라지지만, JLCPCB 부품 라이브러리의 수급이 원활한 부품을 사용하는 프로젝트라면 며칠 만에 생산이 완료되는 경우가 많습니다.
Q: JLCPCB는 BGA 같은 복잡한 부품이 들어간 커스텀 PCBA도 처리할 수 있습니까?
가능합니다. 자동화 SMT 조립 라인은 볼 그리드 어레이(BGA)와 미세 피치 QFP/QFN 패키지를 포함한 고밀도·고난도 부품을 다룰 수 있도록 갖추어져 있습니다. 이처럼 하면에 단자가 있는 부품은 X-ray 검사로 솔더 접합 품질을 확인합니다.
Q: 커스텀 PCBA 주문 시 BOM은 어떤 파일 형식으로 제출해야 합니까?
온라인 견적 시스템과 원활하게 연동되도록 자재 명세서는 .csv, .xls, .xlsx 등 표준 스프레드시트 형식으로 제출하시는 것이 좋습니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......