논리 게이트 기호 완벽 가이드: 진리표와 ANSI·IEC 비교
2 분
- 논리 게이트 기호 빠른 참조
- 회로도에서 논리 게이트 기호 읽기
- 기본 논리 게이트와 진리표
- ANSI/IEEE와 IEC 기호의 차이
- 반전 버블 읽는 법
- NAND와 NOR로 모든 논리 만들기
- 74xx·4000 시리즈 IC와 핀아웃
- 결론
- 논리 게이트 기호 FAQ
- 추가 진리표와 IC 참조
- 관련 회로 기호 가이드
디지털 회로도에서 논리 게이트 기호는 부울 연산과 신호 처리 방식을 나타냅니다. 작은 반전 버블 하나를 놓치면 출력 논리가 바뀌어 디버깅과 보드 재작업으로 이어질 수 있습니다.
이 글에서는 일곱 가지 기본 게이트의 ANSI/IEEE 및 IEC 기호, 진리표와 부울식, 반전 버블 읽는 법, 대표 74xx·4000 시리즈 IC와 PCB 풋프린트 연결을 설명합니다.
논리 게이트 기호 빠른 참조
| 게이트 | ANSI/IEEE 형태 | IEC 기호 | 부울식 | 출력이 HIGH인 조건 |
|---|---|---|---|---|
| AND | D형 | & | Y=A·B | 모든 입력 HIGH |
| OR | 곡선형 | ≥1 | Y=A+B | 하나 이상의 입력 HIGH |
| NOT | 삼각형+버블 | 1 | Y=A′ | 입력이 LOW |
| NAND | AND+출력 버블 | &+반전 | Y=(A·B)′ | 하나 이상의 입력 LOW |
| NOR | OR+출력 버블 | ≥1+반전 | Y=(A+B)′ | 모든 입력 LOW |
| XOR | OR+곡선 하나 추가 | =1 | Y=A⊕B | 입력 하나만 HIGH |
| XNOR | XOR+출력 버블 | =1+반전 | Y=(A⊕B)′ | 입력이 서로 같음 |
| 버퍼 | 버블 없는 삼각형 | 1 | Y=A | 입력이 HIGH |
기호의 외형은 기능을 빠르게 식별하게 하고, IEC 사각형 내부의 &, ≥1, =1 표기는 기능을 명시합니다.
회로도에서 논리 게이트 기호 읽기
일반적인 회로도에서는 입력이 왼쪽에서 들어오고 출력이 오른쪽으로 나갑니다. 각 기호에는 기능 식별자, 반전 표시와 핀 배열이라는 세 가지 정보가 들어 있습니다.

기본 논리 게이트와 진리표
아래에서 1은 논리 HIGH, 0은 논리 LOW를 뜻합니다.
#1 AND 게이트
모든 입력이 HIGH일 때만 출력이 HIGH가 됩니다. 클록이나 데이터 라인을 enable 신호가 HIGH일 때만 통과시키는 데 사용할 수 있습니다.
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
부울식: Y=A·B
#2 OR 게이트
입력 중 하나라도 HIGH이면 출력이 HIGH입니다. 여러 오류 신호를 하나의 인터럽트 라인으로 합칠 때 사용할 수 있습니다.
| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
부울식: Y=A+B

#3 NOT 게이트(인버터)
한 개의 입력을 반전합니다. 출력의 버블이 반전을 나타내며, 삼각형 자체가 반전 기능을 뜻하는 것은 아닙니다.
| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
부울식: Y=A′

#4 NAND 게이트
모든 입력이 HIGH일 때만 출력이 LOW가 됩니다. AND 게이트와 출력 버블을 결합한 형태이며 범용 게이트로 널리 사용됩니다.

#5 NOR 게이트
모든 입력이 LOW일 때만 출력이 HIGH입니다. OR 게이트에 출력 버블을 추가한 기호입니다.

#6 XOR 게이트
입력 중 정확히 하나만 HIGH일 때 출력이 HIGH입니다. 두 신호가 다른지 비교할 때 사용합니다.

#7 XNOR 게이트
XOR 출력에 버블을 추가한 형태로, 두 입력이 같을 때 HIGH가 됩니다.

#8 버퍼
버퍼는 입력 논리값을 그대로 출력하지만 구동 능력과 격리를 제공합니다.

ANSI/IEEE와 IEC 기호의 차이
ANSI/IEEE 스타일은 게이트 기능마다 고유한 외곽 형태를 사용합니다. IEC 60617은 사각형 블록 안에 기능 식별자를 넣습니다. 두 표기 모두 유효하므로 회로도와 데이터시트에서 사용된 기준을 확인해야 합니다.


반전 버블 읽는 법
게이트 출력의 작은 원은 결과를 반전합니다. 입력에 있는 버블은 해당 핀이 active-low임을 뜻합니다. 버블이 없으면 기본 기능이고, 한 네트에 두 번의 반전이 있으면 논리적으로 상쇄됩니다.

NAND와 NOR로 모든 논리 만들기
NAND와 NOR는 함수적으로 완전하므로 하나의 종류만으로도 인버터, AND, OR, XOR와 같은 다른 기능을 구성할 수 있습니다. NAND의 두 입력을 묶으면 인버터가 되고, 이를 조합해 다양한 부울 함수를 구현할 수 있습니다.

74xx·4000 시리즈 IC와 핀아웃
74HC08은 14핀 패키지 안에 2입력 AND 게이트 네 개를 포함합니다. CD4081B는 최대 18V 전원 범위에서 사용할 수 있는 4000 시리즈 대응 부품입니다. 단일 게이트 74LVC1G08은 5핀 SOT-353 패키지에 들어갑니다.


결론
논리 게이트 기호는 기능, 극성, 물리적 핀 정보를 함께 전달합니다. 같은 패키지 안에 여러 게이트가 들어가고 전원 핀과 디커플링 커패시터를 공유하므로 논리 기호와 PCB 풋프린트가 일대일로 대응한다고 가정해서는 안 됩니다.
논리 게이트 기호 FAQ
왜 ANSI와 IEC 두 종류의 논리 기호가 있나요?
두 표준이 병행해 발전했기 때문입니다. ANSI/IEEE는 외곽 형태를, IEC 60617은 사각형과 기능 식별자를 사용합니다.
기본 논리 게이트 7가지는 무엇인가요?
AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR입니다. NAND와 NOR는 범용 게이트입니다.
IEC와 ANSI 기호는 어떻게 구분하나요?
ANSI는 D형, 곡선형과 삼각형처럼 기능별 외곽을 사용하고 IEC는 사각형 안의 &, ≥1, =1 표기를 사용합니다.
NAND와 NOR가 범용 게이트인 이유는 무엇인가요?
각각 하나의 게이트 종류만으로 다른 논리 함수를 구성할 수 있기 때문입니다.
AND 게이트가 들어 있는 대표 IC는 무엇인가요?
74HC08, CD4081B와 74LVC1G08이 대표적인 예입니다. 실제 핀 배열과 전원 조건은 해당 데이터시트를 확인해야 합니다.
추가 진리표와 IC 참조
| A | B | NAND |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | NOR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | XOR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | XNOR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | 버퍼 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 기호 | 반전 위치 |
|---|---|
| 출력 버블 | 출력 논리 반전 |
| 입력 버블 | active-low 입력 |
| IC | 게이트 수 |
|---|---|
| 74HC08 | 2입력 AND 4개 |
| CD4081B | 2입력 AND 4개 |
| 표준 | 기호 형태 |
|---|---|
| ANSI/IEEE | 기능별 외곽 형태 |
| IEC 60617 | 사각형+기능 식별자 |
| 설계 단계 | 확인 항목 |
|---|---|
| 회로도 | 기능과 반전 극성 |
| 풋프린트 | 패키지와 핀 번호 |
| PCB | 전원과 디커플링 |
관련 회로 기호 가이드
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......