PCB 및 SMT 실장의 피듀셜 마크: 정밀도와 설계 규칙 완벽 가이드
1 분
- 피듀셜 마크란 무엇인가?
- 피듀셜 마크의 종류와 계층 구조: 글로벌, 로컬, 패널
- 피듀셜 마크 설계를 위한 필수 가이드라인
- 피듀셜 마크를 잘못 설계하면 어떤 문제가 발생하는가?
- JLCPCB의 SMT 실장 서비스가 정확도를 위해 DFM을 활용하는 방법
- 피듀셜 마크 관련 자주 묻는 질문
- 결론: 피듀셜 마크와 SMT 실장 정밀도
최신 인쇄회로기판(PCB)은 0.4mm 피치 BGA(Ball Grid Array), 0201 크기의 수동소자, 미세 피치 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지와 같은 고밀도 부품을 통합하는 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 이러한 첨단 제조 환경에서는 마이크로미터 단위의 실장 정밀도를 확보하는 것이 매우 중요합니다.
자동화 제조 공정에서 중요한 과제 중 하나는 시간당 수천 개의 부품을 처리하는 픽앤플레이스(Pick-and-Place) 장비가 PCB의 위치를 정확하게 인식하는 방법입니다. 컨베이어 시스템 위의 기판은 이론적으로 완벽한 위치에 놓이는 경우가 없으며, 미세한 수평 이동, 수직 이동, 회전 틀어짐과 같은 물리적 오차가 항상 존재합니다. 미세 피치 부품의 경우 단 0.1mm의 오차만으로도 실장 불량이 발생할 수 있습니다.
피듀셜 마크(Fiducial Marks)는 SMT 실장에서 이러한 문제를 해결하는 효과적인 방법을 제공합니다. 이 정밀한 구리 원형 마크는 비전 시스템의 "GPS 좌표" 역할을 하며, 솔더 페이스트 도포나 부품 실장 이전에 기판을 정확하게 정렬하기 위한 필수적인 기준점을 제공합니다.
본 아티클에서는 피듀셜 마크의 기능, 종류, 그리고 완벽한 SMT 실장을 위한 표준 설계 규칙을 중심으로 기술적으로 안내해 드립니다. 이러한 정밀도를 확보하려면 견고한 설계와 첨단 제조 기술이 필요합니다. JLCPCB와 같은 고품질 PCB 실장 서비스는 DFM(Design for Manufacturability) 원칙을 적용하여 디지털 설계를 완벽하게 실장된 제품으로 구현합니다.
피듀셜 마크란 무엇인가?
피듀셜 마크는 PCB 표면에 위치한 특정한 고대비, 비천공(구멍이 뚫리지 않은) 기준점입니다. 이는 스텐실 프린터, 픽앤플레이스(PnP) 장비, AOI(자동 광학 검사) 시스템을 포함한 자동화 SMT 장비의 머신 비전 시스템이 인식하도록 설계된 요소입니다.
피듀셜 마크가 비전 정렬 및 보정을 가능하게 하는 방법
피듀셜 마크는 CAD 파일 속 이상적인 디지털 세계와 생산 라인의 불완전한 물리적 현실을 이어주는 다리 역할을 합니다. 보정 과정을 단계별로 살펴보면 다음과 같습니다.
-
기판 로딩
PCB가 장비(예: 스텐실 프린터)에 로딩됩니다.
-
예상 위치 이동
장비의 카메라가 거버(Gerber) 파일 및 센트로이드(픽앤플레이스) 파일에 정의된 첫 번째 피듀셜의 예상 위치로 이동합니다.
-
실제 위치 확인
카메라가 이미지를 촬영하여 피듀셜의 정확한 중심을 식별하고 (X, Y) 좌표를 기록합니다.
-
반복 수행
이 과정은 두 번째와 세 번째 피듀셜에 대해서도 동일하게 반복됩니다.
-
오프셋 계산
장비의 컴퓨터는 예상 좌표와 실제 좌표를 비교하여 정확한 X축 오프셋, Y축 오프셋, 회전 오프셋을 계산합니다. 이후 장비는 이 보정 매트릭스를 해당 기판의 전체 실장 프로그램에 적용합니다. 이를 통해 모든 부품이 이론적 위치가 아닌 기판의 실제 위치를 기준으로 실장되며, 틀어짐이나 이동이 있더라도 정확하게 보정됩니다.
피듀셜 마크의 종류와 계층 구조: 글로벌, 로컬, 패널
진정한 DFM 전문성을 갖추기 위해서는 모든 피듀셜이 동일한 목적을 가지지 않는다는 점을 이해해야 합니다. 정렬은 서로 다른 유형의 오차를 보정하기 위해 계층적으로 이루어집니다.
1글로벌 피듀셜 마크
목적: PCB 전체를 장비의 좌표계에 맞춰 정렬하여 컨베이어 상의 전반적인 위치와 회전을 보정합니다.
배치: 최소 2개가 필요하지만, 3개를 배치하는 것이 강력히 권장됩니다. 정확도를 극대화하기 위해 "L"자 형태로 배치하고(예: (0, 0) 부근에 1개, (X, 0)에 1개, (0, Y)에 1개), 서로 최대한 멀리 떨어뜨려 배치해야 합니다.
왜 3개인가? 2개의 피듀셜 마크로도 X, Y, 회전 오프셋을 보정할 수 있지만, 3개를 사용하면 정렬의 모호함을 없앨 수 있습니다. 또한 제조 과정에서 발생하는 기판의 스케일링이나 신축 오차를 감지할 수 있습니다.
요구 사항: 양면 SMT 실장의 경우, 기판의 상단과 하단 양쪽 모두에 글로벌 피듀셜 세트를 배치해야 합니다.
2로컬 피듀셜 마크
목적: BGA, QFP, QFN 등 특히 피치 0.5mm 이하의 고정밀 부품의 정렬을 보정합니다.
왜 글로벌 피듀셜만으로는 부족한가? FR-4 라미네이트는 완벽하게 안정적인 재료가 아닙니다. 제조 및 리플로우 솔더링 과정에서 미세하게 휘거나 늘어나거나 수축할 수 있습니다. 대형 기판에서는 이러한 미세한 변형(예: 100ppm)만으로도 글로벌 피듀셜에서 먼 부품 위치에서 0.01mm의 오차가 발생할 수 있으며, 이는 미세 피치 부품에서 쇼트를 유발하기에 충분한 오차입니다.
기능: 장비는 먼저 글로벌 피듀셜을 이용해 기판의 위치를 파악합니다. 이후 카메라를 해당 부품 위치로 이동시켜, 실장 직전에 로컬 피듀셜을 이용한 2차 정밀 보정을 수행합니다.
배치: 일반적으로 부품의 랜드 패턴을 기준으로 대각선 방향에 2개의 피듀셜 마크를 배치합니다.
3패널(어레이) 피듀셜 마크
목적: 여러 개의 PCB를 하나의 어레이, 즉 "패널" 형태로 함께 제조할 때 사용되는 피듀셜 마크입니다.
배치: 개별 기판에 배치되는 글로벌 피듀셜과 달리, 패널 피듀셜은 PCB 자체에 위치하지 않습니다. 대신 어레이를 둘러싼 "툴링 레일(tooling rail)" 또는 "폐기 스트립(waste strip)"에 배치됩니다.
기능: 주된 기능은 스텐실 프린팅, 픽앤플레이스 작업과 같은 중요한 제조 단계에서 패널 전체를 정렬하는 것입니다. 이러한 초기 패널 정렬 이후, 패널 내 개별 기판을 더욱 정밀하게 정렬하기 위해 글로벌 피듀셜을 추가로 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있습니다.
피듀셜 마크 설계를 위한 필수 가이드라인
피듀셜 마크는 비전 시스템이 명확하고 모호함 없이 인식할 수 있을 때에만 효과적입니다. 신뢰성 있는 PCB 실장을 위해서는 업계 표준 피듀셜 설계 규칙을 준수하는 것이 필수적입니다.
형태 및 크기
형태: 비전 시스템을 위한 보편적인 표준은 속이 채워진 원형입니다. 원형은 방향에 관계없이 비전 알고리즘이 중심을 쉽게 계산할 수 있습니다. 사각형, 다이아몬드, 십자선과 같은 복잡한 형태는 신뢰성이 떨어지고 비전 시스템의 효율을 저하시킬 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.
크기: 일반적이고 신뢰할 수 있는 표준은 지름 약 1.0mm(40mil)의 구리 패드입니다.
솔더 마스크 클리어런스
규칙: 피듀셜은 솔더 마스크가 없는 노출된 구리 상태여야 합니다.
요구 사항: 솔더 마스크 개구부는 피듀셜 패드 지름의 최소 2배 이상이어야 합니다. 1.0mm 패드의 경우 2.0mm 이상의 마스크 개구부가 이상적입니다.
이유: 이를 통해 광택이 있는 구리 마크 주변에 고대비의 기판 노출 영역(예: 녹색 FR-4)이 형성되어 카메라가 쉽게 구분할 수 있습니다.
구리 클리어런스
규칙: 피듀셜 패드 주변에 "킵아웃(keep-out)" 영역을 유지해야 합니다. 이 영역의 크기는 솔더 마스크 클리어런스와 동일해야 합니다(예: 지름 2.0mm).
이유: 비전 시스템이 중심을 잘못 계산하는 것을 방지하기 위해, 트레이스, 플레인, 비아, 텍스트 등 다른 구리 요소가 없는 클리어 영역이 필요합니다. 이를 통해 인근의 반사성 요소로 인한 혼동을 방지할 수 있습니다.
기판 가장자리로부터의 최소 거리
규칙: 기판 가장자리와 피듀셜 마크(클리어런스 영역 포함) 사이에는 최소 3.35mm의 간격이 필요합니다.
이유: 이 간격은 컨베이어에서 PCB를 고정하는 클램프, 레일, 툴링 고정 장치에 의해 피듀셜이 가려지지 않도록 하기 위해 매우 중요합니다.
표면 처리
PCB의 표면 처리는 비전 시스템이 피듀셜 마크를 얼마나 쉽게 인식할 수 있는지에 영향을 미칩니다. JLCPCB는 다양한 표면 처리 옵션을 제공하며, 적합한 표면 처리를 선택하면 PCB 실장을 위한 설계를 최적화할 수 있습니다.
-
평탄하고 반사가 적은 표면
ENIG(무전해 니켈 이멀전 골드) 또는 OSP와 같이 평탄하고 반사가 적은 표면 처리가 이상적입니다. 매우 평탄하고 균일한 표면과 우수한 대비를 제공하여, 비전 시스템이 피듀셜의 중심을 최대한 정확하게 계산할 수 있게 해줍니다. 이는 초미세 피치 부품(예: 0.4mm 피치 BGA)이 포함된 설계에 권장되는 선택입니다.
-
비용 효율적이지만 정밀도는 낮음
JLCPCB에서 유연납 및 무연 옵션으로 제공하는 HASL(열풍 솔더 레벨링)은 매우 일반적이고 신뢰할 수 있는 선택입니다. 다만 HASL 공정은 패드 표면에 다소 불균일하고 둥글게 솟아오른 반사성 솔더 표면을 남깁니다. 대부분의 표준 SMT 설계에서는 이 정도로 충분히 사용 가능하지만, 이러한 불균일한 표면은 완벽하게 평탄한 ENIG 표면에 비해 비전 시스템이 고정밀로 인식하기가 더 어려울 수 있습니다.
피듀셜 마크를 잘못 설계하면 어떤 문제가 발생하는가?
올바른 피듀셜을 포함하지 않는 것은 가장 흔한 DFM 오류 중 하나이며, 그 결과는 즉각적이고 비용 부담이 큽니다.
- 실장 반려(Assembly Rejection): 제조업체는 작업을 보류시킵니다. 자동화된 SMT 라인은 유효한 기준점 없이는 가동될 수 없기 때문입니다.
- 솔더 페이스트 정렬 불량: 스텐실 프린터는 피듀셜을 가장 먼저 사용하는 장비입니다. 이 단계에서 정렬이 어긋나면 솔더 페이스트가 패드를 벗어나 도포되며, 이는 필연적으로 불량으로 이어집니다.
-
솔더링 불량: 정렬이 어긋난 솔더 페이스트는 다음과 같은 문제로 직접 이어집니다.
- 솔더 브리지(Solder Bridges): 솔더 페이스트가 인접한 두 미세 피치 패드를 이어 쇼트를 유발합니다.
- 오픈 회로(Open Circuits): 솔더 페이스트가 패드를 완전히 덮지 못해 접속이 이루어지지 않습니다.
- 툼스토닝(Tombstoning): 수동소자의 한쪽 패드에는 적정량의 페이스트가 도포되지만 다른 쪽에는 그렇지 않아, 리플로우 과정에서 부품이 "묘비(tombstone)"처럼 세워지는 현상이 발생합니다.
- 부품 실장 위치 오류: 부품이 밀리거나 회전된 상태로 실장됩니다. 히든 패드가 있는 BGA나 QFN의 경우 이는 치명적인 불량이며, X-ray 검사 없이는 발견하기 어려운 경우가 많습니다.
제조 적합성 설계(DFM)
이러한 문제들은 DFM의 중요성을 잘 보여줍니다. 우수한 PCB 실장 제조업체와 협업하는 것은 큰 이점이 됩니다. JLCPCB의 SMT 실장 서비스는 자동화된 DFM 검사를 통해 생산 시작 전에 잠재적인 피듀셜 오류를 미리 확인함으로써, 비용이 큰 재작업과 지연을 방지할 수 있도록 도와드립니다. JLCPCB는 무료 온라인 DFM 툴도 제공합니다.
JLCPCB의 SMT 실장 서비스가 정확도를 위해 DFM을 활용하는 방법
잘 설계된 피듀셜은 "제조 적합성 설계(DFM)"에 있어 매우 중요하며, 프로젝트 요구 사항을 SMT 실장 라인에 효과적으로 전달하는 역할을 합니다. JLCPCB의 SMT 실장 공정에서는 설계의 DFM 요소를 다음과 같이 활용합니다.
- 첨단 비전 시스템: 저희 SMT 라인은 고속 비전 시스템을 갖추고 있어, 피듀셜 마크를 이용해 기판 오프셋을 자동으로 감지하고 보정합니다. 이러한 자동화된 정밀도 덕분에 01005 크기만큼 작은 부품까지 정확하게 실장할 수 있습니다.
- 자동 DFM 분석: 거버 파일과 센트로이드 파일을 업로드하면, 온라인 견적 시스템이 즉시 DFM 검토를 제공하여 일반적인 실수를 생산 문제로 이어지기 전에 미리 확인합니다.
- 통합 품질 관리: 솔더 페이스트 인쇄부터 픽앤플레이스, 최종 AOI 검사에 이르기까지 전 공정에 걸친 이러한 정밀도는 프로젝트의 최고 수율과 신뢰성을 보장합니다.
피듀셜 마크 관련 자주 묻는 질문
Q: 단면 기판에도 피듀셜 마크가 필요한가요?
네, 필요합니다. 단면 실장이라 하더라도 해당 면에 글로벌 피듀셜이 있어야 합니다. 스텐실 프린터(솔더 페이스트 도포용)와 픽앤플레이스 장비 모두 작업을 수행하기 전에 기판을 정렬해야 하기 때문입니다.
Q: 비아나 툴링 홀을 피듀셜로 사용할 수 있나요?
아니요, 사용할 수 없습니다. 툴링 홀은 물리적인 고정용 구멍으로, 광학적으로 정밀한 요소가 아니며 크기도 지나치게 큽니다. 비아 또한 대부분 솔더 마스크로 "텐팅" 처리되어 있거나 충전되어 있으며, 환형 링(annular ring) 형태가 신뢰할 수 있는 인식 대상이 아니기 때문에 적합하지 않습니다. 반드시 적절한 솔더 마스크 클리어런스를 갖춘 전용 원형 구리 패드를 사용해야 합니다.
Q: 사용 중인 CAD 소프트웨어(KiCad/Altium/Eagle/EasyEDA)에 "피듀셜" 컴포넌트가 있는데, 그것만으로 충분한가요?
네, CAD 소프트웨어 라이브러리에 내장된 피듀셜 부품을 사용하는 것을 권장합니다. 이러한 컴포넌트는 일반적으로 IPC 표준(예: 1mm 패드에 2mm 마스크 개구부)에 맞춰 미리 설정되어 있으며, 패드가 솔더 마스크로 텐팅되지 않도록 보장합니다.
Q: 피듀셜을 실크스크린으로 덮어도 되나요?
아니요, 피듀셜 마크 위에 실크스크린을 배치해서는 안 됩니다. 피듀셜은 (표면 처리가 된) 노출된 구리 상태여야 하며, 솔더 마스크 개구부가 명확해야 합니다. 실크스크린 잉크가 조금이라도 남아 있으면 카메라의 시야를 가리고 대비를 무너뜨려 피듀셜을 사용할 수 없게 만듭니다.
Q: 기판이 너무 작아 글로벌 피듀셜을 배치할 공간이 없다면 어떻게 해야 하나요?
이는 웨어러블 기기 등 초소형 기판에서 흔히 발생하는 문제입니다. 여러 개의 소형 기판을 더 큰 패널에 배치하는 패널화(panelization)를 통해 해결할 수 있습니다. 이 경우 큰 패널의 툴링 레일에 "패널 피듀셜"을 배치하여 실장 장비가 정렬에 사용합니다. 패널화가 주된 정렬을 담당하지만, 가능하다면 개별 기판 상의 미세 피치 부품에는 로컬 피듀셜을 함께 포함하는 것이 여전히 권장됩니다.
Q: 원형이나 특이한 형태의 PCB에서는 피듀셜을 어디에 배치해야 하나요?
정확한 장비 실장을 위해서는 기판 외곽 가장자리에 3개의 글로벌 피듀셜을 배치해야 합니다. 이들은 약 90도 간격으로(예: 0도, 90도, 180도) 비대칭적이고 비선형적인 "L"자 패턴으로 배치해야 합니다. 이러한 배치를 통해 장비는 모호함 없이 기판의 중심과 회전 상태를 정확하게 파악할 수 있습니다.
결론: 피듀셜 마크와 SMT 실장 정밀도
피듀셜 마크는 자동화 SMT 실장을 거치는 모든 PCB에 있어 선택이 아닌 필수 요소입니다. CAD 파일의 디지털 정밀도와 실제 물리적 제조 공정을 이어주는 중요한 연결 고리이기 때문입니다. 설계에 3개의 글로벌 피듀셜과 필요한 로컬 피듀셜을 올바르게 반영하는 데 잠깐의 시간만 투자하면, 심각한 지연과 값비싼 재작업, 그리고 치명적인 PCB 실장 불량을 예방할 수 있습니다. 이러한 DFM 원칙에 대한 이해는 단순한 PCB 설계를 넘어, 성공적이고 높은 수율의 생산을 보장하는 데 필수적인 요소입니다.
PCB 설계 단계가 완료되면, JLCPCB의 신뢰성 있고 비용 효율적인 SMT 실장 서비스를 통해 그 정밀도를 검증받으실 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......