저항 색띠 읽는 법: 4·5·6밴드 저항값 계산 가이드
1 분
- 4밴드 저항 색띠 읽는 법
- 5밴드 저항 색띠 읽는 법
- 6밴드 저항 색띠 읽는 법
- 저항 색띠를 읽을 때 자주 하는 실수
- FAQ
4밴드 저항 색띠 읽는 법

4밴드 저항 색띠는 전자 부품의 저항값을 표시하는 가장 일반적인 방식 중 하나입니다. 저항 값 읽는 법을 익히면 엔지니어와 메이커는 저항 색띠 계산기를 사용하지 않고도 색상만으로 저항값을 빠르게 확인할 수 있습니다.
표준 4밴드 저항에서 각 색띠는 다음 의미를 가집니다.
- 첫 번째 밴드(숫자 1): 첫 번째 유효 숫자
- 두 번째 밴드(숫자 2): 두 번째 유효 숫자
- 세 번째 밴드(승수): 앞의 두 숫자에 곱할 배수
- 네 번째 밴드(허용 오차): 공칭 저항값에서 허용되는 편차
4밴드 저항값 계산 순서
준비: 색띠 사이의 간격이 가장 넓은 쪽 또는 금색·은색 밴드가 오른쪽에 오도록 저항을 잡고 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다.
- 첫 번째와 두 번째 밴드: 색상표에서 각 색에 해당하는 두 숫자를 확인합니다.
- 세 번째 밴드: 앞의 두 숫자에 곱할 배수 또는 추가할 0의 개수를 확인합니다.
- 네 번째 밴드: 저항의 정밀도를 나타내는 허용 오차를 확인합니다. 예를 들어 금색은 ±5%입니다.
예시: 1kΩ 저항(4밴드)
1kΩ 저항은 풀업 회로나 기본 LED 회로에서 자주 사용됩니다.
- 첫 번째 밴드: 갈색(1)
- 두 번째 밴드: 검은색(0)
- 승수: 빨간색(×100)
- 허용 오차: 금색(±5%)
계산:
10 × 100 = 1,000Ω(1kΩ)
5밴드 저항 색띠 읽는 법

5밴드 저항 색띠는 일반적으로 정밀 저항에 사용됩니다. 4밴드 방식보다 유효 숫자가 하나 더 많아 저항값을 더 정밀하게 표시할 수 있습니다.
표준 5밴드 저항에서 각 밴드는 다음 의미를 가집니다.
- 첫 번째 밴드(숫자 1): 첫 번째 유효 숫자
- 두 번째 밴드(숫자 2): 두 번째 유효 숫자
- 세 번째 밴드(숫자 3): 세 번째 유효 숫자
- 네 번째 밴드(승수): 앞의 세 자리 수에 곱할 배수
- 다섯 번째 밴드(허용 오차): 공칭 저항값에서 허용되는 편차
5밴드 저항값 계산 순서
준비: 색띠가 더 촘촘하게 모여 있는 쪽이 첫 번째 밴드입니다. 간격이 더 넓거나 폭이 넓은 허용 오차 밴드가 오른쪽에 오도록 저항을 놓습니다.
왼쪽에서 오른쪽으로 다음 순서에 따라 읽습니다.
- 첫 번째~세 번째 밴드: 세 가지 색을 저항값의 세 유효 숫자로 읽습니다.
- 네 번째 밴드: 앞의 세 자리 수에 이 밴드가 나타내는 배수를 곱합니다.
- 다섯 번째 밴드: 저항의 정밀도를 나타냅니다. 예를 들어 갈색은 ±1%입니다.
예시: 4.7kΩ 정밀 저항(5밴드)
- 첫 번째 밴드: 노란색(4)
- 두 번째 밴드: 보라색(7)
- 세 번째 밴드: 검은색(0)
- 승수: 갈색(×10)
- 허용 오차: 갈색(±1%)
계산:
470 × 10 = 4,700Ω(4.7kΩ)
6밴드 저항 색띠 읽는 법

6밴드 색상 코드는 정밀 저항에 사용되며, 온도에 따라 저항값이 얼마나 변하는지를 나타내는 온도 계수 밴드가 추가됩니다.
표준 6밴드 저항에서 각 밴드는 다음 의미를 가집니다.
- 첫 번째 밴드(숫자 1): 첫 번째 유효 숫자
- 두 번째 밴드(숫자 2): 두 번째 유효 숫자
- 세 번째 밴드(숫자 3): 세 번째 유효 숫자
- 네 번째 밴드(승수): 앞의 세 자리 수에 곱할 배수
- 다섯 번째 밴드(허용 오차): 공칭 저항값에서 허용되는 편차
- 여섯 번째 밴드(온도 계수): 온도에 따른 저항값 변화(ppm/°C)
6밴드 저항값 계산 순서
준비:
다섯 번째 밴드와 여섯 번째 밴드 사이의 간격이 더 넓은지 확인합니다. 오른쪽 끝의 여섯 번째 밴드가 온도 계수를 나타냅니다.
왼쪽에서 오른쪽으로 다음 순서에 따라 읽습니다.
- 첫 번째~세 번째 밴드: 첫 세 가지 색에서 세 개의 유효 숫자를 확인합니다.
- 네 번째 밴드: 세 자리 수에 해당 배수를 곱합니다. 예를 들어 주황색은 ×1,000입니다.
- 다섯 번째 밴드: 저항의 정밀도를 나타냅니다. 예를 들어 갈색은 ±1%입니다.
- 여섯 번째 밴드: 섭씨 1도당 저항값이 변하는 정도를 ppm/°C로 나타냅니다.
예시: 10kΩ 고정밀 저항(6밴드)
의료 및 항공우주 시스템처럼 온도 변화에 민감하고 높은 신뢰성이 필요한 분야에서 사용됩니다.
- 첫 번째~세 번째 밴드: 갈색(1), 검은색(0), 검은색(0) → 100
- 승수: 빨간색(×100)
- 허용 오차: 갈색(±1%)
- 온도 계수: 파란색(10ppm/°C)
계산:
100 × 100 = 10,000Ω(10kΩ)
저항 색띠를 읽을 때 자주 하는 실수
1. 반대 방향으로 읽기
가장 흔한 실수 중 하나는 잘못된 쪽에서 읽기 시작하는 것입니다.
팁: 금색 또는 은색 허용 오차 밴드를 먼저 찾은 뒤 반대쪽에서부터 읽습니다.
2. 비슷한 색상 혼동
조명이 어두우면 다음 색상이 비슷하게 보일 수 있습니다.
- 빨간색과 주황색
- 갈색과 빨간색
- 파란색과 보라색
팁: 확실하지 않을 때는 저항 색상표나 디지털 도구를 사용합니다.
3. 밴드 수를 잘못 세기
5밴드 저항을 4밴드 저항으로 잘못 판단하면 저항값이 10배 또는 100배 달라질 수 있습니다.
팁: 값을 해석하기 전에 색띠 수부터 정확히 확인합니다.
4. 승수 밴드 누락
유효 숫자는 정확히 읽었지만 승수를 적용하지 않는 경우가 있습니다.
팁: 승수를 빠뜨리면 실제와 전혀 다른 저항값이 계산되므로 반드시 확인합니다.
5. 모든 저항에 색띠가 있다고 생각하기
모든 저항이 색상 코드를 사용하는 것은 아닙니다.
- SMD 저항은 숫자 코드를 사용합니다.
- 0Ω 저항은 표준 색띠 규칙을 따르지 않을 수 있습니다.
팁: 먼저 저항의 종류를 확인합니다.
6. 허용 오차 무시
허용 오차는 특히 정밀 회로의 성능에 영향을 줍니다.
팁: 허용 오차가 ±5%인 1kΩ 저항의 실제 값은 950~1,050Ω 범위일 수 있습니다.
FAQ
Q: 저항의 "신뢰도" 표시는 무엇인가요?
일반적인 6밴드 저항에서 여섯 번째 밴드는 온도 계수(TCR)를 나타냅니다. 다만 일부 고신뢰성 규격의 저항에서는 별도의 신뢰도 표시가 사용되며, 1,000시간 작동당 고장률 등급을 나타낼 수 있습니다. 이러한 표시는 장기 성능이 중요한 항공우주 및 산업용 전자기기에 주로 사용되며 일반 소비자 전자제품에서는 드뭅니다.
Q: SMD 저항 코드는 어떻게 식별하고 읽나요?
표면 실장형 SMD 저항은 일반적으로 작고 검은색인 직사각형 부품이며 색띠가 없습니다. 대신 3자리, 4자리 또는 영숫자 표기로 저항값을 나타냅니다. 자세한 해석 방법은 SMD 저항 코드 읽는 법 가이드에서 확인할 수 있습니다.
Q: 0Ω 저항이란 무엇인가요?
0Ω 저항은 저항값이 약 0Ω인 부품으로, 전류를 제한하기보다는 PCB에서 점퍼나 브리지 역할을 합니다.
이름은 저항이지만 실제로는 저비용으로 표면 실장이 가능한 연결 부품입니다. 일반 저항과 달리 검은색 밴드 하나만 표시되거나 SMD 형태에서 "0" 또는 "000"으로 표기될 수 있으며 표준 저항 색띠 규칙을 따르지 않습니다. 회로 배선과 구성 변경, PCB 설계 유연성 확보 및 와이어 점퍼 대신 자동 조립을 적용할 때 널리 사용됩니다.
지속적인 성장
MOSFET 기호 읽는 법: NMOS·PMOS와 G·D·S·바디 다이오드
회로도에서 MOSFET 기호를 볼 때 화살표 하나만 보고 NMOS와 PMOS를 판단하면 실수하기 쉽습니다. 회로 라이브러리마다 3단자·4단자 표기와 화살표 위치가 다르기 때문입니다. 이 글은 게이트(G), 드레인(D), 소스(S), 바디(B)를 읽는 순서와 바디 다이오드 방향을 정리합니다. MOSFET 기호를 읽는 4단계 게이트(G)를 찾기: 채널 선과 떨어져 그려진 단자가 게이트입니다. 이 간격은 절연된 게이트 구조를 나타냅니다. 드레인(D)·소스(S)를 확인하기: 기호의 위·아래 위치만으로 정하지 말고 핀 이름과 부품 데이터시트를 확인합니다. EDA 기호는 회전·미러링될 수 있습니다. N채널·P채널 식별하기: 바디 화살표, 게이트 버블, 부품명 등 기호에 표시된 단서를 함께 봅니다. 화살표가 바디 단자에 있는지 소스 쪽에 있는지 먼저 확인하세요. 바디 다이오드 방향 확인하기: 전력 MOSFET의 역전류 경로를 판단할 때 반드시 확인할 항목입니다. NMOS와 PMOS 기호의 차이 항목 N채널......
차단기 기호 읽는 법: IEC·ANSI, 2P·1P+N과 52 의미
차단기 기호는 전기 도면에서 차단기의 위치와 기능을 읽는 출발점입니다. 정확한 의미는 기호 하나보다 도면의 적용 규격·범례, 기기 태그, 극수와 보호 기능을 함께 확인해야 알 수 있습니다. 특히 2P와 1P+N, 4P와 3P+N을 비교할 때는 개폐하는 극수와 과전류 보호가 있는 극수를 구분하세요. 이 글에서는 IEC·ANSI/IEEE 도면의 차이, MCB 표시, 1P~4P 및 중성선 표기, 장치 번호 52를 읽는 방법을 정리합니다. 바로 보기: 규격과 범례 · 극수 비교 · 점선 의미 · 보호 기능 · 읽는 순서 IEC와 ANSI 차단기 기호는 어떻게 읽나요? 접점을 바탕으로 기능을 덧붙이는 표현이나 단선도에서 간략화한 표현 등 여러 방식이 있습니다. IEC 도면은 IEC 60617 전기 도면용 기호와 해당 도면의 라이브러리·범례를 확인합니다. 북미 계열 도면에서도 상세 회로도와 단선도의 기호가 다르게 표현될 수 있습니다. 인터넷 비교 그림의 ‘IEC는 X, ANSI는 상자’ 같은 요약만으로 ......
변압기 기호 보는 법: 권선·점 표기와 PCB 핀 연결
변압기 회로 기호는 서로 자기적으로 결합된 권선을 표시합니다. 두 코일 사이의 평행선은 보통 자기 코어를 뜻하고, 권선 옆의 점은 각 권선의 기준 극성을 나타냅니다. 회로도에서 점의 위치와 핀 번호를 잘못 읽으면 정류 방향이나 피드백 신호의 위상이 달라질 수 있습니다. 이 글에서는 1차·2차 권선, 점 표기법(dot convention), 센터탭과 자동변압기 기호, PCB 풋프린트 점검 순서를 정리합니다. 바로 보기: 기호 읽기 · 점 표기 · 종류 · PCB 적용 · FAQ 변압기 기호의 코일·코어·단자는 무엇을 뜻하나요? 기본 기호에는 1차 권선과 2차 권선이 나란히 그려집니다. 회로의 에너지를 넣는 쪽을 1차, 받는 쪽을 2차라고 부르지만 그림의 왼쪽이 항상 1차인 것은 아닙니다. 가운데 평행선은 자성 코어를 표현하는 경우가 많으며, 코어선이 없는 기호도 있습니다. 기호만으로 코어 재질, 권선비, 정격 전력 또는 절연 등급을 알 수는 없습니다. 이상적인 변압기에서 전압비는 권선비에 비례해......
IC 회로 기호 읽는 법: 핀 번호·풋프린트 확인 가이드
IC 회로 기호는 집적회로의 내부 트랜지스터를 모두 그리는 대신, 외부 핀과 기능을 회로도에 표시한 심벌입니다. 같은 칩이라도 회로도 심벌의 모양과 실제 패키지의 모양은 다를 수 있습니다. PCB 설계에서 가장 중요한 것은 심벌 핀 번호가 선택한 풋프린트의 패드 번호, 그리고 실제 부품 데이터시트의 핀 배열과 일치하는지 확인하는 것입니다. 이 글에서는 IC 심벌 읽는 순서, 전원·입출력 핀, 멀티 유닛 심벌, SOIC·DIP 패키지와의 관계를 예시로 설명합니다. 바로 보기: 기호의 뜻 · 읽는 순서 · 기호 유형 · 풋프린트 확인 · FAQ IC 회로 기호는 무엇을 나타내나요? 회로도 심벌은 부품을 전기적으로 연결하기 위한 논리적 표현입니다. U1 같은 참조 번호, 부품명, 핀 이름과 번호, 전원 핀 및 신호 핀이 함께 표시됩니다. 칩 내부 구조를 모두 설명하거나 패키지의 실제 치수를 보여 주는 도면은 아닙니다. 예를 들어 증폭기는 삼각형, 마이크로컨트롤러는 여러 핀이 달린 직사각형으로 그리는......
ESP32 개발보드 추천·비교: S3·C3·C6 선택 가이드
ESP32 개발보드를 처음 고를 때는 핀 수나 가격보다 프로젝트에 필요한 무선 통신, USB 기능, 메모리와 전원 방식부터 확인하는 것이 좋습니다. 이름에 ESP32가 들어가도 S3·C3·C6는 같은 칩이 아니며, 같은 S3 보드라도 플래시와 PSRAM 구성은 다를 수 있습니다. 일반적인 Wi-Fi 센서 입문에는 ESP32-C3 계열, 디스플레이·카메라·USB 활용에는 ESP32-S3 계열, Thread·Zigbee 실습에는 ESP32-C6 계열부터 검토해 보세요. 아래 추천은 용도별 출발점이며 모든 프로젝트에 통하는 단일 순위는 아닙니다. 바로 보기: 용도별 보드 추천 · 시리즈 비교 · 구매 체크리스트 · 첫 프로젝트 무선 모듈과 개발보드의 형태를 설명하는 참고 이미지입니다. 아래에서 소개하는 C3·S3·C6 공식 보드의 실제 외형이나 공통 핀맵을 나타내는 사진은 아닙니다. ESP32 개발보드 추천: 만들려는 기능부터 정하세요 프로젝트 검토할 공식 보드 선택 이유 주의할 점 Wi-Fi 센서......
퓨즈 기호 읽는 법: F·T 표기와 정격, PCB 보호 설계
회로도에서 퓨즈 기호를 찾았다면 모양뿐 아니라 옆에 적힌 F1, T1.6A, 250V도 함께 읽어야 합니다. 퓨즈는 과전류가 흐를 때 회로를 차단하도록 설계된 보호 부품이지만, 정격 전류를 조금 넘었다고 즉시 끊어지는 것은 아닙니다. 동작 시간, 전압 정격, 차단 용량까지 맞아야 보호 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 퓨즈 회로 기호와 부품 표기를 읽는 법, 속단형과 지연형의 차이, 리셋터블 퓨즈 선택 시 주의점, PCB 설계에서 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 기호와 표기 · 정격 읽기 · 종류 비교 · PCB 체크리스트 퓨즈 기호란? 회로도에서 먼저 볼 부분 퓨즈 기호는 보호하려는 전류 경로에 들어가는 과전류 보호 소자를 나타냅니다. 실제 부품은 유리관, 세라믹관, SMD 칩, 자동차용 블레이드 등 여러 형태일 수 있습니다. 회로 기호는 전기적 기능을, 풋프린트는 PCB에 장착되는 형상과 치수를 표현합니다. IEC 계열 기호와 북미권 도면, EDA 라이브러리에서 표현 방......