PCB vs PCBA: 반드시 알아야 할 핵심 차이점
1 분
- PCB란 무엇인가?
- 인쇄회로기판은 어떻게 작동하는가?
- PCB 설계
- PCB 구조와 주요 레이어
- PCB의 종류
- 일반적인 PCB 재료
- PCB 활용 분야
- PCB 제조 공정
- PCBA란 무엇인가?
- PCB 실장에 사용되는 일반적인 방법
- PCB 실장 공정 상세 분석
- 결론
PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)와 PCBA(인쇄회로기판 조립체, Printed Circuit Board Assembly)의 차이를 이해하는 것은 전자 설계나 제조에 관여하는 모든 사람에게 기본이 되는 지식입니다. PCB와 PCBA는 전자 제품 개발의 서로 다른 두 단계를 나타냅니다. 전자는 베어보드(Bare Board)를 의미하고, 후자는 완전히 실장되어 작동하는 회로를 의미합니다.
본 가이드에서는 PCB와 PCBA의 주요 차이점을 살펴보고, 각각이 어떻게 제작되는지 알아보며, 이 둘이 왜 현대 전자 기기의 성능과 신뢰성에 필수적인지 설명해 드립니다.
PCB란 무엇인가?
PCB(인쇄회로기판)는 절연 재료로 만들어진 단단하거나 유연한 기판으로, 그 위에 전도성 구리 트랙 패턴이 인쇄되거나 에칭되어 있습니다.
PCB는 전자 부품을 실장하기 위한 물리적 플랫폼 역할을 하며, 부품 간의 전기적 연결을 제공합니다. 부품이 솔더링되기 전 상태를 "베어보드(bare board)"라고 부릅니다.
베어 PCB는 모든 전자 조립체에서 두 가지 근본적이고 중요한 역할을 수행합니다.
1. 기계적 지지: 다양한 크기와 무게의 부품을 안정적으로 고정할 수 있는 견고한 기반을 제공하여, 진동으로 인한 손상을 방지하고 PCB 조립체 전체의 구조적 안정성을 보장합니다.
2. 전기적 연결: 무질서하고 신뢰성이 낮은 점대점(point-to-point) 배선 방식을, 정밀하게 설계되고 반복 가능하며 신뢰성이 높은 구리 경로 네트워크로 대체합니다. 이를 통해 신호와 전력이 설계된 대로 정확하게 라우팅됩니다.
금도금 ENIG 표면 처리와 고밀도 트레이스 라우팅이 적용된 복잡한 8레이어 베어 PCB입니다.
인쇄회로기판은 어떻게 작동하는가?
PCB는 선택적 전도성이라는 개념을 활용하며, 고전도성 재료(구리)와 고절연성 재료(기판)를 적층한 "복합 구조체"입니다.
제조 과정에서 불필요한 구리는 제거(에칭)되어 설계된 전도성 트레이스만 남게 됩니다. 이 트레이스는 회로의 "배선" 역할을 하며 필요한 곳으로 전기를 전달하고, 기판은 전류의 누설이나 쇼트를 방지하는 절연 역할을 합니다.
PCB 설계
PCB 설계 과정은 디지털 모델에서 시작됩니다. 엔지니어들은 일반적으로 EasyEDA, Altium Designer, KiCad, Eagle과 같은 EDA(전자 설계 자동화) 소프트웨어를 사용해 먼저 회로도를 작성하여 회로의 논리를 설명합니다.
다음 단계는 PCB 레이아웃을 설계하는 것으로, 부품의 풋프린트를 배치하고 이를 전기적으로 연결하는 구리 트레이스를 라우팅하는 작업을 포함합니다. 이러한 설계 과정의 최종 결과물은 거버 파일이라 불리는 제조용 파일 세트이며, 제조업체가 이를 이용해 실제 제조를 진행합니다.
PCB 구조와 주요 레이어
베어 PCB는 몇 가지 서로 다른 레이어와 구성 요소로 이루어져 있습니다.
• 기판(Substrate): 보드의 주요 절연체로, 대부분 난연성 유리섬유-에폭시 복합재인 FR-4로 만들어집니다. 이는 보드에 강성과 두께를 부여합니다.
• 구리 레이어: 얇은 구리 포일 레이어가 기판에 적층됩니다. 트레이스, 패드, 플레인이 이 재료로부터 에칭되어 만들어집니다.
• 솔더 마스크: 구리 트레이스를 덮는 보호용 폴리머 레이어(일반적으로 녹색이지만 다양한 색상 가능)입니다. 트레이스를 절연하고, 실장 과정에서 솔더가 패드 사이에 의도치 않은 브리지를 형성하는 것을 방지합니다.
• 실크스크린: 솔더 마스크 위에 인쇄되는 잉크 레이어(보통 흰색)입니다. 부품 지정자, 로고, 그리고 PCB 실장, 테스트, 디버깅에 도움이 되는 기타 마킹을 표시하는 데 사용됩니다.
양면(더블 레이어) PCB 단면도입니다.
PCB의 종류
PCB는 다양한 전기적, 기계적, 물리적 요구 사항을 충족하기 위해 여러 형태로 제작됩니다.
• 단면 PCB: 가장 기본적인 형태의 PCB로, 기판의 한쪽 면에만 구리 레이어가 있습니다. 부품과 전도성 트레이스가 같은 면에 배치되어, 저비용, 저밀도 애플리케이션에 적합합니다.
• 양면 PCB: 기판의 양쪽 면에 모두 구리 레이어가 있는 보드입니다. 양면 간의 전기적 연결은 비아(도금된 관통홀)를 통해 이루어지며, 단면 보드에 비해 더 높은 회로 밀도와 복잡한 라우팅이 가능합니다.
• 다층 PCB: 절연 재료를 사이에 두고 3개 이상의 구리 레이어를 적층한 구조입니다. 다층 PCB는 컴퓨터 메인보드, 스마트폰, 통신 시스템과 같은 첨단 기기에 필수적인 소형·고밀도 회로 설계를 가능하게 합니다.
• 리지드(경성) PCB: 단단하고 휘어지지 않는 기판(일반적으로 FR-4 유리섬유 에폭시)으로 제작됩니다. 리지드 PCB는 형태를 그대로 유지하며, 가전제품, 산업용, 자동차용 등 가장 널리 사용되는 유형입니다.
• 연성(플렉스) PCB: 폴리이미드와 같은 유연한 폴리머 기판 위에 제작되어, 회로를 구부리거나 비틀거나 접어서 소형 또는 가변적인 인클로저에 맞출 수 있습니다. 웨어러블 기기, 카메라, 항공우주 장비에 적합합니다.
• 리지드-플렉스(경연성) PCB: 하나의 보드 안에 경성 구간과 연성 구간을 모두 통합한 하이브리드 설계입니다. 이 구조는 리지드 PCB의 내구성과 플렉스 회로의 유연성을 결합하여, 복잡한 전자 조립체에 공간 효율성과 신뢰성을 제공합니다.
다양한 종류의 PCB입니다.
일반적인 PCB 재료
"스택업(stack-up)", 즉 레이어와 재료의 구성 및 배치는 PCB 제조에서 매우 중요한 설계 결정 요소입니다.
FR-4 표준(TG130~170):
FR-4는 리지드 PCB에서 가장 널리 사용되는 기판으로, 프로토타입이나 범용 전자 제품에 흔히 선택됩니다. 에폭시 유리 라미네이트로, 기계적 강도, 전기 절연성, 내연성 사이에서 비용 효율적인 균형을 제공합니다. "TG"(유리 전이 온도) 값이 130°C에서 170°C 사이라는 것은 열 안정성 범위를 나타냅니다.
고주파 재료:
RF 및 마이크로파 회로용으로 설계된 Rogers 4350B와 같은 재료는 낮은 유전 손실과 넓은 주파수 대역에 걸친 안정적인 전기적 성능을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 고속 통신 기기, 레이더 시스템, 무선 모듈에 이상적입니다.
메탈 코어 PCB:
알루미늄 기반 기판은 뛰어난 방열 성능을 제공하며, 전력 전자 제품, LED 조명, 자동차 시스템에 흔히 사용됩니다. 일반적으로 금속 베이스, 유전체 레이어, 구리 포일로 구성된 적층 구조는 열 전달을 최적화하고 고부하 환경에서 신뢰성을 높입니다.
플렉스 회로(연성 PCB):
폴리이미드 필름을 기판으로 사용하여 동적인 구부림과 소형 폼팩터를 구현합니다. 유연성과 내열성 덕분에 웨어러블 전자 기기, 의료 기기, 소형 인터커넥트 조립체에 적합합니다. 고급 접착 시스템과 커버레이는 기계적 내구성과 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
PCB 활용 분야
PCB는 거의 모든 산업 분야의 전자 기기에서 핵심적인 기반이 됩니다.
• 가전제품: 스마트폰, 노트북, TV, 게임 콘솔
• 자동차: 엔진 제어 장치(ECU), 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)
• 의료 기기: 심박 조율기, MRI 장비, 진단 모니터링 장비
• 산업 자동화: 로봇 컨트롤러, 전원 공급 장치, 제조용 센서
PCB 제조 공정
PCB 제조(또는 팹, fabrication)는 디지털 거버 파일을 고품질의 물리적 회로 기판으로 변환하는 고도로 전문화된 공정입니다. 이 정교한 과정은 다음과 같은 여러 정밀 단계를 포함합니다.
• 이미징: 회로 패턴을 구리 클래드 라미네이트에 형성합니다.
• 에칭: 불필요한 구리를 제거하여 전도성 트레이스를 형성합니다.
• 라미네이팅: 여러 레이어를 적층하여 다층 PCB를 형성합니다.
• 드릴링: 전기적 상호 연결을 위한 비아와 관통홀을 가공합니다.
• 도금: 가공된 홀에 구리를 도금하여 내부와 외부 레이어를 연결합니다.
• 표면 처리 적용: 솔더 마스크, 실크스크린, 표면 처리를 적용하여 구리 표면을 보호하고 부품 솔더링을 위한 패드를 준비합니다.
이러한 첨단 PCB 제조 공정은 전기적 신뢰성과 치수 정확도를 보장하기 위해, 전 단계에 걸쳐 전문 장비, 엄격한 공정 관리, 철저한 품질 보증(QA)을 필요로 합니다.
JLCPCB는 선도적인 PCB 제조 및 실장 업체로서, 최첨단 제조 기술과 자동 검사 시스템을 활용하여 거버 파일을 정밀하게 제작된 회로 기판으로 변환합니다. PCB 프로토타입부터 대량 생산까지, JLCPCB는 원스톱 제조 파트너로서 즉시 온라인 견적을 제공하며, 다양한 PCB 설계 요구 사항을 충족하는 폭넓은 재료, 레이어, 표면 처리 옵션을 제공합니다.
PCB 제조 공정으로, 거버 파일 입력부터 베어보드의 최종 전기 테스트까지를 보여줍니다.
베어 PCB가 완성되면, 이는 아직 잠재력이 실현되지 않은 비활성 플랫폼일 뿐입니다. 이 베어보드를 전자 기기의 활성화된 기능적 "심장"으로 바꾸는 과정이 바로 PCB 실장(PCBA)입니다.
PCBA란 무엇인가?
PCB 실장(PCBA)이란 베어 PCB에 전자 부품을 조립하여 완전히 작동하는 전자 회로를 만드는 전체 과정을 의미합니다. 흔히 "보드에 부품을 채운다"고도 표현되는 이 과정은, 설계 사양에 따라 수동 또는 능동 부품인 IC(집적회로), 저항, 커패시터, 커넥터, 다이오드 등을 PCB에 솔더링하는 작업을 포함합니다.
SMT(표면 실장 기술)와 THT(스루홀 기술)와 같은 자동화된 실장 기술을 통해, 각 부품은 정밀하게 배치되고 솔더링되어 신뢰할 수 있는 전기적, 기계적 연결을 형성합니다.
완성된 결과물인 실장된 PCB(PCBA)는 베어 PCB를 작동하는 전자 모듈로 변화시킵니다. 쉽게 말해, PCB가 물리적·전기적 골격을 제공하는 뼈대라면, PCBA는 작동에 필요한 모든 기능적 "장기"를 갖춘 완전한 몸체라고 할 수 있습니다.
PCB 실장에 사용되는 일반적인 방법
#1 표면 실장 기술(SMT)
SMT는 현대 전자 제조에서 가장 널리 사용되는 PCB 실장 방식입니다. 이 공정에서는 SMD(표면 실장 부품)가 PCB 표면의 솔더 패드 위에 직접 실장됩니다. 표면 실장 기술은 높은 부품 밀도, 소형 설계, 고속 픽앤플레이스 장비를 통한 완전 자동화를 가능하게 하여, 전자 제품의 대량 생산에 이상적입니다.
#2 스루홀 기술(THT)
THT는 리드 단자가 있는 부품을 PCB의 가공된 홀에 삽입한 후 반대쪽 면에서 솔더링하는 전통적인 PCB 실장 기법입니다. SMT에 비해 공간 효율성은 떨어지지만, THT는 더 우수한 기계적 강도와 견고한 솔더 접합을 제공하여, 기계적 또는 열적 스트레스를 받을 수 있는 전력 부품, 커넥터, 트랜스포머, 대형 커패시터에 적합합니다.
PCB 실장 공정 상세 분석
SMT 실장 공정
자동화된 SMT 라인은 일반적으로 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
1. 솔더 페이스트 인쇄: 스테인리스 스틸 스텐실을 사용하여 베어 PCB의 부품 패드에 균일한 솔더 페이스트 층을 도포합니다.
2. 픽앤플레이스 실장: 자동화된 픽앤플레이스 장비가 SMD 부품을 솔더 페이스트 위에 고속, 고정밀로 정확하게 배치합니다.
3. 리플로우 솔더링: 실장이 완료된 PCB는 다구간 리플로우 오븐을 통과하며, 제어된 가열 프로파일에 따라 솔더 페이스트가 용융되고 응고되어 영구적이고 신뢰성 있는 접합이 형성됩니다.
이러한 정교한 SMT 공정을 완벽하게 수행하려면 정밀한 장비와 전문성이 필요합니다. 전자 제조 분야의 선두 주자인 JLCPCB는 최첨단 SMT 실장 서비스를 제공하여 PCB 설계가 최고의 정밀도와 품질로 실장되도록 보장합니다.
THT 실장 공정
1. 부품 삽입: 스루홀 부품을 사전에 가공된 홀에 삽입합니다. 이는 기술자가 수작업으로 진행하거나 자동 삽입 장비를 통해 진행됩니다.
2. 웨이브 솔더링: 조립된 보드가 용융된 솔더의 파도 위를 지나가면서 모든 부품 리드가 동시에 솔더링되어, 일관되고 견고한 솔더 접합을 형성합니다.
PCB SMT 실장 공정과 THT 실장 공정을 비교한 그림입니다.
PCB와 PCBA의 차이에 대해 더 자세히 알아보고, 프로젝트에 적합한 PCB 제조 또는 PCB 실장 서비스를 선택하는 방법에 대한 안내가 필요하시다면, 아래의 상세 가이드를 참고하십시오: PCB vs PCBA: 프로젝트에 맞는 올바른 서비스를 선택하는 방법!
결론
PCB와 PCBA는 모두 설계 개념을 실제로 작동하는 전자 제품으로 구현하는 데 필수적인 역할을 합니다. PCB는 구조적, 전기적 기반을 형성하며, PCBA는 능동 및 수동 부품의 통합을 통해 그 구조에 생명을 불어넣습니다.
재료와 제조 공정부터 기능과 활용 분야에 이르기까지 이 둘의 차이를 이해함으로써, 더 현명한 설계 선택을 내리고 생산 과정을 간소화하며 전자 프로젝트의 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32와 Raspberry Pi 비교: IoT·로봇·엣지 AI 선택 가이드
배터리로 구동하는 스마트 농업 센서와 영상 기반 산업 검사 카메라는 모두 IoT 장치이지만, 필요한 하드웨어는 크게 다릅니다. ESP32와 Raspberry Pi를 같은 종류의 보드처럼 비교하기보다 마이크로컨트롤러(MCU)와 단일 보드 컴퓨터(SBC)의 역할 차이부터 살펴봐야 합니다. ESP32는 저전력 센서와 실시간 제어에, Raspberry Pi는 Linux 기반 멀티태스킹과 비교적 무거운 엣지 연산에 적합합니다. 이 글에서는 성능·소비 전력·IoT·로봇·TinyML·엣지 AI·PCB 설계 관점에서 두 플랫폼을 비교합니다. MCU와 SBC의 구조적 차이 ESP32와 Raspberry Pi의 성능 및 소비 전력 IoT·로봇에서의 선택 기준 ESP32의 TinyML과 Raspberry Pi의 엣지 AI 두 플랫폼을 함께 쓰는 하이브리드 구조 ESP32 모듈과 Raspberry Pi 캐리어 보드의 PCB 설계 그림: ESP32-S3와 Raspberry Pi 5의 주요 구성 비교. ESP32 vs......
Arduino LED 드라이버: 74HC595와 MAX7219 연결·제어 방법
LED가 많아지면 Arduino의 GPIO 핀과 전류 용량이 빠르게 부족해집니다. 출력 확장 IC나 전용 LED 드라이버를 사용하면 핀 사용을 줄이고, 경우에 따라 표시 갱신 작업을 하드웨어에 맡길 수 있습니다. 이 글에서는 74HC595 시프트 레지스터와 MAX7219 드라이버의 동작, 배선, 데이지 체인 연결과 제어 방법을 비교합니다. Arduino 프로젝트에 LED 드라이버 IC가 필요한 이유 Arduino GPIO 핀과 전류의 한계 ATmega328P 기반 Arduino Uno는 LED를 다수 직접 구동할 때 다음 조건을 고려해야 합니다. 핀별 전류: Arduino Uno 자료의 디지털 I/O 핀 정격은 20 mA입니다. 원문이 언급한 40 mA는 절대 최대값으로, 연속 동작 목표로 사용하면 안 됩니다. 패키지 합계: 원문은 마이크로컨트롤러의 VCC·GND를 통과하는 합계 전류의 한계를 200 mA로 제시합니다. 핀 그룹별 조건도 데이터시트에서 확인해야 합니다. 핀 수: Arduino ......
연산 증폭기 기호 읽는 법: 반전·비반전 입력과 741 핀 배열
아날로그 회로도에서 연산 증폭기(op amp)는 입력 두 개와 출력 한 개가 있는 삼각형으로 자주 표시됩니다. 증폭 회로를 설계하려면 반전 입력과 비반전 입력을 구분하고, 전원 핀이 어디에 연결되는지 읽을 수 있어야 합니다. 기본 연산 증폭기 기호에는 비반전 입력, 반전 입력, 출력이 표시됩니다. 전원 연결은 회로도 작성 방식에 따라 기호 안에 보이거나 생략될 수 있습니다. 이 글에서 살펴볼 내용 연산 증폭기 기호의 각 부분이 뜻하는 것 입력에 붙은 +와 − 표시의 의미 전원 핀이 표시되거나 숨겨지는 이유 전압 팔로어, 반전 증폭기, 비교기 회로 구분법 연산 증폭기와 비교기의 기호 비교 741의 회로도 기호와 실제 DIP-8 핀 번호 대응 회로도 기호와 PCB 풋프린트 연결 방법 연산 증폭기 기호란? 연산 증폭기 기호는 이득이 큰 차동 증폭기를 나타냅니다. 일반적으로 왼쪽의 평평한 변에 입력이 두 개 있고, 오른쪽 삼각형 꼭짓점에 출력이 있습니다. 기호의 방향은 회로도에서 신호 흐름을 읽는 데......
ESP32-S3 개발 보드 설계 방법: 회로도부터 PCB 제작까지
맞춤형 ESP32-S3 개발 보드를 설계하면 하드웨어 구성을 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기성 보드 대신 필요한 GPIO만 외부로 빼고, 주변 회로를 한 기판에 통합하며, 양산을 고려한 크기와 배치를 정할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 4층 ESP32-S3 개발 보드를 처음부터 설계합니다. 회로도 구성, 4층 적층 계획, 배선 원칙, 제조 파일 준비를 거쳐 JLCPCB의 PCB 제작·조립 과정까지 살펴봅니다. 완성된 보드의 구성은 다음과 같습니다. ESP32-S3-WROOM 모듈(Wi-Fi 및 Bluetooth LE 5.0) 일반적인 프로그래밍과 디버깅을 위한 CP2102 USB-UART 인터페이스 USB 애플리케이션을 위한 원생 USB OTG Type-C 커넥터 버튼을 누르지 않고 다운로드 모드로 진입하는 자동 부팅·다운로드 회로 방열과 노이즈 필터링을 고려한 AMS1117-3.3 V 레귤레이터 수동 제어용 Reset·Boot 택트 버튼 전원 표시 및 GPIO2 사용자 제어용 상태......
스위치 회로 기호 읽는 법: SPST·SPDT·NO·NC 비교
스위치는 회로의 전류 경로를 열거나 닫는 부품입니다. 접점이 닫히면 전류가 흐르고, 열리면 경로가 끊깁니다. 회로도에서 스위치 기호를 읽을 수 있으면 기기가 어떻게 켜지고, 신호 경로를 바꾸며, 특정 동작을 시작하는지 파악하기 쉽습니다. 고장 진단에도 도움이 됩니다. 이 글에서 다루는 내용 1. 회로도에서 스위치 기호가 뜻하는 것 2. SPST, SPDT, DPDT 스위치 기호의 차이 3. 평상시 열림(NO)과 평상시 닫힘(NC) 4. 스위치 기호 읽는 순서 5. 실제 회로 예시 6. PCB 설계에 스위치 기호 적용하기 그림: 회로도에 표시된 스위치 기호와 PCB에 실장된 실제 스위치의 관계. 스위치 종류와 회로 기호 회로도에서 자주 보는 스위치 기호는 다음과 같습니다. SPST(Single Pole Single Throw): 하나의 경로를 켜거나 끄는 가장 단순한 방식 SPDT(Single Pole Double Throw): 두 경로 중 하나를 선택하는 방식 DPDT(Double Pole D......
다이오드 전압 강하란? 종류별 순방향 전압·계산·측정 방법`
다이오드에 전류가 흐르면 양단에 전압이 걸립니다. 이 다이오드 전압 강하는 부하에 도달하는 전압과 소자에서 발생하는 열을 결정합니다. 전원 전압이 낮은 회로에서는 부하가 정상 동작할 수 있는지도 좌우합니다. 이 글에서는 다이오드 종류별 순방향 전압, 계산식, 전압 강하에 영향을 주는 요인, 멀티미터 측정 방법과 실제 회로 설계에서의 의미를 살펴봅니다. 다이오드 전압 강하란? 다이오드 전압 강하는 애노드에서 캐소드로 전류가 흐를 때 다이오드 양단에 나타나는 순방향 전압(Vf)입니다. 순방향 전압 강하라고도 합니다. 순방향 전압(Vf)은 다이오드가 순방향 바이어스 상태로 도통할 때 측정되는 전압입니다. 전류는 애노드로 들어가 캐소드로 나갑니다. 접합부에 형성되는 전압의 크기는 전류, 온도, 다이오드 구조에 따라 달라집니다. 이상적인 다이오드는 전압 강하가 0V인 완전한 스위치로 취급합니다. 반면 실제 다이오드에는 도통 시 전압 강하가 발생하며, 그만큼의 전력이 열로 소모되어 부하에 전달되지 않습니......