This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

無需猜測的感應加熱建模:從馬克士威方程組到實用模擬工作流程

最初發布於 Jun 04, 2026, 更新於 Jun 04, 2026

1 分鐘

目錄
  • 為什麼模擬在感應加熱中不可或缺
  • 物理基礎:馬克士威方程式入門
  • 向量運算子入門
  • 本構關係與材料特性
  • 工程師可用的實務簡化方式
  • 選擇正確的數值方法
  • 模型可信度檢查清單
  • 感應加熱模擬常見問題

重點整理

模擬優於打樣試錯:數學建模可在量產前預測非線性因素如何影響熱結果,避免昂貴的反覆試錯。

馬克士威方程式是基礎:安培定律與法拉第定律支配交變線圈電流如何在工件中感應出渦電流,定義了感應加熱的核心物理。

選擇正確的數值方法:FEM 擅長處理複雜幾何,BEM/MIM 可降低細長系統的網格規模——沒有任何單一方法適用於所有應用。

知道何時需要納入磁滯:對於高於居里溫度的高溫製程,磁滯可忽略;但對回火或固化等低溫應用,則必須建模。

為什麼模擬在感應加熱中不可或缺

模擬不只是物理製程的數位複製品;它是一種預測工具,能捕捉相互關聯且非線性的因素如何影響零件的過渡狀態與最終熱條件。舉例來說,在設計新的熱處理製程時,模擬有助於精準判斷需要完成哪些事項,才能提升效果並建立合適的製程配方。若沒有模擬,工程師往往只能猜測頻率或線圈幾何形狀的變化,會如何影響磁性鋼中的集膚效應或居里點轉變。

然而,數學建模並不是「一鍵解決」的魔法按鈕。結果品質嚴格取決於控制方程式,以及分析人員所做的假設。在開始模擬前,必須充分理解製程的本質與物理機制。工程師必須了解模型限制,以及結果對定義不清參數的敏感度。常見陷阱包括不準確的邊界條件、不確定的材料特性,以及對初始溫度分布過度簡化的假設。選擇正確的理論模型——從簡單手算公式到複雜數值分析——需要在複雜度、準確度、時間限制與成本之間取得平衡。

現代工程工作站使用進階模擬軟體,視覺化齒輪在感應加熱時的電磁與熱耦合效應。

現代工程工作站使用進階模擬軟體,視覺化齒輪在感應加熱時的電磁與熱耦合效應。

物理基礎:馬克士威方程式入門

任何感應加熱模擬的核心,都在於能否求解馬克士威方程式。這些方程式以微分形式描述電磁場的行為:

  • 安培定律:指出磁場強度(H)的旋度有兩個來源:傳導電流密度(J)與位移電流密度。在感應加熱情境中,這個方程式表示只要周圍物體中有電流流動,就會產生磁場。
  • 法拉第定律:說明隨時間變化的磁通密度(B)會產生旋轉電場(E),並在周圍區域感應出電流。此方程式中的負號非常關鍵,因為它決定了感應電場的方向。
  • 磁場高斯定律:指出磁通密度的散度為零。這代表磁通線沒有源點或匯點;它們永遠形成連續迴路。
  • 電場高斯定律:描述電通量密度(D)與電荷密度之間的關係。

感應加熱中的物理解讀

當我們對感應線圈施加交流電壓時,電路中會出現交流電流(AC)。根據安培定律,這個交變線圈電流會在周圍產生相同頻率的交變磁場。此磁場強度取決於線圈電流大小、幾何形狀,以及與工件之間的耦合程度。如法拉第定律所描述,這個變化中的磁場會在工件中感應出渦電流。關鍵在於,負號決定了這些感應電流會朝與線圈電流相反的方向流動。

這些交變渦電流接著會產生自己的磁場,其方向也與線圈主磁場相反。總磁場是來源磁場與感應磁場互相作用後的結果。分析人員必須謹慎:安培定律也指出,任何位於線圈附近的導電結構都可能發生不希望出現的加熱,例如工具、治具、機櫃或緊固件。正確建模必須納入這些鄰近效應,以避免損壞感應系統或周邊設備。

連續 B 線的重要性

磁通線永遠形成連續迴路這件事,不只是數學上的有趣現象。清楚理解此原理,可幫助分析人員在處理不規則幾何工件的感應加熱時,解釋並避免許多錯誤。由於 B 線不能從某一點開始或結束,因此必須找到回流路徑。在複雜零件中,這條路徑可能因幾何形狀或磁性材料存在而偏移;若模擬模型中未適當預測,就可能導致加熱不均。

電磁場等值線視覺化,展示馬克士威方程式中旋度運算子所描述的導電結構周圍場的「旋轉」特性。

電磁場等值線視覺化,展示馬克士威方程式中旋度運算子所描述的導電結構周圍場的「旋轉」特性。

向量運算子入門

為了解讀馬克士威方程式,分析人員會使用向量運算子來簡化複雜的微分運算。雖然這些運算子可在不同座標系中表示,但理解其在直角座標中的物理意義,對設定模擬邊界與解讀場結果非常重要。

  • 梯度(∇U 或 grad U):表示純量場在空間中的變化率。在建模中,可用來描述工件內的溫度梯度或電位變化。
  • 散度(∇·U 或 div U):衡量向量場從某一點的「流出量」或「來源」。對磁通密度而言,散度永遠為零,進一步說明磁場沒有源點、必須形成迴路的行為。
  • 旋度(∇×U 或 curl U):描述向量場的旋轉或「渦旋」特性。在感應加熱中,磁場的旋度與電流密度相關,而電場的旋度與隨時間變化的磁場相關,基本上定義了導致渦電流產生的「交互作用」。

本構關係與材料特性

在指定場量之間的關係前,馬克士威方程式本身是「不定」的。對於線性等向性介質,我們會使用以下本構關係:

  • $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$,其中 $\varepsilon_r$ 為相對介電常數。
  • $B = \mu_0 \mu_r H$,其中 $\mu_r$ 為相對磁導率。
  • $J = \sigma E$(歐姆定律),其中 $\sigma$ 為電導率,並與電阻率($\rho$)存在 $\sigma = 1/\rho$ 的關係。

假設:磁滯與磁飽和

在建立數學模型時,分析人員常會忽略磁滯損失與磁飽和,以簡化計算。對於多數鋼材感應加熱應用,例如透熱硬化,或鍛造、軋延與擠製前加熱,這項假設通常有效。在這些製程中,磁滯損失所造成的熱效應,通常不會超過總渦電流損失的 6%–8%。原因在於,在大部分加熱循環中,工件表面溫度都遠高於居里溫度,使材料轉為非磁性。

何時應納入磁滯損失

在低溫應用中應納入磁滯:當材料在整個製程中仍保持磁性時,例如感應回火、油漆固化、消除應力、鍍鋅前加熱與亮光漆塗層。

若在這些情境中忽略磁滯,會導致加熱速率與最終溫度分布預測不準確。

工程師可用的實務簡化方式

在大多數涉及金屬材料的實務感應加熱應用中,電流頻率通常低於 10 MHz。在這些頻率下,感應傳導電流密度(J)遠大於位移電流密度。因此,我們可以忽略安培定律中的位移電流項,得到簡化表示式:

$$\nabla \times H = J$$

這項簡化非常關鍵,因為它能降低模型計算複雜度,同時不犧牲標準工業 IH 製程的準確性。此外,許多工程專案都能有效使用二維(2-D)假設處理,包括笛卡兒座標或軸對稱圓柱座標系統,其計算成本遠低於完整 3-D 模擬。由於 3-D 分析通常需要更高計算成本、特定使用經驗,以及耗時的複雜幾何輸入與結果呈現,因此在不必要時通常不建議採用。

圓柱形工件與感應線圈的簡化 2-D 軸對稱模型,展示磁通密度沿半徑方向的分布。

圓柱形工件與感應線圈的簡化 2-D 軸對稱模型,展示磁通密度沿半徑方向的分布。

選擇正確的數值方法

一旦建立控制方程式,就必須將其對應到數值方法。這些基本定律可寫成微分形式,也可透過套用斯托克斯定理寫成積分形式。不同數值方法會使用不同形式;而選擇正確方法,取決於應用情境、所需準確度,以及時間/成本限制。

方法 形式 優勢 限制
FEM 有限元素法 微分 擅長處理複雜幾何與材料非線性 需要完整網格,包括空氣區域
FDM 有限差分法 微分 適合使用正交網格處理經典形狀,應用簡單 較不適合複雜邊界配置
BEM 邊界元素法 積分 只需在導電表面建立網格;執行速度較快 面對明顯非線性製程時較具挑戰
MIM 互阻抗法 積分 適合圓柱系統,速度快且可降低網格規模 對複雜形狀物體的準確度較低
FEM、BEM 與 FDM 方法的比較概覽,突顯其網格策略與在感應加熱應用中的優勢差異。

FEM、BEM 與 FDM 方法的比較概覽,突顯其網格策略與在感應加熱應用中的優勢差異。

模型可信度檢查清單

為確保準確度並避免「輸入錯,輸出就錯」的情況,分析人員應依據以下因素,採取嚴謹的驗證思維:

  1. 控制方程式選擇:確認所選理論模型能正確描述該技術製程。對於低於 10 MHz 的金屬 IH 應用,需確認是否可套用基於頻率的簡化方式,例如忽略位移電流。
  2. 假設檢查:檢視穩態品質,例如時諧表示法,以及是否能根據溫度範圍安全忽略磁滯/飽和,例如高於或低於居里溫度。
  3. 材料特性敏感度:確保電導率($\sigma$)與磁導率($\mu$)已準確定義為溫度與場強的函數。定義不良的材料特性,是建模錯誤的主要來源之一。
  4. 邊界條件:謹慎定義 Dirichlet(固定電位)或 Neumann(零梯度)條件。在表面處,需考量因對流與熱輻射造成的高度非線性損失。
  5. 驗證思維:永遠將數值結果視為近似工程解。對定義不清的參數進行敏感度分析,例如初始溫度分布,並在可能時將結果與實驗數據或解析解進行比較。

感應加熱模擬常見問題

Q: 為什麼不能只依賴實體原型,而要使用模擬進行感應加熱設計?

實體原型成本高、耗時,且在解析複雜熱分布時往往不切實際。模擬可預測非線性因素如何影響加熱結果,快速測試不同線圈幾何形狀與頻率,並避免量產時出現昂貴意外。它能將感應加熱從反覆試錯,轉變為可預測的工程流程。

Q: 什麼時候應該在感應加熱模型中納入磁滯損失?

對大多數高溫應用,例如透熱硬化、鍛造或軋延,磁滯損失可忽略,約占總損失的 6–8%,因為工件會加熱到高於居里溫度並轉為非磁性。然而,對於感應回火、油漆固化或消除應力等低溫製程,材料在整個過程中仍保持磁性,因此磁滯損失非常重要,且必須納入模型,才能得到準確預測。

Q: 我的感應加熱專案應該使用 2-D 還是 3-D 模擬?

大多數工程專案都能有效使用 2-D 模型,例如笛卡兒座標或軸對稱圓柱模型;這些模型計算速度更快,也更容易設定。3-D 模擬應保留給幾何複雜度確實需要時使用,因為它需要明顯更多計算資源、專業經驗,以及更多時間進行設定與結果解讀。

結論:感應加熱模擬與馬克士威方程式

透過以電磁學基本定律作為模擬基礎,並套用實務工程簡化方法,專業人員可以將感應加熱設計從憑經驗摸索的「黑箱技術」,轉變為精準且可預測的科學。目標不只是產生「漂亮圖像」,而是得到技術上足夠可靠、能與實務相符並防止失效的結果。