This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

感應熱處理冶金要點:微觀結構、臨界溫度及其變化

最初發布於 Jun 04, 2026, 更新於 Jun 04, 2026

1 分鐘

目錄
  • 鋼材的原子基礎
  • 晶體排列與空間晶格
  • 臨界溫度與相變態
  • 潛熱與熱停滯
  • 鐵-碳化鐵(Fe–Fe3C)圖
  • 平衡與非平衡:IHT 的現實情況
  • 微觀組織:從波來體到麻田散鐵
  • 對感應工程師的實務意義
  • 合金元素的角色
  • 感應熱處理冶金常見問題

重點整理

晶體結構決定材料特性:鐵會在臨界溫度下,於體心立方(BCC)肥粒鐵與面心立方(FCC)沃斯田鐵之間轉變。這種同素異構轉變是鋼材硬化的基礎。

動態臨界溫度:在快速感應加熱(100–1500°C/s)下,Ac1 與 Ac3 臨界溫度會明顯上移。若只依賴平衡狀態的 Fe–Fe3C 圖,可能導致沃斯田鐵化不完全。

麻田散鐵 = 被困住的碳:麻田散鐵的硬度來自快速淬火時,碳原子被困在扭曲的體心正方(BCT)晶格中,而不是來自化學成分改變。

前置微觀組織很關鍵:淬火回火(Q&T)後、具有細小碳化物的起始組織,最適合感應硬化。退火或球化組織則需要更高溫度與更長時間。

合金元素可提升淬透性:Mn、Ni、Cr 等元素會將 TTT/CCT 曲線向右移,使材料可在較不劇烈的淬火條件下達到麻田散鐵硬化,並降低裂紋風險。

冶金作為一門工藝,從人類歷史初期便已存在;但作為一門嚴謹科學,其起源可追溯至 1860 年代初期,當時光學顯微鏡開始被用來檢查金屬與合金的結構。對現代感應熱處理工程師而言,冶金不只是理論領域,更是一門實務學科,涉及金屬的提取、精煉與合金化,以發展出理想結構,並取得高性能零件所需的工業特性。物理冶金是其中一個分支,專注於金屬及其混合物,也就是合金的物理、化學與機械特性。

熱處理的主要目標,是透過控制溫度、加熱速率、保溫時間與冷卻強度來調整這些特性。藉由這些控制,工程師可以獲得特定微觀組織,進而決定硬度、強度、延展性、韌性與耐磨性等工業特性。在感應熱處理(IHT)領域中,理解這些基本原理,是成功完成硬化作業與產生容易裂紋或變形失效零件之間的關鍵差異。

鋼材的原子基礎

在深入探討鋼材於感應加熱過程中的複雜行為之前,必須先從基本材料定義建立理解。最基本來說,元素是一種無法透過化學方式再分離成其他物質的純物質。元素由原子組成,而原子包含由中子與質子構成的緻密原子核,以及圍繞其運動的電子。在中性原子中,電子的負電荷會與原子核中質子的正電荷相互平衡。當兩種或更多元素結合時,會形成分子;而以化學鍵結合的元素則會形成化合物,其性質通常與組成元素大不相同。例如,水是由氫與氧兩種氣體形成的化合物,但在室溫下卻以液態存在。

在冶金中,我們經常處理混合物,也就是未以化學方式結合、且相對容易分離的元素或化合物組合。溶液是一種特殊混合物,其中一種物質(溶質)會溶解於另一種物質(溶劑)中。對感應工程師而言,固溶體的概念至關重要。青銅(銅與錫)或黃銅(銅與鋅)等合金都是固溶體,通常需要在較高溫度下形成。鋼材本身主要是碳在鐵中的固溶體,且通常含有超過 98% 的鐵。

晶體排列與空間晶格

當原子在固體中聚集時,會形成一種有序三維排列的晶體,稱為空間晶格。在鐵與鋼中,特定晶體結構並不是固定不變的;它會根據溫度、壓力等因素而改變。材料能以不同晶體形態存在的現象,稱為同素異構轉變。正是這種結構變化,讓我們能透過快速冷卻將碳困在晶格中,進而「硬化」鋼材。

鐵系冶金的核心有兩種主要晶格:體心立方(BCC)與面心立方(FCC)結構。在 BCC 晶格中,原子位於立方體的每個角落,另有一個原子位於立方體正中心。這種結構相對較脆,是純鐵在室溫下的標準形態。相較之下,FCC 晶格在每個角落各有一個原子,且六個面中心各有一個原子,但中心沒有原子。FCC 結構更「緊密堆積」,代表其體積較小、密度較高,儘管鐵在此狀態下會明顯更具延展性。

臨界溫度與相變態

鐵與鋼的行為受到「臨界溫度」控制,這些溫度代表材料對結構轉變產生明顯反應的點。這些轉變屬於由擴散驅動的製程。為區分不同循環,我們使用特定符號:「A」代表 arret,也就是法文中的停滯;下標則用來標示循環。我們使用「c」代表加熱,來自法文 chauffage;使用「r」代表冷卻,來自法文 refroidissement。例如,Ac3 是指加熱過程中沃斯田鐵化完成的上臨界溫度,而 Ar3 則是冷卻過程中的對應轉變溫度。

純鐵會依溫度範圍呈現幾種不同的同素異構形態:

  • α 鐵(肥粒鐵):存在於約 912°C(1674°F)以下,具有 BCC 結構。這是在室溫下穩定的形態,並具有強鐵磁性。當溫度高於 768°C(居里點或 A2)時,會失去磁性並變成順磁性。
  • γ 鐵(沃斯田鐵):形成於 912°C 至 1392°C(2538°F)之間,鐵會採用 FCC 結構。沃斯田鐵不具磁性、延展性更高,且是碳溶解度最高的相,因此是硬化處理的關鍵起點。
  • δ 鐵:在 1392°C 以上,晶格會再次轉變為 BCC 結構,直到約 1528°C(2782°F)的熔點為止。除非涉及熔解或焊接,否則感應熱處理從業者很少會遇到此相。
鐵中體心立方(BCC)肥粒鐵與面心立方(FCC)沃斯田鐵晶格的比較。

圖 1:鐵中體心立方(BCC)肥粒鐵與面心立方(FCC)沃斯田鐵晶格的比較。

潛熱與熱停滯

當鐵在同素異構轉變過程中,由一種結構轉變為另一種結構時,會產生稱為轉變潛熱的熱效應。這是在任何熱製程中都必須納入考量的額外能量。加熱時,材料會吸收能量以支撐晶體轉變;冷卻時,則會釋放能量。這種能量釋放或吸收會在加熱/冷卻曲線上形成「溫度平台」或停滯點,也就是當材料重新排列原子結構時,溫度上升或下降會明顯變慢,甚至暫時停止。

設計提示:α 至 γ 轉變的潛熱

對純鐵而言,在 912°C 發生 α 至 γ 轉變時,其潛熱約為 16 kJ/kg。在低熱強度穩定加熱時,可以看到溫度上升在此點暫停。在感應加熱中,由於功率密度極高,這個平台可能較不明顯,但仍會消耗部分施加能量。理解這些停滯點對精準溫度控制非常重要,因為材料會「抵抗」溫度變化,直到結構轉變完成。

鐵-碳化鐵(Fe–Fe3C)圖

在所有工業合金中,鋼材最為常見,理想情況下可視為鐵與碳的二元合金。大多數用於感應硬化的鋼材含碳量介於 0.2% 至 1% 之間。鐵-碳化鐵平衡圖是熱處理人員的基本路線圖,透過溫度與碳含量的對應關係,顯示在平衡,也就是極慢速條件下會存在的相。它有助於估算各種熱處理範圍,從退火到硬化皆包含在內。

鐵-碳化鐵(Fe–Fe3C)平衡相圖,顯示鋼材的臨界溫度線與相區域。

圖 2:鐵-碳化鐵(Fe–Fe3C)平衡相圖,顯示鋼材的臨界溫度線與相區域。

此圖中的關鍵轉變點包括:

  • A1(下臨界溫度):約在 727°C(1341°F),加熱時沃斯田鐵會開始由原先的波來體/肥粒鐵組織形成。
  • A3(上臨界溫度):對亞共析鋼,也就是含碳量低於 0.77% 的鋼材而言,這是轉變為沃斯田鐵完成的溫度。此線會隨碳含量增加而下降。
  • 共析點:約在 0.77% 碳含量(S 點),沃斯田鐵會直接轉變為由肥粒鐵與雪明碳鐵組成的 100% 層狀混合物,稱為波來體。

平衡與非平衡:IHT 的現實情況

必須記住,Fe–Fe3C 圖僅適用於平衡條件,也就是在 1 atm 下非常緩慢的加熱與冷卻。真實世界中的感應硬化遠非平衡狀態。在平衡條件下,轉變是可逆的;然而,商業應用會涉及快速加熱速率,通常為 100°C/s 至 1500°C/s,以及強烈噴淋淬火。這種差異會導致熱滯後,也就是臨界溫度會依變化速率而移動。

警告:動態臨界溫度

在快速感應加熱期間,Ac1 與 Ac3 溫度會上移。相反地,在強烈冷卻期間,Ar1 與 Ar3 溫度會顯著下降。這代表若製程配方嚴格依據平衡圖設定,很可能導致沃斯田鐵化不完全,因為製程速度已將「實際」轉變溫度推高。對感應工程師而言,將這種「動態」臨界溫度納入考量,是確保整個所需硬化層深度在淬火開始前已完全轉變為沃斯田鐵的關鍵。

微觀組織:從波來體到麻田散鐵

大多數感應硬化作業的最終目標,是形成麻田散鐵——一種硬而強的非平衡相。當沃斯田鐵被快速冷卻時,碳沒有時間從晶格中擴散出去。相反地,碳會被困住,使晶體結構從 FCC 扭曲為體心正方(BCT)。這種晶格扭曲,加上高密度晶體缺陷,也就是差排,是淬火後鋼材具有高硬度的來源。麻田散鐵的化學成分與母相沃斯田鐵相同,因為此轉變屬於無擴散轉變。

依冷卻速率與碳含量不同,也可能形成其他幾種組織:

  • 波來體:由肥粒鐵與雪明碳鐵組成的層狀混合物。在高溫下,共析反應較緩慢,會形成粗波來體。細波來體則在較中等冷卻速率下形成(620°C 至 550°C),並具有較佳耐磨性與強度。
  • 貝氏體(Bainite):形成於波來體與麻田散鐵之間的冷卻速率。下貝氏體(380°C 至 220°C)具有類似麻田散鐵的針狀形貌,且比上貝氏體更硬、更具韌性;上貝氏體中,碳化物會偏析於肥粒鐵板條之間。
  • 殘留沃斯田鐵(RA):如果淬火沒有達到 Mf,也就是麻田散鐵轉變完成溫度,部分沃斯田鐵會保留而未轉變。在感應硬化中,RA 通常不受歡迎,因為它可能降低硬度與尺寸穩定性。

對感應工程師的實務意義

對現場工程師而言,理解這些冶金基礎會直接導向具體製程決策。未熱處理工件的前置微觀組織,會決定它對快速加熱的反應。淬火回火(Q&T)起始組織最為有利,因為其中包含細小碳化物,可快速溶入沃斯田鐵,使硬化溫度較低,並獲得一致的硬化層深度。

相反地,具有粗大碳化物的退火或球化組織,對短時間感應循環反應較差。它們需要更高溫度與更長均熱時間,才能完成沃斯田鐵化,這會增加晶粒粗化與氧化風險。此外,工程師也必須注意脫碳,也就是前道熱加工造成的表面碳流失。由於碳含量決定可達硬度,對 0.25–0.5%C 鋼材而言,約可用 $HRC \approx 50 \times \%C + 38$ 估算;因此,脫碳表層即使成功完成感應硬化,也仍會保持偏軟,可能導致過早疲勞失效。

合金元素的角色

雖然碳是硬度的主要驅動因素,但錳、鎳與鉻等合金元素會改變轉變動力學。大多數合金元素都能提升淬透性,將 TTT/CCT 曲線的「鼻端」向右移。這使工程師能使用較不劇烈的淬火介質,例如油或聚合物,或在較低冷卻速度下達成完整麻田散鐵硬化,進而降低裂紋起始與形狀變形的機率。

結論:感應熱處理的冶金基礎

感應熱處理中的冶金,是在快速加熱的非平衡特性,以及材料本身對結構變化的固有阻力之間取得平衡。透過理解臨界溫度、加熱速率對熱滯後的影響,以及前置微觀組織的細節,工程師就能制定穩健的製程配方,確保零件具備高品質與長久耐用性。

感應熱處理冶金常見問題

Q: 為什麼不能直接使用鐵-碳化鐵圖來進行感應硬化?

Fe–Fe3C 圖僅適用於非常緩慢加熱與冷卻的平衡條件。在感應硬化中,加熱速率可達 100–1500°C/s,並會快速淬火。這會使加熱時的臨界溫度(Ac1、Ac3)上移,冷卻時的臨界溫度(Ar1、Ar3)下移。若依照平衡溫度操作,很可能會得到不完全沃斯田鐵化,因為實際轉變溫度已因製程速度而升高。

Q: 與其他鋼材微觀組織相比,麻田散鐵為什麼這麼硬?

麻田散鐵是在沃斯田鐵被快速冷卻時形成的,此時碳原子來不及擴散出去,而是被困在鐵晶格內。這會形成扭曲的體心正方(BCT)結構,並帶有高內部應力與晶體缺陷。正是晶格扭曲與被困住的碳,而不是化學變化,賦予麻田散鐵特有的高硬度。

Q: 為什麼前置微觀組織會影響感應硬化成敗?

前置微觀組織會決定碳化物在快速加熱期間溶解的速度。具有細小碳化物的淬火回火(Q&T)組織較容易溶解,因此可使用較低硬化溫度並取得一致結果。具有粗大碳化物的退火或球化組織,則需要更高溫度與更長時間才能完全沃斯田鐵化,進而增加晶粒成長、氧化與變形風險。