This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

工程師的感應硬銲與軟銲指南

最初發布於 Jul 14, 2026, 更新於 Jul 14, 2026

1 分鐘

目錄
  • 感應接合簡介
  • 技術區分界線:硬銲與軟銲
  • 接頭設計與間隙控制
  • 毛細流動的物理原理
  • 感應設備系統組成
  • 相較於傳統方法的策略性優勢
  • 保護氣氛與真空製程選項
  • 掌握製程窗口:應做與不應做的事項
  • 填料材與助銲劑的選擇
  • 工程師的生產檢查表
  • 感應硬銲與軟銲常見問題

重點摘要

溫度是主要區分界線:軟銲使用熔點低於 450°C 的填料材,硬銲則使用熔點高於 450°C 的填料材。這項溫度界線代表接合深度、擴散行為及接頭強度會產生根本性的變化。

接合間隙至關重要:在硬銲溫度下,最適合填料材產生毛細流動的間隙為 0.05~0.13 mm。接合異質材料時,工程師必須事先計算「高溫間隙」,將不同材料的熱膨脹差異納入考量。

感應加熱具有優異的精準度:相較於火焰焊炬或爐式加熱,感應加熱會透過渦電流直接在工件內部產生局部熱能,可減少熱變形與氧化,並建立可重複且以數據為基礎的生產製程。

製程窗口管理是品質關鍵:若要獲得無缺陷接頭,必須在狹窄的製程窗口內,嚴格控制升溫速率、持溫時間、助銲劑活性及填料材流動狀態。

表面處理不可省略:助銲劑並不是清潔劑。塗敷助銲劑前,零件表面必須達到化學潔淨狀態;任何污染物都可能成為接頭失效的主要原因。

感應接合簡介

在現代製造業中,能否在金屬零組件之間形成高強度、永久且可靠的冶金接合,是一項基本要求。在工程師可選用的各種接合技術中,感應硬銲與感應軟銲是用途特別廣泛且效率極高的製程。這些方法利用電磁感應產生局部熱能,相較於傳統火焰焊炬或爐式加熱具有顯著優勢。無論是接合複雜的航太組件、汽車熱交換器,還是大電流電氣零組件,充分瞭解感應接合的各項技術細節,都是最佳化接頭品質及生產效率的關鍵。

感應接合製程的基本原理,是將接頭組件加熱至足以使填料金屬熔化並流入母材間隙的溫度,同時避免母材本身熔化。這需要建立精確的「製程窗口」:溫度必須高到足以使填料材液化,但又必須低到不會破壞工件的結構完整性與冶金性質。感應系統利用高頻交流電,可將能量精確集中於所需位置,將加熱對組件其他區域的影響降至最低。

接合製程基本原理,顯示填料材流動並滲入接合間隙的情形

接合製程的基本原理,顯示填料材流動並滲入接合間隙的情形。

技術區分界線:硬銲與軟銲

雖然日常對話中常將「硬銲」與「軟銲」混用,但在工程領域中,兩者具有明確的技術區分界線。這項界線主要取決於製程所使用填料材的熔化溫度。依照業界普遍採用的標準,其分界點為 450°C(840°F)。填料材在低於此溫度時熔化,該製程便歸類為軟銲;填料材在高於 450°C 時熔化,則歸類為硬銲。這項溫度門檻並非任意制定,而是代表接合介面的冶金行為開始發生轉變。

除了溫度界線以外,兩種製程之間也存在明顯的冶金差異。在軟銲製程中,液態填料材與母材之間的反應深度較淺,通常只有數微米。相較之下,硬銲採用較高的溫度,可促進更顯著的擴散型化學反應,使填料材與母材形成固溶體,並向更深處擴展。因此,硬銲接頭的強度通常可達到與母材相當,甚至高於母材本身。

定義
軟銲 使用熔化溫度低於 450°C(840°F)之填料材的接合製程。
硬銲 使用熔化溫度高於 450°C(840°F)之填料材的接合製程。
冶金接合 填料材與母材透過擴散及化學反應,在接合介面形成的原子層級結合。
液相線/固相線 分別表示合金完全成為液態及完全成為固態的溫度界線。

接頭設計與間隙控制

接頭的幾何形狀,是決定最終組件機械完整性的最重要因素。工程師通常會在兩種基本設計之間進行選擇:對接接頭與搭接接頭。對接接頭是將兩個零件的端面互相對合,可形成平整且美觀的表面,但接合強度較為有限。搭接接頭則會使兩個零件彼此重疊,提供更大的填料金屬接合面積。建議的重疊長度通常為較薄零件厚度的 3~6 倍,使接頭能承受可能造成一般對接接頭失效的應力。

無論採用何種接頭設計,間隙控制都是成功接合的關鍵。毛細作用是將熔融填料材吸入接合處的作用力,其效果高度取決於配合表面之間的間隙。間隙過小時,通常小於 0.03 mm,填料材將沒有足夠空間流入;間隙過大時,對許多合金而言通常超過 0.25 mm,毛細作用力則會減弱,造成孔隙及填料材未完全滲入。

注意事項

工程師必須將加熱週期中的熱膨脹納入考量。熱膨脹係數(CTE)不同的材料,在組件達到硬銲溫度時,可能使接合間隙擴大或縮小。室溫下看似理想的間隙,在 800°C 時可能變得過度緊密或過於寬大,因此必須事先仔細計算「高溫間隙」。

良好與不良接頭設計方式的比較,強調直角邊緣與平行間隙的重要性

良好與不良接頭設計方式的比較,強調直角邊緣與平行間隙的重要性。

毛細流動的物理原理

感應接頭能否成功形成,取決於熔融填料材的流體力學行為。銲接製程會使母材熔合,而硬銲與軟銲則仰賴填料材的「潤濕」特性。當接合區域達到適當溫度,也就是高於填料材的熔點、但低於母材的液相線溫度時,填料材會液化,並在毛細作用與重力的共同影響下流入接合間隙。所謂潤濕,是指液體與固體接觸時,由分子間交互作用所產生並維持接觸的能力。

為使毛細作用有效發揮,接合表面必須達到化學潔淨狀態,而且整個接合介面的溫度必須均勻。如果接頭其中一側的溫度明顯高於另一側,填料材便會傾向流向溫度較高的表面,導致分布不均,並在接頭內形成填料不足區。接合異質金屬或質量差異很大的零組件時,經常會遇到這項問題。感應線圈的設計必須補償這些差異,確保接合介面兩側能同時達到填料材的流動溫度。

感應設備系統組成

若要成功執行感應硬銲或軟銲,必須整合多項專用設備。每一項設備都對加熱週期的精度及重複性具有重要影響:

  1. 電源供應器(變頻器)

    將市電頻率轉換為應用所需的高頻電流,典型範圍為 10~400 kHz。現代固態變頻器可以精確控制輸出功率。

  2. 感應線圈(感應器)

    依接頭幾何形狀客製設計的銅管線圈,用來傳遞電磁能量。線圈設計會直接決定加熱分布及加熱效率。

  3. 水冷系統

    用來維持感應線圈及電源供應器內部零組件的適當溫度。這些元件在運作期間可能產生大量熱能,因此水冷系統不可或缺。

  4. 治具與工裝

    使零組件相對於線圈保持正確的位置與方向。治具應使用不導電或非磁性材料製作,以避免產生寄生加熱。

  5. 填料材與助銲劑

    形成接頭所需的消耗材料。助銲劑可保護表面免於氧化,而填料材通常採用線材、膏狀材料或預成形件,用來形成冶金接合。

工業感應接合作業環境,顯示治具及組裝系統的複雜程度

工業感應接合作業環境,顯示治具及組裝系統的複雜程度。

相較於傳統方法的策略性優勢

感應接合的優點

  • 局部加熱:透過渦電流直接在工件內部產生熱能,並將加熱區域集中於接頭,可降低熱變形及氧化程度。
  • 優異的重複性:不再需要仰賴操作員進行火焰硬銲的個人技術,而是以數據驅動的工業製程取代人為差異。
  • 更短的製程週期:感應接合通常只需數秒,而爐中硬銲可能需要數小時。
  • 逐件式加工:只有接合區域會受到加熱,因此可保護對熱敏感的零組件,對電子產品及醫療器材製造尤其重要。
  • 更安全的工作環境:可減少有害煙霧,並降低操作人員受到輻射熱的程度。
  • 適合自動化:可輕易整合至自動化生產線。

保護氣氛與真空製程選項

大多數感應硬銲會在開放環境中搭配助銲劑進行,但部分高純度材料或活性金屬的應用需要使用受控環境。感應線圈可安裝於氣密腔體內,並充入氬氣等惰性氣體,或氫氮混合氣等還原性氣氛。這些環境可以防止表面氧化物形成,通常可完全免除使用助銲劑的需求。

真空腔體也可用於要求嚴格的航太或半導體零組件。不過,與一般大氣環境系統相比,真空系統的複雜度通常較高,也較不適合大量生產。使用受控氣氛還有助於避免高可靠度接頭中可能出現的「助銲劑夾雜」缺陷。

掌握製程窗口:應做與不應做的事項

高品質接頭的形成,需要在時間與溫度之間取得細緻平衡,通常可用「製程窗口」表示。製程目標是使接頭兩側同時達到均勻溫度,並超過填料材的流動溫度,再維持特定的「持溫時間」,讓填料材透過毛細作用完整填滿接合處。如果加熱時間過短,填料材可能無法達到流動溫度,或助銲劑沒有足夠時間溶解表面氧化物。相反地,加熱時間過長或溫度過高,可能造成「助銲劑燒耗」,使保護成分蒸發或失去化學活性。

製程窗口:工程最佳實務

應做事項

  • 使兩個配合零件同時達到均勻溫度,以確保填料材能平衡流動。
  • 達到填料材流動溫度後,採用較短的「持溫時間」,使填料材完整產生毛細滲入,同時避免晶粒過度成長。
  • 使用閉迴路溫度控制系統,例如紅外線感測器監測製程,以補償零件位置或線圈耦合程度的變化。

不應做事項

  • 避免接頭過熱。溫度過高可能使填料金屬產生類似「沸騰」的現象,或與母材發生過度合金化反應,形成脆性的介金屬化合物。
  • 避免讓助銲劑長時間處於高溫。助銲劑的有效時間有限;一旦發生「燒耗」,接頭便會迅速氧化,導致潤濕不良及孔隙形成。
最佳製程窗口所定義的理想溫度與時間曲線,可避免加熱不足及氧化

最佳製程窗口所定義的理想溫度與時間曲線,可避免加熱不足及氧化。

填料材與助銲劑的選擇

填料材與助銲劑的選擇,和感應線圈設計同樣重要。市面上有數百種填料合金可供使用,包括低溫錫鉛銲料、無鉛銲料,以及高溫銀基、銅基和鎳基硬銲合金。選材時必須考量所需的物理與機械性質、熔化特性,包括液相線與固相線溫度,以及填料材的供料形式。填料材可採用線材、膏狀材料或精密沖壓的預成形件。預成形件特別適合自動化感應接合,因為它能提供經過精確計量的填料金屬,並可在加熱週期開始前放置於指定位置。

助銲劑的重要作用,是溶解表面氧化物,並防止加熱週期中形成新的氧化物。然而,助銲劑並不是清潔劑,無法去除大量油脂、潤滑油或氧化皮。塗敷助銲劑前,零件必須先以化學或機械方式清潔。助銲劑應在略低於填料材熔點的溫度開始產生活性,並持續保持穩定,直到填料材完成流動及凝固。接合完成後,通常必須使用熱水等方式清除殘留助銲劑,以避免組件長期受到腐蝕。

工業感應應用中常見的硬銲填料金屬與助銲劑形式

工業感應應用中常見的硬銲填料金屬與助銲劑形式。

工程師的生產檢查表

為了在生產環境中維持製程重複性,工程師應遵循嚴格的準備與執行程序。污染物是造成接頭失效的主要原因,因此表面處理必須列為首要工作。以下檢查表列出每一次感應硬銲或軟銲週期都必須管理的關鍵變數,以確保製程維持較高的良率。

成功製作感應硬銲接頭所需關鍵步驟摘要

成功製作感應硬銲接頭所需關鍵步驟摘要。

1表面處理

零件必須完成除油,且表面不得殘留氧化皮或嚴重氧化物。只有達到化學潔淨狀態的表面,才能使填料材正常潤濕。

2接合間隙驗證

確認硬銲溫度下的接合間隙維持在 0.05~0.13 mm,並將異質材料之間不同的熱膨脹程度納入計算。

3塗敷助銲劑

在開始加熱前,於兩個配合表面充分塗敷助銲劑。確認助銲劑完整覆蓋整個接合介面,以在升溫階段提供全面保護。

4非磁性治具

使用陶瓷、不鏽鋼或耐高溫塑膠製成的治具,避免工裝發生寄生加熱。寄生加熱不僅會浪費能量,也可能導致治具失效。

5溫度均勻性

監測接合區域,確保兩個母材零件同時達到目標溫度。使用紅外線感測器或熱電偶進行閉迴路控制,使製程維持在規定窗口內。

感應硬銲與軟銲常見問題

問:硬銲與軟銲有什麼不同?

答:主要差異在於溫度。軟銲使用熔點低於 450°C(840°F)的填料材,而硬銲使用熔點高於此界線的填料材。除了溫度不同以外,硬銲會透過較顯著的擴散反應形成更深的冶金接合,其接頭強度通常可達到與母材相當。軟銲所形成的接合層較淺,通常只有數微米,並會在接合介面形成介金屬相。

問:為什麼接合間隙對成功完成硬銲如此重要?

答:毛細作用是將熔融填料材吸入接合處的力量,其效果高度取決於配合表面之間的間隙。間隙過小,也就是小於 0.03 mm 時,填料材將無法正常流動;間隙過大,也就是超過 0.25 mm 時,毛細作用力會變弱,造成孔隙及填料材未完全滲入。硬銲溫度下的最佳間隙通常為 0.05~0.13 mm。工程師還必須考量熱膨脹,因為不同材料受熱時的膨脹程度不同,會使加熱週期中的間隙尺寸發生變化。

問:相較於火焰焊炬或爐式加熱,感應接合有哪些主要優點?

答:感應接合具有三項主要優點:第一是可精確集中加熱區域,減少熱變形並保護對熱敏感的零組件;第二是具有優異的製程重複性,可降低操作員差異;第三是可大幅縮短製程週期,由爐中硬銲所需的數小時縮短至數秒。局部加熱還能減少氧化、降低後續清潔需求,並減少有害煙霧及輻射熱暴露,提供更安全的工作環境。

結論:工程師的感應硬銲與軟銲指南

感應硬銲與軟銲代表接合應用中高度成熟的局部熱處理技術。透過掌握電磁耦合、材料性質與流體力學之間的關係,工程師可以製作兼具優異強度與外觀品質的接頭。隨著自動化持續推動製造技術發展,感應系統能提供可靠、可記錄數據且能源效率高的製程成果,因此已成為現代生產現場不可或缺的工具。

製程能否成功取決於各項細節,從微米等級的接合間隙,到精確至毫秒的持溫時間,都必須受到嚴格控制。以系統化方式管理製程窗口,才能確保每一個接頭都符合最高的工程標準。無論應用於航太、汽車或電子產業,改用感應接合技術都是提升品質並實現更永續製造方式的明確途徑。