솔더 마스크란? 종류, 도포 공정과 PCB 설계 가이드
1 분
- 솔더 마스크의 용도
- 솔더 마스크 종류
- 솔더 마스크 도포 공정
- 솔더 마스크 선택 시 고려 사항
- 일반적인 솔더 마스크 불량과 해결 방법
- 솔더 마스크와 PCB 설계
- 결론
솔더 마스크는 PCB 제조에서 화려하게 보이는 요소는 아니지만 가장 중요한 공정 중 하나입니다. 이 보호층을 올바르게 적용하지 않으면 인쇄 회로 기판(PCB)에 단락, 솔더 브리지, 부식과 같은 문제가 발생해 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. 전자 제품의 품질과 신뢰성, 수명을 확보하려면 솔더 마스크의 용도와 종류, 도포 공정, 설계 기준을 이해해야 합니다. 이 가이드에서는 엔지니어와 메이커가 PCB 설계 및 제조에 활용할 수 있도록 핵심 내용을 실제 사례와 함께 설명합니다.
솔더 마스크의 용도
솔더 마스크는 PCB의 동박 트레이스를 먼지, 수분, 열과 같은 외부 요인으로부터 보호하는 얇은 폴리머 코팅입니다. 실크스크린과 부품 사이에 시각적인 대비를 만들어 검사와 수리를 쉽게 하기도 합니다. 또한 솔더가 원하지 않는 영역으로 흐르는 것을 막아 브리지와 단락을 방지하고 PCB의 납땜성을 높입니다.
이 마스크층의 주요 기능 중 하나는 동박 트레이스를 보호하고 PCB의 납땜성을 확보하는 것입니다. 먼지와 오염물이 동박 트레이스에 쌓이면 전도성이 낮아져 신호 손실이나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 수분은 동박을 부식시켜 트레이스를 약하게 만들거나 단선시킬 수 있습니다. 동박 트레이스 위에 보호층을 적용하면 전도성과 구조적 건전성을 유지하면서 외부 요인의 영향을 줄일 수 있습니다.
인접한 동박 트레이스나 패드 사이의 솔더 브리지와 단락을 방지하는 기능도 중요합니다. 패드에 솔더를 도포하면 농도가 높거나 열저항이 낮은 영역으로 흐르면서 서로 다른 회로를 의도치 않게 연결할 수 있습니다. 솔더 마스크로 솔더가 흘러야 하는 영역과 차단해야 하는 영역을 구분하면 이러한 연결을 방지하고 PCB의 안정적인 납땜성을 확보할 수 있습니다.
솔더 마스크는 실크스크린과 PCB 부품 사이의 시각적 대비를 높여 검사와 수리를 돕습니다. 일반적으로 녹색이나 빨간색처럼 실크스크린과 대비되는 색상을 선택하면 부품과 기판의 여러 영역이 겹치거나 교차하는 경우에도 쉽게 구분할 수 있습니다. PCB의 문제를 진단하거나 수리할 때 필요한 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
마지막으로 솔더 마스크는 솔더가 원하지 않는 영역으로 퍼져 브리지와 단락을 만드는 것을 방지합니다. 이 보호층이 없으면 동박 트레이스와 패드가 그대로 노출되어 솔더가 불규칙하게 흐를 수 있습니다. 마스크를 도포하면 납땜 공정에 적합한 균일한 표면을 형성하고 서로 다른 영역 사이에서 발생하는 불필요한 브리지와 단락을 줄일 수 있습니다.
솔더 마스크 종류
솔더 마스크의 용도와 장점을 이해했다면 다음으로 사용 가능한 유형을 살펴볼 수 있습니다. 대표적인 방식은 세 가지입니다.
- 액상 감광성 솔더 마스크(LPI 또는 LPSM)
- 드라이 필름 솔더 마스크(DFSM)
- 열경화형 솔더 마스크(TCSM)
액상 감광성 솔더 마스크(LPI/LPSM)는 적용 범위가 넓고 작업이 쉬우며 비용이 낮아 가장 많이 사용됩니다. 액상 상태로 PCB에 도포한 뒤 포토마스크를 통해 UV에 노출하여 경화할 영역과 경화하지 않을 영역을 구분합니다. 노광 후 현상액으로 경화되지 않은 부분의 액상을 제거하면 경화된 마스크층만 남습니다. 단면 및 양면 기판에 모두 사용할 수 있으며 UV 또는 열경화 방식을 적용할 수 있습니다.
드라이 필름 솔더 마스크(DFSM)는 건식 필름을 열과 압력으로 PCB 표면에 라미네이션하는 방식입니다. LPI만으로 충분한 해상도나 정확도를 확보하기 어려운 미세 피치 및 고밀도 기판에 주로 사용합니다. 비아를 가공하기 전에 마스크를 적용해야 하는 다층 기판에도 사용할 수 있습니다. 다만 LPI보다 비용과 작업 시간이 많이 들고 적용 및 경화에 전용 장비와 기술이 필요합니다.
열경화형 솔더 마스크(TCSM)는 액상 상태로 PCB에 도포한 뒤 열과 압력을 사용해 경화합니다. LPI나 DFSM이 열 또는 화학적 스트레스를 견디기 어려운 고온 애플리케이션에 주로 사용합니다. 다른 방식보다 내화학성이 높아 가혹한 환경이나 부식성 물질에 노출되는 용도에 적합합니다. 다만 비용이 높고 도포와 경화에 더 많은 시간과 자원이 필요합니다.
솔더 마스크 도포 공정
PCB에 솔더 마스크를 적용하는 공정은 일반적으로 표면 전처리, 인쇄, 경화의 세 단계로 이루어집니다.
표면 전처리는 보호층이 제대로 접착되고 경화되도록 PCB 표면을 세정하고 준비하는 첫 단계입니다. 마스크 소재와 PCB의 종류 및 상태에 따라 탈지, 세척, 에칭, 린스 공정을 진행할 수 있습니다.
인쇄는 스텐실이나 스크린을 이용해 PCB 표면에 솔더 마스크를 도포하는 두 번째 단계입니다. 액상 소재를 표면 전체에 고르게 펼쳐 적용합니다. DFSM의 경우 건식 필름을 열과 압력으로 표면에 라미네이션합니다.
경화는 UV, 열 또는 두 방식을 함께 사용해 마스크 소재의 경화 반응을 시작하는 마지막 단계입니다. 상황에 따라 경화를 완료하기 위해 압력을 가할 수도 있습니다. 경화 조건은 소재 종류와 제조사에 따라 달라지며 서로 다른 온도, 시간, 압력이 필요할 수 있습니다.
솔더 마스크 선택 시 고려 사항
PCB에 적합한 솔더 마스크를 선택할 때는 프로젝트의 요구 사항과 제약 조건을 검토해야 합니다. 일반적인 선택 기준은 다음과 같습니다.
PCB 소재와의 호환성: 솔더 마스크는 올바른 접착, 경화, 성능을 확보할 수 있도록 PCB 소재와 사용 환경에 적합해야 합니다.
색상 옵션: 프로젝트의 외관 요구 사항을 충족하면서 PCB 검사와 수리에 필요한 대비를 확보할 수 있는 색상을 선택합니다.
내열성: 솔더 마스크는 녹거나 균열 또는 박리가 발생하지 않도록 프로젝트의 온도 범위와 열 사이클을 견딜 수 있어야 합니다.
내화학성: PCB 성능을 저하시키지 않으면서 화학 물질 노출과 동박 부식에 견딜 수 있어야 합니다.
일반적인 솔더 마스크 불량과 해결 방법
솔더 마스크는 PCB의 품질과 신뢰성을 높이지만 여러 공정 불량이 발생할 수 있습니다. 대표적인 문제에는 핀홀, 박리, 과경화, 미경화가 있습니다.
핀홀은 경화된 솔더 마스크 표면에 생기는 미세한 구멍이나 빈 공간입니다. 아래의 동박 트레이스 또는 패드를 외부 환경에 노출할 수 있습니다. 표면 전처리 불량, 부적절한 경화, 오염 등이 원인이 될 수 있습니다. 핀홀을 방지하려면 표면을 올바르게 준비하고 마스크를 균일하게 도포한 뒤 권장 온도와 시간에 맞춰 경화해야 합니다.
박리는 솔더 마스크, 패드 또는 트레이스가 PCB 표면에서 들뜨거나 벗겨지는 현상입니다. 회로가 노출되거나 연결 불량과 단락 같은 손상으로 이어질 수 있습니다. 접착력 부족, 부적절한 경화, 열적·기계적 응력이 원인이 될 수 있습니다. 박리를 방지하려면 표면 전처리를 올바르게 수행하고 접착력과 소재 호환성이 좋은 보호 코팅을 선택해야 합니다. PCB가 급격하거나 극단적인 온도 및 압력 변화에 노출되지 않도록 관리하는 것도 중요합니다.
과경화는 솔더 마스크가 지나치게 경화되어 취성이 커지고 균열이나 수축이 발생하는 현상입니다. 과도한 열, 장시간의 UV 노광, 잘못된 경화 조건이 원인이 될 수 있습니다. 온도, 시간, 압력에 관한 권장 조건을 준수하고 코팅이 과도한 에너지원에 장시간 노출되지 않도록 해야 합니다.
미경화는 솔더 마스크의 경화가 부족해 표면이 끈적이거나 부드러운 상태로 남는 현상입니다. 열 또는 UV 노광 부족과 부적절한 경화 조건으로 인해 발생할 수 있습니다. 적절한 온도, 시간, 압력을 유지하고 다음 PCB 제조 공정으로 넘어가기 전에 경화된 코팅의 품질과 접착 상태를 확인해야 합니다.
솔더 마스크와 PCB 설계
솔더 마스크는 PCB의 레이아웃, 라우팅, 부품 배치에 영향을 줄 수 있습니다.
레이아웃: 솔더 마스크는 동박 트레이스와 패드에 필요한 공간과 폭을 제한할 수 있습니다. PCB 레이아웃을 설계할 때는 동박 영역을 올바르게 덮고 보호할 수 있도록 마스크의 최소·최대 클리어런스와 폭을 고려해야 합니다. 부품이나 비아를 서로 지나치게 가깝게 배치하거나 PCB 가장자리에 너무 붙이면 코팅의 도포와 접착을 방해할 수 있으므로 피해야 합니다.
라우팅: 솔더 마스크 오프닝은 동박 트레이스와 패드를 연결하거나 차단할 수 있는 영역을 정의합니다. PCB를 라우팅할 때는 오프닝의 위치와 크기를 확인해 동박 트레이스와 패드가 정확하게 연결되고 브리지나 단락이 발생하지 않도록 해야 합니다. 트레이스나 패드를 PCB 가장자리에 너무 가깝게 배치하면 마스크층의 도포와 접착을 방해할 수 있습니다.
부품 배치: 이 보호층은 PCB 부품의 풋프린트 공간과 방향에도 영향을 줄 수 있습니다. 부품이 올바르게 납땜되고 간섭이나 정렬 문제가 발생하지 않도록 솔더 마스크 오프닝의 크기와 형상을 고려해야 합니다. 부품을 PCB 가장자리나 다른 부품에 지나치게 가깝게 배치하지 않는 것이 좋습니다.

결론
솔더 마스크는 전자 제품 제조에서 눈에 잘 띄는 주제는 아니지만 PCB 품질을 결정하는 핵심 요소입니다. 적절한 보호층이 없으면 인쇄 회로 기판에 단락, 솔더 브리지, 부식과 같은 문제가 발생해 비용과 시간이 늘어날 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 마스크의 용도와 종류부터 도포 공정, 선택 기준, 설계 시 고려 사항까지 살펴봤습니다. 이 코팅은 단순한 외관 요소가 아니라 고품질 PCB의 신뢰성을 확보하는 중요한 보호층입니다. 프로젝트 조건에 맞는 소재와 공정을 선택하고 설계 단계부터 관련 기준을 반영해야 합니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......