PCB에 사용되는 재료 이해: 선택, 유형 및 중요도
1 분
- PCB에 사용되는 소재 유형
- PCB에 사용되는 기판 유형
- PCB에 사용되는 동박 유형
- PCB에 사용되는 솔더 마스크 유형
- PCB에 사용되는 접착제 유형
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 필수 구성 요소입니다. 이 기판들은 전자 부품을 연결하고 지지하며, 전기 신호와 전력 전달을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 일반적인 PCB는 여러 층의 소재가 적층되어 단일 유닛을 형성합니다.
PCB는 전자 제품 제조 공정의 핵심 부품입니다. 소비자 가전부터 자동차 및 항공우주 애플리케이션에 이르기까지 모든 분야에서 사용되며, 전자 기기의 기능에 필수적입니다.
PCB에 사용되는 소재 유형
1. 기판(Substrate)
기판은 PCB의 베이스 소재로, 다른 소재들이 적층되는 기초 역할을 합니다. 기판은 일반적으로 FR-4라고도 알려진 유리 섬유 강화 에폭시 수지로 만들어집니다. 다른 유형의 기판으로는 CEM-1, CEM-3, 폴리이미드(PI), 로저스(Rogers)가 있습니다. 기판 선택은 작동 온도, 절연 내력, 비용과 같은 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.
기판 선택의 일반적인 기준은 다음과 같습니다:
- 유전 상수: 유전 상수는 기판의 전기 에너지 저장 능력을 측정하는 지표입니다. 높은 유전 상수는 신호 손실과 간섭을 초래할 수 있습니다.
- Tg(유리 전이 온도): Tg는 기판이 단단한 상태에서 유연한 상태로 변하는 온도입니다. 자동차 및 항공우주 전자 장치와 같은 고온 애플리케이션에는 높은 Tg가 필요합니다.
- CTE(열팽창 계수): CTE는 온도 변화에 따른 기판의 팽창 또는 수축 경향을 측정하는 지표입니다. PCB가 넓은 온도 범위에서 형상과 치수를 유지해야 하는 애플리케이션에는 낮은 CTE가 필요합니다.
- 흡습성: 수분을 흡수하는 기판은 조립 및 작동 중 박리 및 기타 문제를 유발할 수 있습니다. 대부분의 애플리케이션에서 낮은 흡습성이 바람직합니다.
2. 동박(Copper Foil)
동박은 PCB 표면에 전도성 트레이스를 만드는 데 사용됩니다. 동박은 압연 동박과 전해 동박 두 가지 유형이 있습니다. 동박의 선택은 PCB에 필요한 두께, 순도, 표면 거칠기와 같은 요소에 따라 달라집니다.
- 두께: 동박의 두께는 트레이스의 전류 운반 용량을 결정합니다. 고전류 애플리케이션에는 더 두꺼운 동박이 필요합니다.
- 순도: 순도가 높은 동박은 전도성이 더 좋고 기판에 대한 접착력이 우수합니다.
- 표면 거칠기: 동박의 표면 거칠기는 솔더 마스크의 접착력과 솔더 조인트의 품질에 영향을 미칩니다.
3. 솔더 마스크(Soldermask)
솔더 마스크는 솔더링 과정에서 솔더 브리지 및 기타 결함을 방지하기 위해 PCB 표면에 적용되는 보호 코팅입니다. 솔더 마스크 유형에는 액상 감광성 솔더 마스크(LPI), 드라이 필름 솔더 마스크(DFSM), 열경화 솔더 마스크(TCS)가 있습니다. 솔더 마스크의 선택은 PCB에 필요한 내화학성, 접착력, 절연 저항과 같은 요소에 따라 달라집니다.
- 내화학성: 솔더 마스크는 PCB 조립 공정에서 사용되는 화학 물질에 대한 저항성이 있어야 합니다.
- 접착력: 솔더 마스크는 박리 및 기타 문제를 방지하기 위해 기판과 동박에 잘 접착되어야 합니다.
- 절연 저항: 솔더 마스크는 단락을 방지하기 위해 트레이스 주변에 적절한 절연을 제공해야 합니다.
4. 실크스크린(Silkscreen)
실크스크린은 PCB 표면에 텍스트와 그래픽을 인쇄하는 데 사용됩니다. 실크스크린은 일반적으로 두 가지 유형으로 나뉩니다:
부품 실크스크린: 이 유형의 실크스크린은 참조 지정자, 부품 외곽선 및 PCB의 부품을 식별하는 데 도움이 되는 기타 정보를 인쇄하는 데 사용됩니다. 부품 실크스크린은 일반적으로 흰색 또는 검은색 잉크로 인쇄되며 PCB의 부품 면에 위치합니다.
범례 실크스크린: 이 유형의 실크스크린은 보드 이름, 회사 로고 및 기타 관련 정보와 같은 PCB에 대한 추가 정보를 제공하는 텍스트와 그래픽을 인쇄하는 데 사용됩니다. 범례 실크스크린은 일반적으로 흰색 또는 검은색 잉크로 인쇄되며 PCB의 솔더 면에 위치합니다.
- 가독성: 실크스크린은 다양한 조명 조건과 다른 각도에서 읽을 수 있어야 합니다.
- 내구성: 실크스크린은 PCB의 조립 및 작동 중 마모에 대한 저항성이 있어야 합니다.
5. 접착제(Adhesive)
접착제는 PCB의 여러 층을 함께 접합하는 데 사용됩니다. PCB에서 가장 일반적으로 사용되는 접착제 유형은 에폭시 수지와 아크릴 접착제입니다. 접착제의 선택은 열 안정성과 내화학성과 같은 요소에 따라 달라집니다.
- 열 안정성: 접착제는 넓은 온도 범위에서 접합 강도를 유지해야 합니다.
- 내화학성: 접착제는 PCB 조립 공정에서 사용되는 화학 물질에 대한 저항성이 있어야 합니다.
- 내습성: 접착제는 박리 및 기타 문제를 방지하기 위해 습기에 대한 저항성이 있어야 합니다.
PCB 소재를 선택하는 것은 종종 서로 다른 특성 간의 절충을 수반합니다. 예를 들어 높은 Tg를 가진 기판은 CTE가 낮을 수 있지만 더 비쌀 수도 있습니다. 마찬가지로 순도가 높은 동박은 전도성이 더 좋을 수 있지만 더 비쌀 수도 있습니다. 소재 선택은 PCB의 특정 요구 사항에 따라 달라지며, 서로 다른 특성 간의 균형이 종종 필요합니다.
PCB에 사용되는 기판 유형
FR-4 기판
FR-4 기판은 PCB에 사용되는 가장 일반적인 유형의 기판입니다. 에폭시 수지가 함침된 직조 유리 섬유 천으로 만들어집니다. FR-4 기판은 낮은 유전 상수와 우수한 절연 저항을 포함한 뛰어난 전기적 특성을 가지고 있습니다. 또한 높은 Tg를 가지고 있어 고온 애플리케이션에 적합합니다. FR-4 기판은 비교적 저렴하고 시장에서 널리 구할 수 있습니다.
폴리이미드(PI) 기판
폴리이미드(PI) 기판은 고온 내성이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다. FR-4 기판보다 높은 Tg를 가지고 있어 항공우주 및 산업용 전자 애플리케이션에 적합합니다. PI 기판은 유연성도 있어 연성 PCB에 사용하기에 적합합니다. 그러나 PI 기판은 FR-4 기판보다 비싸고 흡습률이 더 높습니다.
로저스(Rogers) 기판
로저스 기판은 신호 손실이 우려되는 애플리케이션에 사용되는 고주파 기판의 한 유형입니다. 낮은 유전 상수와 낮은 손실 탄젠트를 가지고 있어 고주파 애플리케이션에 적합합니다. 로저스 기판은 FR-4 기판보다 비싸고 Tg가 낮습니다.
PCB에 사용되는 동박 유형
압연 동박
압연 동박은 동판을 일련의 롤러를 통해 가공하여 생산됩니다. 압연 동박은 전해 동박보다 얇고 표면이 더 매끄럽습니다. 압연 동박은 미세 피치 회로와 고주파 회로와 같이 얇고 고품질의 동박 표면이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
전해 동박
전해 동박은 전기 도금 공정을 사용하여 얇은 기판에 동층을 증착하여 만들어집니다. 전해 동박은 압연 동박보다 두껍고 표면이 더 거칩니다. 전해 동박은 전원 공급 장치와 고전류 회로와 같이 높은 전류 운반 용량이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
PCB에 사용되는 솔더 마스크 유형
다음은 PCB에 사용되는 가장 일반적인 세 가지 솔더 마스크 유형입니다:
액상 감광성 솔더 마스크(LPI)
LPI 솔더 마스크는 PCB 표면에 적용한 후 포토마스크를 통해 자외선(UV)에 노출시키는 액상 소재입니다. UV에 노출되지 않은 영역은 세척되어 PCB에 원하는 솔더 마스크 패턴이 남습니다. LPI 솔더 마스크는 적용이 쉽고, 해상도가 높으며, 기판에 대한 접착력이 우수하여 인기가 있습니다. 또한 다양한 색상으로 제공되어 PCB 색상 코딩에 적합합니다. 그러나 LPI 솔더 마스크는 다른 유형의 솔더 마스크보다 비쌀 수 있으며, 고주파 애플리케이션에서 신호 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.
드라이 필름 솔더 마스크(DFSM)
DFSM 솔더 마스크는 PCB 표면에 라미네이팅되는 드라이 필름 소재입니다. 그런 다음 필름을 포토마스크를 통해 UV에 노출시키고, 노출되지 않은 영역을 제거하여 PCB에 원하는 솔더 마스크 패턴을 남깁니다. DFSM 솔더 마스크는 저렴하고 적용이 쉬우며 기판에 대한 접착력이 우수하여 인기가 있습니다. 그러나 DFSM 솔더 마스크는 LPI 솔더 마스크보다 정밀도가 떨어질 수 있으며, 표면 마감이 약간 거칠 수 있습니다.
열경화 솔더 마스크(TCS)
TCS 솔더 마스크는 PCB 표면에 적용한 후 열에 노출시켜 경화하는 액상 소재입니다. TCS 솔더 마스크는 일반적으로 최대 300°C의 온도를 견딜 수 있어 고온 애플리케이션에 사용됩니다. TCS 솔더 마스크는 높은 내화학성과 기판에 대한 우수한 접착력으로 인기가 있습니다. 그러나 TCS 솔더 마스크는 다른 유형의 솔더 마스크보다 적용이 더 어려울 수 있으며, 추가 가공 단계가 필요할 수 있습니다.
PCB에 사용되는 접착제 유형
다음은 PCB에 사용되는 가장 일반적인 세 가지 접착제 유형입니다:
에폭시 수지 접착제
에폭시 수지 접착제는 PCB 제조에 사용되는 일반적인 접착제 유형입니다. 우수한 접착력과 열 안정성을 제공하여 고온 애플리케이션에 적합합니다. 에폭시 수지 접착제는 화학 물질과 습기에도 저항성이 있어 혹독한 환경에 이상적입니다. 에폭시 수지 접착제는 일반적으로 PCB 표면에 얇은 층으로 도포한 후 열에 노출시켜 경화합니다.
아크릴 접착제
아크릴 접착제는 PCB 제조에 사용되는 또 다른 일반적인 접착제 유형입니다. 우수한 접착력과 내화학성을 제공하여 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 아크릴 접착제는 UV 광선과 습기에도 저항성이 있어 야외 애플리케이션에 이상적입니다. 아크릴 접착제는 일반적으로 PCB 표면에 얇은 필름으로 적용한 후 열에 노출시켜 경화합니다.
폴리우레탄 접착제
폴리우레탄 접착제는 뛰어난 접합 강도와 유연성으로 PCB 제조에 사용되는 접착제 유형입니다. 연성 PCB 및 유연성이 필요한 기타 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 폴리우레탄 접착제는 화학 물질과 습기에도 저항성이 있어 혹독한 환경에 이상적입니다. 폴리우레탄 접착제는 일반적으로 PCB 표면에 얇은 필름으로 적용한 후 열에 노출시켜 경화합니다.
결론
기술이 계속 발전함에 따라 더 작고, 더 빠르고, 더 강력한 전자 기기에 대한 수요는 PCB를 위한 새로운 소재와 기술 개발을 계속 이끌어갈 것입니다. PCB 설계 및 제조에서 소재 선택의 중요성은 더욱 커질 것이며, 설계자와 제조업체는 소재 과학 및 기술의 최신 발전에 대해 최신 정보를 유지해야 합니다.
요약하자면, PCB를 위한 소재 선택은 설계 및 제조 공정에서 중요한 단계이며, 서로 다른 특성 간의 절충 균형을 맞추면서 PCB의 특정 요구 사항을 충족하는 소재를 선택하는 것이 필수적입니다. 고품질 소재의 사용과 신중한 설계 및 제조 공정은 신뢰할 수 있고, 성능이 우수하며, 수명이 긴 PCB를 만들어낼 것입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......