Gerber 파일 체크리스트
1 분
- 1. 설계 최신 Rev(리비전)과 파일 관리
- 2. 레이어 구성 확인
- 3. 포맷과 단위 확인
- 4. Gerber 뷰어를 통한 중첩 확인
- 5. 드릴 파일(Excellon) 대조
- 6. 애뉴라 링(랜드 여육)과 패드 설계
- 7. 솔더 마스크와 페이스트 마스크 설정
- 8. 실크(문자)와 폰트
- 9. 외형·밀링·장공 처리
- 10. 비아 종류와 배치 (스루홀, 블라인드, 버리드, 마이크로 비아)
- 11. 임피던스 관리와 스택업
- 12. 동박 밸런스와 베타 배치
- 13. 피듀셜(위치 맞춤 마크)과 툴 홀
- 14. 패널화 설계 확인
- 15. 테스트 포인트와 검사용 패드
- 16. 필요 파일 목록과 README
- 17. ZIP 명칭과 Rev 관리
- 실크가 패드에 걸쳐 실장 불가
- 드릴 위치 어긋남
- 솔더 마스크가 패드를 덮음
설계가 완료된 기판을 제조 발주하기 전, Gerber(거버) 파일을 올바르게 준비·확인하는 작업은 매우 중요합니다. Gerber 파일은 제조 공장이 기판을 만들기 위한 "설계도"이며, 여기에 오류가 있으면 의도한 대로 기판이 생산되지 않아 납기 지연과 추가 비용이 발생합니다. 이 글에서는 실무에서 바로 활용할 수 있는 체크리스트와 구체적인 확인 절차를 정리하였습니다.

▲ Gerber 파일 레이어 구성 예시 (4층 기판). 각 레이어의 역할과 명칭을 사전에 파악해두는 것이 중요합니다.
Gerber 파일이란? (용어 정리)
Gerber 파일: 기판의 각 레이어(동박, 솔더 마스크, 실크, 외형 등)를 표현하는 벡터 데이터의 집합입니다. 제조 기계는 이 데이터를 읽어 기판을 가공합니다.
드릴 파일(Excellon): 홀 가공 정보가 담긴 파일로, 스루홀이나 비아(층 간 접속 홀)의 위치와 직경이 기재되어 있습니다.
DFM(Design for Manufacturing): 제조하기 쉬운 설계로 만들기 위한 사고방식 및 체크 항목입니다.
제출 전 반드시 확인할 기본 항목 (출력 전)
1. 설계 최신 Rev(리비전)과 파일 관리
우선 설계가 최신 리비전(Rev)인지 확인합니다. 여러 번 수정하다 보면 어느 리비전이 최신인지 헷갈리는 경우가 있습니다. 파일명이나 폴더에 Rev를 명기하고, 구버전 데이터가 혼재하지 않도록 관리하는 것이 좋습니다. 구버전을 잘못 송부하면 제조 오류의 원인이 됩니다.
2. 레이어 구성 확인
출력할 레이어가 설계 의도와 일치하는지 확인합니다. 일반적인 레이어 예시는 아래와 같습니다.
- Top Copper (톱 동박)
- Bottom Copper (바텀 동박)
- Inner Layers (내층, 4층 이상의 경우)
- Top/Bottom Solder Mask (솔더 마스크)
- Top/Bottom Silkscreen (실크 인쇄)
- Board Outline (외형)
- Drill File (드릴)
- Paste Mask (솔더 페이스트용 마스크)
레이어 명칭은 제조업체가 식별하기 쉬운 이름으로 지정합니다 (예: GTL, GBL, GTS, GBS, GTO, GBO, GKO).
3. 포맷과 단위 확인
Gerber 포맷은 일반적으로 RS-274X(확장 거버) 또는 Gerber X2가 사용됩니다. 출력 시 제조처 지정 포맷에 맞추고, 단위(mm 또는 inch)와 좌표 포맷(정수 자릿수·소수 자릿수)을 정확히 일치시킵니다. 단위 불일치는 홀 위치 어긋남 등 심각한 불량을 초래합니다. JLCPCB에서는 RS-274X를 권장합니다.
출력 후 반드시 수행할 체크 (Gerber 임포트·CAM 확인)
4. Gerber 뷰어를 통한 중첩 확인
Gerber 뷰어로 전체 레이어를 중첩 표시하여 아래 항목을 확인합니다.
- 동박 패턴과 솔더 마스크 개구가 일치하는가
- 실크(부품 번호·극성 마크)가 패드 위에 겹쳐 있지 않은가
- 외형선이 올바르게 표시되고, 동박과 간섭하지 않는가
- 베타(동박 면)나 스루홀의 위치가 어긋나 있지 않은가
뷰어 확인은 가장 기본적이면서도 효과적인 체크 방법입니다. 스크린샷을 저장해두면 제조업체와의 소통이 원활해집니다.
5. 드릴 파일(Excellon) 대조
드릴 리스트(툴 리스트)와 실제 드릴 파일의 홀 직경·홀 수·PTH(도금 홀)/NPTH(비도금 홀) 구분을 대조합니다. 드릴 직경의 단위나 제로 생략(leading/trailing zeros) 설정 오류로 홀 위치나 직경이 잘못 인식되는 경우가 있으므로, 수치를 반드시 확인합니다.
6. 애뉴라 링(랜드 여육)과 패드 설계
애뉴라 링이란 홀 주변의 랜드(납땜면) 폭입니다. 드릴 직경에 대해 충분한 애뉴라 링이 확보되어 있는지 확인합니다. 폭이 너무 작으면 납땜 불량이나 텐트(드라이 필름) 파손의 원인이 됩니다. 제조업체의 권장값을 반드시 참조하세요.
7. 솔더 마스크와 페이스트 마스크 설정
솔더 마스크(납땜 방지 녹색 피막)와 페이스트 마스크(솔더 페이스트 도포 개구)의 개구 크기를 확인합니다. 좁은 피치 부품에서는 마스크 클리어런스와 페이스트 양이 중요합니다. 실크가 패드에 걸쳐 있지 않은지도 체크합니다.
8. 실크(문자)와 폰트
실크의 문자 크기와 선 폭이 제조 가능한 최소값을 충족하는지 확인합니다. 너무 작은 문자는 인쇄 시 뭉개져 읽을 수 없게 됩니다. 부품 번호와 극성 마크는 충분한 크기로 설정하세요. 아웃라인 폰트를 사용하거나, 래스터 폰트가 올바르게 변환되었는지도 확인합니다.
9. 외형·밀링·장공 처리
기판 외형(보드 아웃라인)이 단일 연속선으로 출력되어 있는지, 장공이나 슬롯(홈)은 드릴 연타 방식으로 처리할지 외형 가공 치수를 올바르게 지정했는지 확인합니다. 라우터 가공이나 V-cut(브이컷)을 사용하는 경우에는 패널화 시의 여백과 툴 홀도 설계에 포함시킵니다.
제조상 주의사항 및 고급 체크
10. 비아 종류와 배치 (스루홀, 블라인드, 버리드, 마이크로 비아)
비아(via)는 층 간을 접속하는 홀입니다. 스루홀(기판 관통) 외에도, 블라인드(한쪽 면만 접속)나 버리드(내층만) 등이 있습니다. 이들은 제조 공정과 비용에 영향을 주므로 필요성을 재확인하세요. 비아 인패드(부품 패드 내 비아 배치)를 사용하는 경우에는 충전(via fill) 및 평탄화 처리를 검토합니다.
11. 임피던스 관리와 스택업
고속 신호가 있는 경우 임피던스 제어가 필요합니다. 스택업(층 구성)을 명확히 하고, 동박 두께와 유전율(기판 재료의 특성)을 제조업체와 사전에 협의합니다. 임피던스 지정이 있는 경우에는 목표값과 허용 오차를 명기하세요.
12. 동박 밸런스와 베타 배치
한쪽 면에 넓은 동박 베타(면)가 있으면 기판 뒤틀림이나 적층 시 문제가 발생합니다. 동박 밸런스를 고려하여 반대 면에도 적절히 동박을 배치하거나, 슬롯이나 테스트 쿠폰으로 균형을 맞춥니다.
13. 피듀셜(위치 맞춤 마크)과 툴 홀
실장기나 검사기에서 기판 위치를 인식하기 위한 피듀셜(위치 맞춤 마크)을 패널에 배치합니다. 패널화하는 경우에는 툴 홀(지그용 홀)도 설계에 포함시킵니다.
패널화(면 붙임)와 디패널화 주의사항
14. 패널화 설계 확인
복수 기판을 한 장의 패널에 배열하는 경우, 패널 이용률, V-cut 위치, 브레이크 탭(분리용 잔존부)이나 라우터 경로를 확인합니다. 패널화는 제조 효율을 높이지만, 디패널화(분리) 시 파손 위험도 고려해야 합니다.
15. 테스트 포인트와 검사용 패드
양산 검사(ICT나 플라잉 프로브)를 실시하는 경우, 지그에 맞는 테스트 포인트를 패널 위에 배치합니다. 테스트용 패드나 테스트 쿠폰을 설치하면 검사가 용이해집니다.
제출 패키지와 문서
16. 필요 파일 목록과 README
제조에 필요한 파일을 ZIP으로 묶습니다. 특기 사항이 있는 경우에는 README(설명서)를 동봉합니다. 일반적인 제출 파일은 아래와 같습니다.
- Gerber 파일 (각 레이어)
- 드릴 파일 (Excellon .drl)
- 패널도 (면 붙임도)
- 스택업도 (층 구성도)
- 드릴 툴 리스트 (홀 직경과 툴 번호)
- BOM(부품 표)과 Pick-and-Place (CPL, 센트로이드)
- README (제조 주의사항, 표면 처리, 도금 지정, 특수 지시 사항)
17. ZIP 명칭과 Rev 관리
ZIP 파일명에 프로젝트명과 Rev를 포함시켜 구버전과 혼재하지 않도록 합니다. 예: ProjectName_RevA_20260601.zip처럼 날짜를 포함시키면 관리가 편해지므로 권장합니다.

▲ 제출 전 최종 확인 5대 체크포인트. 이 다섯 가지만 잊지 않아도 대부분의 제조 불량을 예방할 수 있습니다.
최종 체크리스트
- 최신 Rev으로 출력하였는가
- 전체 레이어(동박, 마스크, 실크, 외형, 페이스트)가 포함되어 있는가
- 드릴 파일의 홀 직경·홀 수·PTH/NPTH 구분을 대조하였는가
- 단위(mm/inch)와 좌표 포맷이 올바른가
- Gerber 뷰어로 중첩 표시하여 동박과 마스크, 실크의 간섭을 확인하였는가
- 애뉴라 링, 최소 트레이스 폭, 최소 클리어런스가 제조 가능한가
- 실크가 패드 위에 겹쳐 있지 않은가, 문자 크기는 충분한가
- 외형·장공·슬롯의 지정이 올바른가
- 스택업과 임피던스 지정을 명기하였는가 (고속 신호가 있는 경우)
- 패널화 시 V-cut, 툴 홀, 피듀셜을 설계에 포함시켰는가
- 필요 문서(BOM, CPL, 스택업)를 동봉하였는가
- ZIP명에 Rev와 날짜를 포함시켜 관리하고 있는가
실무에서 자주 발생하는 트러블 사례와 대처법
실크가 패드에 걸쳐 실장 불가
원인: 실크 레이어 잘못 선택 또는 출력 설정 오류.
대처: Gerber 뷰어에서 실크와 패드의 중첩을 확인하고, 실크를 패드에서 오프셋하거나 패드 위의 실크를 삭제합니다.
드릴 위치 어긋남
원인: 단위나 좌표 포맷 불일치, 또는 제로 생략에 의한 설정 오류.
대처: 드릴 파일의 단위와 Gerber의 단위를 맞추고, 뷰어에서 좌표 원점과 홀 위치를 확인합니다.
솔더 마스크가 패드를 덮음
원인: 마스크 레이어 출력 오류 또는 마스크 확장(solder mask expansion) 설정 불량.
대처: 마스크 개구를 확인하고, 필요하면 마스크 확장 값을 조정합니다.
마무리
Gerber 파일의 최종 확인은 PCB 제조에서 가장 중요한 공정 중 하나입니다. 여기서 실수가 발생하면 정성껏 만든 설계가 무용지물이 될 수도 있습니다. 출력 전 레이어 확인, Gerber 뷰어를 활용한 중첩 검증, 드릴 리스트 대조, Rev 관리를 습관화하면 제조 불량을 대폭 줄일 수 있습니다. 제조업체의 DFM 피드백은 즉시 대응하고, 의문 사항은 발주 전에 반드시 확인하시기 바랍니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......