PCB 스위치 가이드: 작동 원리, 설계 단계 및 7가지 스위치 종류
1 분
스위치는 회로 내부의 전류 흐름을 제어하는 PCB 설계의 핵심 부품입니다. 기계식 또는 전자식 방식으로 회로를 연결하거나 차단하여 특정 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 소비자 전자제품, 산업용 장비, 의료기기 가운데 어떤 제품을 설계하더라도 적절한 스위치 유형을 선택하는 것은 제품의 기능, 신뢰성, 사용자 경험에 중요합니다. 이 가이드에서는 PCB 설계에 일반적으로 사용하는 여러 스위치 유형과 PCB 자체에 접점 회로를 구성하는 PCB 스위치의 차이를 살펴봅니다.
PCB 스위치란?
여기서 말하는 PCB 스위치는 인쇄 회로 기판에 형성된 접점 회로를 이용해 작동하는 스위치입니다. 대표적인 예로 TV 리모컨의 버튼 접점을 들 수 있습니다. PCB 스위치는 전류가 흐르는 경로를 연결하거나 차단합니다. 다리에 비유하면 스위치를 켰을 때 접점 사이가 연결되어 전류가 흐르고, 스위치를 끄면 접점이 분리되어 전류가 흐르지 않습니다.
PCB 스위치는 기판 자체에 형성된 스위칭 회로를 사용합니다. 버튼을 누르면 분리된 접점이 연결되면서 전류가 흐릅니다. 이러한 PCB 접점 스위치는 장치의 단순한 기능을 활성화하는 데 사용됩니다. 푸시 버튼이나 토글 스위치 등 다른 스위치 구조와 결합하여 제품의 조작성과 기능을 높일 수도 있습니다. 내구성과 신뢰성이 적절하게 확보된 PCB 스위치는 여러 산업용 장치에서 안정적인 조작과 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
PCB 스위치의 작동 원리
다른 유형의 전기 스위치도 사용할 수 있지만, 일부 설계에서는 PCB 자체에 접점을 형성한 스위치 구조를 사용합니다.
PCB의 구리 접점 위에 보이는 검은색 부분은 스위치가 안정적으로 연결되도록 하는 저저항 탄소 코팅입니다. 이 탄소 접점은 PCB 위에서 서로 떨어진 두 접점 사이를 연결하는 역할을 합니다. 누르는 부품에도 도전성 탄소층이 있으며, 두 부분이 맞닿으면 접점 사이가 연결되어 전류가 흐르기 시작합니다.
더 낮은 전기 저항이 필요하다면 접점에 구리처럼 전도성이 높은 소재를 사용할 수 있습니다. 이 경우에도 버튼을 누르는 구조에는 도전층이 필요합니다. 접점 표면에 금도금층을 적용한 PCB 스위치를 선택할 수도 있습니다.
PCB 스위치 설계 방법
PCB 스위치를 설계하려면 Eagle, Altium Designer, EasyEDA 같은 설계 소프트웨어를 실행할 컴퓨터와 PCB 제조 서비스가 필요합니다. 저항, 커패시터, 배터리 등 회로에 필요한 전자 부품도 준비해야 합니다. PCB 스위치 설계 과정은 다음과 같습니다.
1단계: 요구 사항 정의
먼저 PCB 스위치의 용도를 정의합니다. 스위치가 전기 부하를 처리할 수 있도록 적용 회로의 전압과 전류 요구 사항을 확인합니다.
2단계: 심볼 및 풋프린트 설계
심볼: 심볼은 스위치의 전기적 기능을 나타내야 합니다. 일반적으로 PCB 연결용 핀과 상시 개방(NO), 상시 폐쇄(NC) 등 스위치의 동작 상태를 표시합니다. 각 핀의 이름을 명확하게 표기하고 풋프린트의 핀 구성과 일치하는지 확인합니다.
풋프린트: 먼저 제조업체의 데이터시트에서 스위치 치수를 확인합니다. 1단계에서 정의한 크기 요구 사항을 반영해 풋프린트를 설계합니다. 스위치 주변과 트레이스 사이에 충분한 간격을 확보해야 합니다.
3단계: PCB 및 트레이스 레이아웃 계획
스위치와 관련 부품을 배치할 수 있도록 PCB 레이아웃을 구성합니다. PCB 설계 소프트웨어를 이용해 회로 트레이스, 부품 위치, 연결 지점을 설계합니다. 스위치를 쉽게 조작할 수 있도록 주변 공간도 충분히 확보합니다. 선택한 스위치의 길이, 폭, 높이를 측정하십시오. 이 치수는 올바른 PCB 컷아웃을 만들고 스위치용 하우징이나 케이스를 설계하는 데 필요합니다. 트레이스가 필요한 전류를 처리하고 신호 간섭을 줄일 수 있도록 선폭과 간격을 검토합니다. 트레이스는 가능한 한 짧고 직접적인 경로로 배선하는 것이 좋습니다.
4단계: 컷아웃 및 장착 홀 생성
PCB 설계에 스위치용 컷아웃과 장착 홀을 추가합니다. 이러한 구조를 통해 스위치를 PCB에 안정적으로 고정할 수 있습니다. 치수를 다시 확인하여 스위치가 정확하게 맞는지 검토합니다.
5단계: 보조 부품 추가
저항, 커패시터, LED처럼 스위치 주변에 필요한 부품을 추가합니다. 각 부품이 스위치 기능을 지원하고 설계 사양을 충족하는지 확인합니다.
6단계: 연결 및 회로 검증
다음 단계로 넘어가기 전에 PCB 설계 소프트웨어에서 회로 연결 상태를 확인하고 레이아웃 오류를 검사합니다. 제조 또는 테스트 과정에서 발생할 수 있는 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.
7단계: 설계 확정 및 생산
테스트 결과를 반영해 PCB 스위치 설계를 조정합니다. 프로토타입 결과가 요구 사항을 충족하면 설계를 확정하고 제조용 파일을 준비합니다. PCB 제조업체를 선정한 후 설계 파일을 제출해 생산을 진행합니다.
회로 설계에 사용되는 주요 스위치 종류
1. 택트 스위치(Tactile Switch)
택트 스위치는 소비자 전자제품에서 널리 사용되며 스마트폰, 리모컨, 키보드 같은 휴대형 장치에서도 찾아볼 수 있습니다. 누를 때 느껴지는 분명한 클릭감으로 스위치가 작동했다는 피드백을 사용자에게 전달합니다. 크기가 작고 신뢰성이 높으며 비용 효율적이어서 대량 생산과 소형 설계에 적합합니다. 웨어러블 장치와 리모컨에도 활용됩니다.
주요 특징:
- 낮은 높이
- 촉각 피드백
- 작은 크기
2. 푸시 버튼 스위치(Push Button Switch)
푸시 버튼 스위치는 계산기부터 기계 제어 패널까지 다양한 장치에서 사용하는 익숙한 스위치 유형입니다. 모멘터리 방식과 래칭 방식을 선택할 수 있습니다. 모멘터리 스위치는 누른 후 손을 떼면 원래 상태로 돌아가며, 래칭 스위치는 다시 누를 때까지 변경된 상태를 유지합니다. 장치의 전원 버튼과 제어 패널 등에 사용됩니다.
주요 특징:
- 단순한 동작 구조
- 모멘터리 또는 래칭 방식 선택 가능
- 회로에 쉽게 통합 가능
3. 슬라이드 스위치(Slide Switch)
슬라이드 스위치는 접점을 앞뒤로 움직여 회로를 연결하거나 차단합니다. 내구성이 높고 상태를 수동으로 간단하게 전환해야 하는 여러 장치에 사용할 수 있습니다. 오디오 장비의 전원 또는 전자기기의 모드 선택 등에 주로 활용됩니다.
주요 특징:
- 신뢰성 높은 기계식 동작
- 여러 위치 지원(예: 켜짐/꺼짐/자동)
- 내구성이 높고 조작이 쉬움
4. DIP 스위치
듀얼 인라인 패키지(Dual In-line Package, DIP) 스위치는 장치의 구성이나 옵션을 설정하는 여러 개의 소형 스위치로 이루어져 있습니다. PCB를 다시 프로그래밍하거나 수정하지 않고도 설정을 수동으로 변경할 수 있습니다. 기존 전자 장치뿐 아니라 빠른 설정 변경이 필요한 현대 장치에서도 사용됩니다. 디지털 장치 구성과 네트워크 장비의 주소 설정 등이 대표적인 적용 분야입니다.
주요 특징:
- 수동 구성 가능
- 소프트웨어 또는 재프로그래밍이 필요하지 않음
- 간단하게 설정 변경 가능
5. 로터리 스위치(Rotary Switch)
로터리 스위치는 노브를 돌려 여러 위치 가운데 하나를 선택할 수 있습니다. 위치에 따라 서로 다른 회로 경로가 연결되므로 여러 작동 모드나 출력을 선택해야 하는 응용 분야에 활용할 수 있습니다. 다중 모드 장치와 오디오 장비 등에 사용됩니다.
주요 특징:
- 여러 선택 위치
- 정밀한 제어
- 견고하고 내구성이 높음
6. 토글 스위치(Toggle Switch)
토글 스위치는 신뢰성이 높고 구조가 단순하여 널리 사용됩니다. 레버를 두 개 이상의 위치로 움직여 회로를 연결하거나 차단합니다. 사용자가 간단한 수동 조작으로 기능을 제어해야 하는 분야에 적합합니다. 자동차 시스템과 소비자용 가전제품 등에서 많이 사용됩니다.
주요 특징:
- 쉬운 조작
- 여러 위치 지원
- 높은 내구성
7. 로터리 엔코더(Rotary Encoder)
로터리 엔코더는 엄밀히 말하면 스위치는 아니지만 여러 전자 장치에서 정밀 제어에 사용됩니다. 축의 회전 위치나 움직임을 디지털 또는 아날로그 신호로 변환하므로 세밀한 조정이 필요한 장치에 적합합니다. 오디오·비디오 제어 시스템과 사용자 인터페이스 설계 등이 주요 적용 분야입니다.
주요 특징:
- 정밀한 회전 감지
- 제품에 따라 연속 회전 지원
- 디지털 및 아날로그 출력 방식
결론

스위치는 PCB 설계의 기능과 사용성을 결정하는 중요한 부품입니다. PCB 자체에 접점을 형성하는 스위치 구조도 회로 기판의 설계와 작동에서 중요한 역할을 합니다. 회로 기판을 설계할 때는 이 글에서 살펴본 PCB 스위치의 작동 방식과 설계 요소를 검토해야 합니다. 프로젝트 요구 사항에 맞는 스위치를 선택하면 효율적이고 신뢰성이 높으며 사용하기 편리한 제품을 설계하는 데 도움이 됩니다.

지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......