PCB 프로토타입 랜딩 페이지
1 분
PCB 프로토타입
JLCPCB는 여러분의 전자 아이디어를 신속하고 간단하게 실현할수 있도록 고품질 PCB 프로토타입 서비스를 제공합니다. 당사의 최첨단 PCB 프로토타이핑 솔루션은 새로운 제품 개발이든 기존 제품 개선이든 상관없이 엔지니어, 디자이너, 제조업체의 다양한 요구를 충족합니다.
왜 JLCPCB를 선택해야 할까요?
JLCPCB의 PCB 프로토타이핑 프로세스는 개념을 기능적인 설계로 전환할 수 있도록 세심하게 설계되었습니다. 레이어 스태킹, 신호 무결성, 전원 분배가 올바르게 배열된 프로토타입을 보장하여, 아이디어를 빠르고 정확하게 테스트하고 대량 생산으로 원활히 전환할 수 있도록 도와드립니다.
- 다양한 요구에 맞춘 설계 및 맞춤화
- PCB 및 PCBA에 대한 즉각적인 온라인 견적 및 리드 타임 제공
- 350,000개 이상의 JLCPCB 부품 재고로 즉시 프로젝트 활용 가능
PCB 프로토타입의 주요 응용 분야
- 웨어러블 기술: 피트니스 트래커나 스마트워치와 같은 착용 가능한 제품을 개발할 때 PCB 프로토타입은 필수적입니다.
- 전원 공급 장치(PSU): 전원 분배, 열 관리, 전압 조정을 대량 생산에 들어가기 전에 테스트하는 데 프로토타입이 매우 중요합니다.
- 통신 장비: 라우터나 신호 프로세서와 같은 통신 장비를 설계할 때 PCB 프로토타입은 제품의 초기 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
- 오디오 장비: 앰프나 믹서와 같은 오디오 제품의 회로 설계에서 음질과 기능을 테스트할 수 있습니다.
- UAV 및 드론: 드론의 레이더 및 비행 제어 시스템 성능과 전원 분배를 평가하는 데 도움을 줍니다.
JLCPCB PCB 프로토타입의 장점
- 고품질 실크스크린 인쇄: 최대 1200 dpi의 선명하고 내구성 있는 레전드를 제공하기 위해 고품질 잉크와 첨단 인쇄 기술을 사용합니다.
- 프리미엄 기판: FR4 외에도 Flex, Rogers, Teflon, 알루미늄, 구리 코어 등 다양한 고품질 기판을 사용하여 가혹한 환경에서도 견딜 수 있는 제품을 제공합니다.
- 첨단 가공 기술: 금 도금, 골드 핑거 서비스, 다양한 색상의 솔더 마스크(레드, 옐로우, 그린, 화이트, 블랙, 블루)를 제공합니다.
고객이 JLCPCB를 신뢰하는 이유
- 빠른 처리 속도: 신속한 생산과 배송으로 아이디어를 빠르게 테스트하고 제작 속도를 높입니다.
- 높은 정밀도: 최신 기술로 최고 품질 기준을 충족하는 정밀하고 정확한 프로토타입을 제작합니다.
- 탁월한 가성비: 예산 내에서 고품질 PCB 프로토타입을 제공하여 비용 효율성을 극대화합니다.
- 지속 가능성에 대한 노력: 친환경 납땜 방식과 효율적인 폐기물 재활용을 통해 환경을 고려한 생산 공정을 실천합니다.
단면부터 32층까지의 PCB 프로토타입
디자인 요구 사항에 맞춰 2층, 4층, 6층, HDI PCB 등 다양한 스택업 구성을 선택할 수 있습니다. 또한, 임피던스 제어와 고급 소재 옵션도 제공합니다.
- 단면 PCB: 가장 간단하고 경제적인 형태의 PCB로, 간단한 전자 회로에 적합합니다.
- 양면 PCB: 도금 관통홀(PTH)을 통해 두 개의 회로층을 연결한 구조로, 더 복잡한 설계에 적합합니다.
- 다층 PCB: 더 컴팩트하고 정교한 설계를 위해 여러 회로층을 절연층으로 분리해 쌓아 올린 구조입니다.

아이디어를 현실로 만드는 PCB 프로토타입
PCB 프로토타입 제작은 단 3단계로 간단하게 진행됩니다:
- 설계 검토: 고객의 사양을 철저히 점검하여 설계가 요구 사항에 부합하는지 확인합니다.
- 제작: 최첨단 장비를 활용해 높은 정밀도로 제품을 제작합니다.
- 테스트 및 배송: 엄격한 테스트를 통해 품질을 보장한 후, 정시 배송을 약속드립니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......