풋프린트란 무엇일까요?
1 분
- 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보
- 랜드와 패드는 부품의 다리가 접속되는 곳
- 실크는 부품의 위치와 방향을 읽는 단서
- 풋프린트가 다르면 부품이 올라가지 않을 수 있다
- 테스트 패드는 확인이나 수리에 쓰는 작은 패드
- 변환 기판에서도 풋프린트를 염두에 두기
- 정리: 풋프린트는 부품을 기판에 올리기 위한 설계 정보
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다.
풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다.
풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보

풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다.
예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서로 다른 풋프린트가 필요합니다.
랜드와 패드는 부품의 다리가 접속되는 곳
풋프린트 중에서도 특히 중요한 것이 랜드와 패드입니다. 랜드와 패드는 부품의 다리나 전극을 납땜하기 위한 동박 부분입니다. 여기에 부품의 단자가 접속되면서 부품과 기판 위의 배선이 전기적으로 연결됩니다.
일반적으로는 표면 실장 부품을 납땜하는 부분을 패드, 리드 부품을 구멍에 끼워 납땜하는 부분을 랜드라고 구분해서 부르기도 합니다. 다만 현장이나 자료에 따라 명칭이 혼용되기도 하므로, '부품을 납땜하는 기판 위의 동박 부분'이라고 생각하면 이해하기 쉽습니다.
실크는 부품의 위치와 방향을 읽는 단서
풋프린트에는 부품의 외형선이나 부품 번호를 나타내는 실크도 포함됩니다. 실크는 기판 위에 인쇄된 문자나 도형을 말하며, R1, C3, U2와 같은 부품 번호나 IC의 1번 핀, 다이오드나 전해 커패시터의 방향을 확인하는 단서가 됩니다.
실크는 전기적으로 회로를 연결하는 요소는 아니지만, 실장이나 수리 작업에서는 매우 유용합니다. 부품 방향을 틀리기 쉬운 곳에서는 실크 표시가 있느냐 없느냐에 따라 작업 편의성이 달라집니다.
풋프린트가 다르면 부품이 올라가지 않을 수 있다

회로도상으로는 같은 부품처럼 보여도 실제 패키지가 다르면 풋프린트도 달라집니다. 예를 들어 같은 기능의 IC라도 DIP, SOP, QFN은 본체 크기, 단자 형태, 단자 간격이 다릅니다. 잘못된 풋프린트를 선택하면 부품의 다리가 패드에 맞지 않아 납땜할 수 없는 경우가 있습니다.
전자공작으로 기판을 만들 때는 부품의 품번뿐만 아니라 패키지명과 단자 피치도 확인하시기 바랍니다. 데이터시트에 권장 랜드 패턴이 나와 있다면 이를 참고하는 것이 좋습니다.
테스트 패드는 확인이나 수리에 쓰는 작은 패드
기판에는 부품을 장착하기 위한 패드뿐만 아니라, 동작 확인이나 수리를 위해 사용하는 테스트 패드를 배치하기도 합니다. 테스트 패드는 테스터나 측정기의 프로브를 대기 위한 작은 동박 부분입니다.
예를 들어 전원 전압, GND, 신호선, 통신선 등에 테스트 패드를 마련해 두면 완성 후에 전압을 측정하거나 신호 유무를 확인하기 쉬워집니다. 기판을 작게 만들고 싶은 경우에도 중요한 곳에는 확인용 패드를 남겨 두면 문제가 생겼을 때 원인을 조사하는 데 도움이 됩니다.
변환 기판에서도 풋프린트를 염두에 두기
개인 전자공작에서는 모든 풋프린트를 직접 만들 기회가 많지 않을 수도 있습니다. 하지만 SOP나 QFN 같은 소형 부품을 DIP 형태로 바꿔 주는 변환 기판을 사용할 때에도 풋프린트의 개념은 관련이 있습니다.
부품의 다리가 어디에 놓이고, 어느 패드에서 어느 핀으로 이어지는지를 읽을 수 있으면 변환 기판이나 모듈 기판도 다루기 쉬워집니다. 기판을 관찰할 때는 부품 자체뿐만 아니라 그 아래에 있는 발판에도 주목해 보시기 바랍니다.
정리: 풋프린트는 부품을 기판에 올리기 위한 설계 정보
풋프린트는 부품을 인쇄 회로 기판에 올바르게 실장하기 위한 패턴 일체입니다. 패드와 랜드, 부품 외형, 실크 표시 등이 조합되어 부품의 위치, 방향, 접속 대상을 나타냅니다.
기판 설계에서는 회로도뿐만 아니라 실제 부품 형상에 맞는 풋프린트를 선택하는 것이 중요합니다. 부품이 올라가지 않거나, 다리가 맞지 않거나, 방향을 잘못 장착하는 등의 문제를 방지하기 위해서라도 풋프린트의 역할을 알아 두시기 바랍니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......