PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
1 분
- PCB 설계란 무엇인가?
- 시작 전에 알아둘 용어
- PCB 설계 순서: 회로도에서 제작 파일까지
- 초보자가 자주 하는 PCB 레이아웃 실수
- 2층 PCB와 4층 PCB는 어떻게 선택할까?
- 제작 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다.
PCB 설계란 무엇인가?
PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다.
시작 전에 알아둘 용어
- 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다.
- 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다.
- 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.
- GND 면: 가능한 한 연속적인 리턴 경로를 제공합니다. 신호선 아래의 불필요한 분할을 피합니다.
- DRC: 선폭·간격·미연결·홀 등 지정한 설계 규칙 위반을 검사합니다. DRC 통과가 전기적 동작의 완전한 검증을 뜻하지는 않습니다.
PCB 설계 순서: 회로도에서 제작 파일까지
- 요구사항 정의: 입력·출력 전압, 최대 전류, 신호 속도, 보드 크기, 커넥터와 고정홀, 사용 환경을 적습니다.
- 회로도와 부품 선정: 데이터시트에 따라 전원, 보호, 클록, 디커플링, 인터페이스 회로를 정하고 정확한 부품 번호를 BOM에 기록합니다.
- 기판 구조와 제조 규칙 설정: 필요한 층수·두께·구리 두께·최소 선폭·간격·드릴 규격을 제조사 능력과 맞춥니다. 고전압 간격은 전압, 환경, 적용 규격에 따라 별도로 계산합니다.
- 부품 배치: 커넥터와 기구 제약을 먼저 고정하고, 전원·열·고속 신호 경로에 따라 부품을 배치합니다. 디커플링 커패시터는 해당 IC 전원 핀과 짧은 루프를 이루도록 놓습니다.
- 배선: 전류와 온도 상승을 고려해 전원 선폭을 정하고, 중요한 신호는 리턴 경로와 임피던스를 함께 검토합니다. 비아를 무조건 피하기보다 필요한 위치와 전류 경로를 관리합니다.
- 검토와 출력: ERC·DRC, 3D 기구 간섭, 실크·패드, 극성, 부품 방향을 확인하고 Gerber·드릴 파일을 출력합니다. 조립할 예정이면 BOM과 CPL도 준비합니다.
초보자가 자주 하는 PCB 레이아웃 실수
| 실수 | 왜 문제가 되는가 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 회로도 기호만 보고 풋프린트 선택 | 패드 간격·핀 번호·부품 높이가 맞지 않을 수 있음 | 주문할 제조사 데이터시트와 풋프린트 비교 |
| 디커플링 부품을 IC에서 멀리 배치 | 전원 루프가 커져 노이즈와 전압 변동이 증가할 수 있음 | 전원 핀–커패시터–GND 경로 확인 |
| 신호선 아래 GND 면 분할 | 리턴 전류가 우회하며 EMI와 신호 왜곡 가능성 증가 | 각 신호의 인접 기준면 추적 |
| 제조 한계에 딱 맞춘 선폭·간격 | 공차 여유가 없고 가공 비용이 커질 수 있음 | 제조사 DFM 규칙과 여유치 검토 |
| Gerber만 검토하고 BOM·좌표 누락 | 조립 단계에서 부품 대체·방향 오류 발생 가능 | Gerber 뷰어와 BOM/CPL 대조 |
2층 PCB와 4층 PCB는 어떻게 선택할까?
단순한 저속 회로는 2층으로도 구현할 수 있지만, 전원·GND 면과 신호의 리턴 경로를 확보하기 어렵다면 4층 스택업을 검토하세요. 층수가 많다고 자동으로 좋은 설계가 되는 것은 아닙니다. 속도, EMI, 기판 크기, 부품 밀도, 제작 비용을 함께 비교해야 합니다.
제작 전 체크리스트
- 부품 번호·핀 번호·풋프린트가 데이터시트와 일치하는가?
- 전원 선폭, 접지 경로, 열 방출 계획이 필요한 전류에 맞는가?
- 기판 외형·홀·커넥터 위치가 케이스와 맞는가?
- DRC와 미연결 배선 검사를 완료했는가?
- Gerber·드릴·BOM·CPL의 파일 버전이 서로 같은가?
설계 규칙은 사용하는 제조사의 최신 사양으로 설정하세요. KiCad PCB 편집기 문서에서 DRC와 제조 파일 출력 방법을 확인할 수 있습니다. 제작 파일을 준비했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB 제작 조건 확인하기로 이동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
DRC가 통과하면 바로 주문해도 되나요?
DRC는 설정된 규칙 위반을 찾는 도구입니다. 부품의 실제 핀 번호, 전원 극성, 기구 간섭, 열·신호 품질과 제조사 특수 요구는 별도 검토가 필요합니다.
PCB 설계 후 어떤 파일을 보내야 하나요?
일반적으로 Gerber와 드릴 파일이 제작에 필요합니다. 조립을 의뢰할 때는 부품 표(BOM)와 부품 좌표(CPL) 등 추가 자료를 요구할 수 있습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......