BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
3 분
- BMS 기판 이해하기
- 전기적 성능을 위한 BMS 기판 설계
- 제조를 고려한 BMS 기판 설계
- 일관된 품질의 BMS 기판 제조
- BMS 기판에 관해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다.
- 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다.
- 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다.
- 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다.
- 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오.
BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단의 작은 전압을 읽습니다. 이 전압이 150 mV 같은 임계값을 넘으면 보호 동작을 수행합니다.

그림 1: 두꺼운 동박 전력 경로를 갖춘 다중 셀 BMS 기판
이 가이드에서는 BMS 기판의 개념, 전력 경로의 크기 산정, 측정 신호 배선을 설명합니다. 설계에 적용되는 제조 제약과 검사도 살펴보고, 같은 생산 묶음의 모든 기판이 검증된 시제품과 같은 성능을 내도록 하는 방법을 다룹니다.
BMS 기판 이해하기
BMS 기판은 배터리 상태를 측정하고 필요할 때 전류 경로를 차단합니다. 먼저 기능을 정리하고 그에 맞춰 동박 경로와 레이아웃을 설계해야 합니다.
BMS 기판이란 무엇인가요?
배터리 관리 시스템(BMS) 기판은 배터리 셀과 부하 사이에 놓이며, 어느 셀도 안전한 작동 범위를 벗어나지 않도록 보호합니다.
예를 들어 단일 18650 셀에는 DW01A 보호 집적회로와 FS8205A 듀얼 모스펫이라는 두 칩을 사용할 수 있습니다. 16직렬 팩으로 커지면 TI BQ76952 같은 모니터 집적회로와 마이크로컨트롤러로 구성이 확장됩니다.

그림 2: 측정·판단·개폐 부분으로 구성된 BMS 기판 블록도
모든 구성에는 3가지 기본 블록이 있습니다. 측정부는 셀 전압, 팩 전류, 온도를 읽고, 판단부는 그 값을 한계값과 비교합니다. 일반적으로 N채널 모스펫 두 개를 직렬로 연결한 개폐부가 전류 경로를 차단합니다. 스마트 배터리 BMS 기판: I2C, CAN, UART 같은 통신 포트를 추가하고 충전 상태를 추적해 충전기나 호스트에 정보를 전달합니다. 이 경우에도 전력 동박이 전체 전류를 전달해야 한다는 점은 같으며, 디지털 배선이 추가됩니다.
BMS 기판의 주요 기능
BMS 기판에는 5가지 기능이 있습니다. 기능마다 측정하는 변수가 다르고 기판 설계에 요구하는 조건도 다릅니다:
- 과충전 보호: 어느 셀의 전압이 상한을 넘으면 추가 충전을 막습니다.
- 과방전 보호: 셀 전압이 방전 하한보다 낮아지면 방전을 막습니다.
- 과전류 및 단락 보호: 전류가 정해진 한계를 넘으면 회로를 차단합니다.
- 온도 보호: 안전 온도 범위를 벗어나면 충전이나 방전을 막습니다.
- 셀 밸런싱: 셀 간 전압을 맞춰 특정 셀이 팩 전압을 제한하지 않도록 합니다.
전기적 성능을 위한 BMS 기판 설계
BMS 기판은 수십 암페어를 처리하면서도 밀리볼트 측정 신호를 깨끗하게 유지해야 합니다. 동박 두께, 부품 배치, 적층 구조가 이러한 요구를 각각 분담합니다.
전력 경로, 배선 폭, 동박 두께
팩 단자에서 모스펫과 션트를 지나는 전력 경로의 저항은 밀리옴 단위라도 열을 발생시킵니다. 1 oz(35 µm) 동박의 면저항은 약 0.5 mΩ이므로 폭 10 mm(394 mil), 길이 50 mm(1,969 mil) 배선의 저항은 약 2.5 mΩ입니다. 이 배선은 20 A에서 약 1 W를 소모합니다.

그림 3: 온도 상승 10 °C 조건에서 1 oz 및 2 oz 외층 동박의 배선 폭과 전류 관계
기존 IPC-2221 경험식에 따른 외층 동박 배선 폭은 다음 식으로 계산합니다:
I = 0.048 × ΔT⁰·⁴⁴ × A⁰·⁷²⁵
각 기호의 의미:
- I = 배선에 흐르는 전류(A)
- ΔT = 주변 온도 대비 허용 배선 온도 상승(°C)
- A = 배선 폭 × 동박 두께로 계산한 동박 배선의 단면적(mil²)
여기서는 허용 온도 상승을 ΔT = 10 °C로 가정하며, 계수 0.048은 외층 동박에 적용됩니다. IPC-2221B에서는 해당 도표가 삭제되었고, 전류 용량은 IPC-2152에서 다룹니다. IPC는 이 표준을 더 이상 유지 관리하지 않는 것으로 표시합니다. 기존 도표는 도체 크기를 크게 산정하므로 아래 표를 보수적인 출발점으로 사용하십시오. 내층 곡선으로 계산하면 폭이 약 2.6배가 됩니다.
| 팩 전류 | 1 oz(35 µm) 동박 폭, 온도 상승 10 °C | 2 oz(70 µm) 동박 폭, 온도 상승 10 °C | BMS 기판에 적용할 때의 의미 |
|---|---|---|---|
| 2 A | 0.78 mm (31 mil) | 0.39 mm (15 mil) | 밸런싱 또는 단일 셀 출력으로 일반 배선을 사용할 수 있습니다 |
| 5 A | 2.77 mm (109 mil) | 1.38 mm (54 mil) | 소형 2직렬 팩으로 일반 배선 형태로 배치할 수 있습니다 |
| 10 A | 7.19 mm (283 mil) | 3.60 mm (142 mil) | 전동 공구나 전기 자전거 팩으로 전력 경로를 구리 채움 영역으로 구성합니다 |
| 20 A | 18.7 mm(737 mil)이며 도표의 적합 범위를 벗어납니다 | 9.36 mm (368 mil) | 양면에 2 oz 이상 동박을 채우거나 버스바를 추가합니다 |
이 관계에서는 전류보다 필요한 폭이 더 빠르게 커집니다. 같은 전류에서 동박 두께를 두 배로 하면 폭은 절반이 됩니다. 약 10 A를 넘으면 양면에 구리 채움 영역을 만들고 비아로 연결해 두 층이 전류를 나누어 전달하도록 합니다.
부품 배치와 열 관리
전체 팩 전류가 모스펫과 션트를 통과하므로 전력 경로부터 배치하십시오. 입력·출력 패드 사이에 일직선으로 놓아야 경로가 꺾이면서 생기는 저항을 줄일 수 있습니다. 각 2 mΩ인 모스펫 두 개는 30 A에서 3.6 W를 소모하므로 드레인 단자에 충분한 구리 면적이 필요합니다. FR-4의 열전도율은 약 0.3 W/mK이므로 반대쪽으로 열을 전달할 때는 방열 비아의 구리 도금 경로가 중요합니다.

그림 4: 전력 경로를 포함한 BMS 기판의 열 구역 배치
모스펫 패드 아래에 지름 0.3 mm(12 mil) 비아를 피치 1.0~1.2 mm(40~47 mil)로 배치하는 것을 출발점으로 삼을 수 있습니다. 서미스터는 셀에 밀착시키거나 모스펫 근처 등 감지할 열이 발생하는 위치에 놓으십시오. 모니터 집적회로는 스위칭 경로 반대쪽의 잡음이 적은 영역에 배치합니다. 센서와 모니터를 밸런싱 저항 가까이에 두면 저항의 열 때문에 실제보다 팩 온도가 높게 측정될 수 있습니다.
적층 구조, 접지, 신호 배선
단일 셀 보호 기판은 두 층으로 구성할 수 있으며, BQ76952급 모니터를 쓰는 다중 셀 기판은 네 층을 사용할 수 있습니다. 예시 구조는 최상층에 부품과 전력 동박을 배치하고 두 번째 층에 연속된 접지면을 둡니다. 3층에는 셀 탭과 감지선을, 밑면에는 전력 경로를 배치합니다. 내층 접지면은 각 감지선에 짧은 귀환 경로를 제공해 아날로그-디지털 변환기에 스위칭 잡음이 들어가는 것을 줄입니다.

그림 5: 션트 저항의 켈빈 감지 연결
접지는 두 영역으로 나누고 공통 지점 한 곳에서 연결합니다. 전력 접지는 팩 전류를 전달하고, 측정 접지는 모니터 집적회로의 기준이 됩니다. 두 접지는 감지 저항 바깥의 한 지점에서 만나므로 부하 전류가 측정 기준 동박을 지나지 않습니다. 기준 동박에 부하 전류가 흐르면 모든 셀 전압 측정값이 달라질 수 있습니다. 션트 감지선은 패드 안쪽에서 각각 뽑는 켈빈 연결로 구성하십시오. 션트 주변의 전력 동박에서 분기하지 않습니다. 두 선을 가깝게 함께 배선하고 저항·커패시터 필터를 거쳐 집적회로에 연결하면 두 선에 같은 간섭이 유입되고 차동 입력에서 상쇄됩니다.
제조를 고려한 BMS 기판 설계
시뮬레이션에서 정상 작동하는 BMS 기판도 실제 제조에서는 드릴, 도금, 에칭 공정의 한계에 맞아야 합니다. 생산 묶음마다 일관성을 유지하려면 최소값보다 권장값을 기준으로 설계하십시오.
비아, 패드, 최소 형상 요구 사항
BMS 전력 경로에서는 비아 크기 못지않게 수가 중요합니다. 지름 0.3 mm(12 mil) 비아의 내벽을 펼치면 폭 약 0.94 mm(37 mil)의 구리 띠가 됩니다. 약 18 µm로 도금된 이 경로는 온도 상승 10 °C에서 1 A를 조금 넘는 전류를 전달하므로, 구리 영역을 연결할 때 전류의 암페어당 비아 하나를 계획하십시오.
| 항목 | JLCPCB 최소값 | BMS 기판 권장값 | 중요한 이유 |
|---|---|---|---|
| 1 oz의 배선 폭과 간격 | 0.10 mm (4 mil) | 0.20 mm(8 mil) 이상 | 에칭 편차가 있어도 감지 배선의 폭을 확보합니다 |
| 2 oz, 2층 기판의 배선 폭과 간격 | 0.16 mm (6.5 mil) | 0.25 mm(10 mil) 이상 | 두꺼운 동박은 가장자리에서 더 많은 폭이 줄어듭니다 |
| 비아 드릴 지름과 패드 | 0.15 / 0.25 mm (6 / 10 mil) | 전력 경로 연결용 0.3 / 0.6 mm(12 / 24 mil) | 내벽이 커질수록 더 많은 전류를 전달합니다 |
| 도금 관통 홀의 환형 링 | 1 oz에서 0.20 mm(8 mil), 2 oz에서 0.254 mm(10 mil) | 1 oz에서 0.25 mm(10 mil), 2 oz에서는 0.254 mm(10 mil) 초과 | 드릴 위치 오차를 흡수합니다 |
| 1 oz의 솔더 마스크 댐 | 0.10 mm (4 mil) | 미세 피치 집적회로 핀 사이에 유지합니다 | 피치 0.5 mm(20 mil) TQFP의 브리지를 막습니다 |
제조 용이성 설계와 제조 공차
제조 용이성 설계는 제조사가 모든 패널에서 반복 구현할 수 있는 형상을 설계하는 일입니다. BMS 기판에서는 두꺼운 동박이 아래쪽뿐 아니라 옆으로도 에칭되므로 특히 중요합니다. 2 oz 층의 감지 배선이 설계보다 가늘어 보일 수 있습니다.
기계 부품과 맞물리는 모든 부분에서는 공차가 중요합니다. JLCPCB의 도금 홀 공차는 +0.13/-0.08 mm(+5/-3 mil)이므로 지름 2.0 mm(79 mil) 단자 핀에는 약 2.2 mm(87 mil) 홀이 필요합니다. 두께 1.0 mm 이상 기판은 ±10% 두께 편차가 기판 홀더에 끼울 때 중요할 수 있습니다.
주문 전 확인 사항:
- 설계 규칙 검사에 도구의 기본값 대신 제조사의 규칙을 적용했는지 확인하십시오.
- 각 전력 구리 영역의 비아 수와 비아당 전류 요구를 확인하십시오.
- 감지선이 션트 패드의 안쪽 가장자리에서 나오는지 확인하십시오.
- 인접 배선 사이의 전압에 맞는 셀 탭 간격을 확보하십시오.
- 업로드 전에 Gerber·드릴 파일 뷰어로 확인하십시오.
기판 설계 규칙 가이드 에서 일반적인 설계 규칙 검사 설정을 설명합니다. 위의 2~4번은 BMS 기판의 추가 확인 사항입니다. 일반적인 검사는 전력 구리 영역과 신호 네트를 구분하지 못하기 때문입니다.
소재와 표면 처리 선택
대부분의 BMS 기판에는 일반 FR-4로 충분하며, 중요한 특성은 수지가 연해지는 온도인 유리전이온도입니다. JLCPCB의 기본값은 TG135-140이며 TG155나 TG170도 선택할 수 있습니다. 모스펫 주변이 과열되거나 단락이 반복된다면 유리전이온도가 높은 소재가 열 주기마다 도금 홀에 생기는 팽창을 줄이는 데 도움이 됩니다.
패드 평탄도는 표면 처리로 결정됩니다. DW01A에는 저렴하고 견고한 무연 열풍 솔더 레벨링을 사용할 수 있지만 솔더 두께가 고르지 않을 수 있습니다. 무전해 니켈·침금은 얇은 금 아래에 니켈층을 두어 평탄한 표면을 제공하므로 미세 피치 모니터 집적회로와 넓은 모스펫 패드에 유리합니다. 유기 솔더 보존 처리도 평탄하지만 보관 수명이 짧아 납품 후 곧 조립할 기판에 적합합니다.
| BMS 기판 유형 | 일반적인 전류 | 동박과 층수 | 소재와 표면 처리 | 주문 시 선택 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 단일 셀 18650 보호 기판(DW01A 및 FS8205A) | 2~3 A | 1 oz, 2층 | FR-4 TG135, 무연 열풍 솔더 레벨링 | 표준 옵션으로 충분합니다 |
| 3~4직렬 전동 공구 또는 보조배터리 팩 | 10~15 A | 2 oz, 2층 | FR-4 TG155, 무전해 니켈·침금 | 양면 구리 채움 영역을 비아로 연결합니다 |
| 13~16직렬 전기 자전거 또는 에너지 저장 팩(BQ76952) | 30 A 이상 | 외층 2 oz, 4층 | FR-4 TG170, 무전해 니켈·침금 | 주 전류 경로에 버스바 또는 볼트 체결 단자를 사용합니다 |
일관된 품질의 BMS 기판 제조
기판의 일관성은 설계와 제조 공정 모두에 달려 있습니다. 같은 Gerber 파일을 사용하면서 에칭, 드릴, 도금, 검사의 한계를 지켜야 동일한 기판을 만들 수 있습니다.
제조 정확도와 공정 관리
에칭은 각 배선의 폭을 결정하며 BMS 기판에서는 폭이 저항에도 영향을 줍니다. 에칭액은 아래쪽과 옆으로 구리를 제거하므로 제조사는 원하는 최종 폭보다 원판 패턴을 조금 넓게 보정합니다. 이 보정이 달라지면 생산 묶음마다 션트 연결부의 저항이 달라집니다.
공정 관리에서는 기계 설정에만 의존하지 않고 실제로 측정해야 합니다. 내층은 에칭 후 적층으로 가려지기 전에 광학 검사합니다. 패턴 도금 후 자동 광학 검사로 단선이나 좁아진 배선을 찾아 패널이 폐기되는 일을 줄입니다. 다층 기판에 두꺼운 동박을 사용하면 적층 공정도 중요합니다. 내층 동박이 두꺼우면 패턴 사이 틈이 깊어져 프레스 과정에서 프리프레그 수지로 채워야 합니다. 충분히 채워지지 않으면 층간 빈틈이 생깁니다. JLCPCB는 내층 최대 2 oz, 2층 기판의 외층은 최대 4.5 oz 동박을 지원합니다.
드릴, 도금, 치수 관리
드릴과 도금으로 만든 비아는 구리 영역 사이의 전류 분배와 균일성에 영향을 줍니다. 홀 위치는 도면에서 약 3/4 mil(±0.075 mm) 범위의 오차를 가질 수 있습니다. 따라서 0.25 mm(10 mil) 환형 링이 중요하며, 이 여유로 위치 편차가 있어도 도금 홀의 링이 끊기지 않도록 합니다.
홀 내벽에는 표준 두께 18 µm의 구리를 도금합니다. IPC-6012F 등급 3은 평균 25 µm(1 mil)를 요구하므로 등급 3 기판이라면 이를 명시해야 합니다. 일반 제작에서는 비아 수를 늘리는 방식이 경제적일 수 있습니다. 비아 내벽을 더 두껍게 도금하는 데에도 비아 추가에 못지않은 비용이 듭니다.
외형 치수 공차는 수치제어 라우팅에서 ±0.2 mm(8 mil), 브이컷 가장자리에서 ±0.4 mm(16 mil)입니다. 함체 슬롯에 끼울 BMS 기판은 브이컷보다 라우팅 가공이 적합합니다. 브이컷 패널 분리 기준에서 브이컷을 적용할 수 있는 위치를 확인하십시오.
검사와 품질 검증
검사는 2단계로 진행합니다. 부품을 실장하지 않은 기판과 조립된 기판은 불량 양상이 다릅니다. 기판은 IPC-A-600M 적합성을 검사하고 네트리스트와 대조해 단선·단락을 시험합니다. JLCPCB는 플라잉 프로브 시험을 사용하므로 시제품 생산에 별도 전용 지그가 필요하지 않습니다.
다른 검사를 모두 통과해도 잘못된 전류에서 차단될 수 있으므로 마지막에는 기능 시험이 필요합니다. 각 셀을 대신하는 프로그래밍 가능한 전원인 셀 시뮬레이터로 기판을 각 보호 동작점까지 구동하고 시험 장비로 결과를 기록합니다. 시제품 이후 임계값이 달라졌다면 감지 루프에 포함된 동박 경로가 원인일 가능성이 있습니다.
BMS 기판에 관해 자주 묻는 질문
질문: 단일 셀 보호 기판으로 셀 세 개를 직렬 연결한 팩을 보호할 수 있나요?
사용할 수 없습니다. DW01A 같은 단일 셀 기판에는 전압 입력이 하나뿐이어서 직렬로 연결된 개별 셀을 볼 수 없습니다. 한 셀이 과충전되어도 감지하지 못하므로 각 셀 탭을 읽는 3직렬 기판을 사용하십시오.
질문: 셀이 충전되어 있는데도 부하를 걸면 BMS가 차단되는 이유는 무엇인가요?
모스펫 양단에서 전류를 감지하는 기판은 모스펫이 뜨거워질수록 도통 저항이 커져 더 일찍 차단됩니다. 가는 전선 때문에 부하 상태에서 가장 약한 셀의 전압이 과방전 한계 아래로 떨어질 수도 있습니다. 셀을 의심하기 전에 모스펫 온도와 배선을 확인하십시오.
질문: 모든 BMS 기판에 2 oz 동박이 필요한가요?
그렇지는 않습니다. 약 5 A 미만에서는 적절한 폭의 1 oz 배선으로 발열을 억제하고 비용을 줄일 수 있습니다. 약 10 A에서는 1 oz 배선 폭이 7 mm(276 mil)를 넘어야 하므로 두꺼운 동박이 유리합니다.
질문: 전류 정격이 높은 BMS 기판이 항상 더 안전한가요?
그렇지는 않습니다. 정격이 높으면 과전류 임계값도 높아져 차단 전에 전선이나 셀이 과열될 수 있습니다. 팩에서 가장 약한 부분에 맞춰 정격을 선택하십시오.
질문: BMS 기판을 셀에 바로 붙여 장착할 수 있나요?
구리와 셀 금속 케이스 사이를 전기 절연지나 폴리이미드 테이프로 절연하면 가능합니다. 모스펫 쪽은 셀에서 바깥쪽을 향하게 해 열이 팩을 데우지 않도록 하고, 서미스터는 셀에 접촉시킵니다.
결론
신뢰성 있는 BMS 기판에는 적절한 보호 집적회로와 함께 기판 레이아웃도 중요합니다. 레이아웃은 측정 정확도와 보호 동작에 영향을 줍니다. 올바른 켈빈 연결과 접지 설계는 정확한 전류 측정을 돕고, 동박 두께와 배선 폭은 고전류 경로의 발열을 좌우합니다. 수백·수천 개의 기판이 같은 방식으로 작동해야 한다면 일관된 제조 품질도 중요합니다.
셀 수와 전류가 커질수록 정확한 측정과 신뢰성 있는 보호가 더욱 중요해집니다. 작은 레이아웃 차이와 제조 공차도 보호 회로의 동작 시점에 영향을 줄 수 있습니다. 설계를 마쳤다면 JLCPCB의 2 oz 동박, 무전해 니켈·침금 표면 처리, 플라잉 프로브 시험으로 설계 요구를 충족하는 BMS 기판을 제작할 수 있습니다.

지속적인 성장
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......
PCB 실크스크린 설계 가이드: 글자 크기·선폭·극성 표시
PCB 실크스크린은 기판 표면에 부품 번호, 극성, 커넥터 핀과 보드 정보를 인쇄하는 레전드(legend) 층입니다. R1·C1 같은 참조 번호와 1번 핀 표시는 조립·검사·디버깅을 돕습니다. 글자를 많이 넣는 것보다 필요한 정보를 읽기 좋은 위치에 두고 솔더 패드와 겹치지 않게 하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 실크의 역할, 글자 크기·선폭·간격과 극성 표시, 제조 전 확인할 항목을 정리합니다. 바로 보기: 역할 · 글자 크기 · 배치 · 극성·핀 표시 · 출력 점검 PCB 실크스크린과 솔더 마스크는 어떻게 다른가요? 솔더 마스크는 구리 표면을 덮고 납땜 부위를 구분하는 층이며, 실크스크린은 그 위에서 식별 정보를 전달하는 인쇄층입니다. 실크 자체가 회로의 전기적 연결을 만드는 것은 아닙니다. 다만 정보가 잘못되거나 모호하면 조립과 정비 과정에서 혼동이 생길 수 있습니다. 실크에는 보통 부품 참조 번호, 극성·1번 핀, 커넥터 이름, 전원 전압, 테스트 포인트, 보드 버전과 식별 정......