고속 PCB 설계의 비아 스텁: 원인, 영향, 해결 방법
2 분
- 비아 스텁이란 무엇이며, 현대 전자 기기에서 왜 중요할까요?
- 비아 스텁의 생성 원리와 신호 무결성에 미치는 악영향
- 비아 스텁을 최소화하거나 제거하는 효과적인 전략
- JLCPCB의 비아 스텁 관리 및 고속 PCB 제조 전문 역량
- 고속 PCB 설계의 비아 스텁에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
- 고속 PCB 설계의 비아 스텁에 관한 결론
핵심 요약
- 비아 스텁은 비아에서 사용되지 않는 구간으로, 고속 PCB에서 반사, 공진, 지터를 일으킵니다.
- 5~10Gbps를 넘으면 문제가 심각해지며, 15mil(0.381mm)보다 긴 스텁은 대책이 필요합니다.
- JLCPCB의 정밀 백드릴링은 잔류 스텁을 0.15mm 미만으로 줄여 신호 무결성을 크게 개선합니다.
- 최적화된 적층 구조와 백드릴링은 블라인드/베리드 비아에 비해 성능과 비용 사이에서 가장 좋은 균형을 제공합니다.
- 엄격한 비아 관리로 신뢰할 수 있는 고속 PCB를 제작하려면 JLCPCB처럼 경험이 풍부한 제조업체를 선택하십시오.
고속 PCB 설계에서 도금 스루홀 비아 중 사용되지 않는 부분인 비아 스텁은 신호 무결성에 큰 문제를 일으킵니다. 데이터 전송 속도가 5~10Gbps를 넘어서면, 이 스텁이 반사, 공진, 지터를 유발해 아이 다이어그램을 닫히게 하고 비트 오류율을 높일 수 있습니다. 비아 스텁의 개념과 생성 원리, 효과적인 대책을 이해하면 엔지니어는 신뢰할 수 있는 성능을 구현할 수 있습니다. JLCPCB 같은 제조업체는 최대 32층 다층 기판에 정밀 백드릴링 등 실용적인 해결책을 제공합니다.
비아 스텁이란 무엇이며, 현대 전자 기기에서 왜 중요할까요?
비아 스텁이란 스루홀 비아 중 마지막으로 연결된 신호층을 넘어 뻗어 있는, 사용되지 않는 구간을 말합니다. 다층 PCB에서 신호가 1층에서 3층으로 넘어가면, 4층부터 바닥면까지의 구리 배럴이 스텁으로 남습니다. 이 스텁은 개방형 전송 선로 스텁으로 작용해 기생 인덕턴스와 기생 커패시턴스를 만듭니다.
비아 스텁이 중요한 이유는 5G 기지국, 차량용 레이더, 데이터 센터 스위치, 고성능 컴퓨팅 등 현대 시스템이 짧은 스텁조차 문제가 되는 주파수에서 동작하기 때문입니다. 두께가 1.2mm를 넘는 기판에서는 15mil(0.381mm)보다 긴 스텁에 대책이 필요한 경우가 많습니다. JLCPCB의 깊이 제어 드릴링 역량은 양산 단계에서 이러한 문제를 직접 해결해 줍니다.
이제 엔지니어는 비아를 단순한 층간 연결 요소로만 볼 수 없습니다. 멀티 기가비트 속도에서는 모든 불연속 지점이 채널 손실 예산에 영향을 미칩니다.
PCB 비아와 비아 스텁의 기본 정의
일반적인 비아는 드릴로 뚫고 도금한 홀로, 서로 다른 층의 트레이스를 전기적으로 연결합니다. 비아가 기판을 완전히 관통하지만 신호는 그중 일부만 사용할 경우, 나머지 도금 배럴이 비아 스텁이 됩니다.
이 스텁은 고주파에서 공진하는 스텁 안테나처럼 동작합니다. 스텁의 전기적 길이는 물리적 길이, 유전율(FR-4의 경우 일반적으로 4.0~4.5), 주파수에 따라 달라집니다. 스텁은 임피던스 불연속을 일으켜 신호 반사를 유발하며, 심한 경우 시스템 수준의 고장으로 이어질 수 있습니다.
실제로 스텁은 다수의 네트에 스루홀 비아가 가장 비용 효율적인 선택이 되는, 두껍고 층수가 많은 기판에서 가장 자주 발생합니다.
스루홀 비아, 블라인드 비아, 베리드 비아의 비교와 일반적인 스루홀 설계에서 비아 스텁이 생기는 원리
스루홀 비아, 블라인드 비아, 베리드 비아, 스텁의 차이
스루홀 비아는 기판 두께 전체를 관통합니다. 제조가 쉽지만 스텁이 가장 길어질 수 있습니다.
블라인드 비아는 기판을 완전히 관통하지 않고 외층과 내층을 연결합니다. 베리드 비아는 내층끼리만 연결하며 순차 적층 공정이 필요합니다. 비아 스텁은 엄밀히 말해 모든 비아 유형에서 생길 수 있는, 기능하지 않는 연장 부분을 뜻하지만, 스루홀 설계에서 가장 흔하게 나타납니다.
블라인드 비아와 베리드 비아는 구조상 스텁이 생기지 않지만, 제조 공정 단계와 비용이 늘어납니다. 스루홀 비아를 백드릴링하면 더 낮은 전체 비용으로 비슷한 전기적 성능을 얻을 수 있는 경우가 많습니다. JLCPCB는 4~32층 기판에서 백드릴링을 적용한 일반 관통 비아를 지원하여, 배선 밀도, 성능, 제조 용이성 사이의 균형을 맞춥니다.
비아 스텁이 심각한 문제가 되는 경우: 고속 신호, 5G, 차량용, 데이터 센터
비아 스텁은 5~10Gbps를 넘거나, 기판 두께 때문에 스텁 길이가 15mil을 넘을 때 심각한 문제가 됩니다. 5G 인프라에서는 나이퀴스트 주파수 부근의 스텁 공진이 반사 손실을 크게 악화시킬 수 있습니다. 24/77GHz에서 동작하는 차량용 레이더 모듈은 추가적인 방사나 손실에 특히 민감합니다. 112G PAM4 이상을 처리하는 데이터 센터 ASIC은 지터가 최소화된 매우 깨끗한 채널을 요구합니다.
실제 사례를 보면, 스텁에 대책을 세우지 않으면 설계자는 강한 이퀄라이제이션을 추가하거나 트레이스 길이를 줄여야 하며, 이로 인해 전력 소비와 시스템 복잡도가 높아집니다. JLCPCB의 백드릴링 공정은 표준 적층 구조를 사용하면서도 성능을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
비아 스텁의 생성 원리와 신호 무결성에 미치는 악영향
비아 스텁은 일반적인 다층 기판 제조 과정에서 자연스럽게 생깁니다. 스루홀을 드릴링하고 도금한 뒤, 실제 신호가 쓰이는 층을 넘어선 부분은 모두 도전성 스텁으로 남습니다. 기판이 두꺼울수록, 또 층 전환이 깊을수록 스텁이 길어질 수 있습니다.
이러한 스텁은 주파수와 길이에 비례해 커지는 기생 효과를 일으킵니다. 고속 채널에서는 스텁이 불연속의 가장 큰 원인인 경우가 많습니다.
스텁 공진과 임피던스 불연속의 물리적 원리
비아 스텁은 개방 종단 전송 선로처럼 동작합니다. 스텁의 입력 임피던스는 주파수에 따라 변하며, 트레이스 임피던스(일반적으로 단일 종단 50Ω 또는 차동 100Ω)에서 벗어나면 반사가 발생합니다.
1/4 파장 공진 주파수는 다음과 같이 추정할 수 있습니다.
f ≈ c / (4 × L_stub × √ε_r)여기서 c는 빛의 속도, L_stub는 스텁 길이, ε_r은 유전율입니다. FR-4(ε_r ≈ 4.3)에서 0.5mm 스텁의 경우, 공진은 약 10~12GHz에서 나타나며, 이는 많은 25Gbps 신호의 동작 대역에 그대로 포함됩니다.
이 공진은 삽입 손실(S21)에 날카로운 노치를, 반사 손실(S11)에 피크를 만듭니다. 기생 커패시턴스는 스텁 길이 1mm당 약 0.5~1pF, 인덕턴스는 1mm당 0.3~0.5nH가 추가됩니다.
고속 차동 페어에서 비아 스텁으로 인해 발생하는 반사, 삽입 손실 노치, 크로스토크 증가 등 신호 무결성 저하
흔히 발생하는 문제: 반사, 삽입 손실, 크로스토크, 비트 오류율
비아 스텁에서 발생한 반사는 링잉과 심볼 간 간섭(ISI)을 일으킵니다. 에너지 일부가 스텁으로 빠져나가면서 삽입 손실도 커집니다. 차동 페어에서는 P와 N 사이의 스텁 길이 차이가 작더라도 0.1mm 차이당 0.5~1ps의 스큐가 생겨 DDR5나 이더넷의 타이밍 마진을 해칩니다.
스텁이 인접 비아와 기준 플레인으로 방사하기 때문에 크로스토크도 증가합니다. 결과적으로 지터가 커지고, 아이 높이가 줄어들며, 비트 오류율이 높아집니다. 극단적인 경우 시스템이 규격 적합성 시험을 아예 통과하지 못할 수도 있습니다.
표 1: 비아 스텁이 성능에 미치는 일반적인 영향(10층 기판, 두께 약 1.6mm, 0.2mm 비아)
| 지표 | 약 0.5mm 스텁 | 백드릴링 적용(0.15mm 미만) | 개선 효과 |
|---|---|---|---|
| 반사 손실 @ 5GHz | –12dB | –22dB | +10dB |
| 삽입 손실 @ 5GHz | –3.5dB | –1.8dB | 1.7dB 개선 |
| 피크 투 피크 지터 | 18ps | 9ps | 50% 감소 |
| 아이 높이 | 0.55 UI | 0.78 UI | +42% |
| 공진 | 약 11GHz | 동작 대역 내에서 제거 | 없음 |
고주파 설계에서 발생한 비아 스텁 불량 실제 사례
25Gbps급 12층 네트워킹 기판은 처음에 핵심 차동 페어의 과도한 지터 때문에 PCIe 적합성 시험을 통과하지 못했습니다. 단면 분석 결과 스텁 길이가 평균 0.6mm로 확인되었습니다. 백드릴링을 적용한 뒤 아이 높이가 약 40% 개선되었고, 기판은 시험을 통과했습니다.
한 5G 밀리미터파 모듈에서는 대책을 세우지 않은 스텁이 8dB를 넘는 반사 손실 노치를 일으켜, 이퀄라이제이션을 추가해야 했고 전력 소비도 늘어났습니다. 깊이 제어 드릴링으로 전환하자 노치가 사라지고 수신기 설계도 단순해졌습니다. 이러한 사례는 JLCPCB 같은 PCB 제조업체가 백드릴링을 표준 다층 기판 공정에 통합하는 이유를 잘 보여 줍니다.
비아 스텁을 최소화하거나 제거하는 효과적인 전략
설계자가 비아 스텁을 관리할 수 있는 검증된 방법은 여러 가지가 있습니다. 어떤 방법을 선택할지는 주파수, 층수, 목표 비용, 배선 밀도 요구 사항에 따라 달라집니다.
백드릴링(Backdrill) 기술 – 원리와 장점
백드릴링은 1차 도금 후 기판 반대면에서 직경이 더 큰 깊이 제어 드릴로 한 번 더 가공해, 사용되지 않는 구리 배럴을 제거하는 공정입니다. JLCPCB의 공정은 잔류 스텁을 0.15mm(6mil) 미만으로 만드는 것을 목표로 하며, 이는 공진이 문제가 되기 시작하는 기준인 15mil(0.381mm)보다 훨씬 짧습니다.
- 블라인드/베리드 비아에 비해 적층 구조를 단순하게 유지할 수 있습니다
- 적은 추가 비용(고다층 기판 기준 일반적으로 5~10%)으로 반사 손실, 삽입 손실, 아이 다이어그램을 개선합니다
- 일반 FR-4는 물론 고주파 소재와도 호환됩니다
이 공정에는 레이저 깊이 제어(정밀도 ±0.05mm)와 비전 정렬 기능을 갖춘 고속 회전 CNC 장비가 사용됩니다. 가공 부스러기는 진공 흡입과 초음파 세척으로 제거한 뒤 수지로 충전합니다. JLCPCB는 4층부터 32층 기판까지 이 공정을 지원합니다.
다층 PCB의 블라인드 비아와 베리드 비아 구조. 사용되지 않는 배럴 연장부가 없어 스텁이 생기지 않는 원리를 보여 줍니다.
블라인드 비아와 베리드 비아: 다층 PCB에서 언제 사용해야 할까요?
블라인드 비아는 외층과 내층을, 베리드 비아는 내층끼리만 연결합니다. 둘 다 구조상 스텁이 생기지 않지만, 추가 적층 사이클과 마이크로비아용 레이저 드릴링이 필요합니다. 초고밀도 BGA 팬아웃 영역이나 백드릴링 여유 공간을 확보할 수 없는 경우에 특히 효과적입니다.
장거리 신호의 상당수는 관통 비아를 백드릴링하는 것만으로도 더 낮은 비용과 더 짧은 제작 기간으로 거의 동등한 성능을 얻을 수 있습니다. 대부분의 배선에는 백드릴링한 관통 비아를, 고밀도 영역에는 마이크로 블라인드 비아를 사용하는 하이브리드 방식이 JLCPCB의 고속 기판 제작에서 흔히 쓰입니다.
최적화된 적층 구조 설계와 비아 배치 모범 사례
적층 구조를 신중하게 계획하면 처음부터 스텁 길이를 최소화할 수 있습니다. 고속 신호는 표면이나 기준 플레인에 가까운 층에 배치해 비아가 지나가는 거리를 줄이십시오. 신호 비아 주변에 그라운드 비아를 배치하면 리턴 경로가 개선되고 크로스토크가 줄어듭니다.
설계 팁
JLCPCB는 백드릴링 시 여유 공간을 확보하기 위해 사용하지 않는 층의 안티패드를 0.1mm 키울 것을 권장합니다. 깊이 제어가 어려워지지 않도록 비아를 빽빽하게 몰아서 배치하는 것은 피해야 합니다. 테이프아웃 전에 비아 모델을 포함한 전체 채널을 시뮬레이션하는 것이 여전히 필수입니다.
고급 기법: 스킵 비아, 마이크로비아, 충전 비아
스킵 비아는 깊이를 제어하며 여러 층을 건너뜁니다. 마이크로비아(레이저 드릴링, 일반적으로 0.15mm 미만)는 HDI 설계에 적합하며 스택 또는 스태거드 방식으로 배치할 수 있습니다. 충전 비아(도전성 또는 비도전성 충전재 사용)는 열 성능을 개선하고 비아 인 패드를 가능하게 하지만, 솔더 위킹을 피하려면 백드릴링과의 호환성을 확인해야 합니다.
이러한 기법은 백드릴링을 보완합니다. JLCPCB는 복잡한 고속 기판을 위해 정밀 백드릴링과 함께 마이크로비아 기술도 제공합니다.
JLCPCB의 비아 스텁 관리 및 고속 PCB 제조 전문 역량
JLCPCB는 비아 스텁 대책을 표준 생산 공정에 통합해, 비용이 많이 드는 공정 변경 없이도 시제품부터 양산까지 엔지니어를 지원합니다.
1엄격한 깊이 제어를 갖춘 정밀 백드릴링 서비스
JLCPCB의 백드릴링은 폐루프 서보와 레이저 간섭계를 갖춘 CNC 장비로 ±0.05mm의 깊이 정밀도를 구현합니다. 이 공정은 외층 에칭 후, 솔더 마스크 전에 진행됩니다. 잔류 스텁은 0.15mm 미만으로 관리되며, 모든 패널에서 테스트 쿠폰의 단면을 잘라 검증합니다.
설계자는 별도의 드릴 파일이나 직경 구분(예: 백드릴링할 홀은 0.1mm 더 크게 지정)으로 백드릴링할 층을 지정합니다. 이를 통해 4~32층 기판에서 깔끔하고 반복 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
2마이크로비아 기술을 적용한 최대 32층의 첨단 다층 기판 제작
JLCPCB는 표준 서비스로 최대 32층 다층 PCB를 제작하며, 전 범위에 걸쳐 임피던스 제어를 지원합니다. 마이크로비아와 HDI 옵션으로 필요한 곳에 더 높은 배선 밀도를 구현할 수 있습니다. 백드릴링은 이러한 공정과 함께 적용할 수 있어, 리드 타임을 희생하지 않고도 설계 유연성을 확보할 수 있습니다.
3고주파 소재 전문성과 탁월한 임피던스 제어
JLCPCB는 FR-4, Rogers, PTFE 소재를 취급하며 ±10%의 임피던스 공차를 유지합니다. DFM 검사에서는 15mil 규칙에 따라 백드릴링이 필요할 가능성이 있는 비아를 자동으로 표시합니다. 온라인 임피던스 계산기와 상세한 보고서도 설계자가 일관된 결과를 얻도록 돕습니다.
4품질 보증: 스텁 없는 설계를 위한 시험, 검증, 신뢰성
모든 주문은 AOI, 플라잉 프로브 전기 검사, 쿠폰 TDR/VNA 검증, 단면 분석 등 엄격한 검사를 거칩니다. 깊이 공차는 패널 전체에 걸쳐 추적 관리됩니다. ISO 인증을 받은 이 공정은 시제품부터 양산까지 반복 가능한 스텁 관리를 제공해, 엔지니어가 자신 있게 고속 제품을 배포할 수 있도록 합니다.
고속 PCB 설계의 비아 스텁에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: 비아 스텁이란 정확히 무엇이며, 언제 문제가 됩니까?
비아 스텁은 스루홀 비아의 도금 배럴 중 마지막으로 연결된 신호층을 넘어 뻗어 있는, 사용되지 않는 부분입니다. 데이터 전송 속도가 5~10Gbps를 넘거나 스텁 길이가 15mil(0.381mm)을 초과하면 문제가 됩니다. 이러한 주파수에서는 스텁이 공진 안테나처럼 동작해 임피던스 불연속을 만들고 신호 무결성을 떨어뜨립니다.
Q: 백드릴링은 어떻게 비아 스텁을 제거합니까?
백드릴링은 1차 도금 후 기판 반대면에서 직경이 더 큰 깊이 제어 드릴로 한 번 더 가공해 사용되지 않는 구리 배럴을 제거합니다. 이를 통해 잔류 스텁을 0.15mm(6mil) 미만으로 줄일 수 있으며, 이는 1/4 파장 공진으로 신호가 크게 저하되기 시작하는 기준보다 훨씬 짧습니다. 이 공정에는 ±0.05mm 정밀도의 레이저 깊이 제어 기능을 갖춘 CNC 장비가 사용됩니다.
Q: 고속 설계에서 허용되는 비아 스텁의 최대 길이는 얼마입니까?
일반적으로 통용되는 기준은 15mil(0.381mm)이며, 이를 넘으면 백드릴링 등 스텁 대책을 검토해야 합니다. 다만 25Gbps 이상의 초고주파에서는 이보다 짧은 스텁도 문제를 일으킬 수 있습니다. 실제 한계는 신호 주파수, 기판 유전율, 채널 손실 예산에 따라 달라집니다. FR-4에서 0.5mm 스텁의 경우 공진이 약 10~12GHz에서 나타나며, 이는 많은 25Gbps 신호의 동작 대역에 포함됩니다.
Q: 블라인드 비아와 베리드 비아가 백드릴링보다 더 나은 해결책입니까?
블라인드 비아와 베리드 비아는 기판 두께 전체를 관통하지 않으므로 구조상 스텁이 생기지 않습니다. 하지만 추가 적층 사이클과 레이저 드릴링이 필요해 제조 비용과 복잡도가 높아집니다. 많은 애플리케이션에서는 백드릴링한 스루홀 비아로 더 낮은 비용에 비슷한 전기적 성능을 얻을 수 있습니다. 대부분의 배선에는 백드릴링한 관통 비아를, 고밀도 BGA 영역에만 마이크로비아를 사용하는 하이브리드 방식이 가장 좋은 균형을 제공하는 경우가 많습니다.
Q: JLCPCB는 백드릴링 품질을 어떻게 검증합니까?
JLCPCB는 모든 패널에 대해 AOI(자동 광학 검사), 플라잉 프로브 전기 검사, 테스트 쿠폰 TDR/VNA 검증, 단면 분석 등 여러 검사 방법으로 백드릴링 품질을 검증합니다. 깊이 공차는 ISO 인증 공정에 따라 패널 전체에 걸쳐 추적 관리되므로, 시제품부터 양산까지 일관된 스텁 관리가 보장됩니다.
고속 PCB 설계의 비아 스텁에 관한 결론
정리하면, 비아 스텁은 고속 PCB 설계에서 여전히 중요한 고려 사항이지만, 검증된 제조 기술로 효과적으로 관리할 수 있습니다. 올바른 레이아웃 방식과 JLCPCB의 백드릴링 같은 정밀 제조 역량을 결합하면, 불필요한 복잡성이나 비용 없이도 깨끗한 신호, 활짝 열린 아이 다이어그램, 신뢰할 수 있는 시스템 성능을 얻을 수 있습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......