리지드 플렉스 PCB 완벽 가이드: 구조, 장점, 설계와 제조 공정
1 분
전자 기술이 빠르게 발전하면서 더 작고 신뢰성이 높으며 다양한 형태로 활용할 수 있는 장치에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 이러한 요구에 대응하기 위해 엔지니어와 설계자는 리지드 플렉스 PCB(Rigid-Flex PCB)를 점차 적극적으로 활용하고 있습니다. 리지드 플렉스 PCB는 리지드 기판과 플렉시블 기판을 하나의 상호 연결된 구조로 결합한 회로 기판입니다. 특정 영역은 구부리거나 휘게 만들 수 있고, 나머지 영역은 견고하게 유지할 수 있어 복잡한 설계에 적합합니다. IPC는 리지드 플렉스 PCB 제조를 위한 지침과 모범 사례를 제공합니다. 기술적으로 리지드 플렉스 설계는 두 개 이상의 도전층 사이에 플렉시블 또는 리지드 절연층을 배치한 구조입니다.
리지드 영역에는 일반적으로 부품을 배치하며, 이 영역이 구조적 지지대 역할도 합니다. 플렉시블 영역은 구부리거나 접을 수 있어 더 작고 복잡한 구조를 구현할 수 있습니다. 대부분의 리지드 플렉스 PCB는 적용 제품의 설계에 따라 하나 이상의 리지드 기판 외부 또는 내부에 여러 층의 플렉시블 회로 기판을 결합한 구조로 제작됩니다. 이 가이드에서는 리지드 플렉스 PCB의 기본 개념과 장점, 설계 시 고려 사항, 일반적인 적용 분야를 살펴봅니다.
리지드 플렉스 PCB 설계
리지드 플렉스 PCB는 3차원 구조를 고려해 설계하므로 일반 PCB보다 설계가 복잡합니다. 기판을 접거나 비틀어 제품에 필요한 형태로 구성할 수 있습니다. 이러한 3차원 유연성은 공간 활용도를 높여 주므로 의료 장비처럼 크기와 무게가 중요한 응용 분야에 적합합니다.
리지드 플렉스 PCB는 일반적으로 다른 기판보다 얇게 구성할 수 있어 얇고 가벼운 패키지가 필요한 제품에 적합합니다. 얇은 구리층과 무접착 적층재를 사용하면 작고 얇으며 가벼운 회로 설계를 구현할 수 있습니다.
리지드 플렉스 PCB 기술의 발전
PCB 기술은 초기 기술의 한계를 보완하면서 크게 발전해 왔습니다. 리지드 PCB는 널리 사용되어 왔지만 구부릴 수 없기 때문에 굴곡이 필요한 소형 장치에는 적합하지 않으며, 무리하게 변형하면 파손될 수 있습니다. 리지드 플렉스 PCB는 이러한 문제를 상당 부분 해결했습니다. 처음에는 우주선용으로 개발되었지만 현재는 스마트폰과 노트북을 비롯한 다양한 전자기기에 사용됩니다. 리지드 플렉스 PCB는 리지드 PCB의 내구성과 플렉시블 PCB의 유연성을 함께 제공합니다. 플렉시블 영역에는 일반적으로 폴리이미드(Polyimide, PI)를 사용하고, 리지드 영역에는 FR4를 사용합니다. 일반적인 설계로는 4층, 6층, 8층 구조가 있습니다.
적용 방식에 따른 리지드 플렉스 PCB 유형
리지드 플렉스 PCB의 기능적 적용 방식은 크게 정적 응용과 동적 굴곡 응용으로 나눌 수 있습니다. 정적 응용은 설치할 때만 구부리는 방식이며, 동적 굴곡 응용은 제품 수명 동안 계속 구부러지는 방식입니다. 리지드 플렉스 PCB의 설계와 구조는 정적 또는 동적 응용 여부에 따라 달라집니다.
- 정적 응용(Static Application): 플렉스 회로를 제품에 장착하기 위해 설치 과정에서만 구부리는 방식입니다. 설치 시 굽힘(flex-to-install)이라고도 합니다.
- 동적 굴곡 응용(Dynamic Flexing Application): 정상 작동 중에 플렉시블 영역이 반복해서 구부러지는 방식입니다. 굴곡 횟수는 수백 회에서 100만 회 이상까지 다양할 수 있습니다.
리지드 플렉스 PCB의 주요 장점
리지드 플렉스 PCB는 기존 리지드 PCB나 플렉시블 PCB와 비교해 여러 장점을 제공하므로 다양한 응용 분야에서 활용할 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
1. 공간 및 무게 절감: 리지드 영역과 플렉시블 영역을 통합하면 커넥터, 케이블 및 기타 연결 부품의 필요성을 줄일 수 있어 전체 조립품의 크기와 무게를 줄이는 데 도움이 됩니다.
관련 글: 리지드 플렉스 PCB 조립: 설계, 공정, 품질 및 비용
2. 신뢰성 향상: 플렉스 영역의 커넥터와 솔더 접합부를 줄이면 잠재적인 고장 지점이 감소하여 신뢰성과 제품 수명을 높이는 데 도움이 됩니다.
3. 3차원 설계: 리지드 플렉스 PCB는 3차원 공간에 맞게 설계할 수 있어 더 창의적이고 효율적인 레이아웃을 구현할 수 있습니다. 이 기능은 사용 가능한 공간이 제한적인 응용 분야에서 특히 중요합니다.
4. 기계적 강도: 리지드 영역은 부품에 필요한 기계적 지지력을 제공하고, 플렉시블 영역은 기계적 응력과 진동에 대응할 수 있습니다.
리지드 플렉스 PCB 설계 시 고려 사항
리지드 플렉스 PCB의 성능과 제조 가능성을 확보하려면 다음 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
소재 선택: 리지드 영역에는 FR-4, 플렉시블 영역에는 폴리이미드처럼 서로 호환되면서 사용 환경을 견딜 수 있는 소재를 선택합니다.
적층 구조: 리지드층과 플렉시블층을 적층할 때 전기적 성능, 기계적 강도, 유연성의 균형을 고려합니다.
굽힘 및 굴곡: 트레이스 손상을 방지할 수 있도록 적절한 굽힘 반경과 응력 완화 기법을 적용해 플렉시블 영역을 설계합니다.
부품 배치: 굴곡 과정에서 솔더 접합부에 응력이 가해지지 않도록 부품은 리지드 영역에 배치합니다.
트레이스 배선: 기판이 구부러질 때 발생하는 응력을 줄이고 회로의 무결성을 유지할 수 있도록 트레이스 경로를 설계합니다.
임피던스 제어: 고속 설계에서는 트레이스 폭과 간격을 세밀하게 관리하여 일관된 임피던스를 유지합니다.
제조 가능성: 설계 초기부터 제조업체와 협력하여 복잡한 요소를 검토하고 원활하게 생산할 수 있도록 준비합니다.
리지드 플렉스 PCB 제조 공정
리지드 소재와 플렉시블 소재를 함께 사용하기 때문에 리지드 플렉스 PCB의 제조 공정은 기존 PCB보다 복잡합니다. 주요 단계는 다음과 같습니다.
- 소재 준비: 리지드 영역과 플렉스 영역에 사용할 소재를 선택합니다.
- 레이어 적층: 레이어를 접합하고 접착제를 적용합니다.
- 드릴링 및 도금: 서로 다른 레이어를 연결하는 비아를 형성합니다.
- 이미지 전사 및 에칭: 회로 패턴을 전사하고 불필요한 구리를 제거합니다.
- 솔더 마스크 및 실크스크린: 솔더 마스크 색상과 부품 표기 정보를 적용합니다.
- 최종 테스트 및 검사: 요구 성능의 충족 여부를 확인합니다.
리지드 플렉스 설계의 제조 공정을 자세히 알아보려면 PCB 제조 공정 종합 가이드를 참고하십시오.
리지드 플렉스 PCB 설계의 주요 과제
리지드 플렉스 PCB에는 일반적인 리지드 PCB보다 복잡한 설계 규칙이 적용됩니다. 리지드 영역과 플렉시블 영역의 기계적 요구 사항과 전기적 요구 사항을 모두 고려해야 합니다. 주요 검토 항목에는 굽힘 반경, 적층 구조, 소재 제약 조건 등이 있습니다.
굽힘 반경의 중요성: 플렉시블 영역에 적절한 굽힘 반경을 적용하는 것은 리지드 플렉스 설계의 핵심입니다. 굽힘 반경이 너무 작으면 기계적 고장이 발생하고 신호 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
플렉스 영역의 티어드롭 설계: 스루홀과 트레이스가 만나는 부분에 티어드롭을 추가하면 연결부의 기계적 안정성을 높일 수 있습니다. 설계에 티어드롭을 추가하는 방법은 EasyEDA 튜토리얼 페이지를 참고하십시오.
신호 무결성 및 EMI: 플렉시블 영역에서는 신호 무결성을 유지하고 전자기 간섭(EMI)을 제어하기가 어려울 수 있습니다. 기판의 유연성과 굽힘 영역에 인접한 신호선은 신호 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
라운드 코너 설계: PCB 모서리가 찢어지는 것을 방지하려면 모서리를 충분한 크기의 곡선으로 설계해야 합니다. 반복적인 굽힘과 굴곡에도 플렉시블 영역에서 기계적 고장이 발생하지 않도록 설계하는 것이 중요합니다.
레이어 전이: 리지드 영역에서 플렉시블 영역으로 신호 레이어를 올바르게 전환하는 작업은 까다로울 수 있습니다. 정렬이 맞지 않거나 레이어 전이가 적절하지 않으면 임피던스 불일치와 신호 열화가 발생할 수 있습니다.
결론
리지드 플렉스 PCB는 작고 신뢰성이 높으며 유연한 회로 설계가 필요한 현대 전자기기에 효과적인 솔루션을 제공합니다. 리지드 PCB와 플렉시블 PCB의 장점을 결합하여 다양한 산업 분야에서 새로운 설계 가능성을 열어 줍니다. 다만 성공적인 결과를 얻으려면 설계 계획, 소재 선택, 제조업체와의 협업을 세심하게 진행해야 합니다.

기술이 발전할수록 전자 설계에서 리지드 플렉스 PCB의 역할도 확대될 것으로 예상됩니다. 소비자용 전자기기부터 중요한 항공우주 시스템까지 다양한 분야에서 혁신을 뒷받침할 수 있습니다. 신제품을 설계하거나 기존 제품을 개선할 때 리지드 플렉스 PCB 설계의 세부 사항을 이해하는 것은 경쟁력 있는 전자 제품을 개발하는 데 중요합니다.

지속적인 성장
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......