Flexible PCB에 대한 완벽한 가이드: 유형, 설계 및 응용 프로그램
1 분
- 유연 회로 기판의 종류:
- 플렉시블 PCB의 구조:
- Flex PCB 설계에서 Stiffener의 역할:
- 결론
유연한 인쇄 회로 기판(FPCB 또는 플렉스 PCB)은 유연하게 설계된 PCB 유형으로, 구부리거나 접거나 비틀 수 있습니다. FPC는 유연한 기판에 배치된 여러 인쇄 회로와 구성 요소의 조합을 특징으로 합니다. 일반적으로 폴리이미드 필름 소재로 만들어져 높은 유연성과 열 안정성을 보장합니다. 소형화된 설계 덕분에 소비자, 자동차, 의료 기기, 웨어러블, 통신 및 항공우주와 같은 주요 전자 분야에서 혁신과 응용 분야가 증가합니다.
유연한 회로 기판은 공간을 덜 차지하고 더 신뢰할 수 있습니다. 최대 360도까지 구부릴 수 있으며, 대부분은 5억 번의 플렉스 사이클을 위해 설계되었습니다. 이 기술은 1950년대부터 어떤 형태로든 전자 장치를 상호 연결하는 데 사용되었습니다. 현재 오늘날 가장 진보된 전자 제품 중 많은 제품을 제조하는 데 사용되는 가장 중요한 상호 연결 기술 중 하나입니다.
유연 회로 기판의 종류:
1) 단면 플렉스 PCB:
단면 플렉시블 회로 기판은 플렉스 PCB 유형 중 가장 기본적인 것입니다. 기판 층, 전도성 구리 층, 오버레이 및 실크스크린으로 구성됩니다.
유연한 폴리이미드 또는 폴리머 필름의 단일 층만 있으며, 전도성 구리 층은 PCB의 한 쪽에서만 접근 가능합니다. 결과적으로 다른 쪽은 다양한 전자 부품을 넣는 데 사용할 수 있습니다. 간단한 디자인으로 다양한 응용 분야에 적합하고 더 저렴합니다. 따라서 가장 널리 사용되는 플렉스 회로인 주된 이유이기도 합니다.
2) 양면 플렉스 PCB:
단면 플렉스 회로와 달리 양면 플렉서블 회로 기판은 상단 및 하단 구리 층 모두에 트레이스 패턴을 만들 수 있습니다. 원하는 곳 어디에서나 구리 도금된 관통 구멍을 사용하여 각 면을 연결할 수 있습니다. 또한 층을 통한 전기적 연결도 허용합니다.
양면 플렉시블 회로 기판의 한 가지 장점은 더 복잡한 전자 제품에서 더 많은 기능을 달성하기 위해 사용할 수 있다는 것입니다. 제조업체는 대시보드 구성 요소, 조명 및 기타 산업 분야를 만드는 데 유용하다는 것을 발견했습니다.
3) 다층 플렉스 PCB:
다층 플렉시블 PCB 보드의 여러 구리 층은 양면 보드의 경우와 마찬가지로 도금된 관통 구멍으로 결합됩니다. 다층 플렉시블 PCB에는 여러 개의 개별 구리 층과 유전체 층이 포함됩니다.
다층 플렉시블 회로 기판을 사용하는 이점 중 하나는 여러 기능을 갖춘 설계의 자유입니다. 제조업체는 복잡한 설계 요구 사항이 있는 사람들에게 사용할 수 있습니다. 휴대전화, 위성, 카메라 및 보청기의 구성 요소를 만드는 데 사용됩니다.
현재 JLCPCB 제조 생산 부서의 서비스는 높은 정밀도와 품질 관리로 최대 2층 플렉스 PCB를 설계할 수 있습니다.
PCB를 얼마나 구부릴 수 있나요?
"PCB를 얼마나 구부릴 수 있는가?"라는 질문은 쉽게 답할 수 있는 질문처럼 보일 수 있지만, 그렇게 간단하지는 않습니다. PCB를 구부리면 회로 기판, 구리 트랙, 솔더 패드의 강도가 떨어질 수 있습니다. PCB의 최대 굽힘 반경은 설계 재료와 PCB 두께에 따라 달라집니다. 0.4mm면 PCB를 90도 구부리기에 충분합니다. 일부 PCB는 최대 20번까지 구부릴 수 있지만, 회로 기판을 한 번 이상 구부리지 않는 것이 좋습니다. 기판 두께에 따른 PCB의 최대 굽힘 각도 공식은 다음과 같습니다.
예를 들어, 90도 굽힘을 수행하면 회로가 손상될 가능성이 커집니다. 마지막으로 굽힘 반경이 1mm를 초과하지 않도록 하십시오. 플렉스 소재로 PCB를 최대 180도까지 구부릴 수 있습니다. 그러나 권장 한계를 넘어 구부리려고 하면 회로 기판이 파손될 수 있습니다.
플렉시블 PCB의 구조:
세 가지 Flexible PCB에는 단일 레이어, 이중 레이어 및 다중 레이어 회로가 포함됩니다. 단일 레이어 Flex PCB의 주요 요소는 다음과 같습니다.
1) 유전체 기판 필름: PCB의 기본 소재로 볼 수 있습니다. 널리 사용되는 소재로는 고온 저항성이 특징인 폴리이미드(PI)가 있습니다.
2) 전기 도체: 여기에는 회로의 흔적이 포함되며, 구리 호일은 단일/다층 인쇄 회로 기판 생산에서 표면 도체 층으로 사용됩니다.
3) 보호 마감: 유기 필름과 접착제로 구성됩니다. 커버 필름의 기능은 완성된 유연 회로 도체 부분을 보호하는 것입니다.
4) 접착 재료: 접착 필름의 한 종류는 다양한 접착 유형과 두께 사양을 가지고 있습니다. 접착 필름은 다층 보드의 층간 접착 및 절연에 사용됩니다.
Flex PCB 설계에서 Stiffener의 역할:
FPC(Flexible Printed Circuit)의 강화재는 일반적으로 폴리이미드나 FR4와 같은 재료로 만들어진 단단한 층으로, 유연한 PCB의 특정 영역에 추가됩니다. 커넥터 영역이나 장착 지점과 같은 섬세한 영역에서 구부러지거나 휘는 것을 방지하기 위해 기계적 지지와 보강을 제공합니다. 강화재는 내구성을 개선하고, 고응력 영역에서 신뢰성을 향상시키며, 중요한 섹션에서 FPC의 전체 폼 팩터를 유지하는 데 도움이 됩니다.
유연한 인쇄 회로 기판을 위한 설계 팁:
1. 두께가 다른 FPC를 작업하는 동안 최대 굽힘 반경을 염두에 두십시오.
2. 기판이나 오버레이가 구부러지는 부분에서는 불연속성을 피하십시오.
3. 눈물방울을 추가하면 관통 구멍이 더 안정적이고 단단해집니다.
4. PCB의 주요 전자 회로 아래에 강화재를 사용합니다.
5. PCB 모서리가 찢어지는 것을 방지하기 위해 모서리를 둥글게 만들고 조금 더 크게 만듭니다.
6. 강화재 주변에는 에칭 표시가 가능하지만, 실크스크린 표시는 불가능합니다.
설계와 관련된 자세한 내용은 Arduino 보드의 완전 굽힘 PCB 에 대한 전체 기사를 참조하세요 .
플렉시블 PCB의 장점:
유연한 회로 기판은 많은 이점을 제공하며, 이것이 PCB와 관련하여 전자 제품 제조업체 사이에서 인기 있는 선택이 된 이유입니다. 전자 부품에 플렉스 회로를 사용하는 몇 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.
유연성: 이러한 유형의 PCB는 쉽게 구부러지고 꼬일 수 있습니다. 따라서 3D 공간에서 이동하고 확장할 수 있어 효과적인 와이어 연결로 구성 요소를 통합하기가 더 쉽습니다.
경량성: FPC의 크기와 무게는 단단한 PCB에 비해 가볍기 때문에 높은 신뢰성과 고밀도 제품에 적합합니다.
내구성: 플렉스 회로는 최대 360도까지 구부릴 수 있습니다. 진동과 충격의 영향을 견뎌낼 수 있어 모든 애플리케이션에서 성능이 향상됩니다.
열 안정성: 기판이 얇고 가벼워서 열을 쉽게 발산할 수 있습니다. 플렉스 회로는 최대 400 ° C 의 고온에 노출될 수 있습니다.
신호 무결성: 더 나은 EMI(전자기 면역성)로 높은 기계적 저항성과 높은 대기 요인에 대한 저항성을 제공할 수 있습니다.
플렉시블 PCB의 단점:
유연한 회로 기판은 현대 전자 제품에 수많은 이점을 제공하지만 고려해야 할 몇 가지 문제점이 있습니다.
● 본 플렉스 PCB의 조립 공정은 복잡합니다.
● PCB기판에서 발생하는 작업 및 결함은 수리하기 어렵습니다.
● 취급시 파손의 가능성이 높습니다.
● 플렉스 PCB는 기존 PCB 설계에 비해 약간 더 비쌉니다.
● 플렉스 PCB는 긁힘에 민감합니다.
● 무황 플라스틱에 적합한 보관 조건이 필요합니다.
플렉시블 PCB의 응용 분야:
유연한 PCB는 다재다능함, 신뢰성, 공간 절약 특성으로 인해 다양한 분야에서 사용됩니다.
가전제품: 플렉스 PCB는 소형, 경량 설계에 사용되어 구성 요소를 효율적으로 연결합니다. 스마트워치, 피트니스 트래커 및 기타 웨어러블 기술에 유연성과 내구성을 위해 사용됩니다. 고성능 연결을 위해 소형 디지털 및 아날로그 혼합 신호 장치에 통합됩니다.
자동차 산업 : ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)를 통해 자동차의 센서와 제어 장치 간의 효율적인 통신을 보장합니다. 자동차 엔터테인먼트 시스템에서 안정적인 연결을 제공합니다. LED 헤드라이트와 실내 조명에 사용되어 컴팩트한 디자인과 유연성을 제공합니다.
의료 및 헬스케어 기기: FPC 고밀도 연결은 MRI 및 CT 스캐너와 같은 기기의 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다. 보청기 및 기타 착용형 모니터링 기기를 포함하여 작고 복잡한 디자인에서 컴팩트하고 안정적인 연결을 제공하여 편안함과 유연성을 제공합니다.
산업용 애플리케이션: 움직이는 부품이 있는 로봇 팔과 기계에서 유연성과 내구성을 제공합니다. 산업용 센서와 제어 장치가 포함된 자동화 시스템에서 효율적이고 컴팩트한 연결을 보장하여 안정적인 성능을 제공합니다.
왜 항상 유연한 PCB를 사용하지 않는 걸까요?
유연한 PCB는 설계 다양성과 공간 절약과 같은 이점을 제공하지만 기존의 단단한 PCB에 비해 비용이 더 많이 들기 때문에 모든 애플리케이션에 이상적이지는 않습니다. 또한 제조가 더 복잡하고 조심스럽게 다루지 않으면 손상되기 쉽습니다. 구부러지거나 접을 필요가 없는 더 간단한 설계에는 유연한 PCB가 필요하지 않을 수 있으므로 이러한 경우 단단한 PCB가 더 경제적이고 내구성 있는 선택이 됩니다. 또한 플렉스 회로는 종종 고전력 처리 및 기계적 안정성 측면에서 제한이 있습니다.
결론
의심할 여지 없이, 유연한 회로 기판은 많은 산업에서 더 강력하면서도 휴대성이 뛰어난 제품을 만드는 데 필수적이 되었습니다. 다른 기존 옵션은 플렉스 회로의 유연성과 정확성과 비교할 수 없습니다. 항공기, 의료 기기, 자동차, 심지어 일상 생활에서 사용하는 부품도 기능을 손상시키지 않고도 가벼워지기 위해 유연한 회로 기판에 의존합니다. 기술이 향상되고 제품이 계속 혁신됨에 따라 플렉스 PCB는 다양한 산업에서 만든 제품의 회로 기판을 만드는 데 있어 주요 선택으로 남을 것입니다.
지속적인 성장
플렉시블 PCB 커버레이란? 구조, 설계 규칙과 제조 공정
핵심 요약 플렉시블 PCB의 커버레이(coverlay)는 동박 패턴 위에 적층하는 폴리이미드 보호 필름입니다. 경질 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 보호 역할을 하지만 반복 굽힘에 맞춰 설계됩니다. 산화, 습기, 마찰, 화학물질, 단락으로부터 패턴을 보호하며, 원문은 특정 조건에서 200,000회 이상의 굽힘을 견디는 사례를 제시합니다. 스마트폰, 웨어러블, 자동차, 의료 기기처럼 반복 굽힘이 있는 용도에서는 재료와 접착제, 개구부 설계가 신뢰성에 영향을 줍니다. 성능 수치는 실제 자재와 굽힘 조건에 따라 확인해야 합니다. 플렉시블 PCB를 여러 번 구부려도 미세한 동박 패턴이 바로 손상되지 않는 이유 중 하나는 커버레이입니다. 얇은 보호 필름이 경질 보드의 솔더 마스크처럼 패턴을 덮으면서도 굽힘을 견디도록 만들어집니다. 스마트폰 디스플레이 연결부, 웨어러블 센서, 자동차용 리본 케이블 등에서는 구리 패턴이 습기와 마찰, 화학물질에 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 커버레이가 없으면 노출된 패턴......
폴리이미드 플렉시블 PCB: 소재·동박·굽힘 반경 설계 가이드
접이식 휴대전화, 카메라 모듈, 웨어러블 기기처럼 내부 회로가 구부러져야 하는 제품에는 폴리이미드 기반 플렉시블 PCB가 쓰입니다. 얇은 필름 위에 회로를 형성하므로 좁은 공간에서 접거나 휘게 배치할 수 있습니다. 반면 FR-4 리지드 PCB는 전원 보드나 메인보드처럼 형태를 유지해야 하는 곳에 적합하며 반복해서 구부리도록 설계된 재료는 아닙니다. 폴리이미드는 열 안정성과 유연성이 필요한 소비자 전자제품, 자동차, 항공우주, 의료 기기의 플렉시블 회로에 사용됩니다. 이 글에서는 폴리이미드와 FR-4의 차이, 동박 종류, 적층 두께, 최소 굽힘 반경, 임피던스 제어, 비용에 영향을 주는 설계 요소를 살펴봅니다. 폴리이미드 플렉시블 회로란? 폴리이미드(PI) 플렉시블 회로는 유리섬유 강화 에폭시 기판 대신 PI 필름을 절연 기재로 사용합니다. 동박은 도체가 되고, 배선을 보호하는 폴리이미드 커버레이는 일반적인 리지드 PCB의 솔더 마스크와 비슷한 역할을 합니다. PI는 내열성과 연성이 높은 고분자......
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
플렉시블 PCB 굽힘 반경: 정적·동적 설계 기준과 계산 방법
핵심 요약 플렉시블 PCB의 굽힘 반경은 동박 배선과 절연층의 신뢰성에 직접 영향을 줍니다. 원문은 IPC-2223을 참고한 보수적 설계값으로 정적 1층 굽힘에 전체 두께의 최소 6배, 동적 1층 굽힘에 100배를 제시합니다. 얇은 압연 동박(RA), 접착제 없는 PI 적층재, 층간 엇갈린 배선, 격자형 동박 패턴과 보강판 이격도 함께 검토해야 합니다. 실제 허용 반경과 수명은 구조·재료·반복 횟수·제조사 사양 및 시험 결과로 확인합니다. 종이를 너무 작은 반경으로 여러 번 접으면 접힌 부분이 찢어집니다. 플렉시블 PCB(FPC)에서도 비슷하게 동박 배선에 균열이 생기거나 폴리이미드 기재와 커버레이가 손상될 수 있습니다. 스마트폰 접이식 화면, 노트북 내부 케이블, 웨어러블 센서처럼 반복적으로 움직이는 제품에서는 굽힘 반경이 수명에 특히 중요합니다. 이 글에서는 FPC 굽힘 반경의 선택·계산·측정 방법과 소재, 배선, 제조·검사 시 주의할 점을 살펴봅니다. 플렉시블 PCB 설계에서 굽힘 반경 ......
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......