플렉스 PCB 설계 팁과 요령
1 분
- 플렉스 PCB를 위한 접지 구리 설계
- 플렉시블 PCB 납땜 골드 핑거 설계
- 추가 팁
플렉시블 인쇄 회로 기판(Flex PCB)은 폴리이미드(polyimide)와 같은 유연한 소재로 만들어진 인쇄 회로 기판의 한 종류입니다. FPCB는 소비자 전자 제품, 의료 기기, 자동차 전자 장치 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
JLCPCB의 플렉스 PCB
FPCBs 설계는 여러 가지 고유한 고려사항이 있기 때문에 도전적일 수 있습니다. 이 기사에서는 몇 가지 중요한 플렉서블 PCB 설계 팁과 요령에 대해 다루겠습니다.
플렉서블 PCB의 윤곽(Outline)은 보드의 최종 모양을 의미합니다. 아웃라인을 설계할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.
- 아웃라인 레이어는 고유해야 합니다. 일반적으로 이 레이어는 GM1 또는 GKO로 표현됩니다.
- 비금속 홀 고리(annuli)나 슬롯 프레임도 아웃라인 레이어에 배치해야 합니다.
- 아웃라인 레이어에는 불필요한 선이 없어야 합니다.
- FPC 아웃라인에는 내부 직각이나 날카로운 모서리가 없어야 합니다. 아웃라인은 반드시 닫힌 형태여야 하며, 열린 형태는 허용되지 않습니다.
아웃라인 설계 예시 1
문제점 : Gerber 데이터에 여러 아웃라인 레이어가 있을 경우 잘못된 모양을 만들기 쉬움.
제안 : 보드에는 하나의 올바른 아웃라인 레이어만 유지되어야 함.
아웃라인 설계 예시 2
문제점 : 아웃라인 레이어에 많은 불필요한 선이 있어 잘못된 모양이 쉽게 만들어질 수 있음. 아웃라인 레이어에는 불필요한 선이 없어야 함.
아웃라인 설계 예시 3
문제점 : 보드 내부의 슬롯이나 홀 환형(annuli)은 윤곽 레이어와 동일한 레이어에 있어야 하며, 그렇지 않으면 슬롯이 쉽게 누락될 수 있습니다.
아웃라인 설계 예시 4
문제점 : 아웃라인이 끊어지면 레이저 절단이 완벽하게 이루어지지 않아 보드를 분리할 수 없습니다. 아웃라인은 반드시 올바르게 닫혀 있어야 합니다.
아웃라인 설계 예시 5
문제점 : 아웃라인에 내부 직각이 있으면 쉽게 찢어질 수 있으므로 모서리를 둥글게 만드는 것이 좋습니다.
플렉스 PCB를 위한 접지 구리 설계
플렉스 PCB를 설계할 때, 접지 구리 설계는 매우 중요한 고려사항입니다. 접지 구리를 설계할 때는 보드의 유연성을 감소시키지 않도록 큰 면적의 구리를 피해야 합니다. 또한, 접지 구리는 0.2mm의 선 너비와 0.2mm의 간격을 가진 그리드 패턴으로 설계하는 것이 중요합니다.
접지 구리 설계 예시 1
문제 : 라미네이션(lamination) 중 거품 발생
원인 : 넓은 구리 접지가 있는 패턴에서 납땜 마스크의 구멍이 적으면 공기가 갇힐 수 있습니다. 이 공기는 적층 공정 중 구리 표면과 반응하여 산화 반점을 유발할 수 있습니다.
해결 방법 : 납땜 마스크에 더 많은 구멍을 추가하거나, 격자형 구리 패턴으로 설계를 변경하십시오.
접지 구리 설계 예시 2
문제 : 유연성 감소
원인 : 넓은 면적의 그라운드 구리가 회로 기판의 유연성을 감소시킬 수 있습니다.
해결 방법 : 그라운드 구리를 격자 패턴으로 설계하십시오. 이때 라인의 너비는 0.2mm, 라인 간격은 0.2mm로 설정하십시오.
접지 구리 설계 예시 3
문제 : SMT 과정 중 부품의 오정렬이나 납땜 부족 발생
원인 : 접지 구리가 IC 패드 또는 금도금 패드 사이를 덮어 여러 패드가 연결될 수 있음.
해결 방법 : 패드 사이의 구리가 과도하게 덮이지 않도록 하십시오.
접지 구리 설계 예시 4
문제 : 납땜 시 브릿지 현상 및 단락 발생
원인 : 부품 패드에 두꺼운 트레이스 또는 접지 구리가 있으면 패드 간의 간격이 줄어들 수 있습니다.
해결 방법 : 유사한 패드에 두꺼운 트레이스나 접지 구리를 설계하는 것을 피하십시오.
플렉시블 PCB 납땜 골드 핑거 설계
납땜 골드 핑거는 플렉시블 PCB를 다른 부품에 연결하는 데 사용됩니다. 납땜 골드 핑거를 설계할 때 다음 요구 사항을 고려해야 합니다.
- 솔더링 핑거는 상하층 모두에 패드가 설계되어 있어야 합니다.
- 상하층 패드의 길이는 0.5mm 간격으로 엇갈리게 설계되어야 하며, 이에 해당하는 솔더 마스크 오프닝도 0.5mm 이상 간격으로 엇갈리게 해야 합니다.
- 솔더 마스크는 패드를 0.5mm 덮어야 합니다(패드를 연장하여 이 요구사항을 충족할 수 있습니다).
- 골드 핑거의 앞부분에는 하프 홀을 설계하고, 핑거 패드에는 내경 0.3mm, 외경 0.5mm의 홀을 설계해야 합니다.
- 패드의 통과 홀은 엇갈리게 설계하여 한 줄로 정렬되지 않도록 해야 합니다.
납땜 금 핑거는 금 핑거 패드를 리지드 보드의 패드에 직접 납땜하는 방식으로, 커넥터가 필요하지 않게 합니다.
추가 팁
위에서 논의한 사항들 외에도 플렉시블 PCB를 설계할 때 몇 가지 추가로 고려해야 할 점이 있습니다.
- 적용 분야에 맞는 적절한 플렉시블 소재를 사용하십시오.
- 플렉시블 PCB의 곡률 반경을 고려하십시오.
- 플렉시블 소재와 호환되는 솔더 마스크를 사용하십시오.
- 생산 환경에 투입하기 전에 플렉시블 PCB를 철저히 테스트하십시오.
- 이러한 팁을 따르면, 귀하의 요구와 사양에 맞는 플렉시블 PCB를 설계할 수 있습니다.
이러한 팁을 따르면 특정 필요와 요구 사항을 충족하는 플렉스 PCB를 설계할 수 있습니다.
지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......